Saltar al contenido principal

Herramientas

Herramientas de configuración de motores

reachy_mini.tools.setup_motor

Source

Configura el motor con la configuración indicada.


reachy_mini.tools.setup_motor.lookup_for_motor

Source

Comprueba si un motor con el ID indicado es accesible en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.disable_torque

Source

Desactiva el par del motor con el ID indicado en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.change_baudrate

Source

Cambia la velocidad en baudios del motor con el ID indicado en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.change_id

Source

Cambia el ID del motor con el ID actual indicado en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.change_offset

Source

Cambia el desplazamiento del motor con el ID indicado en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.change_operating_mode

Source

Cambia el modo de funcionamiento del motor con el ID indicado en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.change_angle_limits

Source

Cambia los límites de ángulo del motor con el ID indicado en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.change_shutdown_error

Source

Cambia el error de apagado del motor con el ID indicado en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.change_return_delay_time

Source

Cambia el tiempo de retardo de respuesta del motor con el ID indicado en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.light_led_up

Source

Enciende el LED del motor con el ID indicado en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.light_led_down

Source

Enciende el LED del motor con el ID indicado en el puerto serie especificado.


reachy_mini.tools.setup_motor.check_configuration

Source

Comprueba la configuración del motor con el ID indicado en el puerto serie especificado.


Herramientas de escaneo de motores

reachy_mini.tools.scan_motors.scan

Source

Escanea el bus a la velocidad en baudios indicada y devuelve los IDs detectados.


Herramientas de reprogramación de motores

reachy_mini.tools.reflash_motors

Source

aviso

Vuelve a programar los motores de Reachy Mini.

Esta es una operación potencialmente peligrosa que solo debería ser realizada por usuarios con experiencia.

Loading Comments...