Saltar al contenido principal

Instalar el Daemon desde una Rama Específica

Solo para Desarrolladores y Testers

Esta guía explica cómo instalar el daemon de Reachy Mini desde una rama específica de GitHub antes de que se publique oficialmente. Úsala para probar nuevas funciones o correcciones de errores.

tip

A partir de la v1.3.0, puedes instalar una rama directamente desde Settings → Reachy Mini Update en el panel web.

Requisitos previos

  • Acceso SSH a tu robot Reachy Mini ([email protected], contraseña: root)
  • El robot debe estar conectado a tu red Wi‑Fi (o ser accesible a través de su hotspot)

Opción A: Configuración de Desarrollo Local

info

Esta opción está pensada para desarrollo activo y ciclos rápidos de depuración. Te permite probar cambios de forma segura sin afectar a la instalación a nivel de sistema.

Evita instalar aplicaciones del dashboard con esta opción: cualquier cambio realizado en la versión local de reachy_mini no se propagará correctamente.

Pasos:

Paso 1: Conéctate al robot vía SSH:

ssh [email protected]
# Password: root

Paso 2: Clona el repositorio de Reachy Mini con la rama específica:

git clone -b <branch-name> https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini.git
cd reachy_mini

Paso 3: Configura el entorno virtual:

uv venv --python /venvs/mini_daemon/bin/python .venv
source .venv/bin/activate
uv sync --extra gstreamer --extra wireless-version

Paso 4: Detén el servicio del daemon del sistema:

sudo systemctl stop reachy-mini-daemon
tip

Este paso debe repetirse después de cada reinicio, ya que el servicio del sistema se reinicia automáticamente.

Paso 5: Inicia el daemon local para pruebas:

reachy-mini-daemon --wireless-version

Ahora puedes modificar el código en ~/reachy_mini y probar tus cambios sin afectar a la instalación del sistema.

Opción B: Instalación Personalizada a Nivel de Sistema

info

Esta opción instala una build de rama de reachy-mini como daemon a nivel de sistema. Es más adecuada para pruebas exhaustivas de extremo a extremo y permite una instalación fluida de apps desde el dashboard.

Pasos:

Paso 1: Conéctate al robot vía SSH:

ssh [email protected]
# Password: root

Paso 2: Activa el entorno virtual del daemon:

source /venvs/mini_daemon/bin/activate

Paso 3: Instala la rama específica:

pip install --no-cache-dir --force-reinstall \
"reachy_mini[gstreamer,wireless-version] @ git+https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini.git@<branch-name>"

Sustituye <branch-name> por la rama que quieras probar (por ejemplo, develop, feature/my-feature, bugfix/issue-123).

nota

Tenemos que usar pip aquí y no uv porque uv pip install no funciona correctamente con git lfs.

Paso 4: (Solo para versiones ≤ 1.2.13) Repite los pasos 2 y 3 usando /venvs/apps_venv.

Paso 5: Reinicia el servicio del daemon:

sudo systemctl restart reachy-mini-daemon

Paso 6: Verifica que la instalación se haya realizado correctamente:

pip show reachy-mini | grep Version

Esto debería mostrar la versión correspondiente a la rama que has instalado.

Volver a la Versión de Fábrica

Si encuentras problemas con la instalación de la rama, puedes restaurar el daemon de fábrica:

Volver Atrás

Paso 1: Lanza el comando SOFTWARE_RESET** vía Bluetooth para reinstalar el daemon original de fábrica

Paso 2: Consulta la Guía de Restablecimiento para obtener instrucciones detalladas paso a paso

Notas Importantes

aviso
  • Haz copia de seguridad de tu trabajo antes de cambiar entre diferentes instalaciones de ramas
  • Prueba exhaustivamente en modo de desarrollo local antes de hacer instalaciones a nivel de sistema
  • Supervisa los registros del sistema después de la instalación: journalctl -u reachy-mini-daemon -f
  • Impacto en el rendimiento: Algunas ramas de desarrollo pueden tener un rendimiento o una estabilidad reducidos
Loading Comments...