Saltar al contenido principal

Panel sencillo de Bluetooth para smartphone

Con un smartphone y un navegador compatible con Bluetooth Web API (basado en Chrome/Opera/Edge) simplemente ve aquí 👉 Bluetooth tool y restablece el hotspot, comprueba el estado de la red u otras tareas.

Si tu dispositivo/navegador no es compatible, por favor revisa la otra solución.

Guía de ReachyMini con nRF Connect

Reachy Mini wireless emite una señal Bluetooth que te permite restablecer el punto de acceso Wi‑Fi o el daemon.

1. Instalar nRF Connect

2. Escanear y conectar

  1. Abre nRF Connect.
  2. Escanea los dispositivos y selecciona ReachyMini. bluetooth_1.jpg
  3. Conéctate al dispositivo.

3. Unknown Service y sección WRITE

  • Navega hasta Unknown Service.
  • Localiza la sección WRITE.
  • También puedes usar la sección READ de arriba para comprobar la respuesta del robot. bluetooth_2.jpg

4. Envío de comandos

Los comandos se envían como cadenas hexadecimales. Usa this tool para convertir ASCII a hex si es necesario. Los comandos también se pueden enviar usando el formato de texto original, como "STATUS" o "CMD_HOTSPOT".

Antes de enviar cualquier comando, asegúrate de enviar primero el código PIN.

Comandos disponibles

CommandHex Value (send after 0x)
STATUS535441545553
PIN_0001850494E5F3030303138
CMD_HOTSPOT434D445F484F5453504F54
CMD_RESTART_DAEMON434D445F524553544152545F4441454D4F4E
CMD_SOFTWARE_RESET434D445F534F4654574152455F5245534554

Código PIN

El PIN son los últimos 5 dígitos del número de serie del robot. Por ejemplo, si el número de serie es xxxxxxxx4918400018, el PIN será 00018, así que envía PIN_00018 o el valor hexadecimal correspondiente.

Comandos disponibles

CommandHex Value (send after 0x)
STATUS535441545553
PIN_0001850494E5F3030303138
CMD_HOTSPOT434D445F484F5453504F54
CMD_RESTART_DAEMON434D445F524553544152545F4441454D4F4E
CMD_SOFTWARE_RESET434D445F534F4654574152455F5245534554

Nota: Si usas el comando de software reset, el robot se reiniciará y tendrás que esperar unos 5 minutos para que vuelva a estar disponible.

Consejos

Es una buena práctica guardar los comandos para usarlos más tarde. bluetooth_3.jpg bluetooth_4.jpg

Loading Comments...