Saltar al contenido principal

SDK de JavaScript y Aplicaciones Web

Reachy Mini es compatible con aplicaciones web completas en JavaScript que se ejecutan totalmente en el navegador. Sin instalación, sin servidor, sin Python: solo abre una URL y controla tu robot desde cualquier dispositivo, incluido tu teléfono.

¿Por qué aplicaciones web?

El SDK de Python es potente pero requiere instalación, dependencias de GStreamer y una máquina capaz. Las aplicaciones web adoptan un enfoque diferente:

  • Cero instalación: abres un enlace y listo. Ahorra espacio en disco y tiempo de configuración.
  • Multiplataforma: funciona en cualquier dispositivo con navegador: portátil, tableta, teléfono.
  • Ejecuta desde cualquier lugar: controla tu robot desde el otro lado del mundo.
  • Aprovecha el hardware del dispositivo: usa el micrófono, los altavoces y la pantalla táctil de tu teléfono.
  • Compartición instantánea: envía un enlace a alguien y podrá usar la app de inmediato.

Las aplicaciones web se despliegan como Hugging Face Spaces estáticos (sdk: static). No hay código del lado del servidor: el navegador se conecta directamente al robot mediante WebRTC a través de un servidor central de señalización.

Las aplicaciones en Python no van a desaparecer. Las aplicaciones web son una opción complementaria, especialmente adecuadas para control ligero, acceso remoto y demostraciones rápidas.

Arquitectura

┌─────────────────────────────────┐
│ Browser │
│ (your app + reachy-mini.js) │
└───────┬────────────┬────────────┘
│ SSE/HTTP │ WebRTC (peer-to-peer)
│ signaling │ video + audio + data
┌───────▼──────┐ │
│ Signaling │ │
│ Server │ │
│ (HF Space) │ │
└───────┬──────┘ │
│ │
┌───────▼────────────▼────────────┐
│ Robot │
│ GStreamer WebRTC daemon │
│ camera · mic · motors │
└─────────────────────────────────┘
  1. Tu aplicación es una página estática HTML/JS alojada en Hugging Face Spaces.
  2. reachy-mini.js gestiona la autenticación, la señalización y la negociación WebRTC.
  3. El servidor de señalización retransmite ofertas/respuestas SDP y candidatos ICE. También valida los tokens OAuth de Hugging Face.
  4. Una vez establecida la conexión WebRTC, el vídeo, el audio y los comandos fluyen de forma peer-to-peer: el servidor de señalización deja de estar en el camino.

Inicio rápido

1. Crea un Hugging Face Space

Crea un nuevo Space en huggingface.co con sdk: static.

El front matter de tu README.md debería verse así:

---
title: My Reachy Mini App
emoji: 🤖
sdk: static
pinned: false
hf_oauth: true
hf_oauth_expiration_minutes: 480
---

hf_oauth: true es obligatorio: habilita el botón de inicio de sesión de Hugging Face que el servidor de señalización utiliza para la autenticación.

2. Añade el SDK

En tu index.html, importa el SDK como un módulo ES:

<script type="module">
import { ReachyMini } from "./reachy-mini.js";

const robot = new ReachyMini();
</script>

Puedes obtener reachy-mini.js del ejemplo de referencia o desde el CDN de npm:

import { ReachyMini } from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@anthropic-robotics/reachy-mini/+esm";

3. Conéctate a tu robot

// Authenticate with Hugging Face
if (!await robot.authenticate()) {
robot.login(); // redirects to HF login page
return;
}

// Connect to the signaling server
await robot.connect();

// Wait for robots to appear
robot.addEventListener("robotsChanged", (e) => {
const robots = e.detail.robots;
console.log("Available robots:", robots);
});

// Start a session with a specific robot
const detach = robot.attachVideo(document.querySelector("video"));
await robot.startSession(robotId);

// You're live — video is streaming, data channel is open

4. Controla el robot

// Move the head (roll, pitch, yaw in degrees)
robot.setHeadPose(0, 10, -5);

// Move the antennas (right, left in degrees)
robot.setAntennas(30, -30);

// Play a sound file on the robot
robot.playSound("wake_up.wav");

// Send any JSON command via the data channel
robot.sendRaw({ my_custom_command: "hello" });

5. Recibir el estado del robot

// Emitted every ~500ms while streaming
robot.addEventListener("state", (e) => {
const { head, antennas } = e.detail;
// head: { roll, pitch, yaw } — degrees
// antennas: { right, left } — degrees
});

6. Audio

// Unmute robot speaker (muted by default in browser)
robot.setAudioMuted(false);

// Unmute your microphone (bidirectional audio, if robot supports it)
robot.setMicMuted(false);

// Check if bidirectional audio is available
robot.addEventListener("micSupported", (e) => {
console.log("Mic supported:", e.detail.supported);
});

7. Limpieza

detach();                    // remove video binding
await robot.stopSession(); // back to 'connected' state
robot.disconnect(); // close signaling (keeps auth)
robot.logout(); // clear HF credentials

Referencia de la API

Constructor

new ReachyMini({
signalingUrl: "https://cduss-reachy-mini-central.hf.space", // default
enableMicrophone: true, // default — request mic on startSession()
})

Máquina de estados

'disconnected' ──connect()──▸ 'connected' ──startSession()──▸ 'streaming'
▴ disconnect() ▴ stopSession()
└─────────────────────────────┘

Propiedades (solo lectura)

PropertyTypeDescription
statestring"disconnected", "connected", o "streaming"
robotsArrayRobots disponibles: [{ id, meta: { name } }]
robotStateObject{ head: { roll, pitch, yaw }, antennas: { right, left } } (grados)
usernamestring|nullNombre de usuario de HF después de authenticate()
isAuthenticatedbooleanVerdadero si hay un token válido de HF disponible
micSupportedbooleanVerdadero si el robot ofrece audio bidireccional
micMutedbooleanEstado de silencio de tu micrófono
audioMutedbooleanEstado de silencio del altavoz del robot (solo local)

Métodos

MethodReturnsDescription
authenticate()Promise<boolean>Comprueba si existe un token OAuth de HF
login()Redirige a la página de inicio de sesión de HF
connect()PromiseAbre la conexión SSE y recibe la lista de robots
startSession(robotId)PromiseNegocia WebRTC; se resuelve cuando el vídeo y los datos están listos
stopSession()PromiseFinaliza la sesión, vuelve a connected
disconnect()Cierra la señalización (mantiene la autenticación)
logout()Borra las credenciales de HF
attachVideo(videoEl)() => voidVincula el flujo de vídeo al elemento; devuelve una función de limpieza
setHeadPose(roll, pitch, yaw)booleanEstablece la orientación de la cabeza en grados
setAntennas(right, left)booleanEstablece las posiciones de las antenas en grados
playSound(filename)booleanReproduce un archivo de sonido en el robot
sendRaw(data)booleanEnvía JSON arbitrario a través del canal de datos
requestState()booleanSolicita una instantánea del estado
setAudioMuted(muted)Silencia/activa el altavoz del robot (local)
setMicMuted(muted)Silencia/activa tu micrófono

Eventos

Usa robot.addEventListener(name, handler) — el SDK amplía EventTarget.

EventDetailDescription
connected{ peerId }Conexión de señalización establecida
disconnected{ reason }Conexión de señalización perdida
robotsChanged{ robots }Lista de robots actualizada
streaming{ sessionId, robotId }Sesión WebRTC activa
sessionStopped{ reason }Sesión finalizada
state{ head, antennas }Actualización del estado del robot (~500 ms)
videoTrack{ track, stream }Pista de vídeo disponible
micSupported{ supported }Disponibilidad de audio bidireccional
error{ source, error }Error de signaling, webrtc o robot

Utilidades matemáticas

import { rpyToMatrix, matrixToRpy, degToRad, radToDeg } from "./reachy-mini.js";

rpyToMatrix(roll, pitch, yaw) // degrees → 4×4 rotation matrix (ZYX)
matrixToRpy(matrix) // 4×4 matrix → { roll, pitch, yaw } in degrees

Seguridad

  • La autenticación se realiza mediante OAuth de Hugging Face: solo los usuarios conectados a HF pueden acceder al servidor de señalización.
  • De forma predeterminada, solo puedes conectarte a robots registrados bajo tu propia cuenta de HF.
  • Las conexiones WebRTC están cifradas (DTLS/SRTP).

Requisitos previos

  • Tu robot debe estar ejecutando el firmware inalámbrico y conectado al servidor central de señalización.
  • El robot debe tener configurado un token válido de Hugging Face (consulta Usage).
  • Actualmente solo es compatible con versiones inalámbricas.

Ejemplo

Hay un ejemplo completamente funcional disponible como Hugging Face Space: cduss/webrtc_example

Demuestra transmisión de vídeo, control de cabeza/antenas, audio bidireccional y reproducción de sonido, todo desde una única página HTML estática.

Loading Comments...