Saltar al contenido principal

Referencia del SDK de Python

💡 Recordatorio: El SDK ahora detecta automáticamente si debe conectarse por USB/localhost o por red, así que ReachyMini() funciona directamente. Aun así puedes forzar un modo con ReachyMini(connection_mode="localhost_only" | "network") si es necesario.

Movimiento

Control básico (goto_target)

Interpolación suave entre puntos. Puedes controlar head, antennas y body_yaw.

from reachy_mini import ReachyMini
from reachy_mini.utils import create_head_pose
import numpy as np

with ReachyMini() as mini:
# Move everything at once
mini.goto_target(
head=create_head_pose(z=10, mm=True), # Up 10mm
antennas=np.deg2rad([45, 45]), # Antennas out
body_yaw=np.deg2rad(30), # Turn body
duration=2.0, # Take 2 seconds
method="minjerk" # Smooth acceleration
)

Métodos de interpolación: linear, minjerk (predeterminado), ease_in_out, cartoon.

Control instantáneo (set_target)

Omite la interpolación. Úsalo para control de alta frecuencia (por ejemplo, seguir un joystick o una trayectoria generada).

Sensores y medios

La arquitectura de medios se describe en detalle en la sección Media Architecture. Aunque acceder al audio y al vídeo desde el SDK es similar entre las versiones de Reachy Mini, la implementación subyacente es diferente.

Cámara 📷

Los fotogramas de la cámara se pueden acceder de la siguiente manera:

from reachy_mini import ReachyMini

with ReachyMini(media_backend="default") as mini:
frame = mini.media.get_frame()

El fotograma devuelto es un array de numpy con forma (height, width, 3) y tipo de dato uint8.

IMU 🧭

⚠️ La IMU solo está disponible con la versión inalámbrica de Reachy Mini

Echa un vistazo a este ejemplo

with ReachyMini() as mini:
imu_data = mini.imu
accel_x, accel_y, accel_z = imu_data["accelerometer"] # (m/s^2)
gyro_x, gyro_y, gyro_z = imu_data["gyroscope"] # (rad/s)
quat_w, quat_x, quat_y, quat_z = imu_data["quaternion"] # (w, x, y, z)
temperature = imu_data["temperature"] # (°C)

Audio 🎙️ 🔊

Las entradas de audio (micrófonos) y salidas (altavoz) se gestionan de la siguiente manera:

from reachy_mini import ReachyMini
from scipy.signal import resample
import time

with ReachyMini(media_backend="default") as mini:
# Initialization - After this point, both audio devices (input/output) will be seen as busy by other applications!
mini.media.start_recording()
mini.media.start_playing()

# Record
samples = mini.media.get_audio_sample()

# Resample (if needed)
samples = resample(samples, mini.media.get_output_audio_samplerate()*len(samples)/mini.media.get_input_audio_samplerate())

# Play
mini.media.push_audio_sample(samples)
time.sleep(len(samples) / mini.media.get_output_audio_samplerate())

# Get Direction of Arrival
# 0 radians is left, π/2 radians is front/back, π radians is right.
doa, is_speech_detected = mini.media.get_DoA()
print(doa, is_speech_detected)

# Release audio devices (input/output)
mini.media.stop_recording()
mini.media.stop_playing()

Formato de datos de audio:

  • get_audio_sample() devuelve un array de numpy con forma (samples, 2) y tipo de dato float32, muestreado a 16kHz.
  • push_audio_sample() espera un array de numpy con forma (samples, 1 or 2) y tipo de dato float32, muestreado a 16kHz.

En ambos casos, la información de canales y frecuencia de muestreo se puede recuperar de forma fiable con get_input/output_audio_samplerate() y get_input/output_channels().

⚠️ Nota: push_audio_sample() es no bloqueante, lo que significa que devuelve inmediatamente mientras el audio se reproduce en segundo plano. Si necesitas esperar a que termine la reproducción, calcula la duración en función de la longitud de la muestra y la frecuencia de muestreo.

Opciones de backend de medios

Elige el backend de medios apropiado según tu versión de Reachy Mini y tus requisitos:

Reachy Mini Lite:

  • media_backend="default" - Usa OpenCV para la cámara y Sounddevice para el audio (recomendado para la mayoría de usuarios)
  • media_backend="gstreamer" - Usa GStreamer tanto para la cámara como para el audio (installation required)

Reachy Mini Wireless:

  • Ejecución local (ejecutando en el robot con SSH): Usa automáticamente "gstreamer"
  • Ejecución remota (controlando desde tu ordenador): Usa automáticamente "webrtc". Con este backend, GStreamer se ejecuta localmente en la Raspberry Pi y transmite tanto audio como vídeo al ordenador remoto usando WebRTC.

💡 Consejo: Para configuraciones inalámbricas, el backend se selecciona automáticamente según si estás ejecutando localmente o de forma remota. No es necesario especificar el valor de media_backend.

💡 Consejo: Para configuraciones inalámbricas, el backend WebRTC requiere una instalación específica, consulta gstreamer-installation.md. Por ahora solo se admite la plataforma Linux como cliente. Otras plataformas (Windows, macOS) serán compatibles en future releases.

Grabación de movimientos

Puedes grabar un movimiento moviendo el robot (modo compliant) o enviando comandos, y guardarlo para reproducirlo más tarde.

from reachy_mini import ReachyMini
with ReachyMini() as mini:
mini.start_recording()
# ... robot moves ...
recorded_data = mini.stop_recording()

Próximos pasos

❓ Resolución de problemas

¿Tienes algún problema? 👉 Consulta la guía de resolución de problemas y preguntas frecuentes

Loading Comments...