Saltar al contenido principal

reBot Arm B601-DM Digital Twin & Control Stack

reBot Arm B601-DM

License: Apache 2.0ROS2 JazzyNode.js 18+Three.js r128Version v1.0.0Platform

Visualización con Three.js · Carga de URDF · Puente rosbridge · Control LLM/MCP

Esta guía es para desarrolladores. Explica cómo ejecutar y ampliar la consola web reBotArm_simulator-DM en el reBot Arm B601-DM Digital Twin & Control Stack. La consola es un front-end ligero basado en Node.js + Three.js que lee el URDF y las mallas STL del workspace de ROS2 en el mismo repositorio, renderiza en el navegador el cuerpo de 6 GDL y el gripper del reBot Arm B601-DM, y se comunica con ROS2 a través de un WebSocket de rosbridge. Admite todo el flujo de trabajo de desarrollo: mirroring de articulaciones, bloqueo de control, compensación de gravedad, agarre visual y control por texto mediante LLM.

nota

Esta guía utiliza Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy como backend de ROS2. El front-end web se ejecuta en cualquier navegador moderno en Windows, macOS o Linux. ROS2 Humble / Ubuntu 22.04 puede seguir el mismo flujo de trabajo.

Funciones del proyecto​

  1. Front-end sin compilación
    No depende de bundlers como Webpack/Vite. Todos los recursos de front-end son HTML/CSS/JS simples servidos directamente por un servidor estático de Node.js, lo que mantiene muy bajos los costes de despliegue y depuración.

  2. Carga directa de URDF + STL
    URDFLoader lee ReBot_Arm_DM.urdf y las mallas STL desde src/rebotarm_bringup/description/ en el workspace reBotArm_ros2_DM del mismo repositorio, por lo que el modelo del cuerpo no necesita una segunda copia en el directorio web. Este URDF incluye la definición completa del gripper. Durante el renderizado web, los elementos visuales originales del gripper bajo end_link se ocultan y se cargan cuatro mallas STL optimizadas del gripper desde split_meshes/grouped_gripper/.

  3. Puente rosbridge bidireccional
    ReBotRosClient encapsula el protocolo JSON de rosbridge y se suscribe al estado de las articulaciones, estado del gripper, estado del brazo, imagen de la cámara virtual y resultados de detección de visión, y publica comandos de articulación única, comandos del gripper y poses objetivo.

  4. Control por texto con LLM/MCP
    La página web no llama a ROS directamente. En su lugar, hace proxy a través del servidor Node.js hacia un servicio HTTP de agente de texto que se ejecuta en la VM, y un servidor MCP restringe la intención en lenguaje natural a operaciones estructuradas del robot.

  5. Instalación con un clic y lanzamiento unificado
    setup.sh instala automáticamente las dependencias del sistema, clona el SDK, crea el entorno virtual de Python, instala las dependencias y ejecuta colcon build. El punto de entrada unificado rebotarm proporciona comandos como start web / dm / sim, doctor, status y stop. Es idempotente: los componentes que ya existen y cumplen los requisitos se omiten automáticamente.

Notas sobre cableado y red​

El simulador web en sí no se conecta directamente al hardware. Todos los comandos de control se reenvían a ROS2 a través de rosbridge. Deben confirmarse dos cosas:

  1. Lado del host Ubuntu: El puente serie USB2CAN conecta el bus CAN del brazo, el motor del gripper está en el mismo bus CAN y la alimentación de 24 V está conectada. Confirma que el host reconoce el puerto serie:
ls /dev/ttyACM*
Salida esperada
/dev/ttyACM0

Listar /dev/ttyACM0 (o ttyACM1, etc.) significa que se reconoce el puerto serie.

  1. Lado del host web: Confirma que puedes alcanzar el puerto rosbridge del host Ubuntu (por defecto 9090). Prueba la conectividad WebSocket desde el navegador o la terminal del host web, por ejemplo:
# Confirm the Ubuntu host IP is reachable
ping <Ubuntu IP>

# Confirm the rosbridge port is open (rosbridge must already be running on Ubuntu)
curl -i http://<Ubuntu IP>:9090

Si necesitas abrir temporalmente los permisos del puerto serie (en el lado de Ubuntu):

sudo chmod 666 /dev/ttyACM0

Es mejor añadir el usuario actual al grupo dialout, lo que surtirá efecto tras volver a iniciar sesión:

sudo usermod -a -G dialout $USER

Requisitos de entorno​

ElementoRecomendado
Sistema operativo (backend)Ubuntu 24.04; Ubuntu 22.04 también funciona
ROS2Jazzy; Humble también funciona
PythonPython del sistema, 3.12 para Jazzy
Node.js18 o superior
NavegadorChrome / Edge 90+, Firefox 90+, Safari 14+
MuJoCo (opcional)3.10+, solo necesario para la pila completa de simulación física

Pasos de instalación​

0

Paso 0. Completar la configuración básica del brazo​

Paso 0

Antes de comenzar el desarrollo del simulador web, completa los pasos de reBot Arm B601-DM Quick Start, incluyendo el montaje del brazo, la configuración de los ID de los motores, la inicialización del punto cero y las comprobaciones básicas de conectividad.

El repositorio del proyecto ya contiene el workspace de ROS2, el URDF y las mallas STL que requiere el simulador web. No necesitas construir otro workspace siguiendo la guía reBot Arm B601-DM ROS2 Integration.

tip

reBotArm_control_py es la dependencia externa principal, que proporciona drivers para el robot real, cinemática inversa, cálculo de dinámica y compensación de gravedad. El simulador web no importa directamente este SDK, pero el nodo de robot real rebotarmcontroller en el backend ROS2, el bucle de par de MuJoCo y la función de compensación de gravedad dependen de él. Si solo ejecutas el modo de simulación pura con Fake Driver + web, el SDK no es necesario; en cuanto quieras controlar el robot real o usar la compensación de gravedad, debe estar instalado.

setup.sh obtiene automáticamente el SDK desde reBotArm_control_py y lo instala en ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/reBotArm_ros2_DM/third_party/reBotArm_control_py/ (bloqueado a un commit verificado). Si ~/reBotArm_control_py/ ya existe, se detecta automáticamente y no se clona de nuevo.

Estructura de directorios después de la instalación:

reBotArm_control_py/
├─ reBotArm_control_py/
│ ├─ actuator/ RebotArm class, JointGroup, motor control
│ ├─ controllers/ RebotArmEndPose (trajectory, IK, gravity compensation)
│ ├─ kinematics/ forward/inverse kinematics, load_robot_model, pad_q_for_model
│ └─ dynamics/ dynamics functions such as compute_generalized_gravity
├─ config/
│ └─ rebotarm_dm.yaml DM motor config (ID, baud rate, limits, PID)
├─ urdf/ Pinocchio dynamics model URDF
└─ pyproject.toml

El pyproject.toml del SDK declara requires-python >=3.10,<3.12, pero este proyecto lo referencia mediante sys.path en lugar de instalarlo con pip, por lo que funciona bien en Python 3.12. Si pip install -e . informa de un conflicto de versión, omite ese paso y solo asegúrate de que el directorio esté en reBotArm_ros2_DM/third_party/reBotArm_control_py/ o ~/reBotArm_control_py/ (el código busca automáticamente en estas rutas).

1

Paso 1. Instalación con un clic​

Paso 1

git clone https://github.com/Yang-Ci/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM.git ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM
cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM

El setup.sh en la raíz del repositorio es idempotente y configura automáticamente todo el entorno:

  • Instala los paquetes de sistema apt que falten (ROS 2, Node.js, ros-dev-tools, etc.)
  • Clona el SDK reBotArm_control_py en third_party/ (se omite si ya existe)
  • Crea el entorno virtual de Python (reBotArm_ros2_DM/.venv, con --system-site-packages)
  • Instala las dependencias de Python desde requirements.txt
  • Crea el .env web a partir de .env.example
  • Ejecuta la resolución de dependencias rosdep y colcon build --symlink-install
./setup.sh

El instalador es idempotente: los componentes que ya existen y cumplen los requisitos se omiten, y nunca elimina el SDK existente, el entorno virtual ni el .env web; solo se instalan los elementos que faltan. Al final resume los elementos instalados, omitidos, con versiones no coincidentes y fallidos.

Solo comprobación, sin modificar el sistema:

./setup.sh --check

Después de la instalación, ejecuta diagnósticos para confirmar que el entorno está listo:

./rebotarm doctor
Salida esperada (resumen)
[rebotarm-setup] Checking supported platform
[rebotarm-setup] Checking runtime versions
[rebotarm-setup] Checking reBotArm_control_py SDK
[rebotarm-setup] Checking project virtual environment
[rebotarm-setup] Checking web configuration
[rebotarm-setup] Resolving ROS dependencies and building the workspace

Installed/updated (6)
- apt nodejs
- SDK ...
- virtual environment ...
- Python requirements checked/updated in project venv
- created .env from example
- ROS workspace built with colcon

Already usable; skipped (5)
- Ubuntu 24.04 supported
- Python 3.12.3 compatible
- Node.js v18.19.0 compatible
- existing SDK preserved
- critical Python and SDK imports pass

Setup complete. Next:
./rebotarm doctor
./rebotarm start web
./rebotarm start dm

Un mensaje Setup complete con una sección Failed or still missing vacía significa que todo fue correcto.

nota

Si setup.sh no instala automáticamente ROS 2 (por ejemplo, aún no se ha añadido la fuente apt de ROS al sistema), el instalador descarga automáticamente el paquete oficial ros2-apt-source desde GitHub, añade la fuente y vuelve a intentarlo. No necesitas configurar manualmente la fuente apt.

2

Paso 2. Configurar variables de entorno​

Paso 2

setup.sh ya creó .env a partir de .env.example. Para cambiar el puerto o el destino del proxy, edita .env:

# reBotArm_simulator-DM/.env key fields
PORT=3001
REBOTARM_TEXT_AGENT_URL=http://localhost:8082
REBOTARM_MCP_URL=http://localhost:8081/mcp

Si la página web se ejecuta en Windows y ROS2 se ejecuta en una máquina virtual de Ubuntu, cambia REBOTARM_TEXT_AGENT_URL y REBOTARM_MCP_URL a la IP real de la máquina virtual de Ubuntu, por ejemplo http://<Ubuntu IP>:8082.

3

Paso 3. Iniciar el servidor web​

Paso 3

cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM
./rebotarm start web

Este comando carga automáticamente el entorno de ROS2 y arranca rosbridge (reutilizando un listener existente si el puerto ya está en uso) y el servidor web de Node.js. Después de iniciarse, la terminal imprime la URL de acceso:

ROS WebSocket: ws://localhost:9090 (started by this command)
Web: http://localhost:3001
Ctrl+C stops processes started by this command.

Abre http://localhost:3001 en un navegador y espera a que terminen de cargarse el URDF y el STL; la aparición del modelo 3D significa que el front-end está funcionando. La página ya está conectada al rosbridge local por defecto, así que puedes operar directamente en el panel "ROS2 Bridge".

nota

Si solo quieres ejecutar una demo web pura (sin iniciar rosbridge), también puedes iniciarla manualmente desde el directorio web:

cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/reBotArm_simulator-DM
node server.js

En este caso la página te permite arrastrar los deslizadores de las articulaciones, usar poses predefinidas y arrastre TCP, pero no se conectará a ningún nodo ROS.

Puesta en marcha del proyecto​

nota

El comando ./rebotarm carga el entorno internamente, por lo que no necesitas ejecutar manualmente source scripts/source_rebotarm_env.sh. Sin embargo, si ejecutas directamente comandos ros2 sin envoltorio, cada nueva terminal sigue necesitando cargar el entorno primero.

Inicia el Fake Driver, rosbridge y el servidor web. La página web refleja el estado de las articulaciones a través de rosbridge y envía comandos de control. Es adecuado para verificar interfaces, direcciones de las articulaciones y límites.

Terminal 1 — iniciar el Fake Driver:

cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/reBotArm_ros2_DM
source scripts/source_rebotarm_env.sh
ros2 launch rebotarm_bringup fake_bringup.launch.py

Terminal 2 — iniciar rosbridge + web (un solo comando):

cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM
./rebotarm start web

Después de que la página se conecte a ws://localhost:9090, marca "Mirror real joint state to the web" para ver el estado de las articulaciones del Fake Driver sincronizado con el modelo 3D. Tras marcar "Allow the web to send control to the real arm", los deslizadores de las articulaciones y el movimiento de Pose enviarán comandos a través de rosbridge.

Visualización del modelo en RViz

Arquitectura del proyecto​

ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/
├─ setup.sh Idempotent one-click install and version check
├─ rebotarm Unified entry for start, stop, status, and diagnostics
├─ requirements.txt Python dependency version ranges
├─ PROJECT_ARCHITECTURE_ZH.md Overall architecture, simulation principles, and debouncing notes
├─ reBotArm_ros2_DM/ ROS 2 workspace
│ ├─ scripts/ One-click launch scripts and environment loading
│ ├─ third_party/ reBotArm_control_py SDK for fresh installs
│ ├─ .venv/ Project Python virtual environment (created by setup.sh)
│ └─ src/
│ ├─ rebotarm_msgs/ Custom msg/srv/action
│ ├─ rebotarmcontroller/ Real-robot driver, Fake Driver, hardware management
│ ├─ rebotarm_bringup/ URDF, STL, launch, motor config
│ ├─ rebotarm_mujoco/ MuJoCo simulation, IK, camera, vision
│ ├─ rebotarm_agent/ MCP Server and text agent
│ ├─ rebotarm_moveit_config/ MoveIt 2 configuration
│ └─ rebotarm_moveit_demos/ MoveIt 2 application demos
└─ reBotArm_simulator-DM/ Node.js + Three.js web console
├─ public/ Pages, styles, front-end logic
└─ split_meshes/grouped_gripper/ Web gripper meshes

Flujo de datos: el navegador accede al servidor estático de Node.js a través de HTTP /api y se comunica bidireccionalmente con ROS2 mediante rosbridge WebSocket; el lenguaje natural es reenviado por Node.js al Text Agent / MCP Server y luego se convierte en llamadas de herramientas estructuradas que entran en ROS2. ROS2 acciona el controlador falso/real y el brazo hacia abajo, y se conecta lateralmente a la simulación física MuJoCo, al servidor de tareas y a la cámara virtual. La página web, el Agente LLM y el robot real no codifican llamadas directas entre sí; están desacoplados a través de topics, servicios y acciones de ROS2.

El punto de entrada unificado rebotarm es la forma principal de operar el proyecto:

ComandoDescripción
./rebotarm start webIniciar rosbridge + servidor web (carga automáticamente el entorno)
./rebotarm start dmIniciar el driver de robot real DM (terminal separada, carga automáticamente el entorno)
./rebotarm start simIniciar toda la pila de simulación MuJoCo (no iniciar junto con el robot real)
./rebotarm doctorComprobación de diagnóstico (equivalente a ./setup.sh --check)
./rebotarm statusVer el estado de procesos, puertos, puertos serie y nodos ROS
./rebotarm stopDetener procesos en segundo plano gestionados por start web
nota

Todos los comandos ./rebotarm ejecutan internamente source scripts/source_rebotarm_env.sh, por lo que no necesitas cargar el entorno manualmente. Sin embargo, si ejecutas directamente comandos ros2 sin envoltorio (como iniciar manualmente un archivo de lanzamiento), aún necesitas hacer source primero:

cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/reBotArm_ros2_DM
source scripts/source_rebotarm_env.sh

Este script carga, en orden, ROS2 (/opt/ros/jazzy/setup.bash), el entorno virtual de Python (.venv/bin/activate), las rutas de cmeel (extensiones C de Pinocchio) y el workspace (install/setup.bash).

Notas del módulo principal (haz clic para expandir)

server.js — servidor estático Node.js

server.js es un servidor HTTP de Node.js sin dependencias. Sus responsabilidades principales:

  • Servir los recursos estáticos del front-end bajo public/;
  • Leer el URDF y las mallas STL desde el workspace de ROS2 en el mismo repositorio y exponer los endpoints /api/urdf y /api/description/meshes/<file>;
  • Servir las mallas del gripper solo web /api/gripper_meshes/<file> (desde split_meshes/grouped_gripper/);
  • Hacer proxy de las solicitudes de chat del LLM /api/llm/chat y la comprobación de estado /api/llm/health hacia el servicio HTTP del text-agent en la VM;
  • Proporcionar el endpoint de configuración MCP /api/mcp/config, devolviendo textAgentUrl y mcpUrl.

Resolución de rutas clave (server.js):

const BRINGUP_DIR = path.resolve(
path.join(ROOT, '..', 'reBotArm_ros2_DM', 'src', 'rebotarm_bringup')
);
const URDF_FILE = path.join(BRINGUP_DIR, 'description', 'urdf', 'ReBot_Arm_DM.urdf');
const MESHES_DIR = path.join(BRINGUP_DIR, 'description', 'meshes');
const GRIPPER_MESHES_DIR = path.join(ROOT, 'split_meshes', 'grouped_gripper');
nota

server.js localiza el workspace de ROS2 mediante la ruta relativa ../reBotArm_ros2_DM/.... Si mueves el directorio web a otra ubicación, necesitas actualizar estas rutas en consecuencia, o mantener una copia del modelo de la misma versión que el workspace de ROS2 en el directorio web.

rebot-sim.js — núcleo de la escena 3D

rebot-sim.js es el núcleo del front-end (unas 1700 líneas), responsable de:

  • Inicializar la escena de Three.js, la cámara, el renderer y el controlador de órbita personalizado;
  • Cargar el URDF mediante URDFLoader; loader.packages mapea package://rebotarm_bringup a ${origin}/api para que las solicitudes de mallas pasen por el endpoint de Node.js;
  • Adjuntar el grupo visual del gripper solo web (4 STL) al end_link, con un rango de movimiento de 0–90mm;
  • Implementar el solucionador de cinemática inversa DLS (damped least squares) IKSolver, compatible con arrastre del TCP y resolución de pose objetivo;
  • Proporcionar presets de pose, deslizadores de articulaciones, arrastre del TCP, grabación/reproducción/exportación de enseñanza, estimación del sobre de alcance y objetivo fantasma;
  • Exponer la API mediante el objeto window.reBotSim para que rebot-ros-ui.js lo invoque.

Definiciones de articulaciones (rebot-sim.js):

const jointDefs = [
{ name: 'joint1', label: 'J1 base yaw', min: -2.8, max: 2.8, home: 0 },
{ name: 'joint2', label: 'J2 shoulder', min: -3.14, max: 0, home: 0 },
{ name: 'joint3', label: 'J3 elbow', min: -3.14, max: 0, home: 0 },
{ name: 'joint4', label: 'J4 wrist pitch', min: -1.87, max: 1.57, home: 0 },
{ name: 'joint5', label: 'J5 wrist yaw', min: -1.57, max: 1.57, home: 0 },
{ name: 'joint6', label: 'J6 tool roll', min: -3.14, max: 3.14, home: 0 },
{ name: 'gripper', label: 'J7 gripper', min: 0, max: 0.09, home: 0, unit: 'm' }
];
nota

El sistema de coordenadas de Three.js en la web difiere del marco de ROS. Three.js usa por defecto Y hacia arriba, mientras que ROS usa Z hacia arriba. rebot-sim.js realiza la conversión con threeToRos(v): { x: v.x, y: -v.z, z: v.y }. Al desarrollar funciones personalizadas de pose, debes usar esta conversión, de lo contrario las coordenadas serán incorrectas.

rebot-ros-client.js — cliente rosbridge

ReBotRosClient extiende EventTarget y envuelve el protocolo JSON de rosbridge v2, proporcionando:

  • connect(url) / disconnect(): gestión de la conexión WebSocket, con reconexión automática (autoReconnect, reconnectDelay);
  • subscribe(topic, type, callback, options): suscribirse a un tópico, con soporte de limitación throttleRate;
  • callService(service, type, args): llamar a un servicio y devolver una Promesa;
  • sendActionGoal(actionName, actionType, goal): llamar a una acción mediante /_action/send_goal;
  • Envolturas de alto nivel: enable(), disable(), safeHome(), startGravityCompensation(), setGripper(), moveToPose(), solveMoveToPoseIK(), followJointTrajectory();
  • Envolturas de publicación: publishJointCommand(), publishGripperCommand(), publishTargetPose().

El espacio de nombres predeterminado es rebotarm, y todas las rutas de tópicos/servicios se prefijan con /rebotarm/.

rebot-ros-ui.js — panel de control ROS

rebot-ros-ui.js (unas 1500 líneas) es la capa de negocio que conecta ReBotRosClient y reBotSim, responsable de:

  • Suscribirse al estado de las articulaciones, estado del gripper, estado del brazo, imagen de la cámara virtual, resultados de detección de visión y eventos de animación de simulación;
  • Implementar los dos interruptores "Mirror real joint state to the web" y "Allow the web to send control to the real arm";
  • Limitación de comandos de articulaciones (COMMAND_INTERVAL_MS = 45ms) y retención del espejo (MIRROR_HOLD_MS = 1800ms);
  • Inicio/parada de la compensación de gravedad y consulta de estado;
  • Control del gripper y espera hasta alcanzar (commandGripperAndWait);
  • Comprobación de IK, movimiento de pose, envío de trayectorias y modo de reproducción de bajo nivel como respaldo;
  • El flujo completo de agarre visual (retirada, alineación, pre-descenso, descenso, agarre, elevación, tránsito);
  • Eventos de animación de simulación (attach_object / release_object) que hacen que el gripper web siga al objeto.

El bloqueo de control es una salvaguarda importante contra operaciones accidentales. controlAllowed() comprueba de forma uniforme: cuando ROS no está conectado o el bloqueo de control no está marcado, todos los comandos de control se interceptan y la página solo actualiza el modelo 3D.

rebot-llm.js — interfaz de control de texto LLM

rebot-llm.js implementa la interfaz de chat en lenguaje natural. La cadena es:

web rebot-llm.js
-> Node.js /api/llm/chat
-> Text Agent HTTP service (default :8082)
-> MCP Server (default :8081/mcp)
-> ROS 2 service/action/topic

Al iniciar, primero llama a /api/llm/health para comprobar el estado del text-agent; tras el éxito habilita el cuadro de entrada. Los mensajes se envían al text-agent a través de /api/llm/chat, y el text y los events devueltos (proceso de llamadas a herramientas) se renderizan en el área de chat. Al detener, envía { text: '__reset__', reset: true } para limpiar el contexto.

Resumen de la interfaz ROS2 (haz clic para expandir)

Las interfaces clave de ROS2 a las que el simulador web se suscribe y publica se enumeran a continuación. El espacio de nombres predeterminado es rebotarm.

Tópicos suscritos

TópicoTipoDescripción
/rebotarm/joint_statessensor_msgs/msg/JointStatePosición en tiempo real de 6 articulaciones + gripper
/rebotarm/gripper/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorStatePosición/velocidad/par del gripper
/rebotarm/arm_statusrebotarm_msgs/msg/ArmStatusHabilitación, modo, máquina de estados
/rebotarm/mujoco/overhead_rgb/image_rawsensor_msgs/msg/ImageImagen RGB cenital del escritorio
/rebotarm/vision/color_blocks/detectionsstd_msgs/msg/StringResultado de detección de bloques de color (JSON)
/rebotarm/sim/animation_eventstd_msgs/msg/StringEvento de animación de simulación (agarre/liberación)

Tópicos publicados

TópicoTipoDescripción
/rebotarm/joints/<jointN>/cmdrebotarm_msgs/msg/JointMotorCmdComando disperso de articulación única (mode=1 POS_VEL)
/rebotarm/gripper/cmdrebotarm_msgs/msg/JointMotorCmdComando del gripper (m, 0~0.09)
/rebotarm/mujoco/target_posegeometry_msgs/msg/PoseStampedPose objetivo de arrastre del TCP

Servicios invocados

ServicioTipoDescripción
/rebotarm/enablestd_srvs/srv/TriggerHabilitar todos los motores
/rebotarm/disablestd_srvs/srv/TriggerDeshabilitar todos los motores
/rebotarm/safe_homestd_srvs/srv/TriggerRetorno seguro a cero
/rebotarm/gravity_compensation/startstd_srvs/srv/TriggerIniciar compensación de gravedad
/rebotarm/gravity_compensation/stopstd_srvs/srv/TriggerDetener compensación de gravedad
/rebotarm/gravity_compensation/statusstd_srvs/srv/TriggerConsultar estado de la compensación de gravedad
/rebotarm/gripper/setrebotarm_msgs/srv/SetGripperServicio de alcance del gripper
/rebotarm/move_to_pose_ikrebotarm_msgs/srv/MoveToPoseIKServicio de resolución de IK
/rosapi/topicsrosapi_msgs/srv/TopicsDiagnóstico: listar todos los tópicos
/rosapi/servicesrosapi_msgs/srv/ServicesDiagnóstico: listar todos los servicios

Acciones invocadas

AcciónTipoDescripción
/rebotarm/move_to_poserebotarm_msgs/action/MoveToPoseMovimiento de pose cartesiana
/rebotarm/follow_joint_trajectorycontrol_msgs/action/FollowJointTrajectoryEjecución de trayectoria de articulaciones
nota

Cuando el servicio _action/send_goal para FollowJointTrajectory o MoveToPose no se encuentra en el entorno ROS2, la página web vuelve automáticamente al modo de "reproducción de bajo nivel": publica comandos de articulación única punto por punto según las marcas de tiempo de los puntos de la trayectoria y sincroniza la interpolación en el modelo 3D. Esto permite que la página web demuestre trayectorias incluso en un entorno mínimo con solo el Fake Driver.

Unidades del gripper y convenciones de coordenadas​

La web y las interfaces ROS usan metros como unidad del gripper:

close: 0.00 m
open: 0.09 m

El firmware del motor usa radianes (0.0 = cerrado, −5.0 = abierto). La conversión se realiza en el HardwareManager del controlador ROS2; la página web no maneja radianes directamente.

En el URDF, finger_left / finger_right son articulaciones prismáticas con límites 0~0.0285 (m). La página web mapea la apertura de finger_left al rango de comando del gripper 0~0.09 m mediante fingerOpeningToGripperCommand().

Para el sistema de coordenadas, Three.js en la web usa Y-arriba por defecto, mientras que ROS usa Z-arriba. Todas las poses del TCP se convierten con threeToRos() antes de publicarse en ROS:

function threeToRos(v) {
return { x: v.x, y: -v.z, z: v.y };
}

Control de texto LLM/MCP​

El control en lenguaje natural no se llama directamente desde el navegador a ROS. Se hace proxy a través de Node.js. El diseño por capas permite que el LLM entienda la intención mientras que la capa MCP restringe la intención a operaciones estructuradas del robot.

Iniciar el servidor MCP y el agente de texto​

Inicia el servidor MCP en la máquina virtual Ubuntu (modo bloqueado por defecto, solo lectura):

cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/reBotArm_ros2_DM
source scripts/source_rebotarm_env.sh
ros2 launch rebotarm_agent rebotarm_mcp.launch.py

Modo de movimiento de simulación (movimiento permitido):

ros2 launch rebotarm_agent rebotarm_mcp.launch.py motion_mode:=allow

Inicia el servicio HTTP del agente de texto (para que lo llame la página web):

cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/reBotArm_ros2_DM
./scripts/start_rebotarm_text_agent_http.sh
Salida esperada
[rebotarm-text-agent-http] MCP=http://127.0.0.1:8081/mcp
[rebotarm-text-agent-http] model=qwen-plus
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8082

Cuando aparezca Uvicorn running on http://0.0.0.0:8082, estará listo.

Por defecto escucha en 0.0.0.0:8082, MCP apunta a http://127.0.0.1:8081/mcp, y el LLM usa qwen-plus por defecto.

Uso en la web​

En el panel "LLM text control" de la página web, haz clic en "Start AI assistant". La página primero hace un health-check del agente de texto; tras el éxito habilita el cuadro de entrada. Puedes escribir directamente comandos en lenguaje natural, por ejemplo:

  • Consultar el estado del brazo
  • Mover a X=0.3 Y=0 Z=0.3
  • Abrir la pinza
  • Agarrar el bloque rojo

La respuesta del agente de texto y el proceso de llamada de herramientas se muestran en el área de chat.

Configurar el destino del proxy​

La página web localiza el backend mediante REBOTARM_TEXT_AGENT_URL y REBOTARM_MCP_URL en .env. Si la página web se ejecuta en Windows y ROS2 se ejecuta en una máquina virtual Ubuntu, cámbialos a la IP real de la VM:

REBOTARM_TEXT_AGENT_URL=http://<Ubuntu IP>:8082
REBOTARM_MCP_URL=http://<Ubuntu IP>:8081/mcp

Después de cambiarlo, reinicia ./rebotarm start web (o node server.js). Al arrancar, la página lee y muestra el backend proxy actual desde /api/mcp/config.

Panel de visualización MCP Dashboard​

El MCP Dashboard es una entrada de depuración independiente y no necesita el simulador web. Iniciarlo requiere dos pasos: MCP Dashboard

Terminal 1 — iniciar el servidor MCP:

cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/reBotArm_ros2_DM
source scripts/source_rebotarm_env.sh
ros2 launch rebotarm_agent rebotarm_mcp.launch.py motion_mode:=allow

Terminal 2 — iniciar el agente de texto (incluye el MCP Dashboard):

cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/reBotArm_ros2_DM
./scripts/start_rebotarm_text_agent_http.sh

Acceso desde el navegador:

http://localhost:8082/

Abre http://<Ubuntu IP>:8082/ en un navegador para acceder; no se necesita instalación adicional.

Funciones:

  • Resumen de herramientas: obtiene automáticamente todas las herramientas registradas desde el servidor MCP y las agrupa por categoría (estado y diagnóstico, habilitar control, control de movimiento, control de pinza, compensación de gravedad, agarre visual, grabación y reproducción);
  • Filtro de búsqueda: el cuadro de búsqueda superior filtra en tiempo real los nombres y descripciones de las herramientas;
  • Formulario de parámetros: genera automáticamente cuadros de entrada basados en el inputSchema de cada herramienta; rellena los parámetros y haz clic en "Call" para llamar directamente a la herramienta MCP correspondiente;
  • Etiqueta de movimiento: las herramientas que requieren motion_mode=allow se marcan con una etiqueta "Motion";
  • Registro de herramientas personalizadas: haz clic en el botón "Register new tool", rellena el nombre de la herramienta, descripción, categoría, URL del Webhook y el esquema de parámetros (JSON) para añadir una herramienta personalizada al panel. Al llamarla, los parámetros se envían por POST como JSON a la URL del Webhook;
  • Conmutador CN/EN: el botón de idioma en la esquina superior derecha cambia la interfaz CN/EN con un clic; la elección se guarda en el localStorage del navegador;
  • Entrada en lenguaje natural: escribe comandos en lenguaje natural en el cuadro de chat de la derecha; pasan por el endpoint /chat a través de la cadena LLM → MCP, y la respuesta y el proceso de llamada de herramientas se muestran en el área de registro en tiempo real.
tip

El MCP Dashboard es una entrada de depuración independiente y no depende del simulador web. Mientras el servidor MCP (:8081) y el agente de texto (:8082) estén ejecutándose, abre http://<Ubuntu IP>:8082/ para ver y llamar a las 18 herramientas MCP.

Resumen de endpoints:

EndpointMétodoDescripción
/ o /dashboardGETDevuelve la página HTML del Dashboard (tema oscuro de panel de vidrio, admite cambio CN/EN)
/toolsGETDevuelve el JSON de la lista de herramientas MCP (nombre, descripción, esquema de parámetros, categoría, marca de personalizado)
/call_toolPOSTLlama directamente a la herramienta MCP especificada, cuerpo: {"name":"...", "arguments":{...}}
/register_toolPOSTRegistra una herramienta personalizada, cuerpo: {"name":"...", "description":"...", "category":"...", "webhook_url":"...", "parameters":{...}}
/unregister_toolPOSTElimina una herramienta personalizada registrada, cuerpo: {"name":"..."}
/chatPOSTConversación en lenguaje natural, cuerpo: {"text":"..."}
/healthGETComprobación de estado

Guía de desarrollo secundario​

Modificar límites de articulaciones o poses predefinidas​

Los límites de articulaciones y las poses predefinidas se definen en los objetos jointDefs y presets al principio de rebot-sim.js. Después de modificarlos, actualiza la página para que surtan efecto; no es necesario recompilar. Ten en cuenta que los límites de articulaciones deben ser coherentes con <limit> en el URDF, de lo contrario el modelo web y el comportamiento en ROS no coincidirán.

Añadir una interfaz ROS personalizada​

Si necesitas suscribirte a un nuevo tópico o llamar a un nuevo servicio, añádelo a REQUIRED_TOPICS o REQUIRED_SERVICES en rebot-ros-ui.js, y llama a client.subscribe() o client.callService() en los eventos de los botones. ReBotRosClient ya encapsula el protocolo rosbridge, por lo que no necesitas escribir la comunicación WebSocket a mano.

Ampliar herramientas LLM​

Las herramientas LLM están definidas por el servidor MCP en rebotarm_agent. Añadir una nueva herramienta requiere implementarla en el paquete rebotarm_agent en el espacio de trabajo ROS2; después de recompilar, el agente de texto la expone automáticamente. No se necesitan cambios en la parte web; el proceso de llamada de herramientas se devuelve a través del campo events de /api/llm/chat y se renderiza.

Modificar las mallas de la pinza en la web​

Las STLs de la pinza solo para la web están en split_meshes/grouped_gripper/, incluyendo gripper_base.stl, gripper_hardware.stl, left_finger.stl y right_finger.stl. Sustituye estos archivos y actualiza la página. No añadas una segunda copia de urdf/ o meshes/ en el directorio web; en tiempo de ejecución solo se usan estos cuatro STLs de la pinza.

Modificar la dirección de conexión de rosbridge​

La dirección WebSocket de rosbridge la introduce manualmente el usuario en el panel "ROS2 Bridge" de la página web; no está codificada por defecto. Para cambiar la dirección por defecto o preestablecida:

  • reBotArm_simulator-DM/public/js/ros/rebot-ros-client.js (el valor por defecto del cliente está vacío y lo proporciona el cuadro de entrada)
  • reBotArm_simulator-DM/public/js/ros/rebot-ros-ui.js (lee la última dirección desde localStorage)

La página intenta cargar la última dirección guardada cuando el cuadro de entrada está vacío. Modifica el valor por defecto o introduce directamente la dirección real en el panel de conexión web.

Referencia rápida de archivos clave (haz clic para expandir)
ArchivoPropósito
reBotArm_simulator-DM/server.jsServidor estático Node.js + proxy LLM
reBotArm_simulator-DM/package.jsonScripts npm (start / dev)
reBotArm_simulator-DM/.envConfiguración de puerto y destino del proxy
reBotArm_simulator-DM/public/index.htmlEntrada de la aplicación de una sola página y diseño del panel de control
reBotArm_simulator-DM/public/css/rebot-sim.cssEstilos de tema oscuro
reBotArm_simulator-DM/public/js/rebot-sim.jsEscena 3D, IK, enseñanza, núcleo de arrastre
reBotArm_simulator-DM/public/js/rebot-llm.jsInterfaz de chat LLM
reBotArm_simulator-DM/public/js/ros/rebot-ros-client.jsCliente WebSocket de rosbridge
reBotArm_simulator-DM/public/js/ros/rebot-ros-ui.jsInterfaz del panel de control ROS y lógica de negocio
reBotArm_simulator-DM/public/lib/three-r128.min.jsMotor de renderizado Three.js
reBotArm_simulator-DM/public/lib/STLLoader-umd.jsCargador de mallas STL
reBotArm_simulator-DM/public/lib/URDFLoader.jsAnalizador URDF
reBotArm_simulator-DM/split_meshes/grouped_gripper/STLs de la pinza solo para la web (4 archivos)

FAQ​

1. Después de abrir el navegador, sigue mostrando "Loading Rebot_ARM-B601-DM arm model..."​

Si la página se queda atascada en la superposición de carga, la solicitud del URDF o de la malla STL ha fallado. Abre el panel Network en las herramientas de desarrollador del navegador y comprueba si /api/urdf y /api/description/meshes/*.STL devuelven 200. Causas comunes:

  • La ruta BRINGUP_DIR en server.js se resuelve incorrectamente (el directorio web se movió a una ubicación que no es monorepo), por lo que no se puede encontrar src/rebotarm_bringup/description/;
  • package://rebotarm_bringup/... en el URDF no se puede mapear; confirma que loader.packages apunta a ${origin}/api;
  • Falta el archivo STL o la coincidencia de mayúsculas y minúsculas de la ruta no es correcta (Linux distingue entre mayúsculas y minúsculas).

2. Después de conectar con ROS, el estado permanece en "offline"​

Comprueba en este orden:

  • Si rosbridge se está ejecutando en el lado Ubuntu y escuchando en 0.0.0.0:9090 (no en 127.0.0.1);
  • Si el host web puede alcanzar el puerto 9090 de Ubuntu (firewall, modo de red de la VM);
  • Si la dirección WebSocket empieza por ws:// (como ws://localhost:9090);

3. El deslizador de articulaciones no puede controlar el robot real​

Controlar el robot real desde la página web requiere tres pasos de desbloqueo:

  1. Conectarse a ROS en el panel "ROS2 Bridge" (el WebSocket se conecta al rosbridge del controlador del robot real);
  2. Marcar "Allow the web to send control to the real arm" → hacer clic en "OK" en el cuadro de diálogo de confirmación;
  3. Hacer clic en el botón "Enable".

Los tres pasos son necesarios. Cuando el bloqueo de control no está marcado, arrastrar el control deslizante solo mueve el modelo 3D y no envía comandos ROS.

4. La pinza no se sincroniza con la web​

La position de /rebotarm/gripper/state debe estar en metros (0~0.09), no en radianes. Si no se sincroniza, comprueba si ros_publishers.py en el controlador ROS2 usa gripper_position_m(). La página web también infiere la apertura de la pinza a partir de finger_left en /rebotarm/joint_states como fuente de retroalimentación de respaldo.

5. El asistente LLM no se inicia​

Cuando la página web muestra "Connection failed", confirma que el servicio HTTP de text-agent se está ejecutando en la VM de Ubuntu:

cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/reBotArm_ros2_DM
./scripts/start_rebotarm_text_agent_http.sh

Y confirma que REBOTARM_TEXT_AGENT_URL en .env apunta a la IP y al puerto correctos de la VM (por defecto 8082). La página primero llama a /api/llm/health para comprobar el estado; si falla, muestra el error específico en el área de mensajes.

6. La demo de agarre visual no funciona​

El agarre visual depende de toda la pila de simulación física. Comprueba:

  • Si la cámara RGB cenital de MuJoCo se está ejecutando y /rebotarm/mujoco/overhead_rgb/image_raw tiene una imagen;
  • Si el detector de color se está ejecutando y /rebotarm/vision/color_blocks/detections tiene resultados;
  • Si la vista previa de la cámara web muestra un fotograma y el estado de reconocimiento de color muestra "N / target X";
  • Si la selección de color objetivo es correcta (auto/rojo/amarillo/azul).

7. Los cambios en el código del front-end no surten efecto​

Los recursos del front-end se sirven de forma estática mediante Node.js; después de cambiarlos, actualiza el navegador. La versión actual no registra un Service Worker, por lo que no hay caché sin conexión que impida que se actualice la versión antigua. Si el navegador sigue mostrando contenido antiguo, usa una actualización forzada (Ctrl+Shift+R) o borra la caché normal.

8. "URDFLoader" o "THREE" no encontrados​

Son bibliotecas de terceros bajo public/lib/, cargadas por index.html mediante etiquetas <script>. Confirma:

  • Que existen public/lib/three-r128.min.js, public/lib/URDFLoader.js y public/lib/STLLoader-umd.js;
  • Que las rutas de las etiquetas <script> en index.html son correctas, y que el orden de carga es Three.js → STLLoader → URDFLoader → scripts de negocio;
  • Que no hay errores 404 ni errores de orden de carga en la consola del navegador.

9. setup.sh informa de un error o la instalación falla​

setup.sh es idempotente; los componentes que fallan se enumeran en el resumen final en Failed or still missing. Casos comunes:

  • Fuente apt de ROS no configurada: el instalador descarga automáticamente el paquete ros2-apt-source y añade la fuente, lo que requiere sudo;
  • Versión de Python no coincidente: Jazzy necesita 3.12, Humble necesita 3.10; una discrepancia se enumera en Version/platform mismatches;
  • Fallo al clonar el SDK: comprueba la red y la accesibilidad a GitHub, o clónalo manualmente en reBotArm_ros2_DM/third_party/reBotArm_control_py/ y vuelve a ejecutar;
  • colcon build falló: comprueba si rosdep está inicializado (sudo rosdep init && rosdep update), luego vuelve a ejecutar ./setup.sh.

Contacto​

Referencias​

Loading Comments...