reBot Arm B601-RS en LeRobot

Brazo robótico de 6 GDL · Soporte multi-motor · Solucionador de cinemática · Planificación de trayectoria · Totalmente de código abierto
reBot Arm B601-RS es un proyecto de brazo robótico de código abierto lanzado por Seeed, dedicado a reducir el umbral para aprender inteligencia encarnada. Abrimos todo el diseño estructural y el código sin reservas, haciendo que la tecnología robótica sea accesible para todos.
LeRobot se compromete a proporcionar modelos, conjuntos de datos y herramientas para robótica en el mundo real en PyTorch. Su objetivo es reducir la barrera de entrada a la robótica, permitiendo que todos contribuyan y se beneficien compartiendo conjuntos de datos y modelos preentrenados. LeRobot integra metodologías de vanguardia validadas para aplicaciones en el mundo real, centrándose en el aprendizaje por imitación y el aprendizaje por refuerzo. Ha proporcionado un conjunto de modelos preentrenados, conjuntos de datos con demostraciones recopiladas por humanos y entornos de simulación, lo que permite a los usuarios comenzar sin necesidad de ensamblar robots.
Este wiki proporciona tutoriales de depuración para reBot-DevArm e implementa la recopilación de datos y el entrenamiento dentro del framework LeRobot.
Los tutoriales de Seeed Studio se actualizan estrictamente de acuerdo con la documentación oficial. Si encuentras problemas de software o de entorno que no se puedan resolver, primero consulta las FAQ al final del artículo, o contacta con atención al cliente para unirte al grupo de discusión de SeeedStudio LeRobot. También puedes hacer preguntas aquí: LeRobot GitHub o en el Discord Channel.
Entorno inicial del sistema
- Ubuntu x86
- Jetson Orin
- Ubuntu 22.04/Ubuntu 24.04
- GPU NVIDIA con CUDA 12+ (opcional, para entrenamiento e inferencia acelerados por GPU)
- Python 3.12
- Torch 2.6 (las compilaciones para CPU pueden ejecutar flujos de trabajo básicos; las compilaciones con CUDA son necesarias para la aceleración por GPU)
- Jetson JetPack 6.0 y 6.1, 6.2 no es compatible
- Python 3.12
- Torch 2.3+
Instalar LeRobot
LeRobot se puede instalar y ejecutar en máquinas solo con CPU para flujos de trabajo básicos. Si necesitas entrenamiento o inferencia acelerados por GPU, confirma que tu ordenador tiene una GPU NVIDIA y luego instala las versiones de PyTorch y Torchvision que coincidan con tu versión de CUDA.
1. Instalar Miniforge
cd ~
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
~/miniforge3/bin/conda init bash
source ~/.bashrc
2. Clonar el repositorio de LeRobot
mkdir ~/rebot_lerobot
cd ~/rebot_lerobot
git clone https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git
3. Crear un entorno Conda e instalar LeRobot
Para más detalles sobre los paquetes de funciones, consulta:
El repositorio de LeRobot incluye un pyproject.toml. Crea un entorno Conda e instala todas las dependencias.
cd ~/rebot_lerobot
# Create the conda environment (Python 3.12)
conda create -y -n lerobot python=3.12
# Activate the environment
conda activate lerobot
# Install the main LeRobot project in editable mode
pip install -e ./lerobot
# Add the dependency packages
pip install lerobot-teleoperator-rebot-arm-102
pip install lerobot-robot-seeed-b601
pip install motorbridge
4. Instalar dependencias de vídeo
ffmpeg es una dependencia de decodificación de vídeo. Instálalo con Conda:
conda install ffmpeg -c conda-forge
Notas de versión:
-
De forma predeterminada, se instalará ffmpeg 7.X, que admite el codificador
libsvtav1. -
Si encuentras problemas de compatibilidad de versión, instala ffmpeg 7.1.1:
conda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge -
Comprueba si el codificador
libsvtav1es compatible conffmpeg -encoders | grep svtav1.
- Ubuntu x86
- Jetson Orin
Ubuntu x86 no requiere ninguna otra configuración de dependencias de vídeo. Continúa con el paso 5.
En un dispositivo Jetson JetPack 6.0+, asegúrate de haber instalado PyTorch y Torchvision con soporte de GPU siguiendo el paso 5 de este tutorial antes de ejecutar los siguientes comandos.
conda install -y -c conda-forge "opencv>=4.10.0.84" # Install OpenCV and other dependencies via conda, for Jetson JetPack 6.0+ only
conda remove opencv # Uninstall OpenCV
pip3 install opencv-python==4.10.0.84 # Install the specified OpenCV version with pip3
conda uninstall numpy
pip3 install numpy==1.26.0 # This version must be compatible with torchvision
5. Comprobar PyTorch y Torchvision
Instalar el entorno de LeRobot con pip puede reemplazar los PyTorch y Torchvision originales por compilaciones para CPU, así que comprueba el resultado en Python.
python3
import torch
print(torch.cuda.is_available())
exit()
Si la salida es False, el entorno actual está usando la versión de PyTorch para CPU. Esto es lo esperado en computadoras sin GPU de NVIDIA, y puedes continuar con flujos de trabajo básicos basados en CPU, aunque el entrenamiento será mucho más lento. Si tu computadora tiene una GPU de NVIDIA y necesitas aceleración por GPU, instala las versiones de PyTorch y Torchvision que coincidan con tu versión de CUDA desde la guía oficial de PyTorch. En ese caso, la comprobación final debería devolver True.
Si estás usando un dispositivo Jetson, instala PyTorch y Torchvision con soporte de GPU según este tutorial.
Las GPU NVIDIA RTX serie 50 requieren la versión preliminar de PyTorch con CUDA 12.8 o posterior:
pip install --pre torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/nightly/cu128
Conectar los brazos
Aviso de seguridad: Desconecta la alimentación antes de conectar o desconectar cables JST, XT30 u otros cables. Enciende la alimentación solo después de confirmar que todos los cables están conectados correctamente. B601 RS y B601 DM tienen un aspecto similar. Asegúrate de distinguirlos.
Montar y conectar reBot Arm 102 (brazo líder)

Montar reBot Arm 102
Paso 1
Utiliza sargentos de carpintero para fijar reBot Arm 102 a una mesa plana. Empuja suavemente la base para confirmar que no se mueve.
Conectar los cables
Paso 2
Las conexiones constan de dos rutas:
-
Ruta de señal (brazo -> cable USB-C -> ordenador)
- Prepara un cable USB-C para conectar el brazo al ordenador (aún no lo conectes al ordenador; conéctalo cuando llegues al enlace del puerto serie y busques dispositivos).
-
Ruta de alimentación (brazo -> fuente de alimentación de 12 V 2 A -> regleta)
- Conecta el adaptador de alimentación de 12 V 2 A al conector de alimentación del brazo.
- Conecta el adaptador a la regleta para encender el brazo.
Montar y conectar el B601 RS (brazo seguidor)

Montar el B601 RS
Paso 4
Utiliza sargentos en C para fijar el B601 RS a una mesa plana. Gira suavemente el brazo hacia la izquierda y la derecha para confirmar que la base no se mueve.
Conectar los cables
Paso 5
Asegúrate de que la alimentación esté desconectada antes de empezar. Las conexiones constan de dos rutas:
-
Ruta de señal (brazo -> placa de separación de señal -> USB-CAN -> ordenador)
- Utiliza un cable XT30 2+2 para conectar la base del brazo al módulo de separación de señal.
- Corta el cable de 2 pines. Conecta un extremo al módulo de separación de señal; conecta el cable rojo del otro extremo a H en el USB-CAN y el cable negro a L.
- Conecta un extremo del USB-CAN al ordenador a través del cable de extensión USB (aún no lo conectes al ordenador; conéctalo cuando el enlace del puerto serie esté listo y busques dispositivos).
-
Ruta de alimentación (brazo -> placa de separación de señal -> fuente de alimentación de 48 V 12,5 A -> toma de corriente)
- Utiliza un cable XT30 2+2 para conectar la base del brazo al módulo de separación de señal.
- Utiliza el cable de alimentación XT30 para conectar el módulo de separación de señal a la fuente de alimentación de 48 V 12,5 A.
- Conecta la fuente de alimentación a la toma de corriente. Después de confirmar que el brazo está fijado, los cables son correctos y el área circundante está despejada, enciende la alimentación.

Calibrar el brazo robótico
A continuación, debes conectar la fuente de alimentación y el cable de datos a tu robot reBot B601-RS para la calibración, para garantizar que los brazos líder y seguidor tengan los mismos valores de posición cuando estén en la misma posición física. Esta calibración es esencial porque permite que una red neuronal entrenada en un robot reBot B601-RS funcione en otro. Si necesitas recalibrar el brazo robótico, elimina completamente los archivos en ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots o ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators y vuelve a calibrar el brazo robótico. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error. La información de calibración del brazo robótico se almacenará en los archivos JSON de este directorio.
- Brazo seguidor
- Brazo líder
Si no puedes conectarte al seguidor, ve al wiki de introducción y prueba a usar la interfaz proporcionada por motorbridge para comprobar si el brazo robótico funciona correctamente.
El B601-RS solo necesita calibrarse una vez después del montaje. Aquí está el comando de calibración. Consulta la figura para la posición cero (pinza completamente cerrada).
# follower
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
lerobot-calibrate \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan

Si usas Jetson (Jetpack 6.x), utiliza las siguientes instrucciones para encontrar el número de puerto CAN correspondiente a tu Jetson.
for i in /sys/class/net/can*; do
[ "$(basename "$(readlink -f "$i/device/driver" 2>/dev/null)")" = "pcan" ] && basename "$i"
done
salida:
cam2 # also maybe can0,can1,can x
El número de puerto para todos los comandos posteriores del seguidor debe coincidir con la salida aquí.
Si a tu Jetson le falta el controlador PCAN, la comunicación fallará de forma constante. Consulta la guía de instalación del controlador PCAN para Jetson en la sección Inicio rápido.
Los pasos de calibración son cruciales y afectarán directamente a si el brazo robótico funciona con normalidad. Sigue el proceso estrictamente.
Notas de calibración del líder reBot 102:
- Cuando comienza la calibración, la posición actual de cada servo en el reBot Arm 102 se restablecerá a cero
joint_ranges(límites de las articulaciones) se toman del archivo de configuraciónconfig_rebot_arm_102_leader.py, no de los datos de calibración- Si una articulación siempre parece atascada cerca de un límite, comprueba primero la configuración de
joint_ranges - Las direcciones de las articulaciones se definen en el archivo de configuración. Si las direcciones no coinciden, modifica la configuración en lugar de recalibrar
- El líder reBot 102 utiliza un módulo USB a UART, normalmente asignado a
/dev/ttyUSB* - Usa
ls /dev/ttyUSB*para comprobar el número de puerto real
Si esta es la primera conexión, es posible que obtengas un error indicando que no se puede encontrar /dev/ttyACM0. Esto se debe a que brltty está ocupando el puerto serie. Ejecuta los siguientes pasos:
sudo dmesg | grep ttyUSB #Check the last line shows "disconnected"
sudo apt remove brltty #Remove brltty

Siguiendo las indicaciones, mueve el brazo líder a la posición cero mostrada arriba,
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
lerobot-calibrate \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader
Mantenlo quieto y luego presiona Enter hasta que la calibración se complete. Después de la calibración, introduce el siguiente comando para probar el brazo líder.
python ./lerobot-teleoperator-rebot-arm-102/examples/read_raw_angles.py \
--port /dev/ttyUSB0
#If you observe terminal output similar to the following printing continuously, and when at the zero position shown above, all joint output values are 0, then leader calibration is complete.
#shoulder_pan= 0.00 shoulder_lift= 0.00 elbow_flex= 0.00 wrist_flex= 0.00 wrist_yaw= 0.00 wrist_roll= 0.00 gripper= 0.00
Teleoperar
¡Todos los escenarios de movimiento del brazo robótico requieren la misma atención!
Durante la teleoperación, si el brazo robótico maestro-esclavo sufre una desconexión de energía, un mal contacto de alimentación o un desprendimiento de la línea de señal, primero debes detener el código del programa y devolver el brazo robótico a su posición cero inicial. Solo entonces vuelve a conectar la fuente de alimentación y reinicia el programa. Esto evita que el desorden de datos provoque una pérdida de control del brazo robótico y posibles riesgos de seguridad.
Primero concede permisos a los puertos serie:
# leader
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB*
# follower
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
Ejecuta la teleoperación:
lerobot-teleoperate \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader
Añadir cámaras
- RealSense D435i / D405
- Orbbec Gemini2
- Generic Camera
- Soporte de cámara
Las cámaras de profundidad RealSense pueden proporcionar percepción RGB-D para LeRobot y son adecuadas para tareas como reconocimiento de objetos, reconstrucción de nubes de puntos y manipulación sobre mesa. Los modelos recomendados aquí son RealSense D405 y RealSense D435i.
RealSense D405

La RealSense D405 es una cámara estéreo de profundidad de corto alcance diseñada para tareas de alta precisión a corta distancia, como la manipulación robótica sobre mesa, con un rango de trabajo típico de 7 cm a 50 cm.
RealSense D435i

La RealSense D435i combina percepción de profundidad, imagen RGB y una IMU, lo que la hace adecuada para aplicaciones de rango medio a corto como reconstrucción 3D, SLAM y percepción del entorno robótico.
Cambiar a la rama de cámara
Paso 1
El soporte actual para cámaras está disponible en la rama DepthCameraSupport:
git checkout DepthCameraSupport
git pull origin DepthCameraSupport
Confirma la rama actual:
git branch --show-current
Salida esperada:
DepthCameraSupport
Instalar RealSense
Paso 2
Si solo usas RealSense:
pip install -e ".[realsense]"
Conceder permisos al dispositivo USB
Paso 3
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
Detectar cámaras
Paso 4
lerobot-find-cameras realsense
Este paso mostrará:
- Modelo de la cámara
- Número de serie
- Información USB
- Configuración de flujo predeterminada
Ejecutar el ejemplo de RealSense
Paso 5
Prueba con dos RealSense:
lerobot-teleoperate \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras='{
d435i_color: {
type: realsense_d435i_color,
serial_number_or_name: "419522072950",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
color_mode: rgb,
color_stream_format: rgb8,
rotation: 0,
warmup_s: 1
},
d435i_depth: {
type: realsense_d435i_depth,
serial_number_or_name: "419522072950",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
max_depth_m: 2.0,
depth_alpha: 0.2,
rotation: 0,
warmup_s: 5
},
d405_color: {
type: realsense_d405_color,
serial_number_or_name: "409122273421",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
color_mode: rgb,
color_stream_format: rgb8,
rotation: 0,
warmup_s: 1
},
d405_depth: {
type: realsense_d405_depth,
serial_number_or_name: "409122273421",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
depth_alpha: 0.03,
rotation: 0,
warmup_s: 5
}
}' \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true
Revisar la configuración de parámetros
Paso 6
depth_alphacontrola el factor de escala de la imagen de profundidad y se puede ajustar según el resultado de la visualización y el rango de distancia objetivo.- Si conectas tres o más cámaras de profundidad, se recomienda reducir
fpsa15para mejorar la estabilidad general. - Se recomienda mantener la resolución en
640x480para un mejor equilibrio entre estabilidad y rendimiento en tiempo real.

proporcionando flujos sincronizados de RGB y profundidad con una alineación precisa de profundidad a color. Combinada con la detección de profundidad estéreo y una IMU integrada de 6 ejes, es muy adecuada para tareas robóticas como detección de objetos, percepción 3D, mapeo y navegación. Su diseño compacto y la compatibilidad completa con el SDK de Orbbec la hacen adecuada tanto para investigación como para despliegues en el mundo real.

Gemini 336 es un nuevo miembro de la serie Gemini 330. Hereda el sólido rendimiento de profundidad de Gemini 335 y mejora aún más la calidad de la imagen de profundidad en áreas interiores reflectantes, regiones oscuras en escenas de alto rango dinámico y entornos exteriores brillantes. Para aplicaciones de robótica, puede proporcionar datos de profundidad más estables y de alta calidad para tareas como percepción, localización y manipulación.
Cambiar a la rama de cámara
Paso 1
La compatibilidad actual con cámaras está disponible en la rama DepthCameraSupport:
git checkout DepthCameraSupport
git pull origin DepthCameraSupport
Confirma la rama actual:
git branch --show-current
Salida esperada:
DepthCameraSupport
Instalar Orbbec
Paso 2
pip install -e ".[orbbec]"
Conceder permisos al dispositivo USB
Paso 3
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
Detectar cámaras
Paso 4
lerobot-find-cameras orbbec
Este paso mostrará:
- Modelo de la cámara
- Número de serie
- Información USB
- Configuración de flujo predeterminada
Ejecutar el ejemplo de Orbbec
Paso 5
Prueba de Orbbec única:
lerobot-teleoperate \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{
orbbec_color: {
type: orbbec_color,
serial_number_or_name: "CP9JA530003A",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
color_mode: rgb,
rotation: 0,
warmup_s: 1
},
orbbec_depth: {
type: orbbec_depth,
serial_number_or_name: "CP9JA530003A",
width: 640,
height: 400,
fps: 30,
depth_alpha: 0.2,
rotation: 0,
warmup_s: 5
}
}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true
Revisar la configuración de parámetros
Paso 6
depth_alphacontrola el factor de escala de la imagen de profundidad. Un buen punto de partida es0.2, luego puedes ajustarlo según el resultado de la visualización.- Si conectas tres o más cámaras de profundidad, se recomienda reducir
fpsa15para una mejor estabilidad. - Se recomienda mantener la resolución en
640x480para una visualización y transferencia de datos más estables.
Solucionar problemas comunes
Paso 7
Si ves el siguiente error:
No Orbbec camera found for 'XXXX'
normalmente significa que el número de serie en la configuración no coincide con el dispositivo conectado actualmente. Ejecuta:
lerobot-find-cameras orbbec
Luego confirma el serial real y actualiza serial_number_or_name en tu comando.
💡 Autor y contribución
- Autor: Zhang Jiaquan, Wang Wenzhao - Universidad Normal del Sur de China
Para instanciar una cámara, necesitas un identificador de cámara. Este identificador puede cambiar si reinicias tu ordenador o vuelves a conectar tu cámara, un comportamiento que depende principalmente de tu sistema operativo.
Para encontrar los índices de las cámaras conectadas a tu sistema, ejecuta el siguiente script:
lerobot-find-cameras opencv # or realsense for Intel Realsense cameras
La terminal imprimirá información relevante de las cámaras.
--- Detected Cameras ---
Camera #0:
Name: OpenCV Camera @ 0
Type: OpenCV
Id: 0
Backend api: AVFOUNDATION
Default stream profile:
Format: 16.0
Width: 1920
Height: 1080
Fps: 15.0
--------------------
(more cameras ...)
Puedes encontrar las imágenes tomadas por cada cámara en el directorio ~/lerobot/outputs/captured_images.
Al usar cámaras Intel RealSense en macOS, podrías obtener este error: "Error finding RealSense cameras: failed to set power state". Esto se puede resolver ejecutando el mismo comando con permisos de sudo. Ten en cuenta que usar cámaras RealSense en macOS es inestable.
Después de eso, podrás mostrar las cámaras en tu ordenador mientras teleoperas ejecutando el siguiente código. Esto es útil para preparar tu configuración antes de grabar tu primer conjunto de datos.
lerobot-teleoperate \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true
Las imágenes en el formato fourcc: "MJPG" están comprimidas. Puedes probar resoluciones más altas y también puedes intentar el formato YUYV. Sin embargo, este último reducirá la resolución de la imagen y los FPS, lo que provocará retrasos en el funcionamiento del brazo robótico. Actualmente, bajo el formato MJPG, se pueden soportar 3 cámaras con una resolución de 1920*1080 manteniendo 30FPS. Sin embargo, sigue sin recomendarse conectar 2 cámaras a un ordenador a través del mismo HUB USB.
Si tienes más cámaras, puedes cambiar el parámetro --robot.cameras para añadirlas. Debes prestar atención al formato de index_or_path, que está determinado por el último dígito del ID de la cámara que se muestra al ejecutar python -m lerobot.find_cameras opencv.
Por ejemplo, si quieres añadir una cámara:
lerobot-teleoperate \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true
Instalación del soporte de cámara
Fija la posición de la cámara para una recopilación de datos limpia. Admite ajuste libre de múltiples ángulos, incluidas las vistas superior + muñeca y superior + lateral. Compatible con cámaras USB normales y cámaras de profundidad como D435i, D405 y Gemini 2. Admite brazos robóticos SO-ARM101 y reBot. Se puede usar con la caja de experimentos de recopilación de datos y reutilizar conjuntos de datos y modelos descargados listos para usar.
Recopilación de conjuntos de datos
- Guardar localmente
- Upload to Hugging Face Hub
lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_rs/test \
--dataset.num_episodes=5 \
--dataset.single_task="Grab the black cube" \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=30
Entre ellos, repo_id se puede modificar de forma personalizada, y push_to_hub=false. Finalmente, el conjunto de datos se guardará en el directorio ~/.cache/huggingface/lerobot de la carpeta de inicio, donde se creará la carpeta seeed_rebot_b601_rs/test mencionada anteriormente.
- Si quieres usar las funciones de Hugging Face Hub para subir tu conjunto de datos y no lo has hecho antes, asegúrate de haber iniciado sesión usando un token con permisos de escritura, que se puede generar desde los ajustes de Hugging Face:
huggingface-cli login --token ${HUGGINGFACE_TOKEN} --add-to-git-credential
Guarda el nombre de tu repositorio de Hugging Face en una variable para ejecutar estos comandos:
HF_USER=$(huggingface-cli whoami | head -n 1)
echo $HF_USER
Graba 5 episodios y sube tu conjunto de datos al Hub:
lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/record-test \
--dataset.num_episodes=5 \
--dataset.single_task="Grab the black cube" \
--dataset.push_to_hub=true \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=30
Verás que aparecen muchas líneas como esta:
INFO 2024-08-10 15:02:58 ol_robot.py:219 dt:33.34 (30.0hz) dtRlead: 5.06 (197.5hz) dtWfoll: 0.25 (3963.7hz) dtRfoll: 6.22 (160.7hz) dtRlaptop: 32.57 (30.7hz) dtRphone: 33.84 (29.5hz)
Función de grabación
La función record proporciona un conjunto de herramientas para capturar y gestionar datos durante el funcionamiento del robot.
1. Almacenamiento de datos
- Los datos se almacenan usando el formato
LeRobotDatasety se guardan en disco durante la grabación. - De forma predeterminada, el conjunto de datos se envía a tu página de Hugging Face después de la grabación.
- Para desactivar la subida, usa:
--dataset.push_to_hub=False.
2. Puntos de control y reanudación
- Los puntos de control se crean automáticamente durante la grabación.
- Para reanudar después de una interrupción, vuelve a ejecutar el mismo comando con:
--resume=true
⚠️ Nota importante: Al reanudar, establece --dataset.num_episodes en el número de episodios adicionales que se van a grabar (no en el número total de episodios objetivo del conjunto de datos).
- Para empezar a grabar desde cero, elimina manualmente el directorio del conjunto de datos.
3. Parámetros de grabación
Configura el flujo de grabación de datos usando argumentos de línea de comandos:
| Parámetro | Descripción | Predeterminado |
|---|---|---|
| --dataset.episode_time_s | Duración por episodio de datos (segundos) | 60 |
| --dataset.reset_time_s | Tiempo de reinicio del entorno después de cada episodio (segundos) | 60 |
| --dataset.num_episodes | Número total de episodios a grabar | 50 |
4. Controles de teclado durante la grabación
Controla el flujo de grabación de datos usando atajos de teclado:
| Tecla | Acción |
|---|---|
| → (Flecha derecha) | Detener anticipadamente el episodio actual/reiniciar; pasar al siguiente. |
| ← (Flecha izquierda) | Cancelar el episodio actual; volver a grabarlo. |
| ESC | Detener la sesión inmediatamente, codificar los vídeos y subir el conjunto de datos. |
Si las pulsaciones de tu teclado no responden, puede que necesites hacer un downgrade de tu versión de pynput, por ejemplo instalando la versión 1.6.8.
pip install pynput==1.6.8
Consejos para recopilar datos
- Sugerencia de tarea: Agarrar objetos en diferentes ubicaciones y colocarlos en un contenedor.
- Escala: Grabar ≥50 episodios (10 episodios por ubicación).
- Consistencia:
- Mantén las cámaras fijas.
- Mantén un comportamiento de agarre idéntico.
- Asegúrate de que los objetos manipulados sean visibles en las imágenes de las cámaras.
- Progresión:
- Comienza con agarres fiables antes de añadir variaciones (nuevas ubicaciones, técnicas de agarre, ajustes de cámara).
- Evita aumentar la complejidad demasiado rápido para prevenir fallos.
💡 Regla general: Deberías ser capaz de realizar la tarea tú mismo solo mirando las imágenes de la cámara en la pantalla.
Si quieres profundizar más en este tema importante, puedes consultar la entrada de blog que escribimos sobre qué hace que un conjunto de datos sea bueno.
Solución de problemas
Problema específico de Linux: Si las teclas Flecha derecha/Flecha izquierda/ESC no responden durante la grabación:
- Verifica que la variable de entorno
$DISPLAYesté configurada (consulta las limitaciones de pynput).
Visualizar el conjunto de datos
echo ${HF_USER}/rebot_test
Si subiste los datos, también puedes visualizarlos localmente con el siguiente comando:
lerobot-dataset-viz \
--repo-id ${HF_USER}/rebot_test \
--episode-index 0 \
--display-compressed-images=false
Si usaste --dataset.push_to_hub=false y no subiste los datos, también puedes visualizarlos localmente con:
lerobot-dataset-viz \
--repo-id seeed_rebot_b601_rs/test \
--episode-index 0 \
--display-compressed-images=false
Aquí, seeed_rebot_b601_rs/test es el nombre personalizado de repo_id definido durante la recopilación de datos.
Reproducir un episodio
Inestable, se puede omitir o probar.
Ahora, intenta reproducir el primer conjunto de datos en tu robot:
lerobot-replay \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.id=follower1 \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_rs/test \
--dataset.episode=0
En este punto, el robot debería realizar las mismas acciones que cuando lo teleoperaste durante la grabación.
Entrenamiento y evaluación
- ACT
- SmolVLA
- Pi0
- Pi0.5
- GR00T N1.5
- PEFT (Opcional)
- Multi-GPU (Opcional)
- Async Inference (Optional)
Consulta el tutorial oficial ACT
Entrenamiento
Para entrenar una política que controle tu robot, usa el script python -m lerobot.scripts.train. Algunos parámetros son obligatorios. Aquí tienes un comando de ejemplo:
lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--job_name=act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--steps=300000
Si quieres entrenar en un conjunto de datos local, asegúrate de que el repo_id coincida con el nombre usado durante la recopilación de datos y añade --policy.push_to_hub=false.
lerobot-train \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_rs/test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--job_name=act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000
Si estás usando una GPU RTX serie 50, necesitas añadir --dataset.video_backend=pyav para evitar APIs que faltan en la versión preliminar de torchvision. El comando de entrenamiento se convierte en:
lerobot-train \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_rs/test \
--dataset.video_backend=pyav \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000
Explicación del comando
- Especificación del conjunto de datos: Proporcionamos el conjunto de datos mediante el parámetro
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test. - Pasos de entrenamiento: Modificamos el número de pasos de entrenamiento usando
--steps=300000. El algoritmo usa por defecto 800000 pasos; ajústalo según la dificultad de tu tarea. Puedes establecerlo más alto si no estás seguro, ya que se generan puntos de control durante el entrenamiento y la evaluación puede reanudarse desde cualquier punto de control. - Tipo de política: Proporcionamos la política con
policy.type=act. Del mismo modo, puedes cambiar entre políticas como [act,diffusion,pi0,pi0fast,sac,smolvla]. Esto cargará la configuración desdeconfiguration_act.py. Es importante destacar que esta política se adaptará automáticamente a los estados de los motores de tu robot, las acciones de los motores y el número de cámaras, ya que esta información ya está almacenada en tu conjunto de datos. - Selección de dispositivo: Proporcionamos
policy.device=cudaporque estamos entrenando en una GPU Nvidia, pero puedes usarpolicy.device=mpspara entrenar en Apple Silicon. - Herramienta de visualización: Proporcionamos
wandb.enable=truepara visualizar las gráficas de entrenamiento usando Weights and Biases. Esto es opcional, pero si lo usas, asegúrate de haber iniciado sesión ejecutandowandb login.
Evaluación
Puedes usar la función record de lerobot/record.py pero con un punto de control de la política como entrada. Por ejemplo, ejecuta este comando para grabar 10 episodios de evaluación:
lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \
--robot.id=follower1 \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test123 \
--dataset.single_task="Put lego brick into the transparent box" \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model
- El parámetro
--policy.pathindica la ruta al archivo de pesos de los resultados de entrenamiento de tu política (por ejemplo,outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model). Si subes el archivo de pesos de los resultados del entrenamiento del modelo al Hub, también puedes usar el repositorio del modelo (por ejemplo,${HF_USER}/act_rebot_test). - El nombre del conjunto de datos
dataset.repo_idcomienza coneval_. Esta operación grabará por separado vídeos y datos durante la evaluación, que se guardarán en la carpeta que comienza coneval_, comoseeed/eval_test123. - Si encuentras
File exists: 'home/xxxx/.cache/huggingface/lerobot/xxxxx/seeed/eval_xxxx'durante la fase de evaluación, elimina primero la carpeta que empieza poreval_y luego ejecuta de nuevo el programa. - Cuando aparezca
mean is infinity. You should either initialize with stats as an argument or use a pretrained model, ten en cuenta que las palabras clave comofrontysideen el parámetro--robot.camerasdeben ser estrictamente coherentes con las usadas al recopilar el conjunto de datos.
Consulta el tutorial oficial SmolVLA.
SmolVLA es un modelo base de robot ligero proporcionado por Hugging Face. Está diseñado para que puedas tomar tu propio conjunto de datos grabado con LeRobot y ajustarlo de forma rápida (fine-tune) para obtener resultados en robots reales.
En pocas palabras, sus entradas/salidas son:
- Entrada: vídeo de múltiples cámaras + estado actual del robot (sensores/articulaciones, etc.) + una instrucción de tarea en lenguaje natural
- Salida: un fragmento de acción continua para mover el brazo robótico y ejecutar la tarea
pip install -e ".[smolvla]"
Recopilación de conjuntos de datos (recomendado)
SmolVLA es un "modelo base". Para que funcione bien en tu mesa, con tus cámaras, pinza y objetos, normalmente necesitas hacer fine-tuning con tus propios datos.
- Empieza con ~50 episodios (muy pocos pueden provocar un aprendizaje/generalización deficientes).
- Si tu tarea tiene "variables" (por ejemplo, diferentes posiciones del cubo en la mesa), asegúrate de que cada variación tenga suficientes demostraciones:
- Ejemplo: 5 posiciones × 10 episodios cada una = 50 episodios
- Experiencia: grabar solo 25 episodios suele ser insuficiente. Tanto la calidad como la cantidad de datos son importantes.
Entrenamiento
Utiliza smolvla_base (el modelo preentrenado de 450M) como punto de partida y haz fine-tuning sobre tu conjunto de datos. El ejemplo oficial entrena durante 20k pasos; en una sola A100 esto lleva unas 4 horas (solo como referencia; el tiempo real varía según el hardware).
Si no tienes una GPU disponible, considera entrenar mediante un cuaderno de Colab (consulta el tutorial oficial).
lerobot-train \
--policy.path=lerobot/smolvla_base \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/mydataset \
--batch_size=64 \
--steps=20000 \
--output_dir=outputs/train/my_smolvla \
--job_name=my_smolvla_training \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=true
Consejos:
- Si te quedas sin memoria, reduce primero
--batch_size. Una vez que funcione, ve aumentándolo gradualmente. - Para ver los parámetros disponibles:
lerobot-train --help
Evaluación
La fase de evaluación carga tu modelo ajustado (fine-tuned), permite que el robot ejecute la tarea y registra el proceso de evaluación como un nuevo conjunto de datos (para revisar los vídeos y analizar los resultados).
lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.id=follower1 \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \
--dataset.single_task="Grasp a lego block and put it in the bin." \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_DATASET_NAME_test \
--dataset.episode_time_s=50 \
--dataset.num_episodes=10 \
--policy.path=${HF_USER}/FINETUNE_MODEL_NAME
Cómo rellenar los parámetros:
--robot.port: Cámbialo por el puerto serie reconocido en tu máquina (habitualmentecan0o/dev/ttyACM0).--robot.id: El ID de tu robot (debe coincidir con el que usaste durante la calibración/recopilación).--robot.cameras: Cámbialo por elindex_or_pathde tu cámara real y asegúrate de que las claves de cámara (por ejemplo,front,side) coincidan exactamente con las que usaste al grabar el conjunto de datos.--dataset.single_task: Debe coincidir con la descripción de la tarea usada al grabar el conjunto de datos.--dataset.repo_id: Nombre del conjunto de datos de salida de la evaluación; si has iniciado sesión en Hugging Face, se creará/subirá en tu cuenta.--policy.path:- Si el modelo está en local: rellena la ruta de los pesos dentro del directorio de salida del entrenamiento (por ejemplo,
outputs/train/my_smolvla/checkpoints/last/pretrained_model) - Si el modelo está en Hub: rellena
${HF_USER}/FINETUNE_MODEL_NAME
- Si el modelo está en local: rellena la ruta de los pesos dentro del directorio de salida del entrenamiento (por ejemplo,
Opcional: si quieres "teleoperar manualmente para ajustar" entre episodios de evaluación, puedes añadir teleop (rellena según tu dispositivo y configuración):
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader
Consulta el tutorial oficial Pi0.
π₀ (Pi0) es un modelo de Visión-Lenguaje-Acción propuesto por Physical Intelligence para un control robótico más "general". Puedes entenderlo así: puede ver imágenes de cámara y entender una instrucción en lenguaje natural, y luego generar acciones para controlar el brazo robótico.
Usarlo en LeRobot es sencillo: solo tienes que establecer el tipo de política a --policy.type=pi0 durante el entrenamiento (no es necesario repetir los conceptos generales de entrenamiento/evaluación ya cubiertos en la sección ACT).
pip install -e ".[pi]"
Si estás usando una versión antigua de LeRobot (por ejemplo, 0.4.0), puede que necesites instalar la dependencia pi desde el código fuente de GitHub (la documentación oficial corregirá esto en un parche posterior):
pip install "lerobot[pi]@git+https://github.com/huggingface/lerobot.git"
Entrenamiento
lerobot-train \
--policy.type=pi0 \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/my_dataset \
--job_name=pi0_training \
--output_dir=outputs/pi0_training \
--policy.pretrained_path=lerobot/pi0_base \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_pi0_policy \
--policy.compile_model=true \
--policy.gradient_checkpointing=true \
--policy.dtype=bfloat16 \
--policy.freeze_vision_encoder=false \
--policy.train_expert_only=false \
--steps=3000 \
--policy.device=cuda \
--batch_size=32 \
--wandb.enable=false
Parámetros comunes (solo los específicos de Pi0 / los que se ajustan con más frecuencia):
--policy.pretrained_path=lerobot/pi0_base: Modelo base. Oficialmente también se proporcionalerobot/pi0_libero(versión orientada al conjunto de datos Libero); puedes probar a cambiarlo según tu tarea.--policy.compile_model=true: Activa la optimización por compilación; el entrenamiento puede ser más rápido (la primera compilación es más lenta).--policy.gradient_checkpointing=true: Ahorra significativamente VRAM, adecuado cuando la VRAM es limitada.--policy.dtype=bfloat16: Precisión mixta, más amigable para la velocidad/VRAM (recomendado cuando el hardware lo soporta).--policy.train_expert_only=true(truco para ahorrar VRAM): Congela la parte del modelo grande (VLM) y solo entrena el "experto de acción" y las capas de proyección; ahorra más VRAM pero la capacidad entrenable es más limitada, adecuado para empezar o para experimentos rápidos con pocos datos.
Evaluación
lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \
--robot.id=follower1 \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_my_pi0_test \
--dataset.single_task="Put lego brick into the transparent box" \
--dataset.episode_time_s=50 \
--dataset.num_episodes=10 \
--policy.path=outputs/pi0_training/checkpoints/last/pretrained_model
Consulta el tutorial oficial Pi0.5.
π₀.₅ (Pi0.5) también es un modelo de Visión-Lenguaje-Acción propuesto por Physical Intelligence, que puede entenderse como una "versión mejorada" de π₀, centrada en mejorar la capacidad de generalización en mundo abierto: no solo rendir bien en escenarios fijos vistos durante el entrenamiento, sino también completar tareas de forma más fiable en nuevas habitaciones, con nuevos objetos y nuevas disposiciones.
La "generalización" que aborda puede dividirse aproximadamente en tres niveles (ejemplos para entenderlo):
- Capa física: agarrar una cuchara/plato desconocidos sabiendo cómo sujetarlos (mango/borde) y operar en entornos desordenados.
- Capa semántica: entender "dónde poner las cosas / qué herramienta usar", por ejemplo, los zapatos deben ir en el zapatero, la ropa en el cesto de la ropa sucia.
- Capa ambiental: adaptarse a escenarios "desordenados" más realistas, como hogares, oficinas, hospitales, etc.
Para usarlo en LeRobot: simplemente establece el tipo de política a --policy.type=pi05.
pip install -e ".[pi]"
Si estás usando una versión antigua de LeRobot (por ejemplo, 0.4.0), puede que necesites instalar la dependencia pi desde el código fuente de GitHub (la documentación oficial corregirá esto en un parche posterior):
pip install "lerobot[pi]@git+https://github.com/huggingface/lerobot.git"
Entrenamiento
lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/my_dataset \
--policy.type=pi05 \
--output_dir=outputs/pi05_training \
--job_name=pi05_training \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_pi05_policy \
--policy.pretrained_path=lerobot/pi05_base \
--policy.compile_model=true \
--policy.gradient_checkpointing=true \
--policy.dtype=bfloat16 \
--policy.freeze_vision_encoder=false \
--policy.train_expert_only=false \
--steps=3000 \
--policy.device=cuda \
--batch_size=32 \
--wandb.enable=false
Parámetros comunes (relacionados con Pi0.5):
--policy.pretrained_path=lerobot/pi05_base: Modelo base. Oficialmente también se proporcionalerobot/pi05_libero.--policy.train_expert_only=true(truco para ahorrar VRAM): Congela la parte del modelo grande (VLM) y solo entrena el "experto de acción" y las capas de proyección.--policy.normalization_mapping=...: Si las estadísticas de normalización de tu conjunto de datos no coinciden o faltan, puedes usar este mapeo para forzar un método de normalización.
Si tu conjunto de datos no tiene estadísticas de cuantiles (requeridas por algunas versiones/formatos), oficialmente también se proporciona un enfoque mediante script de conversión: completar/convertir las estadísticas del conjunto de datos antes del entrenamiento (consulta la documentación oficial para más detalles).
Evaluación
lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \
--robot.id=follower1 \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_my_pi05_test \
--dataset.single_task="Put lego brick into the transparent box" \
--dataset.episode_time_s=50 \
--dataset.num_episodes=10 \
--policy.path=outputs/pi05_training/checkpoints/last/pretrained_model
Consulta el tutorial oficial GR00T N1.5.
GR00T N1.5 es un modelo base abierto proporcionado por NVIDIA para un razonamiento robótico y aprendizaje de habilidades más generales. Es un modelo de cruzamiento de cuerpos: puede tomar entradas multimodales como lenguaje e imágenes, y ejecutar tareas de manipulación en diferentes entornos.
La clave para usarlo en LeRobot es establecer el tipo de política en --policy.type=groot. Nota: actualmente GR00T N1.5 tiene mayores requisitos de entorno (depende de FlashAttention y requiere una GPU CUDA). Se recomienda hacer funcionar ACT / Pi0 primero antes de probar GR00T.
Instalación (Importante)
Según la documentación oficial, GR00T N1.5 requiere flash-attn para funcionar, y solo puede usarse en dispositivos compatibles con CUDA.
Pasos recomendados (ejecutar en orden):
- Configura primero el entorno base (Python, CUDA, drivers, etc.) siguiendo la guía de instalación. No instales
leroboten este paso. - Instala PyTorch (rango de versiones según los requisitos oficiales):
pip install "torch>=2.2.1,<2.8.0" "torchvision>=0.21.0,<0.23.0"
Si estás usando la serie RTX 50, necesitas: Python=3.10, CUDA=12.8, Torch=2.7.1
pip install torch==2.7.1 torchvision==0.22.1 torchaudio==2.7.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
- Instala la dependencia flash-attn y flash-attn en sí:
pip install ninja "packaging>=24.2,<26.0"
pip install "flash-attn>=2.5.9,<3.0.0" --no-build-isolation
python -c "import flash_attn; print(f'Flash Attention {flash_attn.__version__} imported successfully')"
Si estás usando la serie RTX 50, necesitas: flash_attn=2.8.0
pip install flash_attn==2.8.0.post2 torch==2.7.1 --no-build-isolation
- Instala la dependencia groot de LeRobot:
pip install "lerobot[groot]"
Si la instalación de flash-attn falla, normalmente está relacionada con (1) incompatibilidad de versiones entre PyTorch/CUDA, (2) dependencias de compilación faltantes o (3) un entorno demasiado nuevo/demasiado antiguo. En este caso, consulta primero la documentación oficial de GR00T y la guía de instalación de PyTorch.
Entrenamiento (Fine-tuning)
El repositorio oficial proporciona un ejemplo de entrenamiento multi-GPU (accelerate launch --multi_gpu ...). Si solo tienes una GPU, también puedes intentar ejecutarlo primero en modo de proceso único (el soporte / detalles de parámetros están sujetos a la documentación oficial).
Multi-GPU (es necesario reemplazar las variables):
accelerate launch \
--multi_gpu \
--num_processes=$NUM_GPUS \
$(which lerobot-train) \
--output_dir=$OUTPUT_DIR \
--save_checkpoint=true \
--batch_size=$BATCH_SIZE \
--steps=$NUM_STEPS \
--save_freq=$SAVE_FREQ \
--log_freq=$LOG_FREQ \
--policy.push_to_hub=true \
--policy.type=groot \
--policy.repo_id=$REPO_ID \
--policy.tune_diffusion_model=false \
--dataset.repo_id=$DATASET_ID \
--wandb.enable=true \
--wandb.disable_artifact=true \
--job_name=$JOB_NAME
Explicación de parámetros (los más modificados habitualmente):
--dataset.repo_id: Tu conjunto de datos de entrenamiento (username/dataset_nameen Hub o caché local correspondiente arepo_id).--output_dir: Directorio de salida del entrenamiento (aquí se colocarán los pesos/puntos de control).--steps,--batch_size: Pasos de entrenamiento y tamaño de lote. Los modelos grandes son sensibles a la VRAM; si no se ejecuta, reduce primerobatch_size.--policy.repo_id: Si quieres subir el modelo a Hub, rellena el nombre del repositorio de modelo que quieres crear.
Evaluación (Ejecución en el robot)
Después del entrenamiento, puedes usar lerobot-record para evaluación/registro igual que con otras políticas. Para usuarios de reBot B601-RS de un solo brazo, consulta el siguiente comando:
lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30} }' \
--robot.id=follower1 \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_groot_rebot \
--dataset.num_episodes=10 \
--dataset.single_task="Grab the black cube and put it in the box" \
--policy.path=${HF_USER}/groot-rebot \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=10
Licencia: Este modelo sigue la licencia Apache 2.0 (coherente con el repositorio original de GR00T).
PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) es un conjunto de métodos y herramientas de "adaptación eficiente en parámetros" para adaptar grandes modelos preentrenados a nuevas tareas sin actualizar todos los parámetros del modelo. Para las políticas preentrenadas de LeRobot (por ejemplo, SmolVLA, π₀, etc.), normalmente puedes entrenar solo un pequeño número de parámetros "adaptadores" (por ejemplo, LoRA) para lograr resultados cercanos al fine-tuning completo, reduciendo al mismo tiempo el uso de VRAM y el coste de entrenamiento.
Instalación
Instala la dependencia opcional peft de LeRobot para usar parámetros relacionados con PEFT:
# Method 1: Source installation (in the lerobot root directory)
pip install -e ".[peft]"
# Method 2: pip installation
pip install "lerobot[peft]"
Para más métodos de adaptación y explicaciones de conceptos, consulta la documentación oficial: 🤗 PEFT Documentation
Ejemplo: Fine-tuning de SmolVLA con LoRA (subtarea libero_spatial de Libero)
El siguiente ejemplo muestra cómo realizar fine-tuning con LoRA de lerobot/smolvla_base en el conjunto de datos HuggingFaceVLA/libero. Los nombres de los parámetros se basan en la versión actual de LeRobot; consulta también lerobot-train --help.
lerobot-train \
--policy.path=lerobot/smolvla_base \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_libero_smolvla_peft \
--dataset.repo_id=HuggingFaceVLA/libero \
--env.type=libero \
--env.task=libero_spatial \
--output_dir=outputs/train/my_libero_smolvla_peft \
--job_name=my_libero_smolvla_peft \
--policy.device=cuda \
--steps=10000 \
--batch_size=32 \
--optimizer.lr=1e-3 \
--peft.method_type=LORA \
--peft.r=64
Parámetros clave de PEFT
--peft.method_type: Selecciona el método PEFT. LoRA (Low-Rank Adapter) es uno de los métodos más utilizados.--peft.r: Rango de LoRA. En general, un rango más alto significa mayor capacidad expresiva, pero también más parámetros y uso de VRAM.
Especificar capas para inyectar LoRA (Opcional)
Por defecto, PEFT suele inyectar LoRA en las capas de proyección más críticas del modelo (por ejemplo, q_proj, v_proj de la atención, etc.), y puede cubrir adicionalmente capas de proyección relacionadas con estado/acción. Si necesitas apuntar a capas diferentes, usa --peft.target_modules para especificar las capas objetivo.
Los patrones comunes incluyen:
- Por lista de sufijos de nombres de módulo (ejemplo):
--peft.target_modules="['q_proj', 'v_proj']"
- Usando una expresión regular (ejemplo, ajusta según los nombres reales de los módulos):
--peft.target_modules='(model\\.vlm_with_expert\\.lm_expert\\..*\\.(down|gate|up)_proj|.*\\.(state_proj|action_in_proj|action_out_proj|action_time_mlp_in|action_time_mlp_out))'
Especificar ciertas capas para entrenamiento completo (Opcional)
Si quieres que ciertos módulos se "entrenen completamente" (en lugar de solo inyectar LoRA), usa --peft.full_training_modules para especificarlos. Por ejemplo, entrenar completamente solo state_proj:
--peft.full_training_modules="['state_proj']"
Recomendaciones de tasa de aprendizaje (valores de experiencia)
La tasa de aprendizaje de LoRA normalmente puede ser un orden de magnitud mayor que la del fine-tuning completo (experiencia común: ~10x). Por ejemplo, el fine-tuning completo suele usar 1e-4, mientras que LoRA puede empezar desde 1e-3; si tienes activada la disminución de la tasa de aprendizaje (scheduler), la tasa de aprendizaje final también suele establecerse alrededor de 1e-4 como referencia.
1. Pasos de entrenamiento
Método uno: entrenamiento Multi-GPU mediante argumentos de línea de comandos
Primero, instala el sistema de aceleración de entrenamiento en tu entorno de lerobot:
pip install accelerate
Luego ejecuta el siguiente comando para iniciar el entrenamiento Multi-GPU:
accelerate launch \
--multi_gpu \
--num_processes=2 \
$(which lerobot-train) \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/my_dataset \
--policy.type=act \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_trained_policy \
--output_dir=outputs/train/act_multi_gpu \
--job_name=act_multi_gpu \
--wandb.enable=true
Explicación de los parámetros clave de accelerate:
--multi_gpu: Habilita el entrenamiento Multi-GPU--num_processes=2: Número de GPUs a usar (normalmente igual al número de GPUs)--mixed_precision=fp16: Usa precisión mixta fp16 (o bf16 si tu hardware lo soporta)
Ten en cuenta que bf16 requiere soporte de hardware y no está disponible en todas las GPUs.
| Tipo de precisión | Soporte de hardware |
|---|---|
| fp16 | Compatible con casi todas las GPUs de NVIDIA |
| bf16 | Solo compatible con GPUs más nuevas (arquitectura Ampere y posteriores) |
Si tu GPU no soporta bf16, elige fp16 en tu configuración de accelerate, o especifica explícitamente fp16 en la línea de comandos.
Método dos: usar un archivo de configuración de Accelerate (Opcional)
Si realizas entrenamiento Multi-GPU con frecuencia, puedes guardar la configuración de entrenamiento anterior para evitar introducir repetidamente los parámetros en la línea de comandos.
Consejo: Si no entiendes esta sección, o solo quieres empezar rápidamente, puedes omitir esta sección y usar el Método uno (argumentos de línea de comandos).
El propósito de accelerate config es:
Guardar tu entorno de hardware (cantidad de GPU, precisión mixta, etc.) como un archivo de configuración,
para que no necesites rellenar repetidamente estos parámetros al ejecutar accelerate launch en el futuro.
No cambia ninguna lógica de entrenamiento de LeRobot; solo reduce la introducción repetitiva de parámetros.
Si solo usas multi-GPU ocasionalmente, o es tu primer intento, está perfectamente bien no usarlo.
Ejecuta:
accelerate config
En el proceso de configuración interactiva, para el escenario común de multi-GPU en una sola máquina, puedes seleccionar lo siguiente:
- Entorno de cómputo: Esta máquina
- Número de máquinas: 1
- Número de procesos: Número de GPU a usar (normalmente igual al número de GPU)
- IDs de GPU a usar: Pulsa Enter directamente (significa usar todas las GPU)
- Precisión mixta:
- Preferir fp16
- Si confirmas que la GPU soporta bf16, también puedes elegir bf16
Después de la configuración, puedes entrenar con:
accelerate launch $(which lerobot-train) \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/my_dataset \
--policy.type=act \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_trained_policy \
--output_dir=outputs/train/act_multi_gpu \
--job_name=act_multi_gpu \
--wandb.enable=true
Impacto del entrenamiento multi-GPU en los parámetros de entrenamiento y estrategias de ajuste
LeRobot no ajusta automáticamente la tasa de aprendizaje ni los pasos de entrenamiento según el número de GPU, para evitar cambiar el comportamiento de entrenamiento sin que el usuario lo sepa. Esto difiere de otros frameworks de entrenamiento distribuido de uso común.
Si quieres ajustar los hiperparámetros para entrenamiento multi-GPU, necesitas hacerlo manualmente siguiendo estos pasos.
Impacto en los pasos y estrategia de ajuste
Dado que multi-GPU incrementa el tamaño de lote efectivo (batch_size × num_gpus):
(Para entenderlo de forma intuitiva: si el entrenamiento es como caminar, una GPU da un paso de un metro, dos GPU dan un paso de dos metros. Para alcanzar la misma distancia (datos totales aprendidos por el modelo), el entrenamiento con dos GPU debería reducir los pasos a la mitad. De forma similar, n GPU = 1/n.)
Por lo tanto, al entrenar con múltiples GPU, deberías reducir apropiadamente el número de pasos de entrenamiento.
Entrenamiento con una sola GPU:
- batch_size = 8
- steps = 100000
Entrenamiento con dos GPU (el tamaño de lote efectivo se vuelve 16):
- batch_size, si sigue configurado en 8
- steps se puede reducir a 50000
accelerate launch --num_processes=2 $(which lerobot-train) \
--batch_size=8 \
--steps=50000 \
--dataset.repo_id=lerobot/pusht \
--policy=act
Impacto en la tasa de aprendizaje y estrategia de ajuste
Al usar múltiples GPU, cada actualización de paso utiliza más muestras.
Si quieres mantener la "velocidad de aprendizaje" del modelo similar a la de una sola GPU, normalmente necesitas incrementar la tasa de aprendizaje proporcionalmente al número de GPU.
- Nueva tasa de aprendizaje = tasa de aprendizaje de una sola GPU × número de GPU
Por ejemplo:
Si la tasa de aprendizaje de una sola GPU (optimizer.lr) es 1e-4, al usar 2 GPU, puedes cambiarla a 2e-4:
accelerate launch --num_processes=2 $(which lerobot-train) \
--optimizer.lr=2e-4 \
--dataset.repo_id=lerobot/pusht \
--policy=act
Nota:
Estas no son reglas obligatorias, sino buenas prácticas comunes.
Si no estás seguro de cómo ajustar, también puedes:
- Mantener la tasa de aprendizaje sin cambios
- Mantener los pasos de entrenamiento sin cambios
Mientras el proceso de entrenamiento sea estable, los resultados siguen siendo utilizables.
Para configuraciones más avanzadas y resolución de problemas, consulta la documentación de Accelerate. Si quieres aprender más sobre entrenamiento con un gran número de GPU, revisa esta excelente guía: Ultrascale Playbook.
Sin inferencia asíncrona, el flujo de control de LeRobot puede entenderse como inferencia secuencial/sincrónica convencional: la política predice un bloque de acciones, luego lo ejecuta y después espera la siguiente predicción. Para modelos más grandes, esto puede causar pausas notables mientras el robot espera nuevos bloques de acciones. El objetivo de la inferencia asíncrona es permitir que el robot ejecute el bloque de acciones actual mientras precomputa el siguiente, reduciendo el tiempo inactivo y mejorando la capacidad de respuesta. La inferencia asíncrona se aplica a las políticas compatibles con LeRobot que generan bloques de acciones, como ACT, OpenVLA, Pi0, SmolVLA. Dado que la inferencia y el control real están desacoplados, la inferencia asíncrona también permite usar máquinas más potentes para la inferencia del robot de forma remota.
Puedes leer más sobre inferencia asíncrona en esta entrada de blog de Hugging Face.
Presentemos algunos conceptos básicos:
- Cliente: Se conecta al brazo robótico y a las cámaras, recopila observaciones (imágenes, pose del robot, etc.), las envía al servidor; también recibe bloques de acciones del servidor y los ejecuta en orden.
- Servidor: El dispositivo que proporciona potencia de cómputo. Recibe datos de la cámara y del robot, infiere (calcula) bloques de acciones y los envía de vuelta al cliente. Puede ser el mismo dispositivo conectado al robot y a las cámaras, otro ordenador en la misma LAN o un servidor en la nube.
- Bloque de acciones: Una serie de comandos de acción del brazo robótico, producidos por la política mediante inferencia en el servidor.
- Inferencia sincrónica: Predecir un bloque, ejecutar un bloque; el robot tendrá intervalos inactivos esperando a que se infiera el siguiente bloque. Cuando el modelo es más grande y el cómputo es insuficiente, la brecha de inferencia es significativa: el brazo se mueve, luego se detiene (inferencias), y luego se mueve de nuevo.
- Inferencia asíncrona: A diferencia de la inferencia sincrónica, mientras el robot ejecuta el bloque actual, el servidor ya está calculando el siguiente bloque; las partes superpuestas se agregan para un control más receptivo.
Tres escenarios de despliegue de inferencia asíncrona
1. Despliegue en una sola máquina
Robot, cámaras, cliente y servidor están todos en el mismo dispositivo. Este es el caso más sencillo: el servidor escucha en 127.0.0.1, y el cliente también se conecta a 127.0.0.1:port. Los ejemplos de comandos en la documentación oficial siguen este escenario.
2. Despliegue en LAN
El robot y las cámaras se conectan a un dispositivo ligero, y el servidor de la política se ejecuta en otro dispositivo de alto cómputo en la misma LAN. En este caso, el servidor debe escuchar en una dirección accesible para otras máquinas, y el cliente debe conectarse a la IP de la LAN del servidor, no a 127.0.0.1.
3. Despliegue entre redes / en la nube
El servidor de la política se ejecuta en un host en la nube accesible públicamente, y el cliente se conecta a través de una red pública. Este enfoque puede aprovechar GPU más potentes en hosts en la nube. Con buenas condiciones de red, el tiempo de ida y vuelta (latencia de red) puede ser relativamente pequeño en comparación con el tiempo de inferencia, pero esto depende de tu entorno de red real.
Nota de seguridad: El flujo de inferencia asíncrona de LeRobot tiene riesgos de gRPC sin autenticación + deserialización con pickle. Si el servidor aloja información o servicios importantes, no se recomienda exponer el servicio directamente a Internet pública al desplegar en una red pública. Un enfoque más seguro es usar VPN, túneles SSH o al menos restringir las IP de origen del grupo de seguridad a la IP pública de tu cliente.
Inicio del despliegue de inferencia asíncrona
Paso 1: Configuración del entorno
Primero, instala con pip las dependencias adicionales requeridas para la inferencia asíncrona. Tanto el cliente como el servidor necesitan tener lerobot instalado con la dependencia extra:
pip install -e ".[async]"
Paso 2: Configuración y comprobación de red
1. Problemas de proxy
Si tu terminal tiene variables de entorno de proxy configuradas y se producen problemas de conexión, puedes desactivarlas temporalmente:
unset http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy HTTP_PROXY HTTPS_PROXY FTP_PROXY ALL_PROXY
Nota: El comando anterior solo afecta a la sesión de terminal actual. Si abres una nueva ventana de terminal, necesitas ejecutarlo de nuevo.
2. Permitir puertos en el firewall / grupos de seguridad
- Despliegue en una sola máquina: Normalmente se puede omitir.
- Despliegue en LAN: Necesitas permitir el puerto de escucha en el lado del servidor. Ejemplo de permitir un puerto de escucha en la LAN (ejecutar en el servidor):
sudo ufw allow 8080/tcp
- Despliegue en la nube: Necesitas permitir el puerto en el grupo de seguridad del servidor en la nube y, idealmente, restringir las IP de origen.
Si se ejecuta en un servidor en la nube: Permite el puerto 8080 en el grupo de seguridad en la página de gestión del servidor, o usa otro puerto ya permitido. Los métodos varían según el proveedor de la nube.
3. Confirmar la dirección IP
El despliegue en una sola máquina puede omitir este paso (la IP siempre es 127.0.0.1).
4. Prueba de conexión
- Despliegue en una sola máquina: Omite este paso.
- Despliegue en LAN / nube: Se recomienda probar si el cliente puede acceder al puerto del servidor:
nc -vz <LAN_IP_address> 8080
nc -vz <server_public_IP> 8080
Paso 3: Iniciar el servicio
Escenario A: Despliegue en una sola máquina
Inicia el servicio local en una terminal:
python -m lerobot.async_inference.policy_server \
--model_path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model \
--server_address=127.0.0.1:8080
Después de que se inicie correctamente, debes mantener esta terminal abierta y crear una nueva terminal para ejecutar otros comandos.
Escenario B: Despliegue en LAN
Ejecutar en el servidor:
python -m lerobot.async_inference.policy_server \
--model_path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model \
--server_address=0.0.0.0:8080
Cuando el cliente se conecte, --server_address debe usar la dirección IP de la LAN del servidor: <LAN_IP_address>:8080.
Escenario C: Despliegue en servidor en la nube
Ejecutar en el servidor:
python -m lerobot.async_inference.policy_server \
--model_path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model \
--server_address=0.0.0.0:8080
Cuando el cliente se conecte, --server_address debe usar la dirección IP pública del servidor: <server_public_IP>:8080.
Paso 4: Elegir parámetros de inferencia
Ejecutar en el cliente:
python -m lerobot.async_inference.robot_client \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \
--robot.id=follower1 \
--server_address=127.0.0.1:8080 \
--actions_per_chunk=50 \
--chunk_size_threshold=0.5 \
--fixed_update_fps=30 \
--visualize_action_queue=false
Explicación de parámetros clave:
--server_address: Dirección del servidor. Usa127.0.0.1:portpara una sola máquina y la IP del servidor para LAN/nube.--actions_per_chunk: Tamaño de cada bloque de acciones (número de acciones). Valores más grandes significan menor frecuencia de inferencia pero resultados por inferencia más estables; valores más pequeños significan un movimiento más fluido pero con mayor presión de inferencia sobre el servidor.--chunk_size_threshold: Umbral de mezcla entre bloques de acciones antiguos y nuevos. Cuando el bloque antiguo se ha ejecutado hasta esta proporción, comienza la mezcla con el nuevo bloque.--fixed_update_fps: Frecuencia de envío de comandos de control, correspondiente a la suavidad del movimiento del brazo robótico.--visualize_action_queue: Indica si se visualiza el tamaño de la cola de acciones en tiempo de ejecución. Cuando está activado, puedes ver de forma más intuitiva si la cola toca fondo con frecuencia, lo que te ayuda a ajustar actions_per_chunk y chunk_size_threshold.
Paso 5: Ajustar parámetros según el comportamiento del robot
En la inferencia asíncrona, hay dos parámetros adicionales que no están presentes en la inferencia síncrona y que necesitan ajuste:
--actions_per_chunk: Tamaño de cada bloque de acciones. Si el movimiento del robot es entrecortado/brusco, aumenta este valor; si la respuesta del robot tiene un retraso notable, disminuye este valor.--chunk_size_threshold: Umbral de mezcla entre bloques de acciones antiguos y nuevos. Normalmente empieza probando desde0.5.
La inferencia asíncrona necesita equilibrar: la velocidad de generación de bloques de acciones del servidor debe ser mayor o igual que la velocidad de consumo del cliente. De lo contrario, la cola de acciones se vaciará y el robot empezará a tartamudear (esto se puede ver en la curva de visualización de la cola tocando fondo).
Preguntas frecuentes (FAQ)
-
Si estás siguiendo este tutorial de documentación, por favor haz git clone del repositorio de GitHub recomendado
https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git. El repositorio recomendado en esta documentación es una versión estable verificada; el repositorio oficial de LeRobot se actualiza continuamente a la última versión, lo que puede causar problemas imprevistos como diferentes versiones de conjuntos de datos, diferentes comandos, etc. -
Si te encuentras con:
Could not connect on port "/dev/ttyUSB0" or "/dev/ttyACM0"Y puedes ver que el dispositivo existe al ejecutar
ls /dev/ttyUSB*ols /dev/ttyACM*, significa que olvidaste otorgar permisos al puerto serie. Introducesudo chmod 666 /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM*en la terminal para solucionarlo. -
Si te encuentras con:
No valid stream found in input file. Is -1 of the desired media type?Por favor instala ffmpeg 7.1.1 usando
conda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge. -
Entrenar ACT con 50 conjuntos de datos lleva aproximadamente 6 horas en un portátil con una RTX 3060 (8GB), y alrededor de 2-3 horas en ordenadores con GPU RTX 4090 o A100.
-
Durante la recopilación de datos, asegúrate de que la posición de la cámara, el ángulo y la iluminación ambiental sean estables. Reduce la cantidad de fondo inestable y de peatones capturados por la cámara, ya que cambios excesivos en el entorno de despliegue pueden hacer que el brazo robótico no pueda agarrar correctamente.
-
Para el comando de recopilación de datos, asegúrate de que el parámetro
num-episodesesté configurado para recopilar suficientes datos. No pauses manualmente a mitad de camino, ya que la media y la varianza de los datos se calculan solo después de que la recopilación de datos se haya completado, y son necesarias para el entrenamiento. -
Si el programa indica que no puede leer datos de imagen desde la cámara USB, asegúrate de que la cámara USB no esté conectada a través de un hub. La cámara USB debe estar conectada directamente al dispositivo para garantizar una alta velocidad de transmisión de imágenes.
Si encuentras problemas de software o de dependencias de entorno que no se puedan resolver, además de consultar la sección de Preguntas frecuentes (FAQ) al final de este tutorial, informa del problema de inmediato en la plataforma LeRobot o en el canal de Discord de LeRobot.
Referencias
Wiki en inglés de Seeed Studio: Cómo usar el brazo robótico SO100Arm en Lerobot
Proyecto TheRobotStudio: SO-ARM10x
Proyecto Huggingface: LeRobot
Dnsty: Jetson Containers
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.