📄️ Detección Humana con IA y Notificación vía Meshtastic
Este wiki demuestra un sistema de detección humana impulsado por IA utilizando una cámara con IA y una red Meshtastic con XIAO ESP32S3 y Wio SX1262 para difundir alertas en tiempo real.
📄️ Uso de Stream Deck para controlar el gimbal de reCamera
Este wiki muestra cómo controlar el gimbal de reCamera usando un Stream Deck.
📄️ Benchmarking de YOLO11n en reCamera
Este caso de aplicación demuestra el rendimiento extremo y los datos medidos al ejecutar el último modelo YOLO11n en la plataforma de computación perimetral reCamera.
📄️ Sistema de monitorización remota inalámbrica con IA y Wifi HaLow
Esta página wiki presenta una demo de un sistema de monitorización remota inalámbrica con IA y Wifi Halow. Una guía paso a paso para construir el propio sistema del usuario.
📄️ Demo de monitoreo de plazas de aparcamiento con IA usando reCamera
Este wiki presenta una demostración de monitoreo de plazas de aparcamiento basada en IA usando reCamera, que muestra la detección y visualización en tiempo real de la disponibilidad de estacionamiento.
📄️ Introducción a Home Assistant
Proporcionar un tutorial para integrar reCamera con Home Assistant. Home Assistant está instalado en reComputer.
📄️ Primeros pasos en Wechat work
Proporcionar un tutorial para integrar reCamera con Wechat work. Depende de Home Assistant.
📄️ Introducción a n8n
Proporcionar un tutorial para integrar reCamera con n8n. N8N está instalado en la máquina virtual.
📄️ Primeros pasos en Telegram
Proporciona un tutorial para integrar reCamera con Telegram. Depende de n8n.
📄️ Juega Subway Surfers con control por sensor corporal
Usa la función de detección corporal para controlar Subway Surfers.
📄️ Integración de mapa de calor en tiempo real con panel de datos de Grafana
Usa reCamera para lograr mapa de calor en tiempo real + procesamiento de desenfoque local + integración con panel de datos de Grafana
📄️ Usa OpenClaw para controlar el reCamera Gimbal
Usa OpenClaw para controlar el reCamera Gimbal
📄️ Despliegue local de Picoclaw en reCamera
Este caso de aplicación demuestra el proceso y la aplicación de desplegar Picoclaw localmente en reCamera.
📄️ Localización de fuentes de sonido con reCamera Gimbal
Usa reSpeaker XVF3800 para controlar el reCamera Gimbal para la localización de fuentes de sonido
📄️ Análisis de Rostros por UDP con reCamera
Esta demostración muestra cómo realizar detección de rostros en tiempo real, análisis de atributos (edad/género/raza) y reconocimiento de emociones en reCamera, y luego transmitir los resultados vía UDP a un PC para su visualización.
📄️ Detección de movimiento para un área seleccionada basada en recamera2002
Esta es una detección de movimiento para un área seleccionada basada en recamera2002
📄️ Creación de un sistema de seguridad de largo alcance con reCamera y Meshtastic
Crea un sistema de seguridad de largo alcance usando reCamera y Meshtastic - envía de forma inalámbrica alertas de detección por IA a Home Assistant a través de una red mallada LoRa
📄️ Transmisión de vídeo en tiempo real de RTSP a WebRTC con reCamera
Este documento presenta cómo usar reCamera para transmitir vídeo a un PC mediante el protocolo RTSP y convertir el flujo RTSP a formato WebRTC en el lado del PC, habilitando la reproducción de vídeo en tiempo real y baja latencia en un navegador.
📄️ Interacción de voz con IA con reCamera
Este documento presenta una demostración de conversación de voz inteligente basada en reCamera usando STT/LLM/TTS, que muestra cómo reCamera desencadena la interacción por voz mediante el reconocimiento de poses y se conecta al gran modelo iFlytek Spark para implementar la canalización completa de diálogo STT→LLM→TTS.
📄️ Reconocimiento de códigos QR en tiempo real en reCamera
Este ejemplo demuestra cómo realizar reconocimiento de códigos QR en tiempo real en reCamera y enviar fotogramas de vídeo y resultados de reconocimiento a un PC mediante UDP para su visualización.
📄️ Portar el modelo de reconocimiento de gestos de mano de MediaPipe a reCamera
Este documento describe cómo portar completamente el conjunto oficial de reconocimiento de gestos de mano de Google MediaPipe a reCamera (Sophon/Bitmain SG200X), construyendo una canalización de "detección de palma → detección de puntos de referencia → embedding → clasificación" y transmitiendo los resultados a un PC vía UDP para su visualización.
📄️ Desplegar Estimación de Profundidad Monocular (FastDepth INT8)
Convierte, cuantiza y despliega el modelo de estimación de profundidad monocular FastDepth en el TPU CV181x de reCamera con TPU-MLIR, y ejecútalo en el dispositivo a 54 FPS junto con YOLO11n.
📄️ Crea una pasarela de eventos VLM con reCamera y NVIDIA Jetson
Implementa una aplicación de visión en dos etapas en la que reCamera detecta personas con YOLOv8 y NVIDIA Jetson usa Qwen3-VL para identificar ropa roja y publicar eventos WebSocket.