Saltar al contenido principal

Desplegar Estimación de Profundidad Monocular en reCamera (FastDepth, INT8)

Esta guía explica paso a paso cómo convertir, cuantizar y desplegar un modelo de estimación de profundidad monocular — FastDepth — en el TPU CV181x de reCamera y ejecutarlo en el dispositivo. Todos los comandos se ejecutaron y todas las cifras se midieron en hardware real.

Fotograma de oficina interior junto a su mapa de calor de profundidad FastDepth INT8

Resultados medidos que puedes esperar al final:

MétricaResultado
Latencia de inferencia de profundidad (INT8, 224×224)18.4 ms (P50 18.36 / P95 18.46, n=300)
FPS de profundidad en modo independiente54
Profundidad + YOLO11n en serie, por fotograma53.9 ms → 18.5 FPS (a nivel de modelo)
Pérdida de precisión INT8 vs BF16 (DIODE AbsRel)< 2%
Tamaño de .cvimodel1.5 MB (INT8) / 3.1 MB (BF16)
Prueba continua de 30 minutossin bloqueos, sin deriva, memoria estable
Profundidad relativa, no en metros

FastDepth predice profundidad relativa y fue entrenado en el conjunto de datos indoor NYU Depth V2. En interiores produce una estructura cerca/lejos correcta; las escenas en exteriores salen con un rango fuertemente comprimido (consulta Resultados cualitativos). No interpretes las salidas en bruto como metros.

El flujo de trabajo: ONNX → Top-MLIR (model_transform) → tabla de calibración INT8 (run_calibration, 500 imágenes) → .cvimodel compilado (model_deploy, dos compuertas de validación) → inferencia en el dispositivo (cviruntime).

Requisitos previos​

  • reCamera serie 2002 (SoC SG2002, TPU CV181x), conectada por USB (192.168.42.1), acceso ssh como usuario recamera
  • Docker en tu máquina de desarrollo
  • El contenedor de la cadena de herramientas TPU-MLIR:
docker pull sophgo/tpuc_dev:v3.4
docker run --rm -it -v $(pwd):/workspace sophgo/tpuc_dev:v3.4

Dentro del contenedor, instala TPU-MLIR en un entorno virtual mantenido en el bind mount (para que sobreviva a los reinicios del contenedor):

python3 -m venv /workspace/tpu_env
source /workspace/tpu_env/bin/activate
pip install "tpu_mlir[onnx]==1.28.1"
pip install psutil
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
Dos trampas de instalación
  1. Instala el extra [onnx], no [all] — tpu_mlir[all]==1.28.1 fija una versión de paddlepaddle que se ha eliminado de PyPI y ya no se puede instalar.
  2. psutil y torch son dependencias no declaradas — sin ellas las herramientas fallan al importar. Usa la rueda de torch solo-CPU (el paquete por defecto de PyPI descarga una pila CUDA de varios GB que no necesitas).

Verifica: model_transform.py --help debería imprimir el banner de versión de TPU-MLIR.

Paso 1 — Obtener el modelo ONNX​

Exporta FastDepth (la variante mobilenet-nnconv5dw-skipadd-pruned) a ONNX con una entrada fija 1×3×224×224, opset ≥ 13, y pásalo por onnxsim. Tras la simplificación el grafo contiene solo Conv / Clip / Relu / Resize / Add — todas soportadas por TPU-MLIR para CV181x. (Auditar la lista de operaciones antes de la conversión es un hábito que compensa — consulta ¿Se ejecutará tu modelo en este chip? más abajo.)

Paso 2 — Traducir a Top-MLIR​

El preprocesamiento esperado de FastDepth es simplemente resize + RGB + /255 — sin normalización de media/desviación estándar. Declaras la receta una vez aquí; se incrusta en el .mlir, y todas las herramientas posteriores (calibración, despliegue) la reutilizan automáticamente:

mkdir -p /workspace/build/fastdepth && cd /workspace/build/fastdepth
model_transform.py --model_name fastdepth \
--model_def /workspace/fastdepth_224.onnx \
--input_shapes [[1,3,224,224]] \
--mean 0.0,0.0,0.0 \
--scale 0.00392156862745098,0.00392156862745098,0.00392156862745098 \
--pixel_format rgb \
--test_input /workspace/test_image.jpg \
--test_result fastdepth_top_outputs.npz \
--mlir fastdepth_224.mlir

Deberías ver: una comparación capa por capa contra ONNX que termina con todas las capas aprobadas (46/46, similitud coseno ≈ 1.0).

Conserva fastdepth_in_f32.npz y fastdepth_top_outputs.npz — son las referencias congeladas en float32 que validan el modelo cuantizado más adelante.

tip

La comprobación de la extensión de --test_input distingue mayúsculas de minúsculas: .JPG provoca un fallo con una aserción confusa. Usa .jpg en minúsculas — para este archivo y para cada imagen de calibración.

Paso 3 — Crear un conjunto de datos de calibración​

Aquí viene la parte que la mayoría de los tutoriales omiten, y es la que determina tu calidad INT8. La cuantización reparte 256 niveles sobre el rango de valores que cada capa realmente produce en tus imágenes de calibración. En inferencia, los valores fuera de ese rango registrado se recortan — información destruida en la capa. Así que el conjunto debe cubrir lo que la cámara verá realmente:

  • ~500 imágenes, en su mayoría fotogramas capturados con la propia reCamera de destino (día / interior / noche / a contraluz), completados con un conjunto de datos público (p. ej. imágenes de validación de DIODE)
  • Selecciones repartidas de forma uniforme entre las grabaciones — nunca casi duplicados consecutivos
  • Preprocesamiento idéntico al despliegue: proporciona imágenes originales y deja que las herramientas apliquen la receta del .mlir — no las redimensiones tú mismo
  • Nombres de archivo .jpg en minúsculas
precaución

Los contadores de fotogramas MPEG-TS mienten. Al extraer fotogramas de grabaciones .ts, CAP_PROP_FRAME_COUNT puede informar 3× el recuento real — cuenta los fotogramas leyendo secuencialmente hasta el final.

Genera la tabla de calibración (~3 minutos para 500 imágenes):

run_calibration.py fastdepth_224.mlir \
--dataset /workspace/calib_set --input_num 500 \
-o fastdepth_cal_table

Paso 4 — Cuantizar y compilar​

model_deploy.py --mlir fastdepth_224.mlir --quantize INT8 \
--calibration_table fastdepth_cal_table --processor cv181x \
--test_input fastdepth_in_f32.npz \
--test_reference fastdepth_top_outputs.npz \
--tolerance 0.85,0.45 \
--model fastdepth_224_int8.cvimodel

La herramienta ejecuta dos compuertas de validación — aprende a leer ambas, responden a preguntas diferentes:

CompuertaComparaPregunta que respondeResultado FastDepth
1MLIR cuantizado vs referencia float32¿la cuantización dañó las matemáticas?coseno 0.9997 ✅
2.cvimodel compilado (simulador de TPU) vs su propio MLIR cuantizado¿la compilación preservó las matemáticas?IGUAL (1.0) ✅
La Compuerta 2 no es un trámite

La generación de código puede imprimir advertencias (p. ej. cvkcv181x tiu ... wrong parameter) y aun así informar [Success] mientras produce un modelo numéricamente roto. Solo la Compuerta 2 detecta esto. Si la Compuerta 1 pasa pero la Compuerta 2 se derrumba, tu problema es de compatibilidad modelo-vs-chip, no de cuantización — consulta ¿Se ejecutará tu modelo en este chip?

Como referencia de precisión, construye una variante BF16 de la misma manera — omite --calibration_table y usa --quantize BF16 (no se necesita calibración: BF16 conserva los rangos de números reales).

Paso 5 — Ejecutarlo en la reCamera​

La imagen del sistema operativo de reCamera no incluye un ejecutor genérico de .cvimodel, así que usamos un pequeño programa en C contra el API de cviruntime, compilado cruzado con la cadena de herramientas sscma-example-sg200x y enlazado estáticamente contra las bibliotecas del SDK libcviruntime-static.a / libcvikernel-static.a / libcvimath-static.a. El API es agradablemente pequeño:

#include "cviruntime.h"

CVI_MODEL_HANDLE model = NULL;
CVI_NN_RegisterModel("fastdepth_224_int8.cvimodel", &model);

CVI_TENSOR *inputs, *outputs;
int32_t input_num, output_num;
CVI_NN_GetInputOutputTensors(model, &inputs, &input_num, &outputs, &output_num);

// fill inputs[0] with 1x3x224x224 float32 (RGB/255, CHW), then:
CVI_NN_Forward(model, inputs, input_num, outputs, output_num);
// outputs[0] now holds the 1x1x224x224 depth map (float32)

CVI_NN_CleanupModel(model);

Preprocesamiento en el lado del host (Python — produce el archivo de entrada en bruto):

import cv2
img = cv2.imread("frame.jpg")
img = cv2.resize(img, (224, 224))
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img = img.astype("float32") / 255.0
img.transpose(2, 0, 1).tofile("input.bin")

En la cámara, el TPU necesita root y un subsistema de vídeo libre:

sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop   # frees VPSS/ION held by the stock stack
sudo ./depth_runner fastdepth_224_int8.cvimodel input.bin depth_out.bin 300

Deberías ver (salida real de nuestro dispositivo):

model registered: fastdepth_224_int8.cvimodel (target cv181x)
input : name=data fmt=FP32 count=150528 shape=[1,3,224,224]
output: name=decode_conv6/2_Relu_f32 fmt=FP32 count=50176 shape=[1,1,224,224]
depth latency over 300 runs (after 20 warm-up): mean 18.38 ms P50 18.36 ms P95 18.46 ms (54.41 fps mean)

Visualiza el resultado como un mapa de calor:

import cv2, numpy as np
d = np.fromfile("depth_out.bin", dtype="float32").reshape(224, 224)
g = ((d - d.min()) / (d.max() - d.min()) * 255).astype("uint8")
cv2.imwrite("depth_map.png", cv2.applyColorMap(g, cv2.COLORMAP_INFERNO))

Resultados de benchmark​

Todas las cifras: entrada 224×224, preprocesamiento como arriba, calentamiento de 20 inferencias, 300 ejecuciones medidas, en el dispositivo (TPU CV181x):

BenchmarkmediaP50P95FPS
FastDepth INT818.38 ms18.3618.4654.4
FastDepth BF1619.55 ms19.5419.5851.2
Detección YOLO11n INT8 (modelo estándar)35.51 ms35.5035.5328.2
FastDepth INT8 + YOLO11n, en serie53.90 ms53.8853.9918.5

Tres hallazgos que vale la pena conocer:

  • El TPU es determinista — P95 − P50 ≤ 0.1 ms en todas las variantes. No hay jitter del que preocuparse al diseñar.
  • La co-residencia es gratuita — cargar YOLO junto a él le cuesta al modelo de profundidad +0.01 ms. Una ejecución combinada continua de 30 minutos: sin bloqueos, sin deriva de latencia, memoria estable.
  • La ventaja de velocidad de INT8 sobre BF16 es solo de ~6%: con este tamaño de modelo el TPU está limitado por el ancho de banda, así que INT8 básicamente te da la mitad del tamaño de modelo. Ambas precisiones son viables; INT8 midió < 2% de diferencia AbsRel frente a BF16 en DIODE (alineado por escala y desplazamiento), muy por debajo de un margen típico del 5%.

Resultados cualitativos (qué esperar)​

  • Interiores (en distribución): estructura global correcta: los objetos más cercanos son más oscuros, las paredes lejanas son brillantes, los pasillos más profundos son los más brillantes.
Fotograma de oficina interior junto a su mapa de calor de profundidad FastDepth INT8
  • Exteriores: fuera de distribución para FastDepth entrenado en NYU: el rango se comprime bruscamente (una calle de 40 m se mapea a un intervalo de ~3 unidades) y la estructura se vuelve burda. Como mucho es utilizable para indicios aproximados de cerca/lejos.
Fotograma de calle exterior junto a su mapa de calor de profundidad FastDepth INT8 que muestra compresión de rango
  • Noche: en una cámara sin iluminación IR, las escenas iluminadas por lámparas producen manchas gruesas con los rangos más comprimidos de todos; las escenas totalmente sin luz son una entrada casi negra y no son significativas.
Escenas nocturnas con mapas de profundidad FastDepthEscenas diurnas en exteriores con mapas de profundidad FastDepth

Si tu producto necesita profundidad de calidad en exteriores o de noche, planifica un fine-tuning en el dominio objetivo o una destilación desde un profesor más potente (por ejemplo, Depth Anything V2) hacia una arquitectura de estudiante amigable con el chip.

¿Se ejecutará tu modelo en este chip?​

Convertir con éxito no es lo mismo que ejecutar correctamente. Un caso real de este proyecto: ZipDepth (un modelo de profundidad orientado a NPU) se cuantiza correctamente: Gate 1 cosine ≥ 0.998 tanto en INT8 como en BF16, pero su atención de strip-pooling usa average pools de forma [48,1], [1,48] (stride 48) y [24,24]: más grandes de lo que la unidad de pooling TIU del CV181x puede codificar. Codegen imprimió cvkcv181x tiu avg pool: wrong parameter cuatro veces (una por pool), aun así informó éxito, y el modelo compilado produjo ruido, detectado solo por Gate 2 (SQNR negativo). El fallo es independiente de la precisión, por lo que ninguna tabla de cuantización mixta INT8/BF16 puede evitarlo.

Lista de comprobación antes de comprometerte con un modelo de profundidad para reCamera:

  • ✅ Audita primero la lista de ops ONNX (Netron es tu amigo); prefiere arquitecturas construidas a partir de convoluciones pequeñas
  • ⚠️ Evita average pools grandes o en forma de franja: MaxPool pequeño (por ejemplo, el 5×5 de SPPF) compila bien
  • ✅ Pasa siempre --test_input/--test_reference para que se ejecuten ambas puertas
  • Si Gate 1 pasa pero Gate 2 falla con advertencias de pooling: el modelo necesita cirugía arquitectónica (por ejemplo, descomponer un pool grande en una cadena exacta de pools pequeños: una media de medias sobre grupos iguales es la media global) antes de que pueda dirigirse a este chip

Solución de problemas​

SíntomaCausaSolución
Assertion failed ... device_init en la cámarala pila de IA de serie mantiene la memoria TPU/IONsudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop, ejecútalo con sudo
model_runner.py: not found en el contenedorvenv no activadosource /workspace/tpu_env/bin/activate
la instalación de tpu_mlir[all] fallapin ascendente en paddlepaddle eliminadoinstala tpu_mlir[onnx] en su lugar
aserción de --test_input en una imagen válidaextensión .JPG en mayúsculasrenómbrala a .jpg en minúsculas
Gate 2 falla, Gate 1 pasaincompatibilidad entre codegen/chip (comprueba advertencias wrong parameter)consulta ¿Se ejecutará tu modelo en este chip?
La extracción de fotogramas lee menos fotogramas de los esperadosel recuento de fotogramas de metadatos .ts es incorrectocuenta mediante lectura secuencial

Recursos​

FastDepth

TPU-MLIR

Conjunto de datos DIODE

reCamera OS

Ejemplo de reCamera (toolchain de compilación cruzada)

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...