Saltar al contenido principal

Guía de Inicio Rápido de reCamera

¡Bienvenido a reCamera! Esta guía te ayudará a configurar rápidamente tu dispositivo y comenzar a usarlo para desbloquear potentes características de IA-Visión. Ya seas principiante o usuario experimentado, este tutorial paso a paso te guiará a través de la instalación, configuración y primer uso.

Serie de Productos

Hay 4 versiones de reCamera:

reCamera 2002 8GBreCamera 2002 64GBreCamera 2002w 8GBreCamera 2002w 64GB
Placa PrincipalCore 2002 8GBCore 2002 64GBCore 2002w 8GBCore 2002w 64GB
Placa del SensorS101(OV5647)S101(OV5647)S101(OV5647)S101(OV5647)
Placa BaseB101B101B101B101
Inalámbrico(Wi-Fi/BT)
Método de MontajeMagnético/Soporte de CámaraMagnético/Soporte de CámaraMagnético/Soporte de CámaraMagnético/Soporte de Cámara
Fuente de AlimentaciónCable Type - CCable Type - CCable Type - CCable Type - C

Desempaque y Encendido

Comience desempacando su reCamera. Dentro de la caja, debería encontrar:

  • reCamera
  • Cable Tipo-C
  • Cable Ethernet

Asegúrese de que todas las partes estén incluidas.

Simplemente encienda el dispositivo con el cable tipo-C proporcionado. Cuando vea que la luz verde está encendida, eso significa que la reCamera está lista para conectarse al mundo.

Conexión de Red

Hay tres métodos para conectar la reCamera a su red:

Método 1: Cable USB

Configuración de Red Cableada vía Cable USB

Conecte el cable USB de la reCamera a su PC, luego puede visitar 192.168.42.1 para ver la página de carga de la reCamera.

Si tiene una reCamera con función inalámbrica, recomendamos configurar la conexión Wi-Fi. Solo la versión 2002w tendrá la interfaz de usuario de Selección Wi-Fi.

Si encuentra algún problema, por favor consulte la solución de problemas de red.

Método 2: Ethernet

Configuración de Red por Puerto Ethernet

Si desea usar el puerto ethernet, puede usar el cable de la caja para conectar a su router. Tenga en cuenta que esto no es POE (Power over Ethernet). Aún necesita el tipo-c para encender el dispositivo. Puede desenroscar la parte trasera de la cámara y conectar a través del puerto.

Una vez conectado, puede encontrar la IP de la reCamera en el backend de su router, luego visitar el sitio web y la plataforma Node-RED.

Método 3: Modo AP (solo disponible con versiones 2002w)

Configuración de Red Inalámbrica en modo AP

Al encender, la reCamera activará el Punto de Acceso (AP) para que pueda cambiar las preferencias de red. Abra la lista Wi-Fi de su teléfono o laptop, debería poder ver un nombre Wi-Fi llamado reCamera_******. El sistema de nomenclatura es "recamera_" + los últimos seis dígitos de la dirección mac en este dispositivo. La contraseña predeterminada es 12345678.

Conéctese a este AP, y un sitio web debería aparecer automáticamente. Si no, siempre puede escribir 192.168.16.1 en su navegador para visitar la página. Luego puede seleccionar a qué wifi desea que se conecte la reCamera. Si tiene más de una reCamera, puede consultar la Gestión de Dispositivos para averiguar cuál es cuál.

Acceso Web Básico

Una vez que haya conectado la reCamera a su red, puede visitar la interfaz web de la reCamera accediendo a la dirección IP en el navegador.

  • IP de conexión USB: 192.168.42.1
  • IP de conexión Wi-Fi o Ethernet: Use ifconfig para averiguar o consulte con la gestión de red de su router.

URLs web:

  • Página de Inicio: ip_address/#/init
  • Espacio de Trabajo: ip_address/#/workspace (para versión de OS 0.1.4 y superior)
  • Configuración de Red: ip_address/#/network
  • Seguridad: ip_address/#/security
  • Terminal: ip_address/#/terminal
  • Sistema: ip_address/#/system
  • Energía: ip_address/#/power
  • Node-RED Original: ip_address:1880

Por favor verifique la versión del OS de su dispositivo. Hay una actualización importante entre la versión 0.1.3 y 0.1.4. Para una experiencia de usuario más fluida, recomendamos actualizar a 0.1.5 y superior. Por favor vaya a Barra Lateral -> Sistema -> Actualización de Software para verificar la versión del software, y aplicar e instalar la última versión del OS. Las instrucciones de actualización consulte la guía de actualización OTA.

Actualización OTA de 0.1.3 a la última versión

Si obtuvo el primer lote de reCamera, puede actualizar el OS a la última versión siguiendo esta instrucción.

Paso 1: Abra el sitio web y navegue a Barra Lateral -> Sistema -> Actualización de Software

Paso 2: Verifique su versión de OS, y haga clic en Verificar y Aplicar.

Paso 3: Espere unos minutos para actualizar el sistema.

Paso 4: Reinicie el dispositivo y actualice el sitio web.

Paso 5: Entrará a la página de carga para cambiar la contraseña. Ahora puede experimentar la versión más nueva de reCamera con el panel de Node-RED siguiendo esta instrucción de descarga.

Acceder al panel de vista previa de reCamera

Al integrar el dispositivo con Node-RED, proporcionamos un ejemplo de interfaz de usuario de panel integrado donde puede previsualizar la transmisión de video, cambiar los modelos deseados. Puede modificar libremente e integrar con su propia aplicación.

Si su versión de OS es 0.1.5 o superior, el panel de vista previa se mostrará una vez que inicie sesión.

Si actualiza el OS por sí mismo, puede descargar el jsonflow del panel desde Sensecraft AI

Paso 1. Después de que termine la actualización, acceda a la web ya sea por 192.168.42.1 o IP de red, luego haga clic en Descargar flujo del panel

Paso 2. Navega a la plataforma Sensecraft AI, selecciona el primer Dashboard Demo oficial y haz clic en Clone. Es necesario iniciar sesión en este sitio web.

Paso 3. Selecciona el método de conexión para tu dispositivo.

Paso 4. Entonces se mostrará el espacio de trabajo de Node-RED con el flujo pre-construido.

Paso 5. Haz clic en Deploy y verifica que el flujo ya esté iniciado, luego haz clic en dashboard, ese panel se mostrará.

Asegúrate de verificar si el flujo está iniciado o no. A veces importar un flujo no iniciará automáticamente el flujo, por lo tanto el panel estará vacío. Por favor haz clic en Start en el menú desplegable.

¡Éxito!

Paso 6. Puedes ajustar el umbral de IoU y Confidence para obtener un resultado más preciso.

  • IoU=0,Confidence=0:
  • IoU=25,Confidence=33:

Comprensión rápida del flujo

En este flujo de ejemplo construimos una demostración de conteo de números de objetos deseados como Persona, Gato, Perro y Botella con una lista desplegable de Selección de Conteo.

Al cambiar los nodos de función en el flujo, puedes agregar más objetos para ser contados, o cambiar completamente esta función a algunas otras aplicaciones de visión por computadora.

Puedes ver qué tipo de objetos pueden ser detectados viendo el nodo del modelo.

Siéntete libre de modificar y jugar con el flujo de cualquier manera que quieras. Solo ten cuidado de no poner demasiados nodos de depuración o nodos de vista previa después de los nodos del modelo, ya que imprimir múltiples resultados del modelo de IA consumirá CPU y causará que el dispositivo se bloquee.

Modelo de Visión por Computadora

Para estos flujos de trabajo proporcionados, el modelo de detección YOLO11n está seleccionado por defecto, que es el modelo de visión por computadora más reciente para detección de objetos en tiempo real. También puedes reemplazarlo con otros modelos en el nodo. Si quieres ver qué otros modelos están disponibles, puedes consultar esta wiki.

Intersección sobre Unión (IoU): IoU es una métrica utilizada para evaluar la superposición entre la caja delimitadora predicha y la caja delimitadora de verdad fundamental. Se calcula como la relación del área de intersección de las dos cajas al área de unión de las dos cajas. El valor de IoU típicamente está en el rango de 0 a 1. Lo estandarizamos a una escala de 0 - 100, un valor de IoU de 0 representa ninguna superposición entre la caja predicha y la caja de verdad fundamental. Un valor de 100 indica una coincidencia perfecta, lo que significa que las dos cajas se superponen completamente.

Confianza: La confianza en el modelo YOLO representa la probabilidad de que una caja delimitadora predicha contenga un objeto y qué tan precisa es la predicción. Es un valor entre 0 y 100.0

Personaliza tu panel de control y compártelo con la Comunidad

Animamos a los usuarios a compartir los paneles de control que desarrollan y crean en la comunidad. Hemos creado una carpeta en GitHub. Esperamos que todos compartan sus paneles de control allí mediante pull request, y nosotros los organizaremos y mostraremos. Aquí tomaremos como ejemplo agregar una función de luz de relleno al panel de control para simplemente añadir un nodo y controlar reCamera.

Paso 1. Arrastra el nodo button group al espacio de trabajo y edítalo con la siguiente configuración.

Paso 2. Añade un nuevo nodo de configuración ui-group llamado "Control Button", luego guárdalo.

Paso 3. Ve al panel de control 2.0 y coloca el marco del botón de control debajo de la selección de modelo.

Paso 4. Despliega el flujo y ve al panel de control.

Demo:

Paso 5: No olvides exportar el archivo json del flujo y compartirlo en nuestro github.

Lista de Puertos

La siguiente lista muestra los puertos utilizados por reCamera:

  • Puerto 22: Utilizado para inicio de sesión SSH remoto y está abierto.
  • Puerto 53: Asociado con la resolución de nombres de dominio DNS y es esencial para la redirección web. Está abierto por defecto.
  • Puerto 80: Sirve como interfaz del panel de control web para la visualización HTTP de la aplicación Node-RED.
  • Puerto 554: Empleado para transmisión de video RTSP.
  • Puerto 9090: Destinado para acceso a terminal web, que requiere una contraseña para iniciar sesión.
  • Puerto 1880: Dedicado a las operaciones de Node-RED.

Restablecimiento de Fábrica

Si deseas restablecer el dispositivo, como por ejemplo si olvidas el código de acceso de tu dispositivo, puedes mantener presionado el botón User y luego conectar el dispositivo a la alimentación. Cuando la luz roja del dispositivo esté constantemente encendida en lugar de parpadeando, suelta el botón User.

nota

Esto eliminará la información del usuario, incluyendo las aplicaciones que hayas desarrollado, o cualquier imagen y video de almacenamiento local. Por favor, opera con precaución.

Si deseas restaurar el firmware de tu dispositivo a una versión específica, por favor visita control de versión del sistema operativo

Gestión de Múltiples Dispositivos

Si tienes más de una reCamera, puedes distinguirlas por la dirección mac o número S/N en la parte posterior del dispositivo.

O, una vez que conectes el dispositivo a tu laptop a través de USB o AP, puedes ver la dirección mac usando el siguiente comando

ifconfig wlan0

Orientación de la Cámara

La orientación predeterminada de la vista de la cámara es como la imagen de abajo donde el tipo-c está mirando hacia abajo. Ten en cuenta que otras orientaciones podrían afectar la precisión del modelo basándose en cómo entrenaste el modelo de detección.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...