Saltar al contenido principal

Migración del modelo de reconocimiento de gestos de mano de MediaPipe a reCamera

Introducción

Este proyecto demuestra cómo migrar completamente el conjunto de reconocimiento de gestos de mano de MediaPipe oficial de Google a la reCamera para realizar reconocimiento de gestos en tiempo real, y transmitir el vídeo y los resultados de reconocimiento a una PC para su visualización vía UDP.

El sistema puede reconocer 8 categorías de gestos (None / Closed_Fist / Open_Palm / Pointing_Up / Thumb_Down / Thumb_Up / Victory / ILoveYou), y al mismo tiempo generar 21 puntos de referencia de la mano e información de lateralidad (mano izquierda/derecha). Es adecuado para los siguientes escenarios de aplicación:

  • Control gestual de hogar inteligente: Controla luces, cortinas y interruptores de electrodomésticos mediante gestos predefinidos, sin necesidad de voz ni de una app en el teléfono.
  • Interacción industrial sin contacto: Los operarios que llevan guantes o tienen ambas manos ocupadas pueden enviar órdenes al equipo mediante gestos sencillos.
  • Interacción educativa y en exposiciones: En museos de ciencia o salas de exposiciones, los visitantes pueden activar contenido multimedia mediante gestos para una experiencia inmersiva.
  • Asistencia de accesibilidad: Proporciona un punto de entrada de control de dispositivos basado en gestos para usuarios con discapacidad auditiva o movilidad reducida.

Preparación de hardware

Para ejecutar esta demostración, se requiere el siguiente hardware:

  • Un dispositivo reCamera (se admiten todas las variantes de reCamera)
  • Una PC (se utiliza para ejecutar el receptor en Python para la visualización; debe estar en la misma red local que la reCamera)

Puedes elegir cualquier versión de reCamera según tus necesidades de despliegue:

  • reCamera 2002 Serie (Wi-Fi)
  • reCamera Gimbal
  • reCamera HQ PoE (Ethernet + PoE)

Nota:
La versión PoE no admite Wi-Fi y debe conectarse a la misma red local mediante un switch con PoE.

reCamera 2002 SeriereCamera GimbalreCamera HQ PoE

Cómo funciona

Flujo de conversión de modelos (TFLite → ONNX → cvimodel)

Descarga los modelos en formato TFLite desde el repositorio oficial de MediaPipe. Deben convertirse al formato .cvimodel compatible con la TPU de reCamera:

MediaPipe TFLite (FLOAT16)
│ tf2onnx (--channel_format none, keep NHWC)

ONNX (FLOAT32, NHWC) ← numerical reference (cos=1.0 vs TFLite)
│ tpu-mlir model_transform + model_deploy
├─ BF16
└─ INT8 (per-channel + real-data calibration)

CVIMODEL (cv181x)

Verificación de precisión

Tras la conversión, los modelos se verifican mediante una comparación triple (TFLite vs ONNX vs cvimodel):

ModeloSalidacos BF16cos INT8
detectorscores1.00000.9896
detectorboxes0.99990.9748
landmarklm631.00000.9999
landmarkworld630.99970.8098
embedderembedding1.00000.9992
classifierprobs1.00000.9978

Nota: Después de la cuantización INT8, la precisión de world63 (puntos de referencia en coordenadas globales) sufre cierta pérdida (cos=0.81), pero el resultado de clasificación de gestos de extremo a extremo es coherente con TFLite (el juicio de categoría es fiable). Si tu aplicación depende en gran medida de la precisión de las coordenadas globales, se recomienda utilizar la versión BF16 de este modelo.

Compilación de la demostración

Para compilar este ejemplo, necesitas:

  1. Compilar cruzadamente el programa en C++ en tu PC
  2. Ejecutar el ejecutable compilado en la reCamera
  3. Ejecutar el script receptor en Python en tu PC

Paso 1: Compilar el programa en C++

nota

Antes de compilar esta solución, asegúrate de haber configurado el entorno de ReCamera-OS (versión 0.2.1 o superior) según la documentación principal del proyecto, incluyendo la ruta del SDK y la cadena de herramientas de compilación cruzada.

Configura la variable de entorno de la cadena de herramientas de compilación cruzada:

export PATH='current compile chain path'/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH

Clona el repositorio y entra en el directorio de la solución para compilar:

git clone https://github.com/RobotXTeam/sscma-example-sg200x.git
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/hand_gesture
export SG200X_SDK_PATH='current clone path'/sg2002_recamera_emmc
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-std=c++17" ..
make -j$(nproc)

El ejecutable compilado se encuentra en: build/hand_gesture

Paso 2: Preparar los archivos de modelo

Este ejemplo requiere 4 archivos de modelo .cvimodel (versiones cuantizadas en INT8) que ya se proporcionan en el repositorio. Si necesitas convertir los modelos por tu cuenta, consulta la Guía de conversión de modelos:

ModeloNombre de archivoDescripción
Detección de palmahand_detector_cv181x_int8.cvimodelModelo 1: detección de palma SSD
Detección de puntos de referenciahand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodelModelo 2: 21 puntos de referencia
Incrustación de gestosgesture_embedder_cv181x_int8.cvimodelModelo 3: incrustación de 128 dimensiones
Clasificación de gestoscanned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodelModelo 4: clasificación de 8 clases

Carga el ejecutable compilado y los archivos de modelo en /home/recamera/ en la reCamera:

scp hand_gesture hand_detector_cv181x_int8.cvimodel hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel \
gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel \
recamera@<reCamera_IP>:/home/recamera/ # Make sure the PC and reCamera are on the same network segment, then replace <reCamera_IP> with the corresponding IP address

Paso 3: Configurar la reCamera

aviso

Antes de ejecutar el programa en C++, debes detener los servicios predeterminados de Node-RED porque ocupan los recursos de la cámara. Ejecuta los siguientes comandos mediante SSH:

sudo /etc/init.d/S03node-red stop
sudo /etc/init.d/S91sscma-node stop
sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop

Paso 4: Ejecutar el ejecutable en la reCamera

Inicia sesión en la reCamera mediante SSH, concede permisos de ejecución y luego ejecútalo:

cd /home/recamera/
chmod +x hand_gesture

Descripción de parámetros

ParámetroDescripciónPredeterminado
palm_modelModelo de detección de palma (obligatorio)-
landmark_modelModelo de detección de puntos de referencia (obligatorio)-
embedder_modelModelo de incrustación de gestos (obligatorio)-
classifier_modelModelo de clasificación de gestos (obligatorio)-
min_scoreUmbral de detección de palma0.5
udp_ipDirección IP de la PC (activa la transmisión UDP)-
udp_portNúmero de puerto UDP-
jpeg_wAncho de fotograma de transmisión JPEG320
jpeg_hAltura de fotograma de transmisión JPEG240
jpeg_fpsFrecuencia de fotogramas de transmisión JPEG10
skip_multiCon múltiples manos (≥2), ejecutar la inferencia una vez cada N fotogramas3
skip_singleCon una sola mano, ejecutar la inferencia en cada fotograma1

Comandos de ejemplo

Uso básico (sin transmisión UDP, solo inferencia local):

sudo ./hand_gesture \
hand_detector_cv181x_int8.cvimodel \
hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel \
gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel \
canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel

Uso completo (transmisión UDP + parámetros personalizados):

sudo ./hand_gesture \
hand_detector_cv181x_int8.cvimodel \
hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel \
gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel \
canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel \
0.5 \
192.168.XX.XX 5001 \
320 240 10 \
3 1
nota
  1. Sustituye 192.168.XX.XX por la dirección IP real de la PC que está en la misma red que tu reCamera. La transmisión UDP solo se activa cuando se proporcionan tanto udp_ip como udp_port.
  2. Si el programa muestra "[Heartbeat] Before the first retrieveFrame(RGB888) call..." y luego se queda bloqueado, reinicia la reCamera.

Paso 5: Ejecutar el receptor en Python en la PC

En tu PC, asegúrate de que las bibliotecas necesarias de Python estén instaladas:

pip install opencv-python numpy

Entra en el directorio de la solución y ejecuta el script del receptor:

cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/hand_gesture
python3 tools/udp_receiver.py 5001

El PC mostrará una ventana de vídeo en tiempo real, que incluye:

  • Flujo de vídeo JPEG
  • Caja de detección de palma (rectángulo azul)
  • 21 puntos de referencia de la mano (puntos rojos + esqueleto conectado)
  • Etiqueta de clasificación de gesto (nombre del gesto y confianza mostrados en la esquina superior izquierda)
  • Información de lateralidad (mano izquierda/derecha)

Resultado de reconocimiento de gestos en tiempo real en el PC

Salida esperada

En el terminal reCamera

Después de que el programa se ejecute, mostrará registros de rendimiento de inferencia:


[Perf] FPS=5.88 (inference=2.94) | palm=120.7ms | landmark=169.1ms | gesture=0.6ms | total=290.4ms | avg_hands=1.00
[Gesture] Open_Palm (70%) [R] palm=(0.43,0.34,0.69,0.69) score=0.85
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=80.7
[DET-DIAG] setInput ret=0, run ret=0
[Gesture] Open_Palm (70%) [R] palm=(0.45,0.36,0.72,0.73) score=0.85
[Gesture] Open_Palm (70%) [R] palm=(0.45,0.36,0.72,0.73) score=0.85
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=82.0
[DET-DIAG] setInput ret=0, run ret=0
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.45,0.41,0.72,0.77) score=0.88
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.45,0.41,0.72,0.77) score=0.88
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=81.9
[DET-DIAG] setInput ret=0, run ret=0
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.47,0.42,0.73,0.76) score=0.81
[Perf] FPS=5.93 (inference=2.97) | palm=120.6ms | landmark=177.2ms | gesture=0.6ms | total=298.4ms | avg_hands=1.00
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.47,0.42,0.73,0.76) score=0.81
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=81.8

Nota: El modelo de palma requiere una entrada de 192×192, que está por debajo de la resolución mínima de escalado del VPSS. Por lo tanto, CH0 usa 640×480 (compatible con el VPSS), y el modelo la escala internamente a 192×192 mediante letterbox por software.

Error de acceso a la cámara

Si ves un error de "No camera" o "Camera device not found":

  • Asegúrate de que los servicios de Node-RED estén detenidos (consulta el Paso 3)
  • Comprueba la conexión de la cámara

Fallo de conexión UDP

Si el PC no recibe datos:

  • Confirma que el PC y la reCamera están en la misma red
  • Comprueba la configuración del firewall en el PC
  • Asegúrate de que el puerto UDP no esté bloqueado
  • Usa ping para probar la conectividad entre los dispositivos

Confianza anómala en el reconocimiento de gestos

Si la confianza del gesto reconocido es claramente incorrecta:

  • Confirma que el parche softmax en C++ después del modelo clasificador está implementado correctamente
  • Comprueba si por error se usó la salida ONNX (que contiene Softmax) en lugar de la salida cvimodel (logits)

Estructura del código C++

hand_gesture/
├── main/
│ ├── main.cpp # Entry: get frame → mmap → inference → UDP push
│ ├── hand_detector.{h,cpp} # Model 1: palm detection (SSD post-processing + NMS)
│ ├── hand_landmarker.{h,cpp} # Model 2: 21 landmarks (ROI warpAffine)
│ ├── gesture_recognizer.{h,cpp}# Model 3+4: embedder + classifier (with softmax patch)
│ ├── gesture_math.{h,cpp} # letterbox / math utilities
│ ├── engine_utils.h # tensor packing helpers
│ └── hand_types.h # data structures + UDP POD protocol
├── tools/udp_receiver.py # Python host receiver
└── CMakeLists.txt

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos una variedad de canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...