Saltar al contenido principal

Descripción General de reCamera

reCamera es una cámara de IA de código abierto y compacta, programable y personalizable, impulsada por SoC RISC-V, que ofrece un rendimiento de IA en el dispositivo de 1 TOPS con codificación de video de 5MP @30 FPS. El diseño de hardware modular y las interfaces expandibles ofrecen la plataforma más versátil para desarrolladores que construyen sistemas de IA de visión.

Características

pir

Especificaciones

Serie reCamera 2002

reCamera 2002

reCamera 2002w

Sistema de Procesador

Rendimiento IA

1TOPS@Int8

SOC

SG2002

CPU

C906@1GHz + C906@700MHz

MCU

8051@8KB SRAM

Memoria

256MB

Codificación de Video

5MP @ 30Fps

Sensor de Cámara

OV5647

Almacenamiento

eMMC

(versión1) 8GB (versión2) 64GB

Expansión

tarjeta TF extraíble (hasta 2TB, no incluida)

E/S

Ethernet

100Mbps

Inalámbrico

/

WIFI2.4G/5G BT4.2/5.0

USB

USB Type-C(2.0)

Botón

1 Botón de Reinicio, 1 Botón de Arranque

Luz de Relleno

Luz Blanca de 0.3w

Luz de Estado

1 Indicador de Alimentación, 2 IO Programables

Audio

Micrófono

Micrófono Integrado

Altavoz

Altavoz Externo

Dimensiones

40x40x36.5mm

Alimentación

5V 1A

Descripción General del Hardware

Placa Principal-C101

PlacaCaracterísticasVersión
C1_2002w- eMMC
- Módulo WiFi/BLE
- Antena integrada
- Conector de antena externa
1.2
C1_2002- eMMC
- SDIO adicional a la placa base
- UART adicional a la placa base
1.2
Vista SuperiorVista Inferior

|

Placa de Sensor-S101

Vista SuperiorVista Inferior

|

⚙️ características

SENSOROV5647TAMAÑO CMOS1/4"
PÍXELES5MPAPERTURAF2.8
LONGITUD FOCAL3.46mmCAMPO DE VISIÓN65°
DISTORSIÓN<1%Imagen2592 x 1944(imagen fija)
IMAGENResolución de imagen fija 2592 x 1944
VIDEO1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @60fps, 640 x 480p @60fps, 640 x 480p @90fps
  • 4 x luces de relleno LED
  • 1 x micrófono
  • 1 x altavoz
  • 3 x indicador LED

Placa Base-B101

Vista SuperiorVista Inferior

|

⚙️ Características

  • 1 x puerto Type-C para entrada de alimentación y comunicación.
  • 1 x Módulo Transformador de Puerto Único para soporte de comunicación Ethernet.
  • 1 x lector de tarjeta SD para almacenamiento e intercambio de datos.

Interfaz de Hardware

Luz

Hay 3 indicadores en la recamera, las luces roja y azul son indicadores programables, y el indicador verde es el indicador de alimentación que no es programable. Rojo es el indicador de estado de la CPU y azul es el indicador de estado de lectura del emmc del sistema.

Estados de los Indicadores de Luz:

LED(color)EstadoDescripción
LED1 - VerdeENCENDIDOAlimentación Encendida
LED2 - RojoParpadeandoCPU Funcionando(definido por usuario)
LED3 - AzulParpadeandoeMMC Leyendo/Escribiendo

Ejemplo 1: Usar comando de linux para cambiar el brillo del led rojo a cero

echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness

Ejemplo 2: apagar completamente la luz roja

echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger

Hay cuatro luces blancas, que son las luces de relleno de la cámara. El interruptor de las luces de relleno se puede controlar mediante las siguientes instrucciones.

echo 1 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light on
echo 0 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light off

Micrófono y Altavoz

La recamera tiene un micrófono y un altavoz. Puedes invocar el micrófono y el altavoz siguiendo el comando. La recamera puede reproducir archivos de audio en formato wav.

El formato predeterminado del reproductor es: tasa de bits de 16 bits; La frecuencia de muestreo es 16,000

sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio

sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio

Wi-Fi

La versión 2002w de reCamera tiene el módulo Wi-Fi en el hardware. El Wi-Fi es de modo dual AP+STA, que puede usarse para configurar la red del dispositivo o configurar el dispositivo en modo AP.

El SSID del wifi en modo AP es: reCamera_+ los últimos seis bits de MAC.

La Passwd del wifi en modo AP es: 12345678.

El ssid y passwd del WiFi_AP pueden configurarse en el archivo /etc/hostapd_2g4.conf en el sistema recamera.

El archivo de configuración STA de reCamera está en /etc/wpa_supplicant.conf, donde configuras la cuenta y contraseña de Wi-Fi a la que conectarse. En modo STA, por favor conéctate a Wi-Fi en banda 5G.

En la terminal, puedes escanear y conectarte a Wi-Fi con el siguiente comando:

wpa_cli -i wlan0 scan                           #Start a scan

wpa_cli -i wlan0 scan_results #Returns wifi scan results

wpa_cli add_network # Adding a new network,Returns a network ID
wpa_cli set_network ID ssid "your_wifi_name" # set network SSID
wpa_cli set_network ID psk "your_wifi_password" # set network passwd
wpa_cli enable_network ID # enable network and connect
wpa_cli status # Checking connection status

Tarjeta SD

La ranura para tarjeta SD puede expandir el espacio de almacenamiento de la recamera. Después de insertar la tarjeta SD, puedes encontrar la existencia de tu SD usando el comando lsblk.

Una vez que hayas encontrado un dispositivo de almacenamiento como mmcblk1p1, puedes montarlo en tu sistema usando el siguiente comando.


Ten en cuenta que recamera solo reconoce sistemas de archivos ext4.

sudo blkid /dev/mmcblk1p1 #If TYPE is not ext4, the filesystem needs to be formatted
/dev/mmcblk1p1: UUID="F080-C970" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="04ec0085-01"

sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk1p1 #Format the filesystem to ext4
mkdir /userdata/mmcblk1 #Create a mount file
sudo mount -t ext4 /dev/mmcblk1p1 /userdata/mmcblk1 #Mount the SD card to the /userdata/mmcblk1 path

Verifica el resultado del montaje con lsblk

Uart (Depuración)

La placa de circuito base de la recamera tiene tres contactos tx, rx y gnd, que sirven como puerto serie de depuración de la recamera.

El dispositivo tiene una velocidad de baudios del puerto serie de 115200 y puede iniciar sesión en el sistema de la recamera.

Botón de Usuario

El botón usr de la reCamera puede ser personalizado por el usuario.

echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed

Lista de partes

ArtículoCantidad
reCamera Serie 2002x1
Cable USB tipo-Cx1
Cable Ethernetx1

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...