Saltar al contenido principal

Descripción General de reCamera HQ POE

reCamera 2002 HQ PoE está equipada con un sensor CMOS avanzado para imágenes más nítidas y claras. Tiene una montura de lente M12—flexible para reemplazar la lente predeterminada con cualquier lente M12 de 2MP compatible. También soporta PoE (Power over Ethernet): no necesita alimentación USB/DC separada, solo un cable Ethernet a un switch PoE para energía y datos.

Características

  • Alta Calidad: Equipada con un sensor CMOS GC2053 de 1/2.9 pulgadas, proporcionando calidad de imagen superior.
  • Montura de Lente M12: FOV predeterminado de 90°, fácilmente reemplazable con cualquier lente M12 estándar.
  • Ethernet con PoE (Power over Ethernet): Soporta datos y energía sobre un solo cable, solo Modo A PoE.
  • Extensión IO/UART: Conector de 6 pines con 1×UART y 3×GPIO.

Especificaciones

Sistema de Procesamiento

ParámetroValor
SOCSG2002
CPUC906@1GHz + C906@700MHz
Rendimiento AI1 Tops @ Int8
MCU8051 @ 8KB SRAM
Sistema OperativoLinux
Memoria256 MB
Codificador de Video5MP @ 30Fps
SensorGC2053
Formato Óptico1/2.9inch
Resolución1920x1080
Velocidad de Fotogramas Máx30fps@tamaño completo
montura de lenteM12
FOV93°
Ethernet100Mbps con PoE
USBUSB Type-C(2.0)
Dimensión40x40x45.8mm40x40x53.1mm con lente
Temperatura de Operación-20~50°C
Humedad de Operación95%

Placa Principal-C101

PlacaCaracterísticasVersión
C1_2002w- eMMC
- Módulo WiFi/BLE
- Antena integrada
- Conector de antena externa
1.2
C1_2002- eMMC
- SDIO adicional a placa base
- UART adicional a placa base
1.2
Vista SuperiorVista Inferior

Placa de Sensor-S4_GC2053

Vista SuperiorVista Inferior

⚙️ características

SensorGC2053Tamaño CMOS1/2.9"
Píxeles2MPAperturaF2.8
Distancia Focal2.9mm ±0.5%Campo de VisiónDFOV 93° HFOV 84° VFOV 54°
Distorsión0.5 %Iluminación Relativa30% ± 5%
Rango de Enfoque39~69.5 CM Altura de enfoque50 CM
Video1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @30fps
Interfaces- 1 x micrófono
- 1 x altavoz
- 3 x indicador LED

B3_POE

ArribaAbajo

⚙️ Características:

  • 1 x puerto RJ45 para 802.3af PSE.
  • 1 x puerto UART.
  • 1 x puerto Debug.
  • 3 x puerto IO.

Interfaz de Hardware

Luz

Hay 3 indicadores en la recamera, las luces roja y azul son indicadores programables, y el indicador verde es el indicador de energía que no es programable. Rojo es el indicador de estado de la CPU y azul es el indicador de estado de lectura del emmc del sistema.

Estado de los Indicadores de Luz:

LED(color)EstadoDeclaración
LED1 - VerdeENCENDIDOEnergía Encendida
LED2 - RojoParpadeandoCPU Funcionando(definido por usuario)
LED3 - AzulParpadeandoeMMC Leyendo/Escribiendo

Ejemplo 1: Usar comando linux para cambiar el brillo del led rojo a cero

echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness

Ejemplo 2: apagar completamente la luz roja

echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger

Micrófono y Altavoz

La recamera tiene un micrófono y un altavoz. Puedes invocar el micrófono y altavoz siguiendo el comando. La recamera puede reproducir archivos de audio en formato wav.

El formato predeterminado del reproductor es: tasa de bits de 16bit; La frecuencia de muestreo es 16,000

sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio

sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio

POE

El módulo POE está integrado en el hardware de la versión reCamera HQ POE. El módulo WiFi ha sido removido. Sin embargo, puedes restaurar la función Wi-Fi reemplazando la placa principal del SG2002w.

Conecta la reCamera a un switch que soporte el protocolo POE 802.3af, y el dispositivo reCamera se iniciará.

Puedes verificar la dirección IP del dispositivo en tu router para acceder a él, o conectar la reCamera vía USB y acceder al terminal para consultar la IP de red cableada.

IO

Usando la interfaz GPIO sysfs para controlar I/O

En Linux, la forma más común de leer y escribir GPIO es usando la interfaz GPIO sysfs. Esto se implementa manipulando archivos como export, unexport, gpio{N}/direction, y gpio{N}/value (reemplaza {N} con el número de pin real) bajo el directorio /sys/class/gpio, y se usa frecuentemente en scripts de shell.

La placa base POE de reCamera tiene 3 puertos IO disponibles. Cada puerto puede configurarse como entrada o salida. Los puertos IO están numerados como sigue:

Puerto IONúmero GPIO
D1490
CLK(Pines IO Multiplexados)487
SMD(Pines IO Multiplexados)488
echo "490" > /sys/class/gpio/export #Enable pin GPIO490

echo "out" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the output mode
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a high level
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a low level

echo "in" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio490/value #Read the pin level

echo "490" > /sys/class/gpio/unexport #Disable pin GPIO490

Uart (Debug)

La placa base POE de reCamera tiene dos conjuntos de puertos serie, a saber /ttyS0 (para Debug) y /ttyS3.

El puerto serie de debug de este dispositivo tiene una velocidad de baudios de 115200 y soporta conexión a sistemas de monitoreo remoto.

#Use the stty tool to query its communication parameters.

stty -F /dev/ttyS3
# Modify the serial port baud rate, where ispeed refers to the input speed and ospeed refers to the output speed.

stty -F /dev/ttyS3 ispeed 115200 ospeed 115200

El puerto serie predeterminado tiene el eco habilitado, y puedes usar el siguiente comando para deshabilitarlo:

stty -F /dev/ttyS3 -echo

Comunicación serie:

#Send data
echo "hello world" > /dev/ttyS3
echo Hello! > /dev/ttyS3
#Receive data
cat /dev/ttyS3

Usa la herramienta minicom para comunicarte a través del puerto serie:

minicom -D /dev/ttyS3 -b 115200

Botón de Usuario

El botón usr de la reCamera puede ser personalizado por el usuario.

echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed

Lista de partes

ArtículoCantidad
reCamera 2002x HQ PoEx1
Cable USB Type-Cx1
Cable Ethernetx1
Manual de Usuariox1
Cable de 6 Pinesx1

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...