Saltar al contenido principal

reCamera_Microscopio

🔥¿Qué es reCamera_Microscopio?

reCamera_Microscopio es un proyecto de código abierto basado en la serie reCamera 2002 y la Placa de Sensor GC2053. También puedes usar la versión reCamera 2002 HQ PoE para completar este proyecto.

💡¿Para qué se puede usar el reCamera_Microscopio?

¿Para Qué Se Puede Usar reCamera_Microscopio?
reCamera_Microscopio soporta el intercambio de lentes con diferentes niveles de magnificación, permitiéndole capturar imágenes de sujetos como PCBs (Placas de Circuito Impreso), componentes electrónicos, células, insectos y muestras de plantas.
La serie reCamera Sg2002 viene con una potencia de cómputo integrada de 1 TOPS, permitiéndole ejecutar el modelo YoloV11. Cuando se combina con modelos de detección de objetos o segmentación, puede aplicarse a escenarios que incluyen detección de defectos en PCB, clasificación de componentes electrónicos, así como clasificación y conteo de células, insectos y muestras de plantas.
Más direcciones de aplicación están por ser exploradas por todos ustedes.

📷Vista Previa

🔧Composición de Hardware del reCamera_Microscopio

  1. reCamera POE
  2. Impresora 3D x2
  3. Lente M12 x2
  4. Soporte de Extensión de Lente M12 x3
  5. Soporte de microscopio
  6. Adaptador de corriente de 12V
  7. Cable Type-C

Pasos de Instalación

Como se muestra en la figura, ensambla el soporte, conéctalo a la fuente de alimentación de 12V e instala la pieza impresa en 3D.

Como se muestra en la figura, el kit de microscopio contiene dos lentes. Necesitas remover el lente gran angular y reemplazarlo con los otros dos lentes.

🎨Opción1: Lente 1: Uso del lente de microscopio

Como se muestra en la figura, remueve el lente de microscopio, instala tres adaptadores de extensión de lente, y luego instala el lente 1.

Como se muestra en la figura, conecta la computadora usando un cable USB.

Visita 192.168.42.1 para ver la página de carga de reCamera. El usuario de inicio de sesión es: root ; la contraseña es: recamera.1

Puedes comprar muestras de cortes de plantas, animales o microorganismos y colocarlas en la platina del microscopio. Ajustando las posiciones de la cámara y el objeto, podrás ver imágenes del mundo microscópico.

🎨Opción2: Lente 2: Uso del micro-lente PCB

Como se muestra en la figura, remueve el lente de microscopio, instala un adaptador de extensión de lente, y luego instala el lente 2.

Como se muestra en la figura, conecta la computadora usando un cable USB.

Visita 192.168.42.1 para ver la página de carga de reCamera. El usuario de inicio de sesión es: root ; la contraseña es: recamera.1

Hay dos modelos pre-entrenados disponibles aquí, que pueden usarse para identificar componentes electrónicos en PCBs o detectar defectos en PCBs.

Modelo de Detección de Componentes Electrónicos PCBDescargar
Modelo de Detección de Defectos PCBDescargar

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...