Saltar al contenido principal

Solucionar problemas de llamadas API

Inicio de sesión​

El inicio de sesión devuelve iStatus=-1, ¿qué debo hacer?​

La contraseña es incorrecta. Verifica que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. El nombre de usuario predeterminado es admin.

El inicio de sesión devuelve iStatus=-3, ¿qué debo hacer?​

Varios intentos fallidos de inicio de sesión han activado un bloqueo basado en IP. Espera sWaittime segundos hasta que el bloqueo caduque y luego inténtalo de nuevo.

El inicio de sesión se realiza correctamente pero las API posteriores devuelven 401, ¿qué debo hacer?​

El Token falta o ha caducado. Asegúrate de que la cabecera de la solicitud incluya Cookie: token=<JWT_TOKEN> y de que el Token no haya superado su vida útil de 24 horas. Si ha caducado, inicia sesión de nuevo.

¿Durante cuánto tiempo es válido el Token?​

El Token es válido durante 24 horas de forma predeterminada (Max-Age=86400). Después de que caduque, inicia sesión de nuevo para obtener uno nuevo.

Red​

El dispositivo deja de ser accesible después de cambiar la configuración de red, ¿qué debo hacer?​

Cambiar la dirección IP, la puerta de enlace o los parámetros de Wi-Fi puede hacer que cambie la dirección del dispositivo. Accede al dispositivo mediante la nueva dirección o recupéralo mediante una conexión de red directa.

¿Cuál es la diferencia entre /network/wlan y /network/wifi?​

/network/wlan es para la configuración inalámbrica de IPv4 (dirección, puerta de enlace, máscara, DNS). /network/wifi es para la información de la conexión Wi-Fi actual, conectar y desconectar.

¿Qué debo poner en sSsid al conectarme a una red Wi-Fi?​

sSsid es el identificador único de la red Wi-Fi. Llama primero a /network/wifi-list y luego utiliza el valor sBssid de la lista para conectarte.

HTTPS​

El navegador advierte sobre un certificado no confiable al acceder por HTTPS, ¿qué debo hacer?​

El dispositivo utiliza un certificado autofirmado. Para pruebas locales, puedes continuar ignorando la advertencia. Para un despliegue en producción, instala un certificado de confianza.

No se puede acceder al dispositivo mediante HTTP después de habilitar HTTPS, ¿qué debo hacer?​

Después de habilitar HTTPS, utiliza https://<DEVICE_IP> para todos los accesos posteriores.

Rutas de la API​

¿Por qué algunas rutas comienzan con /api/v1/ y otras con /cgi-bin/?​

La mayoría de los endpoints requieren la ruta base CGI /cgi-bin/entry.cgi. Los endpoints de puerto serie y de archivos son rutas directas que omiten la capa CGI y se accede a ellos en /api/v1/....

¿Por qué un endpoint devuelve 404?​

Es posible que la versión actual del firmware no implemente ese endpoint, o que la ruta esté construida de forma incorrecta. Verifica si la ruta necesita /cgi-bin/entry.cgi y comprueba la versión del firmware.

Para la lista completa de códigos de estado de respuesta, consulta Códigos de error de la API. Para el uso general de la API, comienza con la Introducción a la API.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diversos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos múltiples canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...