Saltar al contenido principal

Personalización del sistema

Esta página cubre cuatro rutas comunes de personalización del sistema: device tree, configuración del kernel, paquetes de Buildroot y sobrescritura de archivos mediante overlay. Para ver una lista completa de opciones de configuración, consulta project/cfg-all-items-introduction.txt.

Archivos de configuración de la placa​

La configuración de reCamera Pro se encuentra en:

project/cfg/BoardConfig_Recamera2/
├── BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC.mk # 32-bit
├── BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk # 64-bit (recommended)
├── RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md
└── overlay/ # 15 overlay directories

Después de ./build.sh lunch, .BoardConfig.mk en la raíz del SDK es un enlace simbólico al archivo seleccionado. Edita el archivo de configuración real; los cambios se recogerán a través del enlace simbólico.

Ajustes clave en la configuración de 64 bits:

export RK_ARCH=arm64
export RK_CHIP=rv1126b
export RK_TOOLCHAIN_CROSS=aarch64-rockchip1240-linux-gnu
export RK_BOOT_MEDIUM=emmc
export RK_UBOOT_DEFCONFIG=rv1126b_recamera2_defconfig
export RK_UBOOT_DEFCONFIG_FRAGMENT="rk-emmc.config rv1126b-ipc.config"
export RK_UBOOT_RKBIN_MINIALL_INI_FILE=RV1126BMINIALL_IPC.ini
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT="rv1126b-display.config rv1126b-sdiowifi.config rv1126b-bt.config rv1126b-recamera2.config"
export RK_KERNEL_DTS=rv1126b-recamera2-v1.dts
export RK_KERNEL_RC_DTO=y
export RK_BUILDROOT_DEFCONFIG=recamera2_buildroot_aarch64_defconfig
export RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2
export RK_PARTITION_CMD_IN_ENV="32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),"
export RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG=rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4
export RK_ENABLE_RECOVERY=y
export RK_MISC=recovery-misc.img
export RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img"
export RK_OTA_VERSION=V1.0.10
export RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M"
export RK_AIISP_MODEL=NONE
export RK_ENABLE_WIFI=y
export RK_ENABLE_WIFI_CHIP=AP6XXX
export RK_ENABLE_BLUETOOTH=y
export RK_APP_RECAMERA_WEB=y
export RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y
export RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y
export RK_APP_RECAMERA_SERVICES=y
export RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y
export RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n
export RK_FREETYPE_USE_BUILDROOT=y
export RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES="ainr/sc450ai_default_default.json ainr/sc450ai ainr/sc850sl ainr/sc850sl_default_default.json"

Después de cambiar la configuración de la placa, limpia los componentes afectados con ./build.sh clean antes de recompilar para evitar mezclar salidas de diferentes configuraciones.

1. Personalización del Device Tree​

Disposición de archivos​

Los archivos DTS del kernel se encuentran en sysdrv/source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/:

ArchivoPropósito
rv1126b-recamera2-v1.dtsPunto de entrada de nivel superior (seleccionado por RK_KERNEL_DTS); model = "Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Board"
rv1126b-recamera2-cam-csi0.dtsiRuta de cámara CSI0
rv1126b-recamera2-cam-csi1.dtsiRuta de cámara CSI1
rv1126b-recamera2-disp.dtsiRuta de visualización
rv1126b-recamera2-ext-cam-csi1.dtsCámara de la placa de expansión, compilada como .dtbo
rv1126b-recamera2-baseboard-0.dts / -baseboard-1.dtsVariantes de la baseboard
rv1126b-recamera2-extboard-0.dts / -extboard-1.dtsVariantes de la placa de expansión

Los includes comentados en rv1126b-recamera2-v1.dts (rv1126b-aoa.dtsi, rv1126b-recamera2.dtsi y rv1126b-recamera2-v1.dtsi) indican que este DTS es autocontenido: el árbol de alimentación (vcc12v_dcin → vcc5v0_sys → vdd_npu, etc.) se define directamente en el archivo de nivel superior usando regulator-fixed.

Cambiar la línea de comandos del kernel​

El nodo chosen de nivel superior es:

chosen {
bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0x20810000 console=ttyFIQ0 rw root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext4 rootwait snd_soc_core.prealloc_buffer_size_kbytes=16 coherent_pool=32K";
};

No cambies aquí el tamaño de CMA. Establece RK_BOOTARGS_CMA_SIZE en la configuración de la placa; build.sh lo añade a un fragmento de línea de comandos (__PREPARE_BOARD_CFG → RK_KERNEL_CMDLINE_FRAGMENT).

DTBO (Device Tree Overlays en tiempo de ejecución)​

Con RK_KERNEL_RC_DTO=y y CONFIG_OF_OVERLAY=y en el kernel, reCamera Pro usa DTBO para admitir una única imagen de firmware en múltiples baseboards y placas de expansión:

  1. En tiempo de compilación, cada rv1126b-recamera2-ext-*.dts se compila en su .dtbo correspondiente.
  2. __PACKAGE_OEM() en build.sh copia sysdrv/source/objs_kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-recamera2-ext-*.dtbo a /oem/usr/share/.
  3. En el arranque, el overlay S00board-id lee el ADC para identificar la placa y escribe el resultado en /run/board_id.env.
  4. Un script de inicio usa el ID detectado para seleccionar el .dtbo que se va a aplicar.

Mecanismo de identificación de la placa (overlay-buildroot-board-id/etc/init.d/S00board-id):

ADC device       : /sys/bus/iio/devices/iio:device0
Output file : /run/board_id.env
Samples : Average of 3 readings
Tolerance : 440
ADC levels : 0 1365 2730 4094 5460 6824 8191
Corresponding V : 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 V
Baseboard revs : V0.9 V1.0 V1.1 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 (BASEBOARD_VERSIONS)
Baseboard models : TYPE0 ... TYPE6 (BASEBOARD_MODELS)
Expansion revs : V0.9 ... V1.5 (EXPBOARD_VERSIONS)
Expansion models : TYPE0 ... TYPE6 (EXPBOARD_MODELS)

Para añadir una variante de hardware: añade un nuevo nivel de divisor resistivo → actualiza los arrays LEVELS / VERSIONS / MODELS en S00board-id → añade el .dts correspondiente → añade una rama al script de inicio. Mantén las tres partes sincronizadas; de lo contrario, la nueva placa podría identificarse como un modelo existente.

Cambiar el sensor de la cámara​

  1. Confirma que el driver correspondiente está configurado como m o y en el fragmento del kernel (rv1126b-recamera2.config ya incluye muchos drivers, como SC450AI, SC850SL, GC2053 e IMX415). Habilita la opción CONFIG_VIDEO_xxx adecuada si falta el driver.
  2. Actualiza en el DTS el compatible, la dirección I2C, el reloj y los reguladores de alimentación del nodo de la cámara.
  3. Coloca el archivo IQ en media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/ y actualiza RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES en la configuración de la placa.
  4. Reconstruye kernel + media + firmware.

2. Configuración del kernel​

./build.sh kernelconfig      # Open menuconfig; savedefconfig runs on exit
./build.sh kernel # Rebuild the kernel
./build.sh clean kernel # Clean the kernel outputs

kernelconfig guarda primero una instantánea defconfig.before. Al salir, compara la configuración y escribe defconfig solo si hay cambios reales, evitando diffs irrelevantes.

La configuración se compone de RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig más cuatro fragmentos aplicados en orden:

FragmentoContenido
rv1126b-display.configAjustes de visualización
rv1126b-sdiowifi.configWi‑Fi SDIO
rv1126b-bt.configBluetooth
rv1126b-recamera2.configPersonalizaciones de Seeed; edita este archivo

rv1126b-recamera2.config se encuentra en sysdrv/source/kernel/arch/arm64/configs/ (la versión de 32 bits es el archivo con el mismo nombre bajo arch/arm/configs/; para la placa de 64 bits, edita el archivo de arm64). Termina con un marcador #### recamera2 defconfig ####. Las adiciones de Seeed están después de este marcador, incluyendo:

CONFIG_CAN=y / CONFIG_CAN_RK3576=y            # CAN bus
CONFIG_STMMAC_ETHTOOL=y / CONFIG_DWMAC_ROCKCHIP_TOOL=y / CONFIG_REALTEK_PHY=y / CONFIG_MAXIO_PHY=y
CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY=y / CONFIG_CHARGER_GPIO=y / CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG=y
CONFIG_SND_SOC_ES7202=y # Microphone-array ADC
CONFIG_TYPEC_AW35615=y / CONFIG_TYPEC_TCPM=y # USB Type-C
CONFIG_NEW_LEDS=y / CONFIG_LEDS_CLASS=y / CONFIG_LEDS_PWM=y / CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y / _HEARTBEAT=y / _PATTERN=y
CONFIG_RTC_DRV_PCF8563=y # RTC
CONFIG_INV_ICM42670_I2C=y # IMU (used by recamera_utils/hw_test/imu_test.py)
CONFIG_FANOTIFY=y
CONFIG_CRYPTO*=m / CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP=m
CONFIG_OF_OVERLAY=y # DTBO support
CONFIG_DRM_PANEL_ILITEK_ILI9881C=y / CONFIG_REGULATOR_RASPBERRYPI_TOUCHSCREEN_V2=y
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y / CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM=y
CONFIG_NETFILTER=y / CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y / CONFIG_IP_NF_FILTER=y / CONFIG_BPFILTER=y

La forma recomendada de añadir opciones del kernel es añadirlas después de la sección Recamera2 en rv1126b-recamera2.config, en lugar de editar directamente rv1126b_ipc_defconfig. Este último es un archivo upstream de Rockchip y es más propenso a conflictos durante las actualizaciones del SDK.

Opciones existentes destacadas:

  • CONFIG_PANIC_ON_OOPS=y + CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC=y + CONFIG_BOOTPARAM_HARDLOCKUP_PANIC=y: oops, soft lockup y hard lockup provocan un panic. Considera deshabilitarlas temporalmente durante el desarrollo; de lo contrario, un fallo reinicia inmediatamente el sistema y elimina el estado en vivo necesario para depurar.
  • CONFIG_ROCKCHIP_DEBUG=y, CONFIG_DEBUG_FS=y, CONFIG_RK_CMA_PROCFS=y, CONFIG_RK_DMABUF_PROCFS=y, CONFIG_RK_MEMBLOCK_PROCFS=y y CONFIG_ROCKCHIP_RGA_PROC_FS=y: los nodos de depuración están habilitados. Las estadísticas de memoria y de RGA bajo /proc/rk* y /sys/kernel/debug/ son útiles para investigar fugas de memoria.
  • CONFIG_ELF_CORE=y + CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y: habilita coredumps. __BUILD_ENABLE_COREDUMP_SCRIPT() en build.sh puede generar un script para habilitarlos.
  • CONFIG_VIDEO_RK_IRCUT no está habilitado. Habilítalo tú mismo si necesitas control de IRCUT.

3. Personalización de Buildroot​

Ubicación y extracción​

Las fuentes de Buildroot se proporcionan como un archivo comprimido:

sysdrv/tools/board/buildroot/buildroot-2023.02.6.tar.gz
sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_aarch64_defconfig # 64-bit (this board)
sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_defconfig # 32-bit
sysdrv/tools/board/buildroot/busybox.config
sysdrv/tools/board/buildroot/{busybox_patch,mpv_patch,qemu_patch,hcitool_patch,prelink-cross_patch}
sysdrv/tools/board/buildroot/font

El primer ./build.sh rootfs lo extrae a sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/. Las salidas de compilación están en:

sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/
├── staging/ # Buildroot development sysroot (headers + libraries)
├── target/ # Target rootfs contents
├── host/ # Host-side tools
└── build/ # Package build directories

staging/ es para aplicaciones en el BSP completo que enlazan contra paquetes de Buildroot. Para el desarrollo de aplicaciones ordinarias, usa recamera_pro_toolchain.

Comandos comunes​

./build.sh buildrootconfig   # Open Buildroot menuconfig; savedefconfig runs on exit
./build.sh rootfs # Rebuild rootfs
./build.sh clean rootfs # Clean rootfs outputs

Añadir un paquete​

  1. Selecciona el paquete en ./build.sh buildrootconfig, luego sal y guarda; el defconfig se actualiza automáticamente.
  2. Si el defconfig no se actualiza automáticamente (algunos paquetes se seleccionan a través de dependencias), añade BR2_PACKAGE_XXX=y manualmente a sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_aarch64_defconfig.
  3. Reconstruye con ./build.sh rootfs.
  4. Verifica el paquete, por ejemplo con ls sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/target/usr/bin/.

Para añadir una pequeña utilidad de BusyBox como i2cdetect o nc, edita busybox.config. La configuración de la placa ya tiene opciones como RK_ENABLE_SYSSTAT=y, RK_ENABLE_FIO=y y RK_ENABLE_I2C_TOOLS=y, lo que muestra que las herramientas comunes se pueden habilitar mediante interruptores RK_ENABLE_*. Busca un interruptor existente antes de editar el defconfig directamente.

Acerca de /oem​

RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n, por lo que /oem es un directorio normal dentro del rootfs, no una partición separada. Durante el empaquetado, build.sh copia output/out/oem/ en el subdirectorio oem/ del área de staging del rootfs y luego elimina el directorio OEM separado. Por lo tanto:

  • Los archivos bajo oem/ en un overlay (por ejemplo, overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/bin/go2rtc) terminan en /oem/usr/bin/go2rtc en el dispositivo.
  • /oem se actualiza junto con el rootfs. Para cambiarlo, vuelve a flashear rootfs.img; no se puede flashear por separado como una partición OEM.

4. Sobrescritura de archivos mediante overlays​

Los overlays son el mecanismo principal para las personalizaciones del rootfs de Seeed y a menudo la forma más sencilla de empezar.

Cómo funciona​

Implementación en build.sh (alrededor de la línea 2971):

for overlay_dir in $RK_POST_OVERLAY; do
if [ -d "$tmp_path/overlay/$overlay_dir" ]; then
rsync -a --ignore-times --keep-dirlinks --chmod=u=rwX,go=rX --exclude .empty \
$tmp_path/overlay/$overlay_dir/* $RK_PROJECT_PACKAGE_ROOTFS_DIR/
fi
done

En otras palabras, los archivos bajo project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/<name>/ se copian con rsync al directorio de staging del rootfs, preservando sus rutas relativas.

cfg-all-items-introduction.txt describe RK_POST_OVERLAY de la siguiente manera:

Los archivos de recursos del overlay se copian al sistema de archivos. Por ejemplo, crea overlay/user_overlay_files bajo el directorio BoardConfig.mk correspondiente y establece RK_POST_OVERLAY=user_overlay_files.

Overlays habilitados actualmente​

RK_POST_OVERLAY enumera 14 entradas que se asignan a 15 directorios (go2rtc tiene tres directorios, pero solo dos están habilitados):

Directorio de overlayContenido instaladoPropósito
overlay-buildroot-banner/etc/motd, /etc/profile.d/banner.shLogotipo ASCII de reCamera; se imprime solo en sesiones interactivas no SSH
overlay-buildroot-hwclock/etc/init.d/S20hwclockSincronizar RTC y hora del sistema
overlay-buildroot-sshd/etc/ssh/sshd_config, /etc/pam.d/sshd, /etc/init.d/S50sshd, /usr/libexec/ssh-login-lock.pyServicio SSH y bloqueo tras intentos fallidos (5 intentos / 300 segundos)
overlay-buildroot-syslog-ng/etc/syslog-ng.confEnrutar logs a archivos y UDP
overlay-buildroot-vsftpd/etc/vsftpd.conf, /etc/pam.d/vsftpd, /etc/shells, /etc/vsftpd.{chroot_,user_}list, /etc/init.d/S70vsftpdFTP; oculta el directorio de configuración
overlay-buildroot-log/oem/usr/bin/websocket_log.py, /oem/usr/etc/init.d/S10logUDP 5140 → WebSocket 8765
overlay-buildroot-ttyd/oem/usr/etc/init.d/S50ttyd, /oem/usr/bin/ssh-login-whitelist.shTerminal en el navegador (7681), lista de permitidos root / admin
overlay-buildroot-udhcpc/usr/share/udhcpc/default.scriptScript DHCP; la DNS de eth0 tiene prioridad
overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/etc/go2rtc/go2rtc.yaml, /oem/usr/etc/init.d/S50go2rtcConfiguración de streaming y script de arranque
overlay-buildroot-go2rtc-arm64/oem/usr/bin/go2rtcBinario go2rtc de 64 bits
overlay-buildroot-board-id/etc/init.d/S00board-idLeer el ID de la placa desde el ADC → /run/board_id.env
overlay-buildroot-asound/etc/asound.confCaptura de seis canales → dispositivos virtuales para dos micrófonos + dos canales de referencia
overlay-buildroot-watchdog/etc/init.d/S15watchdogWatchdog de hardware (-T 30 -t 15)
overlay-buildroot-rkenv/etc/profile.d/RkEnv.shOEM_HOME, PATH, LD_LIBRARY_PATH, HOME=/userdata

Presente pero no habilitado: overlay-buildroot-go2rtc-arm (binario go2rtc de 32 bits); la placa de 64 bits no lo usa.

Añadir tu propio overlay​

# 1. Create a directory and arrange files by their target absolute paths
mkdir -p project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/my_overlay/etc/init.d
cp my_script.sh project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/my_overlay/etc/init.d/S60myservice

# 2. Append it to RK_POST_OVERLAY in the board configuration (keep the line-continuation backslash)
# export RK_POST_OVERLAY="... overlay-buildroot-rkenv \
# my_overlay"

# 3. Rebuild rootfs and package the firmware
./build.sh rootfs && ./build.sh firmware

Tres trampas de los overlays​

  • rsync reescribe los permisos: --chmod=u=rwX,go=rX significa que el grupo y otros usuarios nunca obtienen permiso de escritura. La X mayúscula preserva el permiso de ejecución solo para directorios o archivos que ya eran ejecutables. Haz que los scripts sean ejecutables en el overlay de origen antes de compilar.
  • Los archivos .empty se excluyen: los archivos de marcador de posición usados para crear directorios vacíos no entran en la imagen. Esto es intencional y preserva la estructura de directorios.
  • Los overlays sobrescriben pero no eliminan: a rsync no se le pasa --delete, por lo que eliminar un archivo de un overlay no lo elimina del rootfs. Para eliminar un archivo, usa un script post-build de rootfs de Buildroot o RK_POST_CLEAN_FILES (__RUN_POST_CLEAN_FILES en build.sh).

5. Personalización de U-Boot​

./build.sh uboot
./build.sh clean uboot

Configuración: RK_UBOOT_DEFCONFIG=rv1126b_recamera2_defconfig bajo sysdrv/source/uboot/u-boot/configs/, más los fragmentos rk-emmc.config y rv1126b-ipc.config.

Un ajuste clave es CONFIG_BAUDRATE=1500000. Cambia el retardo de arranque, el objetivo de arranque predeterminado, el soporte de fastboot y las opciones relacionadas en este defconfig.

El firmware de inicialización de la DDR se selecciona mediante RK_UBOOT_RKBIN_MINIALL_INI_FILE=RV1126BMINIALL_IPC.ini; las salidas incluyen idblock.img / download.bin. Cambiar los parámetros de la DDR es de alto riesgo; evítalo a menos que sea necesario.

build.sh contiene __modify_file() y __modify_file_ddr_bin(), que modifican los parámetros del firmware DDR de rkbin desde la configuración de la placa durante las compilaciones de U-Boot. Revisa estas funciones primero al investigar problemas de DDR.

6. Personalización de la tabla de particiones​

Edita RK_PARTITION_CMD_IN_ENV. Las entradas usan size(name) o size@offset(name); - significa usar todo el espacio restante:

32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),

Actualiza también RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG, cuyo formato es partition@mount-point@filesystem; IGNORE significa que la partición no es montada por fstab:

rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4

Después de cambiar estos valores, ejecuta:

./build.sh env          # Regenerate env.img
./build.sh firmware # Repackage the firmware

Reescribe la tabla de particiones al flashear: ejecuta sudo ./rkflash.sh all, o al menos upgrade_tool di -p output/image/parameter.txt. Flashear solo el rootfs sin actualizar la tabla de particiones puede desalinear las particiones.

parse_partition_env(), parse_partition_file(), get_partition_dev_node() y get_partition_num() en build.sh se encargan del análisis; inspecciona estas funciones al depurar problemas de particiones.

Consideraciones importantes:

  • boot tiene solo 11 M. El empaquetado falla si el kernel + DTB excede este tamaño. Después de habilitar muchas funciones del kernel, compruébalo con ls -lh output/image/boot.img.
  • rootfs está fijado en 3 G; userdata usa el espacio restante. Aumentar rootfs reduce la capacidad de userdata.
  • La línea de comandos del kernel usa root=PARTUUID=614e0000-0000. Cambiar el orden de las particiones puede afectar al PARTUUID; después de cualquier cambio de particiones, verifica que los bootargs del DTS sigan siendo correctos.

7. Lado MCU (RT-Thread)​

sysdrv/source/mcu/ contiene el firmware RT-Thread para el MCU integrado en el RV1126B. Es independiente de Linux:

sysdrv/source/mcu/
├── build.sh
├── docs/ # Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf
├── prebuilts/
├── project/
├── readme.txt
└── rt-thread/

Compílalo con:

./build.sh mcu              # From the SDK root
# Or enter sysdrv/source/mcu/ and use its own build.sh

El argumento mcu se maneja por separado antes del análisis normal de argumentos en build.sh (if [ "$1" = "mcu" ]; then shift; build_mcu $@; fi). Las compilaciones del MCU también pueden activarse automáticamente durante las compilaciones de U-Boot / kernel según la configuración mediante build_mcu amp o build_mcu $RK_UBOOT_RKBIN_MCU_CFG.

La configuración actual de la placa no habilita explícitamente el MCU. Ejecuta ./build.sh info para ver si está incluido en la compilación.

Verificación posterior a la personalización​

./build.sh info                      # Confirm that the configuration took effect
./build.sh kernel && ./build.sh rootfs && ./build.sh firmware
ls -lh output/image/ # Check that image sizes are reasonable (boot < 11M, rootfs < 3G)
sudo ./rkflash.sh all # A partition-table change requires flashing everything

En el dispositivo:

# /bin/sdkinfo                       # Print Build Time / SDK Version / BoardConfig name
# cat /etc/ota_version # Should be V1.0.10 (or your updated value)
# cat /proc/cmdline # Check that the command line matches expectations
# cat /run/board_id.env # Check the detected board ID
# ls /oem/usr/share/*.dtbo # Confirm the DTBO files are present
# zcat /proc/config.gz | grep XXX # Check a kernel option (if IKCFG is enabled)

/bin/sdkinfo es generado por build.sh durante el empaquetado. Informa de la versión del SDK y del nombre de archivo de BoardConfig, lo que lo convierte en la forma más rápida de identificar qué compilación de firmware se está ejecutando en el dispositivo.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...