Saltar al contenido principal

Lista de verificación previa al despliegue

Ejecuta esta lista de verificación en el banco, antes de montar reCamera Pro en su ubicación final. Cada elemento tiene un criterio de aprobación concreto: si un elemento falla, arréglalo primero (guías enlazadas) o recopila registros y contacta con soporte. Un dispositivo que supera las seis comprobaciones puede desplegarse sin supervisión.

#ComprobaciónCriterio de aprobación
1AlimentaciónEl dispositivo arranca hasta un LED verde fijo con la fuente de alimentación final
2RedLa interfaz web es accesible en la dirección LAN desde tu ordenador de monitorización
3HoraEl reloj del dispositivo coincide con la hora real y se mantiene tras un reinicio
4AlmacenamientoAlmacenamiento de grabación dimensionado para la retención que necesitas; política de disco lleno configurada
5Modelo de IAEl modelo correcto se ejecuta y detecta tu objetivo del mundo real
6ReinicioEl dispositivo vuelve automáticamente, con la configuración y la detección intactas

1. Alimentación​

  • Usa la fuente de alimentación de fábrica de 12 V CC (12 V, 1 A como mínimo; la fuente de fábrica es de 12 V, 3 A) o una fuente igual de estable en el cableado final, no el cable USB de banco.
  • Si alimentas por Type-C, el adaptador debe ser compatible con el protocolo PD; una alimentación inestable se manifiesta como errores de Wi-Fi repetidos y fallos en la vista previa.
  • Aprobado: LED verde fijo después del arranque, y el dispositivo se mantiene encendido durante una sesión completa de vista previa + inferencia. Consulta la sección de hardware en el inicio rápido.

2. Red​

  • Conecta el dispositivo a la red/Wi‑Fi de producción, reserva una dirección fija para su MAC en el router (o anota la dirección asignada) y confirma que la interfaz web se abre desde el ordenador que lo va a monitorizar.
  • Configura el acceso de forma deliberada: habilita SSH solo si lo necesitas, revisa la configuración HTTP y cambia la contraseña predeterminada.
  • Aprobado: la interfaz web es accesible en la dirección LAN después de desconectar el cable USB. Consulta Acceder al dispositivo por Wi‑Fi y Red, hora y control de acceso.

3. Hora​

  • Los horarios de grabación y las marcas de tiempo de los archivos dependen de un reloj correcto. Configura la hora del sistema (y la fuente de hora) en Device Info → Time Settings.
  • Aprobado: la hora mostrada coincide con la hora real, y las marcas de tiempo de los archivos grabados caen en el directorio de fecha correcto, incluso después de un reinicio.

4. Almacenamiento​

  • Inserta/verifica el almacenamiento en el que realmente vas a grabar y, luego, en Recording Settings → Storage Management: comprueba el uso de disco, establece el tamaño/cuota de almacenamiento disponible y decide la política de disco lleno (sobrescribir los más antiguos frente a detenerse).
  • Aprobado: cuota + política configuradas, y una grabación de prueba aparece en File Preview. Consulta Buscar grabaciones y almacenamiento.

5. Modelo de IA​

  • Carga el modelo que ejecutarás en producción (precargado o propio), configura sus categorías de detección y umbrales, habilita la inferencia y verifica que detecta tu objetivo real en la posición de montaje real, incluyendo iluminación, ángulo y distancia.
  • Aprobado: la monitorización de inferencia en tiempo real muestra el class_name/score correctos para tu objetivo, a un FPS aceptable. Consulta Configuración de inferencia de IA; para modelos personalizados consulta Elegir una ruta de despliegue de modelo.

6. Reinicio​

  • Reinicia el dispositivo desde Device Info → System Settings (o apágalo y vuelve a encenderlo) como prueba final.
  • Aprobado: el dispositivo arranca por sí solo hasta un LED verde fijo, mantiene su hora, red, contraseña, reglas de grabación y modelo en ejecución, y vuelve a empezar a detectar sin ningún paso manual.

Antes de cerrar la caja​

  • Haz una copia de seguridad de la configuración y guarda el archivo exportado de forma segura: es tu vía de recuperación más rápida.
  • Anota la versión de firmware que se muestra en Device Info → System Settings en tu inventario de activos; ten a mano la guía de actualización y recuperación de firmware.
  • Anota la dirección LAN del dispositivo, la política de la cuenta de administrador y la ubicación de montaje en tu propia documentación de operaciones.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...