Desarrollar aplicaciones reCamera Pro con agentes de codificación de IA

Introducción
La reCamera Pro Development Skill empaqueta instrucciones específicas de reCamera Pro, scripts, referencias técnicas y una plantilla de aplicación nativa en C++ para agentes de codificación de IA. Después de instalarla, puedes describir una aplicación en lenguaje natural y dejar que el agente prepare el flujo de trabajo de conversión de modelos y desarrollo nativo.
Por ejemplo, puedes pedirle al agente que:
- Convierta un modelo ONNX a RKNN para la NPU RV1126B
- Cree o modifique una aplicación nativa C/C++ con RKNN Runtime
- Capture fotogramas de la cámara con GStreamer
- Añada captura de micrófono o reproducción por altavoz
- Desarrolle una canalización de inferencia RTSP
- Inspeccione el host, el compilador cruzado, el sysroot, las bibliotecas de destino y los archivos ELF generados
El repositorio proporciona ediciones para OpenAI Codex, Claude Code, GitHub Copilot, Cursor y Gemini CLI. Cada edición utiliza el mismo conocimiento de desarrollo de reCamera Pro con instrucciones de instalación e invocación específicas del agente.
Esta skill está diseñada específicamente para reCamera Pro con el SoC RV1126B y Linux aarch64. No está pensada para la plataforma reCamera SG2002/riscv64.
Preparación de hardware
- Una reCamera Pro
- Un ordenador Linux o un ordenador Windows con WSL para la conversión de modelos y la compilación cruzada
- Una conexión de red para descargar el repositorio y las dependencias de desarrollo necesarias
| reCamera Pro |
|---|
![]() |
Entorno de desarrollo compatible
La skill utiliza el siguiente contrato de destino al desarrollar aplicaciones de IA nativas:
| Elemento | Configuración compatible |
|---|---|
| Dispositivo | Seeed reCamera Pro |
| SoC | Rockchip RV1126B |
| Arquitectura de destino | Linux aarch64 |
| Formato de modelo | Entrada ONNX, salida RKNN |
| RKNN Toolkit | RKNN-Toolkit2 2.3.2 |
| RKNN Runtime | 2.3.2 |
| Framework de cámara | GStreamer |
| Lenguaje de aplicación nativa | C/C++ |
Instalar la skill
Selecciona tu agente de codificación de IA
Clona la rama que coincida con el agente que utilizas:
| Agente de codificación de IA | Rama | Directorio de skill a nivel de usuario |
|---|---|---|
| OpenAI Codex | main | ~/.agents/skills/recamera-rknn-dev |
| Claude Code | claude-code | ~/.claude/skills/recamera-rknn-dev |
| GitHub Copilot | github-copilot | ~/.copilot/skills/recamera-rknn-dev |
| Cursor | cursor | ~/.cursor/skills/recamera-rknn-dev |
| Gemini CLI | gemini-cli | ~/.gemini/skills/recamera-rknn-dev |
Método 1: Pídele al agente que la instale
Si tu agente admite instalar skills desde un repositorio Git, envíale la siguiente solicitud:
Install the reCamera Pro development skill from:
https://github.com/Seeed-Projects/recamera-pro-development-skill.git
Menciona el agente que utilizas para que seleccione la rama y el directorio de instalación correspondientes.
Método 2: Instalar manualmente
El siguiente ejemplo instala la edición de OpenAI Codex:
git clone --branch main --single-branch \
https://github.com/Seeed-Projects/recamera-pro-development-skill.git
cd recamera-pro-development-skill
./scripts/install_skill.sh
Para utilizar otro agente compatible, sustituye main por el nombre de su rama de la tabla anterior. El script de instalación específico de la rama copia la skill en el directorio de skills a nivel de usuario de ese agente.
Reinicia el agente después de la instalación si la skill no aparece en la sesión actual.
Conserva el repositorio clonado. Para actualizar la skill más adelante, extrae los últimos cambios de la misma rama del agente y sigue el README y las instrucciones de instalación de esa rama.
Usar la skill
Puedes nombrar explícitamente la skill en tu prompt:
Use the reCamera Pro development skill to check whether my computer is ready
to cross-compile native applications for reCamera Pro.
Después de instalar la skill, también puedes describir la tarea de forma natural. El agente cargará la guía relevante de conversión de modelos, compilación cruzada, cámara, audio o streaming.
Convertir un modelo ONNX
Use the reCamera Pro development skill to inspect model.onnx and convert it
to an RKNN model for RV1126B. Use representative images in calibration/images
for INT8 calibration and compare the RKNN output with the ONNX output.
El agente comprueba el contrato de entrada y salida del modelo, configura RKNN-Toolkit2 2.3.2 para rv1126b y mantiene los metadatos de preprocesamiento y conversión junto con el modelo generado.
No adivines el preprocesamiento, el orden de color, la normalización ni la semántica de salida de un modelo. Proporciona la fuente original del modelo e imágenes de calibración representativas cuando solicites cuantización INT8.
Compilar una aplicación de cámara nativa
Use the reCamera Pro development skill to create a C++ application that
captures /dev/video13 with GStreamer and runs my RKNN detection model.
Cross-compile it with my reCamera Pro sysroot and inspect the resulting ELF file.
La skill incluye una plantilla mínima de aplicación con RKNN Runtime y GStreamer. El agente adapta el preprocesamiento y el posprocesamiento al modelo en lugar de tratar la plantilla como un detector completo.
Añadir audio o RTSP
Add microphone capture and speaker playback to my reCamera Pro application.
Check the device's ALSA configuration before changing the code.
Create an RTSP inference application for reCamera Pro and identify the target
GStreamer dependencies required by the cross build.
Diagnosticar un proyecto existente
Diagnose why this binary does not run on reCamera Pro. Check its architecture,
ELF interpreter, shared-library dependencies, runtime search path, and ABI
compatibility with the board sysroot.
Flujo de trabajo de desarrollo
El agente sigue este flujo de trabajo general:
- Inspeccionar el host Linux o WSL, la instalación de Conda, el compilador cruzado, el sysroot y los archivos locales de RKNN Runtime.
- Inspeccionar el contrato del modelo ONNX y registrar su origen, licencia, disposición de entrada, normalización, orden de color y semántica de salida.
- Convertir el modelo con RKNN-Toolkit2 2.3.2 para
rv1126b; utilizar datos de calibración representativos para INT8. - Comparar la salida RKNN con el modelo ONNX de origen antes de integrarlo en una aplicación.
- Crear o adaptar la aplicación nativa C/C++ y compilarla de forma cruzada contra un sysroot compatible con reCamera Pro.
- Verificar que el ejecutable generado es aarch64 y que sus rutas de RKNN, GStreamer, libc, ABI de C++ y tiempo de ejecución son compatibles con el dispositivo.
- Preparar el ejecutable, el modelo RKNN, el comando de ejecución y el contrato de entrada/salida esperado para el despliegue.
De forma predeterminada, la skill compila e inspecciona artefactos localmente. La transferencia de archivos y la ejecución en la reCamera Pro solo se realizan cuando tú lo solicitas y autorizas explícitamente.
De forma predeterminada, después de que el agente genere una salida, necesitas subirla manualmente al dispositivo para ejecutarla. El agente proporcionará el comando de ejecución correspondiente, y la salida suele ser un archivo binario ejecutable y un archivo de modelo rknn.
Notas importantes
- Utiliza la API C de RKNN Runtime para aplicaciones nativas C/C++.
rknn-toolkit-lite2no se utiliza en este flujo de trabajo. - No enlaces bibliotecas x86_64 del ordenador de desarrollo en una aplicación de destino aarch64.
- No alimentes bytes de cámara NV12 directamente a un modelo RGB o BGR. La canalización o la aplicación deben realizar el preprocesamiento exacto que requiere el modelo.
- Una conversión de modelo satisfactoria no garantiza una inferencia correcta. Compara las salidas numéricas y el preprocesamiento con el framework de origen.
- La aplicación se vincula contra un RKNN Runtime compatible con la placa y utiliza el runtime existente del dispositivo; no debe reemplazar el RKNN Runtime instalado en la reCamera Pro.
Solución de problemas
| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| La skill no aparece en la lista | El agente no ha recargado su directorio de skills a nivel de usuario | Reinicia el agente y verifica que la skill se haya instalado en el directorio mostrado arriba |
| Se selecciona la plataforma incorrecta | Se mezclaron instrucciones para reCamera SG2002/riscv64 en la tarea | Indica que el destino es reCamera Pro, RV1126B y aarch64 |
| La conversión RKNN falla | La versión del toolkit, el soporte de operadores ONNX o el contrato de entrada del modelo son incompatibles | Pídele al agente que inspeccione primero el modelo ONNX y utilice RKNN-Toolkit2 2.3.2 |
| La precisión INT8 es deficiente | Faltan imágenes de calibración o no son representativas | Crea un conjunto de datos representativo y lista una ruta de imagen por línea |
| El ejecutable es x86-64 | Se utilizó el compilador del host en lugar del compilador cruzado aarch64 | Vuelve a compilar con un compilador compatible con el destino y el sysroot de reCamera Pro |
| El binario no puede cargar una biblioteca | El sysroot, el ABI o la ruta de búsqueda de tiempo de ejecución no coinciden con la placa | Pídele al agente que inspeccione las dependencias ELF y compare cada biblioteca de destino con el dispositivo |
| Los fotogramas de la cámara tienen colores o resultados de inferencia incorrectos | La conversión NV12-a-RGB/BGR o la normalización no coinciden con el modelo | Vuelve a comprobar el contrato del modelo y haz explícito el preprocesamiento |
Recursos
- Repositorio de reCamera Pro Development Skill
- Página de producto de reCamera Pro
- Wiki de reCamera Pro
Soporte técnico y debate sobre productos
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos niveles de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos múltiples canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.