Saltar al contenido principal

Red, hora y control de acceso

El área Device Info de la interfaz web cubre los ajustes que determinan cómo se comporta una reCamera Pro desplegada en tu red: su reloj, qué servicios de acceso remoto están abiertos y quién puede iniciar sesión. La conexión Wi‑Fi inicial se trata en Access the device over Wi-Fi; esta página trata sobre la configuración a largo plazo una vez que el dispositivo ya está en tu red.

Device Info también informa de las versiones de hardware/software y del uso de recursos; consulta Basic information al final, y Back up and restore y Firmware update and recovery para los elementos restantes de System Settings.

Ajustes de hora​

La hora del sistema controla los horarios de grabación, las marcas de tiempo de los archivos y las entradas de registro. Ajústala en Device Info → Time Settings.

  • Verifica el reloj después de cada reinicio y después de mover el dispositivo a una red sin acceso a Internet.
  • Si los horarios o los directorios de grabación caen en horas incorrectas, comprueba primero la hora: un reloj incorrecto es la causa más común.

Ajustes de red (a largo plazo)​

Device Info → Network Settings muestra el estado del módulo Wi‑Fi, la red conectada e información de red detallada (haz clic en el signo de exclamación junto a la red conectada para ver los detalles de IP/MAC).

Para una instalación permanente:

  • Reserva una IP fija para la dirección MAC del dispositivo en tu router (reserva DHCP), o registra la dirección asignada en tu inventario de activos.
  • Mantén el dispositivo en un segmento de red donde solo los clientes previstos puedan acceder a la interfaz web y a los servicios abiertos.

Ajustes de conexión: SSH, HTTP, serie​

Device Info → Connection Settings controla cómo te conectas al dispositivo:

AjusteEfectoGuía de despliegue
SSH remote connectionActiva/desactiva el acceso SSH al sistemaActívalo para desarrollo y mantenimiento; desactívalo en dispositivos en producción a los que no necesites acceder por consola
HTTP settingsConfigura el servicio HTTP del dispositivoRestringe su exposición a redes de confianza
Serial port baud rateEstablece la velocidad en baudios del puerto serieDebe coincidir con el controlador/MCU externo con el que lo integres
Los cambios de acceso tienen efecto inmediato

Desactivar SSH o cambiar los ajustes HTTP puede bloquear tu sesión remota actual. Mantén disponible la interfaz web (o la conexión directa por USB en 192.168.42.1) como vía de respaldo mientras cambias los ajustes de conexión.

Gestión de contraseñas​

La contraseña de administrador se cambia en Device Info → System Settings. El inicio de sesión en la interfaz web usa el nombre de usuario admin; la contraseña inicial en un dispositivo nuevo es recamera (se te pedirá que establezcas una nueva en el primer inicio de sesión).

  • Cambia la contraseña predeterminada antes del despliegue: de lo contrario, cualquiera que conozca la predeterminada puede acceder a la interfaz web, y el web terminal / inicio de sesión SSH como root (root / recamera por defecto) comparten el estado de credenciales del dispositivo.
  • Cambiar la contraseña afecta al inicio de sesión en la interfaz web; registra dónde se almacena la nueva contraseña.

Información básica​

Device Info → Basic Information muestra las versiones de hardware y software y el uso en tiempo real de los recursos del sistema: lo primero que soporte te pedirá.

Cita la versión de firmware de esta página cuando actualices el firmware o recojas registros para soporte.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...