Saltar al contenido principal

Actualización de firmware y recuperación

Esta página cubre las operaciones de ciclo de vida en Device Info → System Settings: comprobar la versión de firmware, actualizar el firmware, reiniciar el sistema, y la ruta de recuperación cuando el dispositivo se comporta de forma anómala: restablecimiento de fábrica.

Antes de empezar

Exporta una copia de seguridad de la configuración y anota la versión de firmware actual antes de cualquier actualización o restablecimiento. Mantén el dispositivo con una alimentación estable en todo momento: una actualización interrumpida puede dejar el dispositivo sin poder arrancar.

Comprobar la versión actual del firmware​

Abre Device Info → System Settings: la página muestra la versión de firmware actual del dispositivo (las versiones básicas de hardware/software también aparecen en Información básica). Registra esta versión en tu inventario de activos: siempre se necesita para soporte e informes de errores.

Actualizar el firmware​

En Device Info → System Settings, elige si deseas actualizar al nuevo firmware y sigue el flujo en pantalla. Durante una actualización por aire, el LED de estado verde parpadea a ~100 ms; no apagues el dispositivo en este estado. Cuando la actualización se completa y el dispositivo se reinicia, el LED vuelve a verde fijo.

Después de actualizar:

  1. Vuelve a comprobar la versión de firmware en System Settings para confirmar que la nueva versión está en ejecución.
  2. Verifica que el dispositivo sigue detectando y grabando como se espera (los puntos 5–6 de la lista de comprobación previa al despliegue son una buena prueba rápida).
  3. Si importaste una configuración desde una versión anterior, vuelve a ejecutar los pasos de verificación de restauración.

Reiniciar el sistema​

System Settings también ofrece un reinicio remoto. Úsalo después de importar configuraciones, cambios de red o para limpiar un servicio bloqueado. El dispositivo se reinicia y debería volver a un LED verde fijo dentro de su tiempo de arranque normal.

Recuperación: restablecimiento de fábrica​

Si el dispositivo está bloqueado, es inaccesible con la contraseña configurada o se comporta de forma anómala después de una actualización, restaura los ajustes de fábrica. Hay dos métodos:

Método 1: botón físico​

Pulsa y mantén pulsado el botón lateral durante unos 15 segundos hasta que escuches un sonido de aviso: el dispositivo ha entrado en modo de restablecimiento. Espera a que el LED de estado verde permanezca encendido de forma continua y, a continuación, vuelve a iniciar sesión (se aplica el flujo de primer inicio de sesión con la contraseña inicial, como en un dispositivo nuevo).

Método 2: interfaz web​

Haz clic en Device Info → System Settings → Factory Reset.

Factory reset diagram

Un restablecimiento de fábrica devuelve el dispositivo a su estado de salida de caja

La configuración se borra; planifica volver a importar después tu copia de seguridad de la configuración, y luego vuelve a verificar el acceso a la red, la hora y la detección.

Si el dispositivo no arranca en absoluto​

  • Comprueba primero la alimentación: el LED verde apagado significa que el proceso principal no se está ejecutando; un breve parpadeo verde significa que se ha detectado una tarjeta SD con sistema de archivos sucio; vuelve a insertar o reformatea la tarjeta SD.
  • Un LED en modo respiración que nunca se vuelve fijo significa que el arranque está bloqueado; apaga y enciende el dispositivo y luego intenta el restablecimiento de fábrica con el botón.
  • Referencia de estados del LED: inicio rápido, indicador de estado. Síntomas adicionales: Solucionar problemas por síntoma.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...