Saltar al contenido principal

Ver la transmisión en un reproductor externo (RTSP)

La página Streaming Settings de la interfaz web configura cómo reCamera Pro emite sus transmisiones de video, para que puedas ver la señal en un reproductor de terceros (VLC, ffplay, etc.) o integrar la cámara con NVR, sistemas de gestión de video o tus propias aplicaciones.

1. Habilitar el streaming en el dispositivo​

  1. Inicia sesión en la interfaz web y abre la página de vista en vivo.
  2. Ve a Streaming Settings en la parte derecha.
  1. Configura los siguientes elementos:
ParámetroDescripción
Stream Setting SwitchHabilita o deshabilita el streaming para la transmisión actual
Main Stream / Sub-StreamSelecciona qué transmisión configurar
Streaming ProtocolProtocolo de streaming, por ejemplo RTSP
Authentication TypeAutenticación requerida para acceder a la transmisión, por ejemplo sin autenticación
  1. Haz clic en Apply Settings para guardar.

La transmisión principal y la sub-transmisión se configuran por separado, por lo que puedes, por ejemplo, enviar la transmisión principal en alta definición a un grabador y la sub-transmisión de bajo bitrate a los espectadores remotos.

2. Obtener la dirección de la transmisión​

La dirección de la transmisión se basa en la IP del dispositivo — rtsp://<reCamera_IP>:<port>/<stream path>. Consulta la página de Streaming Settings después de aplicar tu configuración para obtener la dirección exacta de cada transmisión.

3. Reproducir en un reproductor externo​

VLC: Media → Open Network Stream → pega la dirección RTSP → Play.

ffplay (de FFmpeg):

ffplay rtsp://<reCamera_IP>:<port>/<stream path>

Si habilitaste un tipo de autenticación distinto de "no authentication", proporciona las credenciales que solicite el reproductor.

NVR / VMS: añade la cámara como un dispositivo RTSP usando la misma dirección; selecciona la sub-transmisión si el NVR gestiona muchos canales.

Solución de problemas​

  • No hay imagen en el reproductor: confirma que el Stream Setting Switch esté activado para la transmisión que estás reproduciendo y que el reproductor esté en la misma red que el dispositivo.
  • Reproducción entrecortada por Wi‑Fi: cambia a la sub-transmisión o reduce el bitrate de la transmisión principal en Basic Settings.
  • La transmisión funciona en la vista previa del navegador pero no externamente: comprueba el Authentication Type y cualquier control de acceso de red (consulta Network, Time and Access Control).

Páginas relacionadas​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...