Saltar al contenido principal

Activar la captura desde dispositivos externos

reCamera Pro tiene dos puertos serie: un DEBUG UART para depuración del sistema y una interfaz UART en el puerto de expansión para activar desde la interfaz web y recibir datos de inferencia de IA. Combinado con los disparos por GPIO y HTTPS, puedes integrar la cámara con controladores externos, sensores y sistemas de automatización.

Diagrama de la interfaz de la placa base de hardware Esquemático del puerto de expansión

Conexión del DEBUG UART​

La velocidad en baudios del puerto serie de depuración es 1500000, y la interfaz de hardware es MX1.25.

DEBUG_UART_PIN

  1. Prepara un convertidor USB-a-serie.
  2. Conecta TX→RX, RX→TX y GND→GND entre el convertidor y el dispositivo.
  3. Enciende el dispositivo para ver la información de depuración en el convertidor.

DEBUG_UART_SHOW

Uso del UART de expansión para activar​

Conectar el puerto de expansión​

  1. Prepara un cable MX1.25 de 10 pines y conéctalo a la interfaz de expansión.
  2. Conecta TX→RX, RX→TX y GND→GND a tu herramienta USB-a-TTL según el diagrama de expansión anterior.

Configurar la velocidad en baudios​

En Device Info → Connection Settings, configura la velocidad en baudios del puerto serie.

Configuración de conexión UART

Disparo por puerto serie​

  1. En Recording Settings → Recording Configuration → Serial Port Trigger, haz clic en Configure para establecer el comando de disparo.

Configuración de disparo UART

  1. Abre tu herramienta de puerto serie, selecciona el puerto serie correcto y envía el comando de disparo.

Envío de comando UART

  1. En Recording Settings → File Preview, visualiza la foto o el vídeo capturado.

Vista previa de archivo UART

nota

El comando de disparo solo se puede enviar en formato ASCII. No se admite el envío en HEX ni caracteres chinos.

Recibir resultados de inferencia de IA​

  1. En AI Inference → Output Method, selecciona Serial Port.

Configuración de salida de IA por UART

  1. Abre tu herramienta de puerto serie para ver los resultados de la inferencia.

Salida de IA por UART

Disparo por GPIO​

El disparo por GPIO se configura en Recording Settings → Recording Configuration → GPIO Trigger:

Elemento de configuraciónDescripción
Nombre del pin GPIOSelecciona el pin GPIO
Estado del pinEstado predeterminado del pin, p. ej., flotante
Señal de disparoNivel de disparo, p. ej., nivel alto
Duración del anti-reboteTiempo de anti-rebote en milisegundos

Adecuado para la integración con sensores externos, botones, contactos magnéticos de puerta, sensores PIR o relés.

Disparo por HTTPS​

El disparo por HTTPS se configura en Recording Settings → Recording Configuration → HTTPS Trigger. La página muestra la dirección de disparo HTTPS que los sistemas externos pueden invocar.

Adecuado para la integración con plataformas de terceros, sistemas de alarma o scripts de automatización.

Páginas relacionadas​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...