Saltar al contenido principal

Acceder al dispositivo por Wi‑Fi

Nada más sacarlo de la caja, accedes a reCamera Pro a través del cable USB Type‑C en 192.168.42.1. Para permitir que el dispositivo acceda a Internet, o para gestionarlo desde cualquier lugar de tu red local, conéctalo a Wi‑Fi y cambia a su dirección IP LAN.

1. Conectarse a una red Wi‑Fi​

  1. Inicia sesión en la interfaz web (consulta la guía rápida si aún no lo has hecho).
  2. Haz clic en Device Info en la barra de navegación izquierda.
  3. Abre Network Settings. reCamera Pro tiene un módulo Wi‑Fi integrado: habilita Wi‑Fi si está desactivado y el sistema buscará redes cercanas.
  4. Selecciona el SSID de tu Wi‑Fi, introduce la contraseña y conéctate.

Diagrama de pasos de configuración de red inalámbrica

2. Encontrar la dirección IP LAN del dispositivo​

Después de conectarte, haz clic en el icono de información de la red conectada (el signo de exclamación a su derecha) para ver la información detallada de la red: la dirección IP asignada, la dirección MAC y más.

Diagrama de visualización de detalles de Wi‑Fi

Detalles de red en Device Info

3. Cambiar al acceso inalámbrico y verificar​

  1. En un ordenador conectado a la misma red local, abre un navegador y ve a la IP LAN que acabas de encontrar, por ejemplo http://192.168.4.200.
  2. Inicia sesión con tu contraseña de administrador: deberías acceder a la misma interfaz web que usaste por USB.
  3. Abre Real-time Preview y haz clic en Start para confirmar también las transmisiones de vídeo por Wi‑Fi.
Desconecta el cable USB para un funcionamiento totalmente inalámbrico

Una vez que la interfaz web funcione a través de la IP LAN, puedes desconectar con seguridad el cable USB Type‑C. La conexión USB solo transporta datos: el dispositivo sigue funcionando con su propia fuente de alimentación.

Sigue siendo necesaria la alimentación

Quitar el cable USB no corta la alimentación: reCamera Pro debe permanecer conectado a su fuente de alimentación de 12 V CC (u otra fuente de alimentación adecuada) para seguir funcionando.

Notas​

  • Si el ordenador y el dispositivo están en redes diferentes (por ejemplo, SSID de 2,4 GHz frente a 5 GHz que aíslan a los clientes, o una red de invitados), es posible que la IP LAN no sea accesible: pon ambos en la misma red.
  • La dirección Wi‑Fi puede cambiar cuando el dispositivo se vuelva a conectar. Para una instalación permanente, reserva una dirección fija para la MAC del dispositivo en tu router y completa el resto de la configuración de red en Network, time and access control.
  • Fallos de conexión durante este paso: consulta Troubleshoot by symptom.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...