Saltar al contenido principal

Análisis de Rostros por UDP con reCamera

Introducción​

Esta demo muestra cómo construir un sistema de análisis de rostros en tiempo real usando reCamera. El sistema realiza:

  • Detección de rostros: Usando el modelo de detección de rostros YOLO
  • Análisis de atributos: Estimación de edad, género y raza usando el modelo FairFace
  • Reconocimiento de emociones: Detección de emociones en 7 clases
  • Transmisión UDP: Envía fotogramas JPEG con metadatos de detección al PC vía UDP

La aplicación en C++ se ejecuta en reCamera y envía fotogramas de vídeo junto con los resultados de detección (cajas delimitadoras, atributos) a través de UDP. Un script receptor en Python ejecutándose en tu PC muestra el flujo de vídeo anotado en tiempo real.

Características clave:

  • Detección de rostros en tiempo real con control del umbral de confianza
  • Análisis de múltiples atributos por rostro (género, edad, raza, emoción)
  • Transmisión UDP eficiente con compresión JPEG
  • Inferencia con salto de fotogramas para reducir la carga de CPU/TPU
  • Estadísticas de rendimiento detalladas

Configuración de la Demo​

Para configurar esta demo, necesitas:

  1. Compilar de forma cruzada el programa en C++ en tu PC
  2. Ejecutar el ejecutable compilado en ReCamera
  3. Ejecutar el script receptor en Python en tu PC

1. Compilar el programa en C++​

nota

Antes de compilar esta solución, asegúrate de haber configurado el entorno de ReCamera-OS según la documentación principal del proyecto.

Configura las siguientes variables de entorno para el entorno de compilación de ReCamera-OS antes de ejecutar cmake:

export PATH='current compile chain path'/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH

Primero, asegúrate de tener los modelos requeridos:

  • yolo_face.cvimodel - Modelo de detección de rostros YOLO
  • age_gender_race.cvimodel - Modelo FairFace para edad/género/raza
  • emotion.cvimodel - Modelo de reconocimiento de emociones

Puedes descargar estos tres archivos de modelo desde la versión sscma-example-sg200x v1.0.1, o entrenar tus propios modelos y luego cuantizarlos/convertirlos al formato .cvimodel.

Ve al directorio de la solución y compila:

git clone https://github.com/RobotXTeam/sscma-example-sg200x.git
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
export SG200X_SDK_PATH='current clone path'/sg2002_recamera_emmc
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-std=c++17" ..
make -j$(nproc)

El ejecutable compilado estará en: build/face_udp

nota

El repositorio incluye modelos precompilados en la carpeta de la solución:

  • yolo-face_mixfp16.cvimodel
  • age_gender_race_bf16.cvimodel
  • emotion_bf16.cvimodel

2. Configurar ReCamera​

aviso

Antes de ejecutar el programa en C++, debes detener los servicios predeterminados de Node-RED ya que ocupan los recursos de la cámara. Ejecuta los siguientes comandos vía SSH:

sudo mv /etc/init.d/S03node-red /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S91sscma-node /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S93sscma-supervisor /etc/init.d/disable/

3. Ejecutar el ejecutable en ReCamera​

Sube el ejecutable compilado y los modelos a /home/recamera/ en ReCamera, luego ejecuta:

chmod +x face_udp
./face_udp <yolo_face.cvimodel> <age_gender_race.cvimodel> <emotion.cvimodel> [single|multi] [threshold] [skip] [udp_ip] [udp_port] [log_every_n_infer]

Parámetros​

ParámetroDescripciónPredeterminado
yolo_face.cvimodelModelo de detección de rostros YOLO (requerido)-
age_gender_race.cvimodelModelo FairFace (requerido)-
emotion.cvimodelModelo de emociones (requerido)-
single|multiTipo de cabeza YOLOmulti
thresholdUmbral de detección0.5 (multi) / 0.7 (single)
skipInferencia cada N fotogramas3 (multi) / 1 (single)
udp_ipDirección IP del PC para UDP-
udp_portNúmero de puerto UDP-
log_every_n_inferImprimir log cada N inferencias20

Comandos de ejemplo​

Uso básico (sin transmisión UDP):

./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bf16.cvimodel

Con transmisión UDP:

./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bfpf16.cvimodel multi 0.5 3 192.168.31.100 5001
nota

Recuerda reemplazar 192.168.31.100 con la dirección IP real de tu PC en la misma red que ReCamera.

4. Ejecutar el receptor en Python en el PC​

En tu PC, asegúrate de tener instalado Python con las librerías requeridas:

pip install opencv-python numpy

Ve al directorio de la solución y ejecuta:

cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
python3 udp_receiver.py

Salida esperada​

En la terminal de ReCamera​

El programa mostrará estadísticas de rendimiento en tiempo real cada 2 segundos:

========== Performance Stats (Last 2 Seconds) ==========
Video FPS: 30.2 | UDP FPS: 9.8
Frames: 300 | Inferences: 100

Average YOLO Timing:
Preprocess: 0.9 ms
Inference: 35.5 ms
Postprocess: 32.3 ms
Total: 68.7 ms

Average Attribute/Emotion Overhead:
mmap: 1.2 ms
AGR: 45.3 ms/frame | 45.3 ms/face
EMO: 12.1 ms/frame | 12.1 ms/face

UDP Send:
avg_send: 2.1 ms | throughput: 850.5 kbps
======================================

En la ventana del receptor en Python​

El PC mostrará una ventana que contiene:

  • Flujo de vídeo en vivo con fotogramas JPEG
  • Cajas delimitadoras de rostros (rectángulos verdes)
  • Etiquetas de atributos en la esquina superior izquierda:
    • Género (Male/Female)
    • Rango de edad
    • Clasificación de raza
    • Emoción (angry/disgust/fear/happy/sad/surprise/neutral)

Resolución de problemas​

Error de acceso a la cámara​

Si ves el error "No camera":

  • Asegúrate de que los servicios de Node-RED estén detenidos (ver Paso 2 arriba)
  • Comprueba la conexión de la cámara

Error de conexión UDP​

Si el PC no recibe datos:

  • Verifica que el PC y ReCamera estén en la misma red
  • Revisa la configuración del firewall en el PC
  • Confirma que el puerto UDP 5001 no esté bloqueado
  • Haz una prueba con ping entre los dispositivos

Error al cargar el modelo​

Si el modelo no se carga:

  • Verifica que los archivos de modelo estén subidos a /home/recamera/
  • Comprueba los permisos de archivo con ls -la
  • Asegúrate de tener suficiente espacio de almacenamiento

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...