Análisis de Rostros por UDP con reCamera
Introducción
Esta demo muestra cómo construir un sistema de análisis de rostros en tiempo real usando reCamera. El sistema realiza:
- Detección de Rostros: Usando el modelo de detección de rostros YOLO
- Análisis de Atributos: Estimación de edad, género y raza usando el modelo FairFace
- Reconocimiento de Emociones: Detección de emociones en 7 clases
- Transmisión UDP: Envía fotogramas JPEG con metadatos de detección al PC vía UDP
La aplicación en C++ se ejecuta en reCamera y envía fotogramas de vídeo junto con los resultados de detección (cajas delimitadoras, atributos) a través de UDP. Un script receptor en Python ejecutándose en tu PC muestra el flujo de vídeo anotado en tiempo real.
Características clave:
- Detección de rostros en tiempo real con control del umbral de confianza
- Análisis de múltiples atributos por rostro (género, edad, raza, emoción)
- Transmisión UDP eficiente con compresión JPEG
- Inferencia con salto de fotogramas para reducir la carga de CPU/TPU
- Estadísticas de rendimiento detalladas

Configuración de la Demo
Para configurar esta demo, necesitas:
- Compilar de forma cruzada el programa en C++ en tu PC
- Ejecutar el ejecutable compilado en reCamera
- Ejecutar el script receptor en Python en tu PC
1. Compilar el Programa en C++
Antes de compilar esta solución, asegúrate de haber configurado el entorno de ReCamera-OS según la documentación del proyecto principal.
Configura las siguientes variables de entorno para el entorno de compilación de ReCamera-OS antes de ejecutar cmake:
export PATH='current compile chain path'/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
Primero, asegúrate de tener los modelos requeridos:
yolo_face.cvimodel- Modelo de detección de rostros YOLOage_gender_race.cvimodel- Modelo FairFace para edad/género/razaemotion.cvimodel- Modelo de reconocimiento de emociones
Puedes descargar estos tres archivos de modelo desde la versión sscma-example-sg200x v1.0.1, o entrenar tus propios modelos y luego cuantizarlos/convertirlos al formato .cvimodel.
Navega al directorio de la solución y compila:
git clone https://github.com/RobotXTeam/sscma-example-sg200x.git
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
export SG200X_SDK_PATH='current clone path'/sg2002_recamera_emmc
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-std=c++17" ..
make -j$(nproc)
El ejecutable compilado estará en: build/face_udp
El repositorio incluye modelos precompilados en la carpeta de la solución:
yolo-face_mixfp16.cvimodelage_gender_race_bf16.cvimodelemotion_bf16.cvimodel
2. Configurar reCamera
Antes de ejecutar el programa en C++, debes detener los servicios predeterminados de Node-RED ya que ocupan los recursos de la cámara. Ejecuta los siguientes comandos vía SSH:
sudo /etc/init.d/S03node-red stop
sudo /etc/init.d/S91sscma-node stop
sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop
3. Ejecutar el Ejecutable en reCamera
Sube el ejecutable compilado y los modelos a /home/recamera/ en reCamera, luego ejecuta:
chmod +x face_udp
./face_udp <yolo_face.cvimodel> <age_gender_race.cvimodel> <emotion.cvimodel> [single|multi] [threshold] [skip] [udp_ip] [udp_port] [log_every_n_infer]
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Predeterminado |
|---|---|---|
yolo_face.cvimodel | Modelo de detección de rostros YOLO (requerido) | - |
age_gender_race.cvimodel | Modelo FairFace (requerido) | - |
emotion.cvimodel | Modelo de emociones (requerido) | - |
single|multi | Tipo de cabeza YOLO | multi |
threshold | Umbral de detección | 0.5 (multi) / 0.7 (single) |
skip | Inferir cada N fotogramas | 3 (multi) / 1 (single) |
udp_ip | Dirección IP del PC para UDP | - |
udp_port | Número de puerto UDP | - |
log_every_n_infer | Imprimir log cada N inferencias | 20 |
Comandos de Ejemplo
Uso básico (sin transmisión UDP):
./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bf16.cvimodel
Con transmisión UDP:
./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bfpf16.cvimodel multi 0.5 3 192.168.31.100 5001
Recuerda reemplazar 192.168.31.100 con la dirección IP real de tu PC en la misma red que reCamera.
4. Ejecutar el Receptor en Python en el PC
En tu PC, asegúrate de tener instalado Python con las librerías requeridas:
pip install opencv-python numpy
Navega al directorio de la solución y ejecuta:
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
python3 udp_receiver.py


Salida Esperada
En la Terminal de reCamera
El programa mostrará estadísticas de rendimiento en tiempo real cada 2 segundos:
========== Performance Stats (Last 2 Seconds) ==========
Video FPS: 30.2 | UDP FPS: 9.8
Frames: 300 | Inferences: 100
Average YOLO Timing:
Preprocess: 0.9 ms
Inference: 35.5 ms
Postprocess: 32.3 ms
Total: 68.7 ms
Average Attribute/Emotion Overhead:
mmap: 1.2 ms
AGR: 45.3 ms/frame | 45.3 ms/face
EMO: 12.1 ms/frame | 12.1 ms/face
UDP Send:
avg_send: 2.1 ms | throughput: 850.5 kbps
======================================
En la Ventana del Receptor en Python
El PC mostrará una ventana que contiene:
- Flujo de vídeo en vivo con fotogramas JPEG
- Cajas delimitadoras de rostros (rectángulos verdes)
- Etiquetas de atributos en la esquina superior izquierda:
- Género (Male/Female)
- Rango de edad
- Clasificación de raza
- Emoción (angry/disgust/fear/happy/sad/surprise/neutral)
Solución de Problemas
Error de Acceso a la Cámara
Si ves el error "No camera":
- Asegúrate de que los servicios de Node-RED estén detenidos (ver Paso 2 arriba)
- Comprueba la conexión de la cámara
Fallo en la Conexión UDP
Si el PC no recibe datos:
- Verifica que el PC y reCamera estén en la misma red
- Revisa la configuración del firewall en el PC
- Confirma que el puerto UDP 5001 no esté bloqueado
- Prueba con
pingentre los dispositivos
Error al Cargar el Modelo
Si el modelo no se carga:
- Verifica que los archivos de modelo estén subidos a
/home/recamera/ - Comprueba los permisos de archivo con
ls -la - Asegúrate de tener espacio de almacenamiento suficiente
Soporte Técnico y Debate sobre el Producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.