Saltar al contenido principal

reComputer AI Industrial R2000 Flash OS

La serie reComputer AI Industrial R2000 está alimentada por Raspberry Pi CM5 y el acelerador de IA Hailo-8, este sistema compacto de IA de borde ofrece 26 TOPS para procesamiento de visión multicanal en tiempo real. Con una CPU Cortex-A76 de cuatro núcleos, hasta 16GB de RAM, 64GB eMMC y una interfaz versátil, garantiza una integración perfecta en aplicaciones industriales de IA.

Requisitos de Hardware

Necesitas preparar el siguiente hardware

  • reComputer AI Industrial R2000 x 1
  • Computadora Host (Windows/Mac/Linux) x 1
  • Cable Ethernet x 1
  • Adaptador de corriente (12V-24V) BYO
  • Cable USB Type-C x 1

Requisitos de Software

Flash OS

Para computadora host Windows

  • Paso 1. Descarga el software Raspberry Pi Imager desde aquí

  • Paso 2. Abre el software Raspberry Pi Imager

pir

  • Paso 3. Presiona CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Opciones avanzadas

pir

  • Paso 4. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu OS preferido

pir

NOTA: Puedes seleccionar otro OS como Ubuntu de 64 bits navegando a Other general purpose OS

O puedes usar este enlace para descargar el archivo de imagen:

Ubuntu para raspberry-pi

  • Paso 5. Haz clic en CHOOSE STORAGE

  • Paso 6. Finalmente, haz clic en WRITE

pir

Por favor espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo esté completo.

Para computadora host MAC

precaución

Necesitas instalar homebrew antes de proceder con los siguientes pasos. Por favor abre una terminal y escribe brew -V para verificar si has configurado el entorno homebrew correcto, deberías ver la versión del entorno homebrew que has instalado.

  • Paso 1. Descarga e Instala la Aplicación Raspberry Pi Imager visitando este enlace

  • Paso 2. Abre la Aplicación Raspberry Pi Imager

pir

  • Paso 3. Presiona CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Opciones avanzadas

pir

Aquí puedes establecer un nombre de host, habilitar SSH, establecer una contraseña, configurar wifi, establecer configuraciones locales y más

  • Paso 4. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu OS preferido

pir

NOTA: Puedes seleccionar otro OS como Ubuntu de 64 bits navegando a Other general purpose OS

O puedes usar este enlace para descargar el archivo de imagen:

Ubuntu para raspberry-pi

  • Paso 5. Haz clic en CHOOSE STORAGE

  • Paso 6. Finalmente, haz clic en WRITE

pir

Para computadora host Linux

  • Paso 1. Descarga snap
sudo apt install snap
  • Paso 2. Descargar rpi-imager
snap install rpi-imager
  • Paso 3. Abrir el software Raspberry Pi Imager
rpi-imager

El resultado se muestra a continuación:

pir

  • Paso 4. Presiona CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Opciones avanzadas

pir

Aquí puedes establecer un nombre de host, habilitar SSH, establecer una contraseña, configurar wifi, establecer configuraciones locales y más

  • Paso 5. Haz clic en ELEGIR SO y selecciona tu SO preferido

NOTA: Puedes seleccionar otros SO como Ubuntu de 64 bits navegando a Otros SO de propósito general

O puedes usar este enlace para descargar el archivo de imagen:

Ubuntu para raspberry-pi

  • Paso 6. Haz clic en ELEGIR ALMACENAMIENTO y selecciona la unidad eMMC conectada

  • Paso 7. Finalmente, haz clic en SIGUIENTE y

pir

Por favor espera unos minutos hasta que el proceso de grabación esté completo. El resultado se muestra a continuación:

pir

Arrancar desde NVME

Actualizar EEPROM

Este método funciona si tienes un SSD y has arrancado el dispositivo exitosamente con emmc. Por favor asegúrate de que tu sistema sea el último sistema Raspberry Pi (Bookworm o posterior) y que tu firmware RPi 5 esté actualizado al 2023-12-06 (6 de diciembre) o más reciente, de lo contrario puede que no reconozca las configuraciones relacionadas con NVME.

Paso 1: Asegúrate de que tu sistema Raspberry Pi esté actualizado (Bookworm o posterior), ingresa el siguiente comando para actualizar el firmware RPi 5:

  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config

Desplázate hacia abajo hasta Advanced Options y presiona Enter:

pir

Desplázate hacia abajo hasta Bootloader Version y presiona Enter:

pir

Y finalmente elige Latest, y presiona Enter:

pir

Selecciona No aquí - quieres el bootloader latest.

pir

Y sal de la herramienta seleccionando Finish:

pir

Si se te pide reiniciar, selecciona Yes.

pir

Paso 2:Haz clic en Applications =>Accessories =>SD Card Copier en la pantalla principal, ejecuta el programa SD Card Copier, y copia el SO al SSD NVME como se muestra en la figura a continuación.

pir

Configurar la Raspberry Pi para arrancar desde el SSD NVMe

Si tienes fácil acceso a tu ranura de tarjeta SD podrías apagar tu Pi, sacar la tarjeta SD y (si todo funciona como se espera) debería arrancar automágicamente desde tu unidad NVMe la próxima vez que la inicies. Sin embargo, si quieres dejar la tarjeta SD donde está y aún así arrancar desde NVMe, necesitarás cambiar el orden de arranque.

Paso 1:Ingresa el siguiente comando:

  sudo raspi-config

Desplázate hacia abajo hasta Advanced Options y presiona Enter:

pir

Paso 2: Desplázate hacia abajo hasta Boot Order y presiona Enter:

pir

Paso 3: Elige NVMe/USB Boot y presiona Enter:

pir

La configuración será confirmada. Presiona Enter:

pir

Paso 4: Regresa a la primera pantalla seleccionando Back o presionando la tecla Esc. Luego navega a Finish usando la tecla de cursor derecha.

pir

Se te preguntará si quieres reiniciar ahora. Haz clic en Yes:

pir

Flashear ubuntu al NVME

Primero: Actualizar EEPROM con tarjeta SD

Por favor consulta este enlace.

Para establecer el orden de arranque NVMe como la máxima prioridad, usa el siguiente comando:

sudo rpi-eeprom-config --edit

Y luego cambia rpi-eeprom-config como se muestra a continuación:

BOOT_UART=1
BOOT_ORDER=0xf461
NET_INSTALL_AT_POWER_ON=1
PCIE_PROBE=1

Usa Ctrl+X e ingresa y para guardar el resultado. Y el resultado es el siguiente:

pir

Segundo: Grabar Ubuntu en el NVMe

Abrir Raspberry Pi Imager:

pir

Elegir el SO Ubuntu:

pir

Finalmente, hacer clic en Next y esperar a que se complete el proceso de grabación.

Tercero: Reemplazar el archivo del SO

Instalar pcie-fix.dtbo con este enlace

Copiar pcie-fix.dtbo al archivo /overlays como se muestra a continuación:

pir

Modificar el config.txt, añadir dtoverlay=pcie-fix al final del archivo como se muestra a continuación:

pir

Y luego usar Ctrl+X e introducir y para guardar este archivo.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...