Guía de ensamblaje de reComputer Industrial R20xx

El reComputer Industrial R20xx admite una variedad de comunicaciones inalámbricas IoT, incluidas 4G, 5G, LoRa®, Wi-Fi/BLE y Zigbee. Admite expansión mediante una ranura M.2 para almacenamiento SSD o capacidades de IA mediante un acelerador NPU. Si decides incluir el acelerador de IA directamente en tu compra, obtendrás 26 TOPS adicionales de potencia de cómputo. Además, nuestros servicios de ingeniería de hardware incluyen personalización de logotipo, marca del embalaje, etiquetado, grabación de firmware y servicios de creación de imágenes, proporcionando un soporte integral adaptado a tus necesidades específicas.
Este Wiki te mostrará cómo ensamblar y desensamblar la unidad para instalar componentes periféricos, así como las opciones de montaje.
Requisitos de hardware
Debes preparar el siguiente hardware
- reComputer Industrial R20xx x 1
- Accesorios
- Juego de destornilladores
- Punta Phillips + 3.5
- Punta Phillips + 3.0
- Punta plana - 2.5
Guía de desensamblaje del dispositivo
Seguir estos pasos debería ayudarte a desensamblar el dispositivo sin ningún problema.
Paso 1: Retira los cuatro tornillos de la parte inferior y quita los paneles frontal y trasero:
- Localiza y desenrosca los cuatro tornillos situados en la parte inferior del dispositivo utilizando un destornillador adecuado.
- Una vez retirados los tornillos, levanta con cuidado los paneles frontal y trasero del dispositivo.
Paso 2: Desenrosca las tuercas de los conectores de antena laterales y retira el panel inferior.
Paso 3: Retira los cuatro tornillos que fijan la PCB en su lugar.

Instalación de una tarjeta Nano SIM
Paso 1: Inserta la tarjeta Nano SIM en la ranura SIM.

Instalación de un SSD
Paso 1: Retira la tapa trasera siguiendo la guía de desensamblaje.
Paso 2: Inserta el SSD en el zócalo M.2 y aprieta los tornillos.

Ensamblaje del módulo y antena 5G/4G/LoRa®/Zigbee
Paso 1: Retira la placa de expansión y coloca el módulo 4G/módulo LoRa®/módulo Zigbee en la ranura Mini-PCIe/M.2 B-KEY y aprieta los tornillos.
Paso 2: Conecta el alimentador al orificio de la antena en la carcasa como se muestra en el siguiente diagrama.
Paso 3: Instala el alimentador en la base de antena del módulo correspondiente.

Ensamblaje del módulo TPM 2.0
Paso 1: Retira la tapa trasera siguiendo la guía de desensamblaje.
Paso 2: Inserta el módulo TPM 2.0 en el zócalo J26.

Ensamblaje del módulo UPS y PoE
Paso 1: Antes de instalar el módulo UPS y PoE en el lado del módulo CM5 de la placa, desensambla todo el dispositivo siguiendo la guía de desensamblaje proporcionada.
Paso 2: Instala el módulo UPS**
- Utilizando dos tornillos PM2.0xL5.0 y separadores M2.0x5.0, fija el módulo UPS en dos orificios sin almohadillas de contacto metálicas.
- Asegúrate de que el módulo UPS esté correctamente alineado y firmemente sujeto utilizando los tornillos y separadores proporcionados.
Paso 3:Instala el módulo PoE
- Alinea el módulo PoE con la ranura designada en la placa.
- Suelda con cuidado el módulo PoE en la placa, asegurando precisión para evitar daños a los componentes cercanos.

Guía de montaje
Guía de montaje en carril DIN
reComputer Industrial R20xx ofrece varios métodos de instalación. El clip para carril DIN y los tornillos de instalación están incluidos en el embalaje. Sigue el diagrama para fijar correctamente el clip de carril DIN a los orificios de montaje en el lateral del dispositivo. Una vez que los tornillos estén bien apretados, podrás instalar el dispositivo en el carril de montaje.
Pasos de instalación
- Paso 1: Coloca el dispositivo y el clip de carril en el borde superior del carril de perfil estándar en la posición mostrada y empuja el dispositivo hacia abajo.
- Paso 2: Gira el clip de carril del dispositivo desde abajo a través del carril de perfil estándar.
- Paso 3: Empuja el dispositivo en la dirección del carril de perfil estándar. Oirás que el dispositivo encaja en su lugar.
Pasos de retirada
- Paso 1: Empuja hacia abajo el dispositivo hasta que sea liberado por el clip de carril.
- Paso 2: Gira el dispositivo fuera del carril de perfil estándar.
- Paso 3: Levanta el dispositivo hacia arriba y retíralo.

Guía de montaje en pared
El método de montaje vertical también es adecuado para reComputer Industrial R20xx; sin embargo, los soportes de montaje no están incluidos en la caja y deben adquirirse por separado.
Pasos de instalación
- Paso 1: Coloca los soportes de montaje en la parte trasera del dispositivo.
- Paso 2: Fija los soportes con los tornillos suministrados.
- Paso 3: Marca los orificios de perforación, taladra los orificios necesarios en la pared y fija el dispositivo a la pared utilizando dos tornillos.

Lista de accesorios
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerle diferentes tipos de soporte y garantizar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.