Saltar al contenido principal

reComputer Industrial R22xx Flashear el SO

La serie reComputer Industrial R22xx está impulsada por Raspberry Pi CM5 y el acelerador de IA Hailo-8; este sistema compacto de IA en el borde ofrece 26 TOPS para procesamiento de visión multicanal en tiempo real. Con una CPU Cortex-A76 de cuatro núcleos, hasta 16GB de RAM, 64GB de eMMC y una interfaz versátil, garantiza una integración fluida en aplicaciones industriales de IA.

Requisitos de hardware

Necesitas preparar el siguiente hardware

  • reComputer Industrial R22xx x 1
  • Ordenador host (Windows/Mac/Linux) x 1
  • Cable Ethernet x 1
  • Adaptador de corriente (12V-24V) BYO

Requisitos de software

Flashear el SO

Para ordenador host con Windows

  • Paso 1. Haz clic en el siguiente enlace para descargar el archivo de imagen del dispositivo Selecciona el último y haz clic en el enlace de la fecha para descargar:
  • Paso 2. Descarga el software Raspberry Pi Imager desde aquí

  • Paso 3. Abre el software Raspberry Pi Imager

  • a.Descarga el instalador de configuración de rpiboot haciendo clic aquí para instalar los controladores necesarios y la herramienta de arranque.

  • b.Conecta reComputer R2200 al PC mediante un cable USB Type-C.

  • c.Windows ahora detectará el hardware e instalará los controladores necesarios.

  • d.Busca la herramienta rpiboot que instalamos antes y ábrela.

  • e.Abre el explorador de archivos y verás la eMMC del Computer Module 5 mostrada como un dispositivo de almacenamiento masivo USB.

  • f.Descarga el software Raspberry Pi Imager desde https://www.raspberrypi.org/software/ .

  • g.Abre el software Raspberry Pi Imager.

pir

  • Paso 4. Selecciona el archivo de imagen descargado.

pir

pir

  • Paso 5. En la pestaña Storage, selecciona el dispositivo de almacenamiento en el que escribir la imagen. Selecciona Next.

pir

  • Paso 6. Raspberry Pi OS y algunos sistemas operativos de terceros admiten personalización. Si estás instalando uno de estos sistemas operativos, puedes usar el siguiente conjunto de pasos en Imager para personalizarlo. Estos pasos son opcionales y se pueden omitir eligiendo Skip customisation. Para más instrucciones de configuración, consulta aquí

pir

Continúa grabando la imagen hasta que se complete correctamente.

pir

Desconecta el puerto USB-C, presiona de nuevo el botón de arranque y enciende/apaga la alimentación. Si puedes iniciar sesión en el sistema con normalidad, la imagen se ha grabado correctamente y se puede usar con normalidad.

Para ordenador host con MAC

precaución

Debes instalar homebrew antes de continuar con los siguientes pasos. Por favor abre una terminal y escribe brew -V para comprobar si has configurado correctamente el entorno de homebrew; deberías ver la versión del entorno de homebrew que has instalado.

  • Paso 1. Descarga e instala la aplicación Raspberry Pi Imager visitando este enlace

  • Paso 2. Abre la aplicación Raspberry Pi Imager

pir

  • Paso 3. Pulsa CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Advanced options

pir

Aquí puedes set a hostname, enable SSH, set a password, configure wifi, set local settings y más

  • Paso 4. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu sistema operativo preferido

pir

NOTA: Puedes seleccionar otros sistemas operativos como 64-bit Ubuntu navegando a Other general purpose OS

O puedes usar este enlace para descargar el archivo de imagen:

Ubuntun for raspberry-pi

  • Paso 5. Haz clic en CHOOSE STORAGE

  • Paso 6. Finalmente, haz clic en WRITE

pir

Para ordenador host con Linux

  • Paso 1. Descargar snap
sudo apt install snap
  • Paso 2. Descargar rpi-imager
snap install rpi-imager
  • Paso 3. Abrir el software Raspberry Pi Imager
rpi-imager

El resultado se muestra a continuación:

pir

  • Paso 4. Pulsa CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Advanced options

pir

Aquí puedes set a hostname, enable SSH, set a password, configure wifi, set local settings y más

  • Paso 5. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu sistema operativo preferido

NOTA: Puedes seleccionar otros sistemas operativos como 64-bit Ubuntu navegando a Other general purpose OS

O puedes usar este enlace para descargar el archivo de imagen:

Ubuntun for raspberry-pi

  • Paso 6. Haz clic en CHOOSE STORAGE y selecciona la unidad eMMC conectada

  • Paso 7. Finalmente, haz clic en NEXT y YES

pir

Espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo se complete. El resultado se muestra a continuación:

pir

Arrancar desde NVME

Actualizar EEPROM

Este método funciona si tienes un SSD y has arrancado el dispositivo correctamente con eMMC. Asegúrate de que tu sistema sea la última versión de Raspberry Pi (Bookworm o posterior) y de que el firmware de tu RPi 5 esté actualizado a 2023-12-06 (6 de diciembre) o más reciente; de lo contrario, es posible que no reconozca las configuraciones relacionadas con NVME.

Paso 1: Asegúrate de que tu sistema Raspberry Pi esté actualizado (Bookworm o posterior), introduce el siguiente comando para actualizar el firmware de la RPi 5:

  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config

Desplázate hacia abajo hasta Advanced Options y pulsa Enter:

pir

Desplázate hacia abajo hasta Bootloader Version y pulsa Enter:

pir

Y finalmente elige Latest, y pulsa Enter:

pir

Selecciona No aquí: quieres el bootloader latest.

pir

Y sal de la herramienta seleccionando Finish:

pir

Si se te pide reiniciar, selecciona Yes.

pir

Paso 2: Haz clic en Applications =>Accessories =>SD Card Copier en la pantalla principal, ejecuta el programa SD Card Copier y copia el sistema operativo al SSD NVME como se muestra en la figura siguiente.

pir

Configurar la Raspberry Pi para arrancar desde el SSD NVMe

Si tienes fácil acceso a la ranura de tu tarjeta SD, puedes apagar tu Pi, extraer la tarjeta SD y (si todo funciona como se espera) debería arrancar automáticamente desde tu unidad NVMe la próxima vez que la enciendas. Sin embargo, si quieres dejar la tarjeta SD donde está y aun así arrancar desde NVMe, tendrás que cambiar el orden de arranque.

Paso 1: Introduce el siguiente comando:

  sudo raspi-config

Desplázate hacia abajo hasta Advanced Options y pulsa Enter:

pir

Paso 2: Desplázate hacia abajo hasta Boot Order y pulsa Enter:

pir

Paso 3: Elige NVMe/USB Boot y pulsa Enter:

pir

Se confirmará la configuración. Pulsa Enter:

pir

Paso 4: Vuelve a la primera pantalla seleccionando Back o pulsando la tecla Esc. Luego navega hasta Finish usando la tecla de cursor derecha.

pir

Se te preguntará si quieres reiniciar ahora. Haz clic en Yes:

pir

Soporte técnico y debate sobre el producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...