Saltar al contenido principal

Instalación del módulo WiFi en reComputer Mini J501

Introducción​

En este documento, aprenderás cómo desmontar el reComputer Mini J501 e instalar o reemplazar un módulo Wi‑Fi (M.2 Key E).

La ranura Wi‑Fi se encuentra en la parte inferior de la placa carrier reComputer Mini J501. La placa de expansión trasera cubre la ranura M.2 Key E y debe retirarse para el servicio de Wi‑Fi. La placa de expansión superior tiene recortes que dejan expuestos los tornillos de montaje de la placa carrier, por lo que no es necesario retirarla durante el servicio. Los mismos pasos de desmontaje mediante la extracción de la placa carrier también se aplican al reemplazar la SSD NVMe (M.2 Key M): la placa de expansión trasera no cubre esa ranura.

aviso

Apaga el dispositivo y desconecta todos los cables (incluidos la entrada de CC y el Ethernet) antes de desmontarlo. Utiliza un manejo seguro frente a ESD al tocar la placa carrier y los módulos M.2.

reComputer Mini (J501)​

El reComputer Mini J501 utiliza la placa carrier Robotics J501 Mini con módulos NVIDIA Jetson AGX Orin (32GB/64GB), ofreciendo hasta 275 TOPS de rendimiento de IA en una carcasa industrial compacta. La placa carrier proporciona Ethernet dual, USB 3.2, DisplayPort y ranuras de expansión M.2, incluida M.2 Key E para Wi‑Fi/BT.

reComputer Mini J501 carrier board for Jetson AGX Orin

Para especificaciones del dispositivo, flasheo de JetPack y uso de interfaces, consulta Robotics J501 Mini carrier board Hardware and Getting Started.

Módulo Wi‑Fi​

Recomendamos utilizar un módulo Realtek M.2 Key E Wi‑Fi/BT que sea compatible con Jetson (por ejemplo, RTL8852BE).

Realtek M.2 Key E WiFi and Bluetooth module for Jetson

Conexión de hardware​

info

Esta guía se centra en la instalación del módulo Wi‑Fi. Para reemplazar la SSD NVMe, sigue solo los Pasos 2–3 y omite el Paso 4 (retirada de la placa de expansión trasera).

Paso 1. Prepara todos los materiales que se utilizarán.

  • Carcasa reComputer Mini J501 (apagada)
  • Módulo Wi‑Fi/BT M.2 Key E compatible
  • Cable(s) de antena IPEX (normalmente incluidos con el módulo Wi‑Fi)
  • Destornillador Phillips

Desmontar la carcasa del J501​

Paso 2. Retira la tapa superior de la carcasa.

reComputer Mini J501 with top enclosure cover removed

Paso 3. Retira la placa carrier principal.

Retira los cuatro tornillos de montaje de las esquinas de la placa carrier (marcados en rojo abajo).

Four corner mounting screws on the J501 carrier board marked in red
  • Levanta con cuidado la placa carrier y sáquela del chasis.
  • Coloca la placa sobre una superficie limpia y no conductora.
J501 carrier board removed from the chassis and placed on a work surface

Paso 4. Retira la placa de expansión trasera (solo para instalación de Wi‑Fi).

Gira la placa carrier de modo que la parte inferior quede hacia arriba. Una placa de expansión trasera está unida a la parte posterior mediante conectores placa a placa y bloquea el acceso a la ranura M.2 Key E. Omite este paso si solo estás reemplazando la SSD NVMe en la ranura M.2 Key M.

J501 carrier board flipped over with rear expansion board still attached via board-to-board connectors
  • Tira suavemente de la placa de expansión trasera alejándola de los conectores de la placa carrier.
  • Deja la placa de expansión trasera a un lado.

La ranura M.2 Key E (WiFi/BT) ahora está accesible. Los pasos siguientes cubren la instalación del módulo Wi‑Fi.

M.2 Key E WiFi slot behind the rear expansion board area and M.2 Key M NVMe SSD slot accessible on the back of the J501 carrier board

Instalar el módulo Wi‑Fi​

Paso 5. Inserta el módulo inalámbrico en el puerto M.2 Key E con el ángulo correcto (normalmente 30°), luego presiónalo hacia abajo y fíjalo con el tornillo de montaje.

Paso 6. Conecta el cable (o cables) de antena IPEX al módulo. Encamina los cables lejos de blindajes metálicos y orificios de tornillos para que no queden atrapados durante el reensamblaje.

WiFi module installed in M.2 Key E slot with IPEX antenna cable connected on the J501 carrier board

Volver a montar la carcasa del J501​

Paso 7. Vuelve a montar el dispositivo en orden inverso:

  1. Si la retiraste, vuelve a acoplar la placa de expansión trasera a la parte posterior de la placa carrier.
  2. Coloca la placa carrier de nuevo en el chasis y aprieta los cuatro tornillos de las esquinas.
  3. Vuelve a colocar la tapa superior de la carcasa.

Configuración de software (instalación del controlador)​

Si estás utilizando un módulo RTL8852BE, sigue:

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...