reComputer R1000 con Home Assistant
Introducción
El reComputer r1000, diseñado para Sistemas de Automatización de Edificios, cuenta con múltiples canales RS485 aislados que soportan comunicación tanto de alta como de baja velocidad. Es compatible con los protocolos BACnet, Modbus RTU y Modbus TCP/IP, lo que lo hace versátil para diversas necesidades de automatización. Esta guía proporciona una introducción concisa a la instalación de Home Assistant en el reComputer r1000, permitiendo la integración y control sin problemas de tus dispositivos de hogar inteligente.

Home Assistant es un software gratuito y de código abierto para automatización del hogar, que sirve como sistema de control central o hub de hogar inteligente para varios dispositivos. Diseñado con el control local en mente, asegura que tu Sistema de Gestión de Edificios (BMS) opere independientemente de servidores remotos o conexiones a internet, mejorando la seguridad y confiabilidad. Esto significa que tu BMS puede funcionar 24/7 sin las vulnerabilidades asociadas con dispositivos conectados a la nube, proporcionando una solución de automatización robusta y segura.
Comenzando
Antes de iniciar este proyecto, es posible que necesites preparar tu hardware con anticipación como se describe aquí.
Preparación del Hardware
| reComputer R1000 |
|---|
![]() |
During the HA installation process, we tested using wireless connectivity.
Preparación del Software
El reComputer viene con una versión Bookworm de 64 bits preinstalada. Esta guía cubre los pasos para instalar Home Assistant Supervised en ese sistema.
¿Por qué Home Assistant Supervised?
Hay algunos métodos para instalar Home Assistant en tu reComputer. Puedes optar por una instalación completa de Home Assistant, o si planeas ejecutar Home Assistant junto con otras aplicaciones sobre tu sistema operativo, el método supervisado es ideal. Otra opción es usar Docker, pero esto requiere configurar contenedores Docker separados como complementos. Esta guía se enfoca en el proceso de instalación más complejo del método Supervisado. No te preocupes—te guiaremos paso a paso.
Instalación de Home Assistant Supervised - Bookworm
Paso 1: Actualizar e Instalar Dependencias
sudo apt update
sudo apt-get install -y jq wget curl udisks2 apparmor-utils libglib2.0-bin network-manager dbus systemd-journal-remote systemd-resolved
Paso 2: Iniciar y Habilitar Network Manager
Verificar el estado de Network Manager
sudo systemctl status NetworkManager.service
NetworkManager no se inicia, iniciar y habilitar
sudo systemctl start NetworkManager
sudo systemctl enable NetworkManager
Paso 3: Modificar los Parámetros de Arranque
Edita el archivo cmdline.txt:
sudo nano /boot/firmware/cmdline.txt
Agrega lo siguiente al final de la línea:
systemd.unified_cgroup_hierarchy=false lsm=apparmor
Reinicia el sistema:
sudo reboot
Paso 4: Instalar Docker
sudo curl -fsSL get.docker.com | sh
sudo gpasswd -a $USER docker
newgrp docker
Paso 5: Instalar OS Agent
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.6.0/os-agent_1.6.0_linux_aarch64.deb
sudo dpkg -i os-agent_1.6.0_linux_aarch64.deb
Paso 6: Instalar Home Assistant Supervised
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/download/1.6.0/homeassistant-supervised.deb
sudo dpkg -i homeassistant-supervised.deb
Tras una corrección exitosa, aparecerá una pantalla azul que te permitirá seleccionar el modelo Raspberry Pi4 64.

Después de unos minutos, comenzará la instalación.
Luego puedes ver la interfaz del Dashboard de Home Assistant en un navegador web usando <tu_ip_del_recomputer>:8123.
Tomará algo de tiempo completar el proceso de inicio inicial. Una vez que haya terminado de iniciarse, crea una cuenta y sigue las instrucciones de configuración inicial

Si aparecen advertencias en las notificaciones, por favor reinicia el reComputer.
Soporte Técnico y Discusión de Productos
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.