Saltar al contenido principal

Detalles de cambios del producto reComputer R1000 V1.1

Introducción

Descubrimos que algunos usuarios tienen problemas con el control del pin DE al usar la función modbus del reComputer R1000 V1.0. Para una mejor experiencia del usuario, modificamos la asignación de pines para hacer que RS485 sea más utilizable. Y realizamos algunos ajustes al producto en general.

Descripción de cambios

1 Agregar un nuevo orificio de antena. Como se muestra en la siguiente figura. Ahora hay 3 orificios de antena. La serigrafía de la interfaz se ha ajustado en consecuencia.

2 La versión PCBA cambió de V1.0 a V1.1.

3 Ajuste de interfaz DSI: modificado de DSI0 a DSI1.

4 Conector de altavoz interno eliminado.

5 Los pines de control de dirección del transceptor DE para los tres grupos RS485 se cambian a pines que soportan la función RTS.

6 Algunos otros ajustes de pines. Por favor consulte Asignación de pines reComputer R1000 v1.1.

Soporte técnico y discusión del producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...