Saltar al contenido principal

reComputer R1100 Flash OS

El reComputer R1100, alimentado por el Raspberry Pi CM4, es una puerta de enlace IoT edge versátil con capacidades de IA. Cuenta con una gama completa de interfaces industriales, incluyendo 2x Ethernet, 2x USB, 2x RS485, 2x RS232, 2x DI, y 2x DO, junto con opciones flexibles de conectividad inalámbrica como 4G, LoRa®, y Wi-Fi/BLE. Estas características lo convierten en una opción ideal para diversas aplicaciones industriales. La serie reComputer R1100 se utiliza ampliamente en aplicaciones IoT, incluyendo adquisición de datos y monitoreo de procesos, control de automatización y robótica, fabricación inteligente, y comunicación y redes industriales. Su tamaño compacto, flexibilidad, bajo costo y programabilidad proporcionan un fuerte soporte para automatización, sistemas IoT y más allá.

Requisitos de Hardware

Necesitas preparar el siguiente hardware

  • reComputer R1100 x 1
  • Computadora Host (Windows/Mac/Linux) x 1
  • Cable Ethernet x 1
  • Adaptador de corriente (12V-24V) BYO
  • Cable USB Type-C x 1

Requisitos de Software

Arranque desde NVME

Flashear OS al NVME

Por favor consulta este enlace, y luego insértalo en la ranura M.2.

Arrancar desde emmc y actualizar eeprom

Usa un comando como el siguiente para abrir el archivo

sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update

Modifica como se muestra a continuación:

FIRMWARE_RELEASE_STATUS="latest"
RPI_EEPROM_USE_FLASHROM=1
CM4_ENABLE_RPI_EEPROM_UPDATE=1

Usa Ctrl+x para guardar el archivo.

Usa un comando como el siguiente para abrir el archivo

sudo nano /boot/firmware/config.txt

Modifica la parte [cm4] como se muestra a continuación:

[cm4]
dtparam=spi=on
dtoverlay=audremap
dtoverlay=spi-gpio40-45

Usa Ctrl+x para guardar el archivo, y reinicia la máquina usando el comando:

sudo reboot

Luego actualiza la eeprom usando un comando como el siguiente:

sudo rpi-eeprom-update -a

La salida es como se muestra a continuación:

recomputer@reComputer-R110x:~ $ sudo rpi-eeprom-update -a
BOOTLOADER: up to date
CURRENT: Tue Feb 11 05:00:13 PM UTC 2025 (1739293213)
LATEST: Tue Feb 11 05:00:13 PM UTC 2025 (1739293213)
RELEASE: latest (/usr/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/latest)
Use raspi-config to change the release.

VL805_FW: Using bootloader EEPROM
VL805: up to date
CURRENT:
LATEST:

Flashear la última eeprom y modificar el orden de arranque

Usa un comando como el siguiente para abrir raspi-config:

sudo raspi-config 

Desplázate hacia abajo hasta Advanced Options y presiona Enter:

pir

Desplázate hacia abajo hasta Bootloader Version y presiona Enter:

pir

Y finalmente elige Latest, y presiona Enter:

pir

Selecciona No aquí - quieres el bootloader latest.

pir

Y sal de la herramienta seleccionando Finish:

pir

Si se te pide reiniciar, selecciona Yes.

pir

Luego modifica el orden de arranque con un comando como el siguiente:

sudo -E rpi-eeprom-config --edit

Modifica el archivo como se muestra a continuación:

[all]
BOOT_UART=0
WAKE_ON_GPIO=1
POWER_OFF_ON_HALT=0
BOOT_ORDER=0xf416

Usa Ctrl+x para guardar el archivo, y luego reinicia tu máquina.

Pasos para Flashear el SO Raspbian

Nota: La imagen del sistema más reciente empaquetada por Seeed, incluyendo los controladores apropiados: pi-gen-expand

  • Paso 1. Asegúrate de que el interruptor esté configurado en Modo Flash según el diagrama a continuación:
Posición del InterruptorModoDescripciónnRPI-BOOT
imageModo normalArrancar desde eMMCBajo
imageModo FlashArrancar desde USBAlto
  • Paso 2. Por favor, use el cable de datos USB Type-C para conectar al puerto Type-C en el reComputer R1100, como se muestra en la imagen a continuación,
  • Paso 3. Por favor, conecte el cable de alimentación desde la fuente de alimentación al puerto de alimentación del reComputer R1100.

nota

La solución de alimentación utiliza un diodo rectificador de puente para protección contra polaridad inversa y es compatible con entradas tanto AC como DC. Esto asegura que independientemente de cómo estén conectados los terminales positivo y negativo de la fuente de alimentación, el circuito no se dañará. Al usar un rectificador de puente, la polaridad del voltaje de salida permanece fija independientemente de la polaridad de entrada DC, proporcionando protección efectiva contra polaridad inversa.

Ahora pasemos a la configuración del software en su computadora host. Por favor, siga los pasos según su sistema operativo deseado

Para Windows

  • Paso 1. Descargue el instalador de configuración rpiboot haciendo clic aquí para instalar los controladores necesarios y la herramienta de arranque

  • Paso 2. Conecte el reComputer R1100 a la PC mediante cable USB Type-C

Windows ahora encontrará el hardware e instalará los controladores necesarios

  • Paso 3. Busque la herramienta rpiboot que instalamos antes y ábrala

  • Paso 4. Abra el explorador de archivos y verá la eMMC del Computer Module 4 mostrada como un dispositivo de almacenamiento masivo USB

  • Paso 5. Descargue el software Raspberry Pi Imager desde aquí

  • Paso 6. Abra el software Raspberry Pi Imager

pir

  • Paso 7. Presione CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Opciones avanzadas

pir

Aquí puede establecer un nombre de host, habilitar SSH, establecer una contraseña, configurar WiFi, establecer configuraciones locales y más

nota

El sistema tiene preestablecido un nombre de usuario y contraseña. Por favor, establezca el nombre de usuario predeterminado como "recomputer" y la contraseña predeterminada como "12345678" al iniciar sesión. Si establece credenciales diferentes y encuentra problemas, por favor vuelva a flashear el SO si compró el primer lote de reComputer R1100.

  • Paso 8. Haga clic en CHOOSE OS y seleccione su SO preferido

pir

NOTA: Puede seleccionar otro SO como Ubuntu de 64 bits navegando a Other general purpose OS

O puede usar este enlace para descargar el archivo de imagen:

Ubuntu para raspberry-pi

  • Paso 9. Haga clic en CHOOSE STORAGE y seleccione la unidad eMMC conectada

  • Paso 10. Finalmente, haga clic en WRITE

pir

Por favor, espere unos minutos hasta que el proceso de flasheo esté completo.

  • Paso 11. Cambie el interruptor de Modo de Arranque de vuelta a la posición de modo Normal

Ahora puede saltar a aquí

Para MAC

precaución

Necesita instalar homebrew antes de proceder con los siguientes pasos. Por favor, abra una terminal y escriba brew -v para verificar si ha configurado el entorno homebrew correcto, debería ver la versión del entorno homebrew que ha instalado.

  • Paso 1. Clone el repositorio usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • Paso 2. Instalar libusb
brew install libusb
  • Paso 3. Instalar pkg-config
brew install pkg-config
  • Paso 4. Compilar usando make
make
  • Paso 5. Ejecutar el binario
sudo ./rpiboot
  • Paso 6. Conecta el reComputer R1100 a tu computadora Mac mediante un cable USB Type-C

  • Paso 7. Descarga e instala la aplicación Raspberry Pi Imager visitando este enlace

  • Paso 8. Abre la aplicación Raspberry Pi Imager

pir

  • Paso 9. Presiona CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de opciones avanzadas

pir

Aquí puedes establecer un nombre de host, habilitar SSH, establecer una contraseña, configurar wifi, establecer configuraciones de idioma y más

nota

El sistema tiene preestablecido un nombre de usuario y contraseña. Por favor establece el nombre de usuario predeterminado como "recomputer" y la contraseña predeterminada como "12345678" al iniciar sesión. Si estableces credenciales diferentes y encuentras problemas, por favor vuelve a flashear el SO si compraste el primer lote de reComputer R1100.

  • Paso 10. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu SO preferido

pir

NOTA: Puedes seleccionar otros SO como Ubuntu de 64 bits navegando a Other general purpose OS

O puedes usar este enlace para descargar el archivo de imagen:

Ubuntu para raspberry-pi

  • Paso 11. Haz clic en CHOOSE STORAGE y selecciona la unidad eMMC conectada

  • Paso 12. Finalmente, haz clic en WRITE

pir

Por favor espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo esté completo.

  • Paso 13. Cambia el interruptor de modo de arranque de vuelta a la posición de modo normal

Ahora puedes saltar a aquí

Para Linux

Usaremos Git para obtener el código fuente de rpiboot, así que asegúrate de que Git esté instalado

  • Paso 1. Abre una ventana de Terminal y escribe lo siguiente para actualizar la lista de paquetes
sudo apt-get update
  • Paso 2. Instala Git con el siguiente comando
sudo apt install git pkg-config make gcc libusb-1.0-0-dev
  • Paso 3. Git podría producir un error si la fecha no está configurada correctamente. Escribe lo siguiente para corregir esto
sudo date MMDDhhmm

NOTA: Donde MM es el mes, DD es la fecha, y hh y mm son horas y minutos respectivamente.

  • Paso 4. Clonar el repositorio de la herramienta usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • Paso 5. Compilar e instalar la herramienta usbboot
make
  • Paso 6. Conecta reComputer R1100 a la PC mediante cable USB Type-C

  • Paso 7. Ejecuta la herramienta usbboot y esperará una conexión

sudo ./rpiboot

El resultado se muestra a continuación:

pir

  • Paso 8. Descargar snap
sudo apt install snap
  • Paso 9. Descargar rpi-imager
snap install rpi-imager
  • Paso 10. Abrir el software Raspberry Pi Imager
rpi-imager

El resultado se muestra a continuación:

pir

  • Paso 11. Presiona CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Opciones avanzadas

Establece un nombre de host, establece una contraseña, configura wifi, establece configuraciones de idioma

pir

Habilita SSH

pir

Aquí puedes establecer un nombre de host, habilitar SSH, establecer una contraseña, configurar wifi, establecer configuraciones de idioma y más

nota

El sistema tiene preestablecido un nombre de usuario y contraseña. Por favor establece el nombre de usuario predeterminado como "recomputer" y la contraseña predeterminada como "12345678" al iniciar sesión. Si estableces credenciales diferentes y encuentras problemas, por favor vuelve a flashear el SO si compraste el primer lote de reComputer R1100.

  • Paso 11. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu SO preferido

NOTA: Puedes seleccionar otro SO como Ubuntu de 64 bits navegando a Other general purpose OS

O puedes usar este enlace para descargar el archivo de imagen:

Ubuntu para raspberry-pi

  • Paso 12. Haz clic en CHOOSE STORAGE y selecciona la unidad eMMC conectada

  • Paso 13. Finalmente, haz clic en NEXT y YES

pir

Por favor espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo esté completo. El resultado se muestra a continuación:

pir

  • Paso 14. Cambia el interruptor de Modo de Arranque de vuelta a la posición de modo Normal

Instalar Controladores

Acceder al reComputer R1100 vía SSH

nota

Los siguientes pasos requieren algunos conocimientos básicos de línea de comandos de Linux. Por favor prepárate una taza de café y alístate.

Siguiendo los pasos anteriores de flasheo del SO, el reComputer R1100 debería tener SSH habilitado con el nombre de host raspberrypi.local.

Ahora por favor conecta el cable Ethernet al reComputer R1100 y a un router que esté en la misma red que tu computadora host.

tip

Para probar si tu reComputer R1100 está en la misma red que la computadora host, puedes usar ping raspberrypi.local

si ves la siguiente salida después del comando ping, significa que ambos dispositivos están en la misma red:

pir

Para Windows
  • Paso 1. Abre Símbolo del sistema y escribe lo siguiente
  • Paso 2. Escribe yes para la solicitud

pir

  • Paso 3. Introduce la contraseña como sigue
raspberry
  • Paso 4. Si has iniciado sesión exitosamente en el Raspberry Pi OS, verás la siguiente salida

pir

Para Mac/Linux
  • Paso 1. Abre Terminal en la computadora y escribe lo siguiente
# ssh username@hostname
ssh [email protected]
  • Paso 2. Escriba para el siguiente mensaje
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXXXXXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
  • Paso 3. Cuando solicite la contraseña, escribe lo siguiente
# password for user
raspberry
  • Paso 4. Si has iniciado sesión exitosamente en el SO Raspberry Pi, verás la siguiente salida

pir

Instalar controladores de reComputer R1100 después de flashear un nuevo SO Raspbian

reComputer R1100 viene con los controladores necesarios preinstalados de fábrica, por lo que no necesitas instalar controladores adicionales. Sin embargo, si flasheas un nuevo SO por ti mismo, necesitas instalar los controladores necesarios por separado.

tip

Instalar controlador de SO de 32 bits, Por favor sigue cuidadosamente los pasos a continuación:

El Sistema Operativo que viene preinstalado en reComputer R1100 es de 64 bits, si deseas instalar un SO de 32 bits por favor usa el siguiente método para instalar los controladores DTS.

Por favor sigue el paso Acceder a reComputer R1100 vía SSH, y luego ingresa el siguiente comando:

echo arm_64bit=0 | sudo tee -a /boot/config.txt

Luego continúa con el proceso de instalación de controladores después de flashear el nuevo SO Raspbian

  • Paso 1. Clona el siguiente repositorio en el shell ssh que has conectado al reComputer R1100 desde los pasos anteriores
sudo apt install git -y
git clone --depth 1 https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays
  • Paso 2. Ingresa al repositorio
cd seeed-linux-dtoverlays
  • Paso 3. Escribe lo siguiente para instalar los controladores
sudo ./scripts/reTerminal.sh --device reComputer-R110x
  • Paso 4. Reinicia el reComputer R1100
sudo reboot

Este proceso asegurará que tus controladores estén actualizados antes de actualizar el firmware.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...