Saltar al contenido principal

Módulo Complementario de Relé Para XIAO

Descripción General

El Módulo Complementario de Relé Para XIAO es un módulo inteligente de Seeed Studio diseñado para controlar electrodomésticos alimentados por CA. Se caracteriza por la combinación de XIAO, a través del acceso ESPHome a Home Assistant para controlar una variedad de electrodomésticos, ¡haciendo que tu hogar sea más inteligente!

Características Clave y Especificaciones

ParámetroValor
Pin del ReléD1
Voltaje de Operación5V
Corriente de Operación1A
Vida del Relé100,000 Ciclos
Voltaje Máximo de Conmutación250VAC
Corriente Máxima de Conmutación10A
Resistencia eléctrica1.5x10^4 OPS (10A 250VAC, Carga resistiva, a 85°C, 1s encendido 9s apagado)

Para más información, haz clic aquí para descargar el archivo PDF.

Introducción

Si quieres seguir este tutorial completo, necesitarás preparar lo siguiente. Además del XIAO ESP32 C3, también puedes usar otros productos de la serie ESP32, como XIAO ESP32 C6 y XIAO ESP32 S3. El objetivo final de este proyecto es controlar el módulo de relé en Home Assistant.

XIAO ESP32C3Módulo de Relé

El contenido de este tutorial pasará ampliamente por los siguientes pasos.

  1. Selecciona tu entorno de Home Assistant
  2. Instalar y configurar ESPHome en Home Assistant
  3. Configurar la conexión XIAO ESP32C3 y ESPHome
  4. Agregar Módulo de Relé al Panel de Home Assistant

Firmware de Flash Rápido

Hemos creado una página de firmware de flash rápido para el XIAO, puedes usar el sitio de abajo directamente para flashear el firmware del Relé para el XIAO que tienes sin programar. El sitio detectará automáticamente el chip del XIAO que estás conectando, sin tener que elegir, y flasheará directamente la versión de firmware XIAO que corresponde al chip ESP32.

Selecciona tu entorno de Home Assistant

En esta rutina, no expandiremos sobre cómo instalar el entorno de Home Assistant, asumiremos que ya tienes un dispositivo Home Assistant funcionando.

Si deseas aprender cómo instalar Home Assistant, entonces puedes consultar el tutorial oficial. Recomendamos encarecidamente que instales Home Assistant usando un dispositivo x86 ya que esta es la forma más amigable para el usuario de instalar Home Assistant con Supervised.

Según la tabla anterior, es más apropiado instalar Home Assistant OS y Home Assistant Supervised, lo cual te quitará muchas molestias de las manos. Si estás ejecutando Home Assistant en Docker con OpenWRT (por ejemplo, usando LinkStar H68K), por favor no te preocupes, también te proporcionaremos una referencia detallada sobre cómo hacer esto.

También hemos escrito cómo instalar Home Assistant para algunos productos de Seeed Studio, por favor consúltalos.

Paso 1. Instalar ESPHome

Si tienes Home Assistant OS instalado, tiene una Tienda de Complementos, lo que hace mucho más fácil instalar ESPHome.

En la Tienda de Complementos, puedes buscar e instalar ESPHome.

Paso 2. Subir firmware al XIAO ESP32C3

Hemos creado una página de firmware de flash rápido para el XIAO, puedes usar el sitio de abajo directamente para flashear el firmware del Relé para el XIAO que tienes sin programar. El sitio detectará automáticamente el chip del XIAO que estás conectando, sin tener que elegir, y flasheará directamente la versión de firmware XIAO que corresponde al chip ESP32.

Paso 3. Agregar Módulo de Relé al Panel de Home Assistant

Después de flashear el firmware, puedes ver que hay una red inalámbrica llamada seedstudio-relay-module. Por favor conéctate a esta red e ingresa 192.168.4.1 en tu navegador para configurar la red para tu dispositivo. Por favor usa la misma red que tu Home Assistant.

Ve a setting, y Devices & services

En el área Discovered, encontrarás XIAO, haz clic en CONGFIUGE

Selecciona un área o déjalo por defecto, haz clic en FINISH

Después de eso, haz clic en Devices, encuentra xiao_esp32c3(lo nombraste antes) y haz clic en él

Aquí está la página del dispositivo ESPHome, puedes agregar algunas automatizaciones y demás. Ahora necesitamos agregarlo al panel, así que haz clic en él.

Haz clic en NEXT y haz clic en ADD TO DASHBOARD

Ahora, haz clic en Overview en el lado izquierdo

Verás que el Control de Relé aparece aquí

Paso 7. Usar el módulo de relé para controlar una lámpara de mesa

Podemos hacer clic en el interruptor para ver si el relé funciona bien. Si ves la pequeña luz verde en la placa cuando haces clic en el interruptor, ¡significa que funciona bien!


Remodelé mi pequeña lámpara de mesa con este módulo de relé. Corté el cable positivo y lo conecté a cada uno de los dos puertos del módulo de relé. Puedes ver el efecto en el video de abajo. Este módulo de relé no puede alimentar XIAO, así que por favor recuerda usar batería o cable USB para alimentar XIAO.

aviso

Por favor presta atención a la seguridad eléctrica y no toques los relés durante el encendido.

¡Felicidades por completar exitosamente tu viaje en el Módulo de Relé Para XIAO! ¡Hagamos más remodelaciones interesantes!

Recursos

[PDF] Esquemático del Módulo Complementario de Relé Para XIAO

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...