Saltar al contenido principal

DoA y VAD con reSpeaker XVF3800 44mm y XIAO ESP32-S3 Plus

El XVF3800 calcula la Dirección de Llegada (DoA) y la Detección de Actividad de Voz (VAD) dentro del propio chip. Un MCU host puede leer ambos resultados a través de I2C usando comandos basados en recursos, sin necesidad de procesar audio en bruto en el host. Este sketch consulta el ángulo de DoA y el indicador de voz cada 250 ms, transmite audio I2S al mismo tiempo y muestra el nivel RMS de cada canal para que puedas ver cuándo hay sonido presente.

reSpeaker XVF3800 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus

Requisitos previos​

  • La matriz debe estar ejecutando el firmware I2S; el control por I2C está disponible en este modo.
  • Arduino IDE con el paquete de placas ESP32 y la biblioteca Arduino Audio Tools. Consulta Preparación de software.
  • Placa seleccionada como XIAO_ESP32S3_Plus; es necesario seleccionar el número de puerto.

Cómo funciona​

El XVF3800 expone controles a través de servicers. Una lectura es una transacción I2C de dos pasos:

  1. Escribe resid, cmd | 0x80 y la longitud de carga útil esperada más uno.
  2. Lee status seguido de los bytes de la carga útil.
ServicioRESIDComandoCarga útil
Servicer de aplicación — versión de firmware4803 bytes: mayor, menor, corrección
Servicer GPO — DoA20184 bytes: ángulo (little-endian), indicador de voz (little-endian)

El bucle lee 256 tramas estéreo a la vez desde I2S, calcula el RMS para izquierda y derecha, y consulta DoA/VAD en un intervalo de 250 ms. Un valor de DoA por encima de 359 se muestra como N/A con el valor hexadecimal en bruto, y cualquier byte de estado XMOS distinto de cero se informa en lugar de ser decodificado.

Sketch de Arduino​

#include <Wire.h>
#include <math.h>
#include "AudioTools.h"

// =====================================================
// I2C CONFIGURATION
// =====================================================

#define XMOS_ADDR 0x2C

#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6

#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define GPO_SERVICER_RESID_DOA 18

#define DOA_READ_NUM_BYTES 4
#define DOA_RESPONSE_BYTES 5 // Status + 4-byte payload

// =====================================================
// I2S CONFIGURATION
// =====================================================

#define I2S_BCK_PIN 8
#define I2S_WS_PIN 7
#define I2S_DATA_TX_PIN 44
#define I2S_DATA_RX_PIN 43

#define SAMPLE_RATE 48000
#define CHANNELS 2
#define BITS 32

// 256 stereo frames per block
#define BLOCK_FRAMES 256

#define FRAME_BYTES (CHANNELS * (BITS / 8))
#define BLOCK_BYTES (BLOCK_FRAMES * FRAME_BYTES)

// =====================================================
// DOA POLLING
// =====================================================

#define DOA_INTERVAL_MS 250

unsigned long lastDoaMs = 0;

// =====================================================
// AUDIO OBJECTS
// =====================================================

AudioInfo audioInfo(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS);

I2SStream i2s;
I2SConfig cfg;

int32_t audioBuf[BLOCK_FRAMES * CHANNELS];

float rmsLeft = 0.0f;
float rmsRight = 0.0f;

// =====================================================
// GENERIC XMOS I2C READ
// =====================================================

// Returns true if the complete I2C response was received.
// The XMOS status byte is checked separately.

bool xmosReadBytes(
uint8_t resid,
uint8_t cmd,
uint8_t *payload,
uint8_t payloadLen,
uint8_t &status,
uint8_t &txError,
size_t &bytesReceived
) {

status = 0xFF;
txError = 0xFF;
bytesReceived = 0;

// Step 1: Send read command

Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);

Wire.write(resid);
Wire.write(cmd | 0x80);
Wire.write(payloadLen + 1);

txError = Wire.endTransmission();

if (txError != 0) {
return false;
}

// Step 2: Read status + payload

bytesReceived = Wire.requestFrom(
(uint8_t)XMOS_ADDR,
(uint8_t)(payloadLen + 1)
);

if (bytesReceived != (size_t)(payloadLen + 1)) {

while (Wire.available()) {
Wire.read();
}

return false;
}

// First byte is XMOS status

status = Wire.read();

// Remaining bytes are payload

for (uint8_t i = 0; i < payloadLen; i++) {
payload[i] = Wire.read();
}

return true;
}

// =====================================================
// READ FIRMWARE VERSION
// =====================================================

void readFirmwareVersion() {

uint8_t version[3] = {0};

uint8_t status;
uint8_t txError;
size_t received;

bool success = xmosReadBytes(
48, // Application Servicer
0, // VERSION command
version,
3,
status,
txError,
received
);

Serial.println("\nXMOS Firmware:");

if (!success) {

Serial.printf(
"I2C transport error: TX=%u, RX=%u/4\n",
txError,
(unsigned int)received
);

return;
}

if (status != 0) {

Serial.printf(
"Firmware version read failed. Status: 0x%02X\n",
status
);

return;
}

Serial.printf(
"Version: %u.%u.%u\n",
version[0],
version[1],
version[2]
);
}

// =====================================================
// READ DOA + SPEECH DETECTION
// =====================================================

bool readDOA(
uint16_t &doaAngle,
uint16_t &speech,
uint8_t &status,
uint8_t &txError,
size_t &bytesReceived,
uint8_t rawData[4]
) {

bool transportOK = xmosReadBytes(
GPO_SERVICER_RESID,
GPO_SERVICER_RESID_DOA,
rawData,
DOA_READ_NUM_BYTES,
status,
txError,
bytesReceived
);

if (!transportOK) {
return false;
}

// Do not decode payload if XMOS reports an error.
if (status != 0) {
return false;
}

// Little-endian payload

doaAngle =
(uint16_t)rawData[0] |
((uint16_t)rawData[1] << 8);

speech =
(uint16_t)rawData[2] |
((uint16_t)rawData[3] << 8);

return true;
}

// =====================================================
// AUDIO RMS CALCULATION
// =====================================================

// Channel 0 = Left
// Channel 1 = Right

float computeRMS(
const int32_t *samples,
size_t frames,
uint8_t channel
) {

if (frames == 0) {
return 0.0f;
}

double sum = 0.0;

for (size_t i = 0; i < frames; i++) {

double sample =
(double)samples[i * CHANNELS + channel]
/ 2147483648.0;

sum += sample * sample;
}

return (float)sqrt(sum / frames);
}

// =====================================================
// PRINT DOA ERROR INFORMATION
// =====================================================

void printDOAError(
uint8_t status,
uint8_t txError,
size_t bytesReceived,
const uint8_t rawData[4]
) {

if (txError != 0) {

Serial.printf(
"I2C write error: %u\n",
txError
);

return;
}

if (bytesReceived != DOA_RESPONSE_BYTES) {

Serial.printf(
"I2C response incomplete: %u / %u bytes\n",
(unsigned int)bytesReceived,
DOA_RESPONSE_BYTES
);

return;
}

Serial.printf(
"XMOS returned status: 0x%02X\n",
status
);

Serial.printf(
"Raw payload: %02X %02X %02X %02X\n",
rawData[0],
rawData[1],
rawData[2],
rawData[3]
);
}

// =====================================================
// SETUP
// =====================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

while (!Serial) {
delay(10);
}

AudioLogger::instance().begin(
Serial,
AudioLogger::Info
);

Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm I2S + DOA TEST");
Serial.println("================================");

// -----------------------------------------------
// Initialize I2C
// -----------------------------------------------

Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
);

Wire.setClock(100000);

delay(500);

Serial.println("I2C initialized");

// Read XMOS firmware version
readFirmwareVersion();

// -----------------------------------------------
// Initialize I2S
// -----------------------------------------------

Serial.println("\nStarting I2S...");

cfg = i2s.defaultConfig(RX_MODE);

cfg.copyFrom(audioInfo);

cfg.pin_bck = I2S_BCK_PIN;
cfg.pin_ws = I2S_WS_PIN;

// Retain both data pin assignments
cfg.pin_data = I2S_DATA_TX_PIN;
cfg.pin_data_rx = I2S_DATA_RX_PIN;

// XIAO = I2S slave
cfg.is_master = false;

if (!i2s.begin(cfg)) {

Serial.println("ERROR: I2S initialization failed!");

while (true) {
delay(1000);
}
}

Serial.println("I2S initialized successfully");

Serial.println("Sample rate : 48000 Hz");
Serial.println("Channels : Stereo");
Serial.println("Bit depth : 32-bit");

Serial.println("BCLK : GPIO8");
Serial.println("LRCLK : GPIO7");
Serial.println("TX : GPIO44");
Serial.println("RX : GPIO43");

Serial.println("\nDOA polling started");
Serial.println("Ready!");

lastDoaMs = millis();
}

// =====================================================
// MAIN LOOP
// =====================================================

void loop() {

// -----------------------------------------------
// STEP 1: Receive I2S audio
// -----------------------------------------------

size_t bytesRead = i2s.readBytes(
(uint8_t *)audioBuf,
BLOCK_BYTES
);

size_t framesRead =
bytesRead / FRAME_BYTES;

// -----------------------------------------------
// STEP 2: Calculate audio RMS
// -----------------------------------------------

if (framesRead > 0) {

rmsLeft = computeRMS(
audioBuf,
framesRead,
0
);

rmsRight = computeRMS(
audioBuf,
framesRead,
1
);
}

// -----------------------------------------------
// STEP 3: Poll DOA every 250 ms
// -----------------------------------------------

unsigned long now = millis();

if (now - lastDoaMs >= DOA_INTERVAL_MS) {

lastDoaMs = now;

uint16_t doaAngle = 0;
uint16_t speech = 0;

uint8_t status = 0xFF;
uint8_t txError = 0xFF;

size_t bytesReceived = 0;

uint8_t rawData[4] = {0};

bool success = readDOA(
doaAngle,
speech,
status,
txError,
bytesReceived,
rawData
);

// -------------------------------------------
// STEP 4: Print results
// -------------------------------------------

if (success) {

Serial.print("DOA: ");

if (doaAngle <= 359) {
Serial.printf(
"%3u deg",
doaAngle
);
} else {
Serial.printf(
"N/A (0x%04X)",
doaAngle
);
}

Serial.printf(
" | Speech: %s",
speech == 1 ? "DETECTED" :
speech == 0 ? "SILENT" : "UNKNOWN"
);

Serial.printf(
" | RMS L: %.5f | RMS R: %.5f\n",
rmsLeft,
rmsRight
);

} else {

Serial.print("DOA read failed: ");

printDOAError(
status,
txError,
bytesReceived,
rawData
);
}
}

if (bytesRead == 0) {
delay(1);
}
}

Resultado esperado​

================================
ReSpeaker 44mm I2S + DOA TEST
================================

XMOS Firmware:
Version: 1.0.0

Starting I2S...
I2S initialized successfully
Sample rate : 48000 Hz
Channels : Stereo
Bit depth : 32-bit
BCLK : GPIO8
LRCLK : GPIO7
TX : GPIO44
RX : GPIO43

DOA polling started
Ready!

DOA: 135 deg | Speech: DETECTED | RMS L: 0.00321 | RMS R: 0.00298
DOA: 136 deg | Speech: DETECTED | RMS L: 0.00344 | RMS R: 0.00301
DOA: N/A (0xFFFF) | Speech: SILENT | RMS L: 0.00002 | RMS R: 0.00002

When nobody is speaking, Speech: SILENT and the reported angle is not meaningful — the XVF3800 reports an out-of-range value.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...