Saltar al contenido principal

Efectos LED para reSpeaker XVF3800 44mm con XIAO ESP32-S3 Plus

Los 24 × WS2812 LED en la matriz de 44 mm son controlados por el XVF3800. Un MCU host puede tomar el control sobre I2C: alimentar el raíl de LED, elegir un efecto, ajustar el brillo y la velocidad, y enviar un color RGB. Este sketch recorre siete colores cada dos segundos y lee cada color de vuelta para confirmar que el comando se recibió correctamente.

reSpeaker XVF3800 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus

Requisitos previos​

  • La matriz debe estar ejecutando el firmware I2S; el control por I2C está disponible en este modo.
  • Arduino IDE con el paquete de placas ESP32. La biblioteca Arduino Audio Tools no es necesaria para este sketch. Consulta Preparación de software.
  • Placa seleccionada como XIAO_ESP32S3_Plus, es necesario seleccionar el número de puerto.

Comandos de control de LED​

Todos los comandos van al servicio GPO (RESID 20). Las escrituras usan la forma [resid, cmd, len, payload...]; las lecturas usan [resid, cmd | 0x80, len + 1] y devuelven primero un byte de estado.

ComandoIDPayloadNotas
Escritura de valor GPO1pin, valorSe usa para conmutar el raíl de alimentación de los LED (X0D33 = 33)
Efecto LED121 byteConsulta la tabla de efectos a continuación
Brillo LED131 byte0–255
Velocidad LED151 byteVelocidad de animación del efecto
Color LED164 bytesAzul, Verde, Rojo, 0x00
EfectoValorDescripción
LED_EFFECT_OFF0LED apagados
LED_EFFECT_BREATHING1Fundido de respiración
LED_EFFECT_RAINBOW2Ciclo arcoíris
LED_EFFECT_SOLID3Color sólido único
LED_EFFECT_DOA4Indicador de dirección DoA
LED_EFFECT_RING5Animación en anillo
nota

El valor de color se almacena como 0xRRGGBB en el sketch, pero se transmite en little-endian, por lo que los bytes del payload son Azul, Verde, Rojo, 0x00.

Cómo funciona​

  1. setup() inicia I2C a 100 kHz y espera 2,5 s a que termine la animación de arranque del propio XVF3800.
  2. Habilita el raíl de alimentación de los LED con una escritura GPO al pin 33, ajusta el brillo a 150 y selecciona LED_EFFECT_SOLID.
  3. applyColor() envía el color, espera 30 ms y luego lee el color de vuelta y compara los 24 bits bajos con lo que se envió, imprimiendo Color readback PASS o MISMATCH.
  4. loop() avanza al siguiente color cada dos segundos.

Si los botones y los LED están conectados al XIAO en lugar del XVF3800 (conmutador de ruteo en D11), el anillo también se puede controlar desde WS2812_DIN_XIAO en D15 como una cadena WS2812 simple. El siguiente sketch utiliza la ruta a través del XVF3800.

Sketch de Arduino​

#include <Wire.h>

// =====================================================
// I2C CONFIGURATION
// =====================================================

#define XMOS_ADDR 0x2C

#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6

#define GPO_SERVICER_RESID 20

#define CMD_GPO_WRITE_VALUE 1

#define CMD_LED_EFFECT 12
#define CMD_LED_BRIGHTNESS 13
#define CMD_LED_SPEED 15
#define CMD_LED_COLOR 16

#define LED_POWER_PIN 33

// LED effect modes
#define LED_EFFECT_OFF 0
#define LED_EFFECT_BREATHING 1
#define LED_EFFECT_RAINBOW 2
#define LED_EFFECT_SOLID 3
#define LED_EFFECT_DOA 4
#define LED_EFFECT_RING 5

// =====================================================
// LED CONFIGURATION
// =====================================================

#define LED_BRIGHTNESS 150

// Change LED color every 2 seconds
#define COLOR_INTERVAL_MS 2000

// =====================================================
// COLOR DEFINITIONS
// Format: 0xRRGGBB
// =====================================================

struct LEDColor {
const char *name;
uint32_t value;
};

LEDColor colors[] = {
{"RED", 0xFF0000},
{"GREEN", 0x00FF00},
{"BLUE", 0x0000FF},
{"ORANGE", 0xFF8800},
{"PURPLE", 0x8000FF},
{"WHITE", 0xFFFFFF},
{"YELLOW", 0xFFFF00}
};

const uint8_t COLOR_COUNT =
sizeof(colors) / sizeof(colors[0]);

uint8_t currentColor = 0;

unsigned long lastColorChange = 0;

// =====================================================
// XMOS I2C WRITE
// =====================================================

bool xmos_write_bytes(
uint8_t resid,
uint8_t cmd,
const uint8_t *value,
uint8_t write_byte_num
) {

Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);

Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(write_byte_num);

for (uint8_t i = 0; i < write_byte_num; i++) {
Wire.write(value[i]);
}

uint8_t error = Wire.endTransmission();

if (error != 0) {

Serial.printf(
"I2C write failed! RESID=%u CMD=%u ERROR=%u\n",
resid,
cmd,
error
);

return false;
}

return true;
}

// =====================================================
// ENABLE LED POWER
// GPIO X0D33 HIGH = WS2812 LED POWER ENABLE
// =====================================================

bool setLEDPower(bool enable) {

uint8_t payload[2] = {
LED_POWER_PIN,
enable ? 1 : 0
};

bool result = xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_GPO_WRITE_VALUE,
payload,
2
);

if (result) {
Serial.printf(
"LED power: %s\n",
enable ? "ON" : "OFF"
);
}

return result;
}

// =====================================================
// SET LED EFFECT
// =====================================================

bool setLEDEffect(uint8_t effect) {

uint8_t payload[1] = {effect};

bool result = xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_EFFECT,
payload,
1
);

if (result) {
Serial.printf("LED effect set: %u\n", effect);
}

return result;
}

// =====================================================
// SET LED BRIGHTNESS
// =====================================================

bool setLEDBrightness(uint8_t brightness) {

uint8_t payload[1] = {brightness};

bool result = xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_BRIGHTNESS,
payload,
1
);

if (result) {
Serial.printf("LED brightness: %u\n", brightness);
}

return result;
}

// =====================================================
// SET LED SPEED
// =====================================================

bool setLEDSpeed(uint8_t speed) {

uint8_t payload[1] = {speed};

return xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_SPEED,
payload,
1
);
}

// =====================================================
// SET LED COLOR
// Color format: 0xRRGGBB
// =====================================================

bool setLEDColor(uint32_t color) {

// Serialize uint32_t in little-endian order.
// Byte 0 = Blue
// Byte 1 = Green
// Byte 2 = Red
// Byte 3 = Reserved

uint8_t payload[4] = {
(uint8_t)(color & 0xFF),
(uint8_t)((color >> 8) & 0xFF),
(uint8_t)((color >> 16) & 0xFF),
0x00
};

bool result = xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_COLOR,
payload,
4
);

if (result) {

Serial.printf(
"LED color command sent: 0x%06lX\n",
(unsigned long)(color & 0xFFFFFF)
);

Serial.printf(
"Payload: %02X %02X %02X %02X\n",
payload[0],
payload[1],
payload[2],
payload[3]
);
}

return result;
}

// =====================================================
// READ BACK LED COLOR
// =====================================================

bool readLEDColor(uint32_t &color) {

Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);

Wire.write(GPO_SERVICER_RESID);
Wire.write(CMD_LED_COLOR | 0x80);
Wire.write(5); // Status + 4-byte payload

if (Wire.endTransmission() != 0) {
Serial.println("LED color read command failed");
return false;
}

uint8_t received = Wire.requestFrom(
(uint8_t)XMOS_ADDR,
(uint8_t)5
);

if (received != 5) {

Serial.printf(
"LED read response incomplete: %u/5\n",
received
);

while (Wire.available()) {
Wire.read();
}

return false;
}

uint8_t status = Wire.read();

uint8_t b0 = Wire.read();
uint8_t b1 = Wire.read();
uint8_t b2 = Wire.read();
uint8_t b3 = Wire.read();

if (status != 0) {
Serial.printf(
"LED read status error: 0x%02X\n",
status
);

return false;
}

color =
((uint32_t)b3 << 24) |
((uint32_t)b2 << 16) |
((uint32_t)b1 << 8) |
b0;

Serial.printf(
"LED readback: 0x%06lX\n",
(unsigned long)(color & 0xFFFFFF)
);

return true;
}

// =====================================================
// APPLY COLOR
// =====================================================

void applyColor(uint8_t index) {

if (index >= COLOR_COUNT) {
return;
}

Serial.println("\n----------------------------");

Serial.printf(
"Changing LED color to: %s\n",
colors[index].name
);

if (!setLEDColor(colors[index].value)) {
Serial.println("Color update failed!");
return;
}

delay(30);

uint32_t readback = 0;

if (readLEDColor(readback)) {

if ((readback & 0xFFFFFF) ==
(colors[index].value & 0xFFFFFF)) {

Serial.println("Color readback PASS");

} else {

Serial.println("Color readback MISMATCH");
}
}

Serial.println("----------------------------");
}

// =====================================================
// SETUP
// =====================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);
delay(1000);

Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm LED COLOR TEST");
Serial.println("================================");

// Initialize I2C
Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
);

Wire.setClock(100000);

Serial.println("I2C initialized");

// Allow XMOS startup LED initialization to finish
delay(2500);

// Enable LED hardware power
setLEDPower(true);

delay(100);

// Configure LED brightness
setLEDBrightness(LED_BRIGHTNESS);

// Configure solid color mode
setLEDEffect(LED_EFFECT_SOLID);

delay(100);

// Start with RED
applyColor(currentColor);

lastColorChange = millis();

Serial.println("\nAutomatic LED color changing started");
}

// =====================================================
// LOOP
// =====================================================

void loop() {

unsigned long now = millis();

if (now - lastColorChange >= COLOR_INTERVAL_MS) {

lastColorChange = now;

currentColor++;

if (currentColor >= COLOR_COUNT) {
currentColor = 0;
}

applyColor(currentColor);
}
}

Resultado esperado​

================================
ReSpeaker 44mm LED COLOR TEST
================================
I2C initialized
LED power: ON
LED brightness: 150
LED effect set: 3

----------------------------
Changing LED color to: RED
LED color command sent: 0xFF0000
Payload: 00 00 FF 00
LED readback: 0xFF0000
Color readback PASS
----------------------------

Automatic LED color changing started

----------------------------
Changing LED color to: GREEN
LED color command sent: 0x00FF00
Payload: 00 FF 00 00
LED readback: 0x00FF00
Color readback PASS
----------------------------

El anillo debe alternar entre rojo, verde, azul, naranja, morado, blanco y amarillo cada dos segundos.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...