Saltar al contenido principal

Uso del Botón Usr

El botón de usuario está conectado al XMOS XU316 y aún no está programado (reservado para uso futuro). Si quieres usar este botón con XIAO ESP32S3, conecta el pin Usr al pin D2 o D3.

tip

El uso del botón de silencio es el mismo.

pir

Este ejemplo conecta el pin Usr a D3, y luego usa XIAO ESP32S3 para detectar si el botón está presionado.

Código

const int buttonPin = D3;  
int buttonState = 0;

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);

if (buttonState == LOW) {
Serial.println("Button Pressed");
} else {
Serial.println("Button Released");
}

delay(500);
}

Abre el Monitor Serie, cuando operes el botón, el registro mostrará el estado del botón.

pir

Loading Comments...