Saltar al contenido principal

Guía de reSpeaker Clip Basic SDK

reSpeaker Clip

Versión: coincide con el paquete clip __version__ = 1.0.0
Producto: grabadora portátil reSpeaker Clip

Descripción general​

La Guía de reSpeaker Clip Basic SDK explica cómo las aplicaciones del host se comunican con el dispositivo y lo controlan mediante BLE, Wi‑Fi, comandos AT, GATT y flujos de trabajo de transferencia de archivos. El SDK de Python se proporciona como la implementación de referencia principal, junto con herramientas de línea de comandos (CLI) y basadas en la Web.

Esta guía cubre:

  • Transportes: canales de comunicación BLE y Wi‑Fi/UDP.
  • Protocolos de comunicación: comandos AT, características GATT y enmarcado de transferencia de archivos.
  • Modelo de grabación: modos de grabación, máquina de estados del dispositivo y formato de archivo.
  • Flujo de datos de extremo a extremo: desde la conexión hasta la salida de audio descargada.
  • Implementaciones de referencia: SDK de Python (paquete clip), herramientas CLI e interfaz Web.

El Basic SDK se centra en usar las capacidades actuales del dispositivo desde el lado del host. No incluye por sí mismo transcripción en la nube, resumen mediante IA, gestión de cuentas ni servicios de aplicaciones móviles. Esos flujos de trabajo deben construirse sobre los archivos de audio descargados o integrarse con otro servicio.

Dónde encaja esta guía​

Si eres nuevo en reSpeaker Clip, primero lee la Guía de inicio rápido de reSpeaker Clip.

La Guía de inicio rápido presenta el producto, los escenarios objetivo, las capacidades de hardware y los flujos de trabajo normales del usuario.

Esta guía se centra en el desarrollo del lado de la aplicación:

  • comunicarse con el dispositivo mediante BLE o Wi‑Fi;
  • controlar la grabación y la configuración del dispositivo;
  • gestionar y descargar sesiones de grabación;
  • comprender los comandos AT, GATT y los protocolos de transferencia de archivos;
  • integrar estas capacidades mediante herramientas de Python, CLI o Web.

Elige la guía adecuada de reSpeaker Clip​

La documentación de reSpeaker Clip está organizada por capa de desarrollo. Comienza con Getting Started para la configuración del producto y los flujos de trabajo normales. Usa el Basic SDK cuando una aplicación host necesite controlar el dispositivo o descargar grabaciones. Continúa con Service Integration cuando un servicio de larga ejecución necesite poseer la conexión con el dispositivo y exponer APIs. Usa el Firmware SDK solo cuando necesites cambiar el comportamiento del lado del dispositivo, los protocolos o el procesamiento de audio.

Instalación​

Requisitos​

  • Python 3.10+
  • Adaptador Bluetooth (modo BLE)
  • Adaptador Wi‑Fi (modo Wi‑Fi)

Clonar el repositorio​

Puedes encontrar el repositorio de GitHub aquí.

git clone <repository-url>

Instalar dependencias​

Después de activar el entorno virtual, instala las dependencias necesarias:

pip install -r requirements.txt

Estructura del proyecto​

applications/clip/tests/
├── clip/ Biblioteca SDK (importable)
│ ├── __init__.py
│ ├── client.py Conexión BLE + transporte de comandos AT
│ ├── commands.py Envoltorios de comandos AT de alto nivel
│ ├── transfer.py Transferencia de archivos BLE + SessionSync
│ ├── codec.py Utilidades de códec Opus/Ogg
│ ├── wifi.py Transporte WiFi UDP + WiFiSync
│ ├── progress.py Utilidades para barras de progreso
│ ├── utils.py Utilidades de combinación de archivos y formato
│ └── exceptions.py Clases de excepciones personalizadas
├── tools/ Scripts CLI y utilidades
│ ├── clip-cli.py CLI principal (BLE + WiFi + USB)
│ ├── clip-web.py Interfaz web
│ ├── record.py Herramienta de control de grabación
│ ├── sync.py Utilidad de sincronización de archivos
│ ├── udp_sync.py Sincronización WiFi UDP
│ ├── udp_terminal.py Terminal WiFi UDP
│ ├── ble_terminal.py Terminal interactivo BLE
│ ├── serial_terminal.py Terminal serie USB CDC
│ └── decode_opus.py Utilidad de decodificación Opus
├── tests/ Suite de pruebas
│ ├── conftest.py Fixtures compartidas (device_session, mock_device)
│ ├── test_basic.py Comandos AT: VERSION, STATE, TIME, PAIR, errores
│ ├── test_config.py Configuración: MODE, AUTODEL, BRIGHTNESS
│ ├── test_recording.py Grabación: START/STOP, marcadores, transiciones de estado
│ ├── test_storage.py Almacenamiento: LIST, DELETE, persistencia, cantidad de archivos
│ ├── test_transfer.py Transferencia: descarga, sincronización, progreso, concurrencia
│ └── test_unit.py Pruebas unitarias (no requieren dispositivo)
├── workspace/ Scripts de ejemplo del espacio de trabajo
│ └── complete_example.py
├── requirements.txt
├── README.md
└── pytest.ini

Módulos del SDK​

MóduloDescripción
client.pyComunicación con dispositivos BLE
commands.pyComandos AT de alto nivel
transfer.pySincronización de archivos
codec.pyCodificación/decodificación de audio
wifi.pyTransporte WiFi
progress.pyVisualización del progreso
utils.pyFunciones auxiliares
exceptions.pyClases de excepciones

Capacidades del SDK​

El SDK de Python admite los siguientes flujos de trabajo:

  • Configurar el dispositivo: modo de grabación, bitrate, complejidad, política de borrado automático, brillo del OLED, nombre del dispositivo BLE y ajustes relacionados.
  • Controlar la grabación: iniciar, detener, pausar, reanudar y añadir marcadores.
  • Gestionar sesiones: listar, consultar, eliminar, depurar y formatear la tarjeta SD.
  • Descargar archivos: transferir grabaciones mediante BLE o Wi‑Fi/UDP, con soporte de reanudación.
  • Convertir audio: volver a encapsular los datos Opus sin procesar del dispositivo en OGG/Opus, o decodificar a WAV mono de 16 kHz mediante una ruta de decodificación Opus.
  • Leer estado y eventos: nivel de batería, estado de carga, estado del dispositivo, cambios en la máquina de estados y callbacks de visualización de audio en tiempo real.
  • Manage sessions: list, query, delete, purge, and format the SD card.
  • Download files: transfer recordings over BLE or Wi-Fi/UDP, with resume support.
  • Convert audio: re-container device raw Opus data into OGG/Opus, or decode to 16 kHz mono WAV through an Opus decoding path.
  • Read status and events: battery level, charging state, device state, state-machine changes, and real-time audio-visualization callbacks.

La elección del transporte es importante:

  • Usa BLE a través de ClipDevice para configuración portátil, control de grabación y descargas pequeñas.
  • Usa Wi-Fi/UDP a través de WiFiDevice o WiFiSync para descargas masivas. Es más rápido y más estable para sesiones de grabación largas.
  • El control de grabación es solo por BLE. La descarga de archivos funciona tanto en BLE como en Wi-Fi.

Conceptos básicos​

Esta sección describe la vista del lado host utilizada por el SDK Básico. Para los detalles de implementación del lado del dispositivo, consulta las secciones correspondientes de la Guía de Desarrollo de Firmware: sections:

Tema del SDK BásicoExplicación detallada del firmware
TransportesProtocolo de comunicación
Modos de grabaciónModos de grabación
Estado del dispositivoModelo de eventos y estados
Formato de archivo y sesionesModelo de sesión, fragmentación y almacenamiento
Protocolo de comandos ATGramática de comandos AT, Contrato de respuesta JSON, y Referencia de comandos registrados
Características GATTServicio BLE GATT
Transferencia y reanudación de archivosTipos de tramas UDP y Direcciones de sesión y archivo
Flujo de datos de extremo a extremoArquitectura del sistema y Canalización de audio

Transportes​

TransporteClaseCaso de usoNotas
BLEClipDeviceConfiguración, control de grabación, descarga de sesionesPortátil y requerido para el control de grabación. La descarga masiva puede ser más lenta y puede perder notificaciones bajo carga.
Wi-Fi/UDPWiFiDevice / WiFiSyncDescarga masiva de sesionesMás rápido y más estable para archivos grandes. Requiere habilitar Wi-Fi en el dispositivo y unirse a ClipAP_XXXX.

Modos de grabación​

ModoDescripción
normalRuta de grabación estándar sin supresión de ruido / desreverberación SpeexDSP. El AGC del dispositivo, el paso alto y el limitador aún pueden estar habilitados por el firmware.
enhancedRuta mejorada con supresión de ruido y desreverberación SpeexDSP habilitadas.

set_mode() solo acepta normal y enhanced. start_recording() también acepta los alias stereo y merge; stereo se asigna a normal, y merge se asigna a enhanced.

Ambos modos generan Opus mono de 16 kHz de forma predeterminada.

Estado del dispositivo​

Una grabación se representa como una sesión. Un ID de sesión suele ser una cadena con formato de marca de tiempo como YYYYMMDDHHMMSS.

IDLE --start_recording--> RECORDING --stop_recording--> IDLE
|
| pause / resume
v
PAUSED

Los estados comunes del dispositivo incluyen IDLE, RECORDING, TRANSMITTING, PAUSED y ERROR.

Al conectarse, el SDK puede sincronizar el reloj del dispositivo mediante AT+TIME. La zona horaria del dispositivo aún puede diferir de la zona horaria del host.

Formato de archivo​

El dispositivo almacena los datos de grabación como tramas Opus en bruto, no como un contenedor OGG. El formato en bruto es una secuencia de tramas Opus con prefijo de longitud:

[2-byte little-endian length][opus frame][2-byte little-endian length][opus frame]...

Usa convert_to_ogg_opus() para escribir un archivo .ogg válido antes de pasar la grabación a herramientas que esperan entrada OGG/Opus. La decodificación WAV requiere una ruta de decodificador Opus como opuslib.

Protocolo de comandos AT​

  • El SDK escribe una cadena AT en UTF-8, por ejemplo AT+MODE=enhanced, en la característica CMD.
  • Las respuestas son notificaciones JSON en RESP_SEND, por ejemplo {"ok":true,"data":{...}}.
  • Los eventos no solicitados, como cambios de estado, tienen el aspecto {"event":"state","state":"RECORDING",...} y se envían a través de event_callback.

Características GATT​

CaracterísticaUUIDPropiedadesPropósito
Service6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EPrimary ServiceServicio de comunicación BLE personalizado
CMD6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EWrite Without Response (Encrypted)Central → dispositivo: escribir cadenas de comandos AT
RESP_SEND6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)Dispositivo → central: respuestas JSON y notificaciones de eventos
FILE_DATA6E400004-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)Dispositivo → central: notificaciones de tramas binarias de transferencia de archivos
AUDIO_VIS6E400005-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)Dispositivo → central: notificaciones de visualización de audio en tiempo real

Protocolo de transferencia de archivos​

Los datos de archivo se entregan como tramas binarias en FILE_DATA.

TramaTipoDiseño
FILE_START0x10type(1) + fn_len(1) + filename(N) + file_size(4, LE)
DATA0x01type(1) + seq(2, LE) + len(2, LE) + data(N)
FILE_END0x11type(1) + crc32(4, LE)
TRANSFER_DONE0x12type(1) + sid_len(1) + session_id(N) + file_count(4, LE)

Cada archivo se verifica con CRC32. Solo los archivos verificados deben tratarse como guardados correctamente.

Reanudar​

SessionSync.sync() es consciente de la reanudación. Puede detectar archivos .opus locales existentes, consultar el contador de archivos sincronizados del dispositivo, calcular start_file y continuar una descarga anterior. Usa force=True para empezar desde cero.

Flujo de datos​

Flujo de datos de reSpeaker Clip

Ejemplo completo​

Este ejemplo demuestra un flujo de trabajo típico:

  1. Conexión automática vía BLE
  2. Comprobar el nivel de batería
  3. Establecer el modo de grabación en enhanced
  4. Iniciar una grabación de 10 segundos
  5. Añadir un marcador a mitad de la grabación
  6. Detener la grabación
  7. Sincronizar los archivos de la sesión a recordings/<session_id>/
"""
Complete workflow: connect → config → record → bookmark → stop → sync

Usage:
python workspace/complete_example.py
"""

import asyncio
import sys
from pathlib import Path

# Ensure the parent 'tests/' directory (which contains clip/) is on sys.path
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))

from clip import ClipDevice, ClipCommands, SessionSync
from clip import ConnectionError, TimeoutError, CommandError


async def main():
try:
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)

# 1. Check battery and current settings
state = await cmds.get_state()
print(f"Battery: {state.battery}%, Mode: {state.mode}")

# 2. Configure (only MODE, AUTODEL, BRIGHTNESS work on current firmware)
await cmds.set_config_dict({"mode": "enhanced"})

# 3. Start recording in enhanced mode
session_id = await cmds.start_recording("enhanced")
print(f"Recording started: {session_id}")

# 4. Wait and add a bookmark
await asyncio.sleep(5)
bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(f"Bookmark added at {bookmark.offset}s")

# 5. Let it record more, then stop
await asyncio.sleep(5)
await cmds.stop_recording()
print("Recording stopped")

# 6. Sync session via BLE
sync = SessionSync(device)
result = await sync.sync(session_id, Path("recordings"))
print(
f"Downloaded {result['file_count']} file(s)"
f" → recordings/{session_id}/"
)

except ConnectionError:
print("Could not find device. Is it powered on and paired?")
except TimeoutError:
print("Device did not respond. Try restarting the Clip.")
except CommandError as e:
print(f"Command error: {e.message}")


if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())

Salida esperada

Battery: 85%, Mode: normal
Recording started: 20260710_144500
Bookmark added at 5s
Recording stopped
Downloaded 2 file(s) → recordings/20260710_144500/

Resumen de fragmentos​

Conexión​

Conectarse al dispositivo​

import asyncio
from clip import ClipDevice, ClipCommands

async def main():
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
state = await cmds.get_state()
print(state.battery)

asyncio.run(main())

El SDK descubre automáticamente los dispositivos cercanos cuyo nombre contiene Clip.

Conectarse a un dispositivo específico​

import asyncio
from clip import ClipDevice

async def main():
device = ClipDevice(address="AA:BB:CC:DD:EE:FF")
await device.connect()
# ... use device ...
await device.disconnect()

asyncio.run(main())

Información del dispositivo​

Leer la versión del firmware​

version = await cmds.get_version()
print(version.firmware) # e.g. "v1.0.0"
print(version.hardware) # e.g. "Clip v0.0.5"

Leer el estado del dispositivo​

state = await cmds.get_state()
print(state.state) # IDLE, RECORDING, TRANSMITTING, PAUSED, ERROR
print(state.battery) # 0-100
print(state.mode) # normal, enhanced
print(state.bitrate) # Opus bitrate in bps

Leer / establecer la hora del dispositivo​

import time

timestamp = await cmds.get_time() # returns int (Unix timestamp)
await cmds.set_time(int(time.time())) # returns True

Grabación de audio​

Iniciar / detener la grabación​

session_id = await cmds.start_recording("normal")   # returns str (session ID)
# ... record ...
await cmds.stop_recording() # returns dict with session info

"normal" es mono, "enhanced" habilita el preprocesamiento DSP (supresión de ruido, AGC).

Pausar / Reanudar grabación​

await cmds.pause_recording()
await cmds.resume_recording()

Añadir marcador (durante la grabación)​

bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(bookmark.offset) # seconds from recording start

Ejemplo de grabación completa​

session_id = await cmds.start_recording("normal")
await asyncio.sleep(10)
await cmds.stop_recording()

Sincronización de archivos​

Listar sesiones​

sessions = await cmds.list_sessions()
for s in sessions:
print(s.id, s.files, s.size)

Sincronizar una sesión (BLE)​

from pathlib import Path
from clip import SessionSync

session_id = "20260326120000" # from cmds.list_sessions()
sync = SessionSync(device)

await sync.sync(session_id, Path("recordings"))

Reanudar descarga interrumpida​

await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
start_file="0015.opus" # pick up where you left off
)

Mantener archivos en el dispositivo después de sincronizar​

await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
delete_after=False # default: False (keep on device)
)

Sincronizar todas las sesiones​

results = await sync.sync_all(Path("recordings"))

Gestión de configuración​

Establecer parámetros (comandos de trabajo)​

await cmds.set_mode("enhanced")          # normal | enhanced
await cmds.set_auto_delete(7) # days (0-30), pass -1 to disable
await cmds.set_brightness(128) # 0-255

Leer parámetros​

mode        = await cmds.get_mode()          # returns str
auto_delete = await cmds.get_auto_delete() # returns bool
brightness = await cmds.get_brightness() # returns int

Configuración por lotes​

await cmds.set_config_dict({
"mode": "enhanced",
"auto_delete": 7,
"brightness": 128,
})

Comunicación WiFi​

El Clip puede comunicarse por WiFi UDP cuando su AP está habilitado.

ParámetroValor
SSIDClipAP_XXXX
Password12345678 (default)
IP192.168.4.1
Port8089

Conectar y enviar comandos AT​

from clip import WiFiDevice

async def main():
async with WiFiDevice("192.168.4.1", 8089) as device:
resp = await device.send_command("AT+GSTAT")
print(resp)

asyncio.run(main())

Sincronizar una sesión por WiFi (API bloqueante)​

from pathlib import Path
from clip import WiFiSync

sync = WiFiSync("192.168.4.1", 8089)
sync.connect()
sync.download_session(session_id, Path("recordings"))
sync.disconnect()

WiFiSync es sincrónico (sockets bloqueantes), no es necesario async/await.


Gestión de errores​

from clip import ConnectionError, TimeoutError, CommandError

try:
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
version = await cmds.get_version()
except ConnectionError:
print("Device not found or could not connect")
except TimeoutError:
print("Device did not respond in time")
except CommandError as e:
print(f"Command failed: {e.message}")

Herramientas de línea de comandos​

El SDK incluye varias utilidades listas para usar.

clip-cli - CLI unificada​

BLE (predeterminado)​

CLI de propósito general.

tools/clip-cli.py status

Salida esperada

Conexión del dispositivo

tools/clip-cli.py version
tools/clip-cli.py list

Salida esperada

Conexión del dispositivo

tools/clip-cli.py record --duration 60

Salida esperada

Conexión del dispositivo

tools/clip-cli.py sync --session 20260326120000

Salida esperada

Conexión del dispositivo

tools/clip-cli.py sync --session 20260326120000 --delete

Salida esperada

Conexión del dispositivo

tools/clip-cli.py config get

Salida esperada

Conexión del dispositivo

tools/clip-cli.py bookmark
tools/clip-cli.py terminal

Salida esperada

Conexión del dispositivo

WiFi​

 tools/clip-cli.py wifi on

Salida esperada

Conexión del dispositivo

tools/clip-cli.py --transport wifi status

Salida esperada

Conexión del dispositivo

tools/clip-cli.py  wifi off

Salida esperada

Conexión del dispositivo

record.py​

Graba audio y lo sincroniza automáticamente.

python tools/record.py

python tools/record.py --duration 60

python tools/record.py --mode enhanced

Salida esperada

Conexión del dispositivo

sync.py​

Sincroniza grabaciones mediante BLE.

python tools/sync.py

python tools/sync.py --all-sessions

Salida esperada

Conexión del dispositivo

udp_sync.py​

Sincroniza grabaciones mediante WiFi.

python tools/udp_sync.py

python tools/udp_sync.py --session 20260326120000

Salida esperada

Conexión del dispositivo

ble_terminal.py​

Terminal interactiva de comandos AT.

python tools/ble_terminal.py

Salida esperada

Conexión del dispositivo

decode_opus.py​

Convierte grabaciones Opus a WAV.

python tools/decode_opus.py <input_file.opus> <output_file.wav>

Interfaz web​

Inicia la aplicación web integrada.

Modo BLE:

python tools/clip-web.py

Modo Wi-Fi:

python tools/clip-web.py --transport wifi

Luego abre:

http://localhost:5000

Funciones​

  • Estado del dispositivo
  • Control de grabación
  • Gestión de sesiones
  • Visualización de audio
  • Editor de configuración
  • Progreso de sincronización

REST API​

MétodoEndpoint
GET/api/status
GET/api/version
GET/api/sessions
POST/api/record/start
POST/api/record/stop
POST/api/record/bookmark
POST/api/sync/{id}
DELETE/api/sessions/{id}
GET/api/config
PUT/api/config
WS/ws

Módulos principales​

MóduloPropósito principal
ClipDeviceConexión BLE, emparejamiento, transporte de comandos AT, notificaciones y progreso de transferencia
ClipCommandsEnvoltura de alto nivel para comandos AT del dispositivo
FileTransfer / SessionSyncDescarga de sesiones BLE y sincronización con reanudación
WiFiDevice / WiFiSyncFlujo de trabajo de descarga Wi-Fi/UDP para transferencias más grandes
codecAnálisis de tramas Opus sin procesar y escritura OGG/Opus
utilsAnálisis de ID de sesión, ayudantes de formato, carga de configuración, informes de progreso y utilidades de archivos
exceptionsClases de excepciones específicas del SDK

Referencia de API​

ClipDevice​

Comunicación con el dispositivo BLE y gestión de la conexión.

FirmaDevuelveNotas
ClipDevice(address=None, name_filter="Clip", debug=False)ClipDeviceDescubre automáticamente si address es None
await connect(timeout=10.0, sync_time=True, lazy_device_name=False)None3 reintentos; sync_time ajusta automáticamente el reloj del dispositivo
await disconnect()NoneDetiene todas las notificaciones BLE
await send_command(command, timeout=10.0)dictEnvía comando AT, obtiene respuesta JSON
is_connectedboolPropiedad: comprueba tanto _connected como client.is_connected
device_name`strNone`
await __aenter__() / await __aexit__()ClipDevice / NoneAdministrador de contexto asíncrono

ClipCommands​

Interfaz de comandos AT de alto nivel.

FirmaDevuelveNotas
await get_version()VersionInfo.firmware, .hardware, .sdk, .build
await get_state()DeviceState.state, .battery, .mode, .bitrate, .charging, .free_space
await get_time()intMarca de tiempo Unix
await set_time(timestamp)boolConvierte a AT+TIME=<ts>
await get_pairing_status()Dict[str, Any]Estado de emparejamiento BLE + dirección del par
await reboot()NoneReinicio del dispositivo
Grabación
await start_recording(mode="normal")strmode: normal, enhanced, stereo, merge. Devuelve ID de sesión.
await stop_recording()Dict[str, Any]Resumen de la sesión; gestiona con gracia el caso de dispositivo no grabando
await pause_recording()bool
await resume_recording()bool
await add_bookmark()BookmarkInfo.offset en segundos desde el inicio de la sesión
await get_bookmarks(session_id, fetch_all=True)List[BookmarkInfo]Paginado, obtiene automáticamente todas las páginas
await get_bookmarks_count(session_id)intConteo rápido sin detalles
Sesiones
await list_sessions(page=1, per_page=10)List[SessionInfo].id, .files, .size, .synced_files, .mode
await list_all_sessions(per_page=15)List[SessionInfo]Pagina todo automáticamente
await get_session_info(session_id)SessionInfoIncluye conteo de synced_files
await list_session_files(session_id)List[str]Nombres de archivo para todos los archivos de la sesión
await delete_session(session_id)bool
await purge_all_sessions()bool
await format_sd_card()bool
Configuración
await get_mode()str
await set_mode(mode)boolSolo "normal" o "enhanced"
await get_auto_delete()bool
await set_auto_delete(days)booldays: 0–30, pasar -1 para desactivar
await get_brightness()int0–255
await set_brightness(value)bool0–255
await get_device_name()strNombre del dispositivo BLE
await set_device_name(name)boolMáx. 15 caracteres
await get_config_dict()Dict[str, Any]Todos los ajustes; las claves no compatibles devuelven None
await set_config_dict(config, ignore_errors=True)NoneOmite valores None; descarta silenciosamente claves no compatibles
get/set_bitrate()—Firmware: no compatible — lanza CommandError
get/set_complexity()—Firmware: no compatible — lanza CommandError
get/set_chunk_size()—Firmware: no compatible — lanza CommandError
get/set_noise_suppression()—Firmware: no compatible — lanza CommandError
get/set_agc()—Firmware: no compatible — lanza CommandError
get/set_dereverb()—Firmware: no compatible — lanza CommandError
Control de transferencia
await get_progress()Dict[str, Any]Progreso de descarga
await pause_transfer()bool
await resume_transfer()bool
await cancel_transfer()bool
WiFi / USB
await wifi_on()boolTiempo de espera de más de 20 segundos para la inicialización de nRF7002
await wifi_off()bool
await get_wifi_status()Dict[str, Any].running, .ssid, .clients
await usb_on()boolCDC + MSC
await usb_off()bool
await get_usb_status()bool
Ayudantes
await ensure_idle()NoneDetiene la grabación si es necesario; reintenta hasta 5 veces
await wait_for_state(target, timeout=10.0)boolSondea hasta que el estado coincida
await wait_for_recording_to_start(timeout=5.0)bool
await wait_for_recording_to_stop(timeout=5.0)bool
await get_battery_status()BatteryStatus.percent, .charging, .voltage

SessionSync​

Sincronización de archivos por BLE con soporte de reanudación.

FirmaDevuelveNotas
SessionSync(device, commands=None)SessionSyncAmplía FileTransfer
await sync(session_id, output_dir, delete_after=False, continuous=False, force=False, progress_callback=None, session_info=None, start_file=None)Dict[str, Any]Reanudación detectada automáticamente; devuelve file_count, total_size, files, merged_file
await sync_all(output_dir, delete_after=False, progress_callback=None)List[Dict]Sincroniza todas las sesiones
await download_session(session_id, output_dir, progress_callback=None, stop_recording=False, continuous=False, timeout=300.0, start_file=None, session_info=None)Dict[str, Any]De nivel más bajo; también guarda session.json + bookmarks.json
await cancel()NoneCancelación segura para hilos

WiFiDevice​

Transporte UDP por WiFi (asíncrono), compatible con ClipDevice.send_command.

FirmaDevuelveNotas
WiFiDevice(host="192.168.4.1", port=8089, timeout=10.0)WiFiDevice
await connect(timeout=None)NoneInicia los hilos de trabajo de recepción y latido
await disconnect()None
await send_command(command, timeout=None)dictRespuesta AT analizada como JSON
is_connectedboolPropiedad
await __aenter__() / await __aexit__()—Administrador de contexto asíncrono

WiFiSync​

Sincronización de archivos UDP por WiFi (bloqueante/sincrónica — no se necesita async).

FirmaDevuelveNotas
WiFiSync(host="192.168.4.1", port=8089, timeout=120.0)WiFiSync
connect()boolBloqueante
disconnect()None
download_session(session_id, output_dir, convert_ogg=True, start_file=None, delete_after=False, progress_callback=None, cancel_after=None)boolVerificado por CRC; progreso con tqdm; pulsa 'c' para cancelar
list_sessions()List[dict]Paginado
delete_session(session_id)bool

Excepciones​

ExcepciónBaseDescripción
ClipErrorExceptionBase para todos los errores de la biblioteca
ConnectionErrorClipErrorFallo de conexión BLE o WiFi
DisconnectedErrorClipErrorDesconexión inesperada
CommandErrorClipErrorEl comando AT devolvió un error; atributo .command
TransferErrorClipErrorFalló la operación de transferencia de archivos
TimeoutErrorClipErrorEl comando/transferencia superó el tiempo de espera
ResponseErrorClipErrorRespuesta no válida o inesperada
StateErrorClipErrorDispositivo en un estado incorrecto para la operación

Solución de problemas​

P1: Los comandos se bloquean o superan el tiempo de espera después de conectar.
La característica de comandos requiere un enlace BLE cifrado. El SDK puede iniciar el emparejamiento, pero el sistema operativo puede mostrar un cuadro de diálogo de emparejamiento o autorización de Bluetooth. Confírmalo manualmente. Si la conexión sigue atascada, elimina los enlaces obsoletos y vuelve a conectar.

P2: La descarga informa una discrepancia de CRC o cero archivos.
Las pilas BLE pueden ocasionalmente entregar notificaciones duplicadas o perder tramas bajo carga. Desconecta, vuelve a conectar e inténtalo de nuevo. Usa SessionSync para que la transferencia pueda reanudarse cuando sea posible.

P3: La descarga es lenta o se interrumpe a mitad de camino.
Usa SessionSync para una transferencia BLE con reconocimiento de reanudación. Para grandes volúmenes de grabación, usa la descarga por Wi‑Fi mediante WiFiSync: habilita el Wi‑Fi en el Clip, únete a ClipAP_XXXX y luego descarga por Wi‑Fi.

P4: delete_after=True eliminó una sesión que no se descargó completamente.
Usa el patrón más seguro: sync(force=True, delete_after=False), verifica que el merged_file local exista y no esté vacío y luego llama manualmente a cmds.delete_session(session_id).

P5: AT+NOISE, AT+DEREVERB o AT+AGC devuelve Unknown command.
Es posible que el firmware actual no registre esos comandos opcionales. El SDK mantiene envoltorios para versiones de firmware compatibles. Si restauras una configuración, set_config_dict(..., ignore_errors=True) puede omitir valores no compatibles.

P6: bleak lanza errores como 'BleakClient' object has no attribute 'get_services' o 'get_mtu'.
Las API de bleak difieren entre versiones. Usa el conjunto de dependencias probado por el SDK después de que se publique el paquete de instalación.

P7: La grabación está en silencio o la calidad es mala.
Comprueba la distancia y orientación del micrófono, el nivel de batería y el modo de grabación. El modo enhanced puede suprimir el ruido de forma más agresiva, lo que puede sobreprocesar un habla muy limpia.

P8: La marca de tiempo del ID de sesión no coincide con la hora local.
El reloj o la zona horaria del dispositivo pueden diferir del host. El SDK puede sincronizar la hora al conectar. También puedes llamar a await cmds.set_time(int(time.time())).

P9: ¿Cómo convierto Opus a WAV para STT o ML?
Usa convert_to_ogg_opus() para salida OGG/Opus. Para WAV, decodifica el flujo Opus sin procesar con un decodificador Opus como opuslib.

P10: Los registros se inundan con eventos de visualización de audio durante la grabación.
Las notificaciones AUDIO_VIS se disparan con frecuencia. Solo registra la devolución de llamada de visualización de audio cuando la necesites y mantenla ligera.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...