Saltar al contenido principal

Personalización: Añadir un comando AT personalizado

Una guía concreta y completa de extremo a extremo para añadir un comando AT nuevo al firmware del Clip. Añadimos un comando trivial pero real, AT+ECHO=<msg>, que responde:

{"ok":true,"data":{"echo":"<msg>"}}\n

La misma receta escala a comandos reales que tocan la configuración, el almacenamiento, el audio o el sistema de eventos.

Prompt para IA​

Puedes copiar este prompt en un agente de programación con IA para reproducir el mismo flujo de trabajo de personalización en el repositorio de firmware:

You are working in the reSpeaker Clip firmware repository.

Use the repository Skill before editing:
1. Read `skills/clip-dev/SKILL.md` completely and follow it for firmware AT
command development, build, flash, and validation.
2. For AT protocol work, also read the referenced BLE/AT guidance from that
Skill when needed.
3. If the new command requires a Python SDK API or CLI support, read
`skills/clip-sdk/SKILL.md` and update `sdk/` plus `docs/protocol.md`
according to that Skill.

Task:
Add a new AT command named `ECHO` to the Clip firmware.

Expected behavior:
- `AT+ECHO=hello` returns `{"ok":true,"data":{"echo":"hello"}}`
- `AT+ECHO=` returns `{"ok":false,"msg":"Missing message"}`
- `AT+ECHO` returns `{"ok":false,"msg":"Use AT+ECHO=<msg>"}`

Implementation constraints:
- Modify `applications/clip/src/at_commands.c`.
- Add a `cmd_echo_handler(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len)`.
- Use `create_json_response(...)` so the response format matches existing
commands.
- Register the command in `at_commands_register()` with
`AT_CMD_SET | AT_CMD_EXEC`.
- Keep the example minimal. It may use `%s` for the demo response, but document
that real free-form string commands must validate or escape JSON-sensitive
input first.
- Do not change BLE, UDP, or USB transport code unless the source proves it is
necessary.

Validation:
- Build a pristine firmware image for `clip/nrf5340/cpuapp`.
- If hardware is available, flash the image and test `AT+ECHO=hello`,
`AT+ECHO=`, and bare `AT+ECHO` over at least one transport.
- Also check representative existing commands such as `AT+GSTAT`, `AT+MODE?`,
and `AT+VERSION`.
- Report exactly what was tested and do not claim hardware validation unless it
actually ran on a device.

1. Objetivo​

Añadir AT+ECHO=<msg> de forma que:

AT+ECHO=hello     -> {"ok":true,"data":{"echo":"hello"}}
AT+ECHO= -> {"ok":false,"msg":"Missing message"}
AT+ECHO -> {"ok":false,"msg":"Use AT+ECHO=<msg>"}

Es intencionadamente mínimo: un único comando SET con una pequeña pista de uso EXEC, sin efectos secundarios, verificable en los tres transportes. ECHO no colisiona con ningún comando registrado (consulta el registro en at_commands_register() más abajo).

2. Flujo de datos actual​

Una línea AT entrante recorre estas capas (los nombres de las funciones son reales):

transport (BLE / UDP / USB CDC)
-> at_server_submit_cmd() applications/clip/src/at_server.c
-> at_server_thread_func() dequeues from its k_msgq
-> parse_command() splits name / args / type (SET|TEST|EXEC)
-> cmd->handler(&ctx, buf, len) matched in the cmd_registry
-> create_json_response(...) builds {"ok":..,"msg":..,"data":..}
-> SEND_RESPONSE() routes the buffer back to the
transport the command arrived on

Dos puntos importan para quien personaliza:

  • El análisis sintáctico es compartido. parse_command() (at_server.c) posee la gramática AT+NAME=args y la detección de tipo = y ?. Nunca analizas tú mismo el prefijo AT+: tu manejador recibe ctx->args ya separado.
  • Las respuestas se enrutan automáticamente. La macro SEND_RESPONSE() en at_server.c despacha según el transporte de origen del comando: TRANSPORT_TYPE_USB -> usb_cdc_send_response(), TRANSPORT_TYPE_UDP -> transport_udp_send_response(), en caso contrario -> transport_send_to(item->transport_type, ...). Tu manejador solo rellena el búfer de respuesta; no realiza ningún trabajo de transporte, y el mismo JSON sale de forma idéntica por BLE, UDP y USB.

3. Punto de extensión: el patrón de registro​

Todo lo siguiente está citado de código fuente real. El contrato vive en applications/clip/include/at_server.h.

3.1 La firma del manejador​

De at_server.h:

typedef int (*at_cmd_handler_t)(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len);

El contexto que recibe tu manejador (at_server.h):

struct at_cmd_ctx {
const char *name; /* Command name (e.g., "ECHO") */
uint8_t type; /* Command type (SET/QUERY/EXEC) */
const char *args; /* Arguments string */
uint8_t transport_type; /* Transport type for response */
};

ctx->type es uno de AT_CMD_TYPE_TEST (0), AT_CMD_TYPE_SET (1), AT_CMD_TYPE_EXEC (2) — también AT_CMD_TYPE_READ (3, igual que TEST). Los argumentos viven en ctx->args (ya después del =). Un manejador real que usa exactamente esta forma es cmd_mode_handler (at_commands.c:422):

static int cmd_mode_handler(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len)
{
if (ctx->type == AT_CMD_TYPE_SET) {
if (!ctx->args || strlen(ctx->args) == 0) {
return create_json_response(false, "Missing mode value", NULL, response, len);
}
/* ...validate, mutate state... */
char data[32];
snprintf(data, sizeof(data), "{\"mode\":\"%s\"}", mode_str);
return create_json_response(true, NULL, data, response, len);
} else {
/* AT+MODE? */
char data[32];
snprintf(data, sizeof(data), "{\"mode\":\"%s\"}", mode_str);
return create_json_response(true, NULL, data, response, len);
}
}

3.2 El helper create_json_response​

De at_commands.c (el helper estático que usa cada manejador):

static int create_json_response(bool success, const char *message,
const char *data, char *response, size_t len);

Comportamiento (leído de su cuerpo):

  • Emite {"ok":true o {"ok":false.
  • Si message no es NULL, añade ,"msg":"<message>".
  • Si data no es NULL, añade ,"data":<data> verbatim — data debe ser un objeto JSON completo que tú mismo formateaste (por ejemplo {"echo":"hello"}), no un valor simple ni una cadena de formato. Este es el error típico.
  • Cierra con }\n y devuelve la longitud total; devuelve AT_ERR_NOMEM en caso de truncamiento. El hilo del servidor trata ret < 0 como un error y sustituye at_server_err_msg(-ret).

Así que la forma de la respuesta es fija: éxito -> {"ok":true,...,"data":{...}}, fallo -> {"ok":false,...,"msg":"..."}. No hay códigos de error numéricos ni un campo error (consulta protocol.md).

3.3 La estructura del comando y el registro​

De at_server.h:

struct at_command {
const char *name; /* Command name */
uint8_t flags; /* Supported operations */
at_cmd_handler_t handler; /* Command handler */
};

Flags (bitmask; at_server.h):

#define AT_CMD_SET    (1 << 0)  /* Supports AT+CMD=... */
#define AT_CMD_QUERY (1 << 1) /* Supports AT+CMD? */
#define AT_CMD_EXEC (1 << 2) /* Supports AT+CMD */

Registro (at_server.c) — ten en cuenta que el registro está limitado a 32 comandos:

int at_server_register_cmd(const struct at_command *cmd);

Un bloque de registro real, exactamente como aparece en at_commands.c:1769:

/* GSTAT - Get device status */
static const struct at_command gstat_cmd = {
.name = "GSTAT",
.flags = AT_CMD_EXEC,
.handler = cmd_gstat_handler,
};
err = at_server_register_cmd(&gstat_cmd);
if (err) return err;

4. Archivos que hay que modificar​

Solo un archivo fuente: applications/clip/src/at_commands.c.

4.1 Añadir el manejador​

Colócalo entre las otras definiciones static int cmd_*_handler(...) (los manejadores existentes se encuentran por encima de at_commands_register()). Basado en cmd_mode_handler:

/* ECHO Command Handler - customization example.
* AT+ECHO=<msg> -> {"ok":true,"data":{"echo":"<msg>"}} */
static int cmd_echo_handler(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len)
{
if (ctx->type != AT_CMD_TYPE_SET) {
return create_json_response(false, "Use AT+ECHO=<msg>", NULL, response, len);
}
if (!ctx->args || strlen(ctx->args) == 0) {
return create_json_response(false, "Missing message", NULL, response, len);
}

char data[160];
int n = snprintf(data, sizeof(data), "{\"echo\":\"%s\"}", ctx->args);
if (n < 0 || n >= (int)sizeof(data)) {
return AT_ERR_NOMEM;
}
return create_json_response(true, NULL, data, response, len);
}

Advertencia para comandos reales: ctx->args es entrada sin procesar del usuario. Interpolarla con %s (como hace el ejemplo trivial) permite que una " en el mensaje rompa el JSON. Para cualquier comando que acepte cadenas de texto de forma libre, valida/escapa primero la entrada. Los comandos incluidos que usan %s (por ejemplo MODE, LOG) lo hacen solo contra una enumeración fija que ya han comprobado.

4.2 Registrarlo​

Dentro de at_commands_register(void) (at_commands.c:1761), la única función de inicialización que registra cada comando y que a su vez se llama una vez desde main.c (at_commands_register() en main.c:286). Añade el bloque junto a los demás (por ejemplo justo después del bloque LOG cerca de at_commands.c:2030):

/* ECHO - echo a message back (customization example) */
static const struct at_command echo_cmd = {
.name = "ECHO",
.flags = AT_CMD_SET | AT_CMD_EXEC,
.handler = cmd_echo_handler,
};
err = at_server_register_cmd(&echo_cmd);
if (err) return err;

AT_CMD_EXEC es obligatorio porque el manejador devuelve intencionadamente un mensaje de uso amigable para un AT+ECHO simple. Si el registro solo usa AT_CMD_SET, el despachador rechaza AT+ECHO antes de que el manejador pueda ejecutarse. Como el servidor enruta automáticamente la respuesta (Sección 2), no se necesitan cambios en el código BLE/UDP/USB.

5. Impacto en la compatibilidad​

Añadir un comando es aditivo: los comandos existentes y sus formas JSON permanecen intactos. Mantén intacto el contrato de respuesta:

  • Éxito: {"ok":true,"data":{...}}
  • Error: {"ok":false,"msg":"..."}
  • Sin códigos de error numéricos, sin ID de solicitud, sin campo error. (Consulta protocol.md.)

Si el nuevo comando también debe ser accesible desde las herramientas del host, necesitas paridad con el SDK de Python, no solo con el firmware. Según la regla de skills/clip-sdk/, lee los registros actuales de at_commands.c antes de cambiar el SDK y trata docs/protocol.md + el código fuente del firmware como el contrato del protocolo: cuando cambie el contrato del firmware, actualiza tanto el SDK (en sdk/) como protocol.md. No emules comandos heredados eliminados (BITRATE, COMPLEXITY, NOISE, AGC, DEREVERB, PURGE).

6. Compilación​

Carga el entorno de NCS v3.3.0, establece la ruta del módulo como una variable de entorno (el descubrimiento de Kconfig se ejecuta antes de CMake) y luego compila:

source ~/ncs/v3.3.0/zephyr/zephyr-env.sh
export ZEPHYR_EXTRA_MODULES=$(pwd)

west build --build-dir build-clip --pristine --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip

Según CLAUDE.md, el proyecto se compila con cero advertencias: corrige cualquier advertencia del compilador antes de hacer commit. (El controlador anterior no introduce ninguna).

7. Verificación en el dispositivo​

Flashea (nota: west flash --reset no funciona en esta placa; reinicia por separado):

west flash --build-dir build-clip && nrfutil device reset
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 921600

Luego prueba el comando en cada transporte y confirma que el JSON es idéntico:

BLE (shell interactiva: clip-cli.py terminal abre un prompt AT sobre BLE):

python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py terminal
# at the prompt:
AT+ECHO=hello -> {"ok":true,"data":{"echo":"hello"}}
AT+ECHO -> {"ok":false,"msg":"Use AT+ECHO=<msg>"}
AT+ECHO= -> {"ok":false,"msg":"Missing message"}

UDP (modo punto de acceso WiFi: primero envía AT+WIFI=on por BLE, luego conéctate al SSID/contraseña devueltos y apunta a 192.168.4.1:8089):

python applications/clip/tests/tools/udp_terminal.py
AT+ECHO=hello

USB CDC (abre el puerto serie CDC-ACM; primero se debe habilitar USB mediante AT+USB=on por BLE, o mantén pulsado el botón de usuario mientras conectas el cable):

AT+ECHO=hello

La cadena de respuesta debe coincidir byte por byte en los tres casos. Confirma también que ningún comando existente haya sufrido regresiones, por ejemplo AT+GSTAT, AT+MODE?, AT+VERSION.

8. Recuperación​

Si la nueva compilación se comporta de forma incorrecta, recupérala mediante DFU serie USB (disparo a 1200 baudios para entrar en recuperación MCUboot, PID 0x8069), OTA por BLE o un programador; consulta usb_dfu.md. La partición del bootloader nunca se toca con una OTA de aplicación; la firma es verificada por MCUboot.

Relacionado​

  • Código fuente: at_commands.c (controladores + at_commands_register()), at_server.c (parse_command, at_server_register_cmd, SEND_RESPONSE), at_server.h (contrato de struct/flag/typedef).
  • Protocolo: protocol.md (especificación de comandos AT + contrato de respuesta), architecture.md (sistema de transporte/eventos).
  • Paridad con Python: skills/clip-sdk/ (código fuente del SDK en sdk/, reglas de registro de comandos/documentación de protocolo), skills/clip-dev/ (skill de desarrollo de firmware: referencias de audio/compilación/ble-at/almacenamiento/wifi-udp/mcuboot/energía/pantalla/hardware).
  • Compilación/flasheo/energía/puntos conflictivos: CLAUDE.md, custom_app_guide.md, usb_dfu.md.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...