Saltar al contenido principal

Crea tu propia app para reSpeaker Clip con Live STT, Transcripción, Diarización y Resumen usando el SDK de Python

Introducción​

reSpeaker STT Web transforma el reSpeaker Clip en un asistente de voz y de reuniones inteligente impulsado por IA, conectando hardware de audio embebido con tecnologías modernas de IA web y en la nube. Usando BLE o Wi‑Fi, sincroniza continuamente las grabaciones desde el dispositivo y las procesa mediante potentes canalizaciones de IA de voz y lenguaje. También añade una pestaña de Live STT en tiempo real que transmite el audio del micrófono del Clip por BLE (modo RTC) y lo transcribe a texto mientras hablas.

Con flujos de trabajo dedicados para conversión de voz a texto en vivo y en tiempo real, transcripción de voz, diarización de hablantes y resúmenes de reuniones generados por IA, los usuarios pueden convertir conversaciones en información estructurada y procesable, al instante o después. Creado con Python y una arquitectura modular, el proyecto proporciona una base flexible para que desarrolladores e ingenieros embebidos creen aplicaciones de voz e IA de próxima generación con el reSpeaker Clip.

reSpeaker Clip

Cómo funciona​

La aplicación tiene cuatro pestañas. La pestaña Live STT es en tiempo real; las otras tres graban en la tarjeta SD y procesan después de que te detengas.

Live STT (en tiempo real, solo BLE):

  1. Conéctate al Clip por BLE (escaneo automático o escanea y elige un dispositivo específico).
  2. Pulsa Start Streaming. El backend envía AT+START=RTC (sesión en vivo, nada se escribe en la tarjeta SD) y luego AT+DOWNLOAD=<session> para iniciar la transmisión.
  3. El Clip envía un paquete Opus de 20 ms por fotograma a través de BLE (característica File Data).
  4. El backend decodifica cada paquete a PCM, ejecuta un VAD en capas (WebRTC + compuerta de energía adaptativa) y solo envía enunciados de voz completos a Groq; el silencio nunca se sube.
  5. Las transcripciones se envían en vivo al navegador a través de un WebSocket como líneas de texto; un indicador listening/SPEAKING muestra el estado del VAD.
  6. Pulsa Stop para vaciar el último enunciado y cerrar la transmisión (AT+STOP).

Pestañas de grabar y procesar (BLE o WiFi):

  1. Conéctate al Clip por BLE (predeterminado) o WiFi.
  2. Elige una pestaña y pulsa Start. El audio se transmite desde el dispositivo en segundo plano mientras graba (sincronización continua, igual que la herramienta original clip-web). La pestaña desde la que iniciaste decide la canalización que se ejecuta sobre esa grabación.
  3. Detén la grabación. Una vez que termina la sincronización final, la aplicación:
    • codifica el audio combinado a .ogg (Opus),
    • lo convierte a un .wav mono de 16 kHz (mediante PyAV, no se necesita instalación separada de ffmpeg),
    • Pestaña Transcription: envía el .wav a Groq y recibe texto plano.
    • Pestaña Diarization: envía el .wav a Speechmatics con diarization: "speaker", obtiene la transcripción JSON a nivel de palabra y la agrupa en turnos de hablante (S1, S2, ...).
    • Pestaña Summary: envía el .wav a Groq para transcripción y luego pasa la transcripción a la API de chat de Groq (openai/gpt-oss-20b) para generar minutas de reunión estructuradas (título, puntos clave, tareas, decisiones).
    • envía el resultado al navegador a través del WebSocket existente.
  4. Cada pestaña tiene su propia lista de "Recordings" (filtrada por la canalización bajo la cual se grabó la sesión), con reproducción y un botón Process/Re-run por grabación.

Las sesiones de Live STT nunca se almacenan en la tarjeta SD, por lo que no aparecen en las listas de Recordings; la transcripción es la salida.

Claves de API​

Cada pestaña tiene su propia tarjeta de Settings: clave de Groq en las pestañas Live STT, Transcription y Summary (compartida, se configura una vez y la usan las tres), y clave de Speechmatics en la pestaña Diarization. Nada está codificado ni se sube al repositorio. Las claves viven en memoria durante la vida del proceso del servidor. Marca "Remember on this machine" para guardarlas también en app/settings.local.json (ignorado por git) y que sobrevivan a un reinicio.

  • Groq: consigue una clave en https://console.groq.com — se usa para Live STT (whisper-large-v3-turbo, llamadas por enunciado), transcripción (whisper-large-v3-turbo) y resumen (openai/gpt-oss-20b chat completions).
  • Speechmatics: consigue una clave en https://portal.speechmatics.com — usa la API REST por lotes con diarization: "speaker" (enviar → sondear → obtener transcripción JSON → agrupar en turnos de hablante), punto de operación enhanced por defecto. Consulta Batch diarization en su documentación.

Estructura del proyecto​

respeaker-stt-clip-rtc/
├── clip/ # vendored Clip SDK (BLE/WiFi device control, RTC stream callbacks)
├── app/
│ ├── main.py # FastAPI app: device control + recording + live STT + pipelines
│ ├── stream.py # RTCStreamManager: BLE RTC stream -> decode -> VAD -> Groq -> WebSocket
│ ├── opus_decode.py # PyAV raw-Opus -> int16 PCM decoder (48 kHz, 20 ms frames)
│ ├── vad.py # StreamVAD: WebRTC VAD AND adaptive energy gate + hangover/pre-roll
│ ├── demo_sample_packets.json # bundled Opus packets for no-hardware demo mode
│ ├── audio_convert.py # PyAV-based conversion to 16kHz mono WAV
│ ├── config.py # runtime settings (per-provider API keys)
│ ├── llm/
│ │ └── groq_summarizer.py # Groq chat summarization via openai/gpt-oss-20b
│ ├── stt/
│ │ ├── base.py # STTProvider interface
│ │ ├── groq_provider.py # transcribe() / transcribe_bytes() — plain text
│ │ └── speechmatics_provider.py # transcribe() + diarize() — speaker turns
│ └── static/
│ └── index.html # UI — Live STT + three record tabs, settings, results
├── reference/web/ # original browser-only Web Bluetooth streaming reference
├── docs/ # project documentation
└── requirements.txt

Cada grabación sincronizada obtiene un meta.json (escrito al inicio de la grabación, registra a qué canalización pertenece la sesión) y, una vez procesada, un transcript.json. La salida de Live STT se transmite en vivo y no se guarda en disco.

Requisitos​

  • Python 3.10+
  • No se necesita instalación separada de ffmpeg: la conversión a WAV usa PyAV (av en PyPI), que incluye sus propias bibliotecas de códecs integradas, también en Windows
  • webrtcvad-wheels para la capa VAD de WebRTC (si no se puede instalar, vuelve automáticamente a la compuerta de energía adaptativa)
  • Un dispositivo reSpeaker Clip emparejado (BLE) para la grabación real; esta parte no se puede probar sin el hardware
  • Para la pestaña Live STT: un Clip con firmware que admita transmisión en vivo RTC (AT+START=RTC) y transporte BLE (la transmisión RTC es solo por BLE)

Configuración​

git clone https://github.com/KasunThushara/clip-sdk-python-usage.git && cd clip-sdk-python-usage
python -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app/main.py

Luego abre http://localhost:5000.

Para transporte por WiFi en lugar de BLE (solo pestañas de grabación; Live STT requiere BLE):

python app/main.py --transport wifi --wifi-host 192.168.4.1 --wifi-port 8089

Descripción general de la interfaz​

Live STT (transmisión RTC)​

pir

La tarjeta del dispositivo en la parte superior se comparte entre todas las pestañas: escanea Clips cercanos, elige el tuyo en la lista desplegable y luego pulsa Connect. Si Connect falla con un error de emparejamiento BLE en Windows, usa Re-pair & Connect para limpiar el vínculo obsoleto.

  1. Añade tu Groq API key en la tarjeta de configuración de Live STT.
  2. Conéctate al Clip (escaneo automático BLE o un dispositivo que hayas elegido tras escanear).
  3. Pulsa Start Streaming. Habla: cada enunciado (voz seguida de silencio) se transcribe y aparece en el cuadro de transcripción en tiempo real. El indicador muestra listening / SPEAKING.
  4. Ajusta los deslizadores de WebRTC VAD aggressiveness (0–3) y energy threshold (dB) para afinar cuán agresivamente se descarta el silencio.
  5. Pulsa Stop para vaciar cualquier enunciado pendiente y finalizar la transmisión.

¿Sin hardware a mano? Marca Demo (no device): los paquetes Opus incluidos se reproducen a través de la misma canalización de decodificación → VAD → Groq para que puedas verificar primero las claves y el ajuste.

Transcription​

Añade tu Groq API key. Pulsa el botón de grabación y, cuando quieras detenerte, pulsa stop.

pir

Diarization​

Añade tu Speechmatics API key. Pulsa el botón de grabación y, cuando quieras detenerte, pulsa stop.

pir

Summary​

Añade tu Groq API key. Pulsa el botón de grabación y, cuando quieras detenerte, pulsa stop.

pir

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con ellos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...