Saltar al contenido principal

reSpeaker Clip Voice SDK y referencia de API Crea tu propia app de voz con IA con Flutter SDK

Tabla de contenidos​

Primeros pasos (Guía para desarrolladores)

Referencia de API (Flutter SDK)


Primeros pasos (Guía para desarrolladores)​

1. Descripción general​

El SenseCraft Voice Flutter SDK (sensecraft_voice) se comunica directamente con un dispositivo reSpeaker Clip mediante BLE (comandos AT/JSON + descarga de archivos) y su AP Wi‑Fi (transferencia de archivos binarios por UDP). No se requiere clave de API ni backend: el SDK habla directamente con el dispositivo.

La app de ejemplo en sdk/flutter/example/ demuestra todas las funciones:

  • Escanear / Conectar – descubre y empareja con un Clip
  • Grabar / Detener – inicia/detiene grabaciones codificadas en Opus
  • Estado y versión – lee información del dispositivo, batería y espacio libre
  • Descarga por BLE – obtiene grabaciones mediante tramas de transferencia de archivos por BLE
  • Sincronización por Wi‑Fi – habilita el AP del dispositivo, el teléfono se une y transfiere por UDP (mucho más rápido)
  • Actualización OTA – flashea firmware desde un paquete .zip o .bin usando SMP/mcumgr

2. Requisitos previos​

  • Flutter 3.27+ – Instalar Flutter
  • Android Studio (Ladybug 2024.2+) con Android SDK (API 35+) y Build‑Tools
  • JDK 17 – requerido para compilaciones de Android (consulta Solución de problemas si tienes una versión más reciente)
  • Dispositivo físico – Android (API 24+) o iOS (13+) con Bluetooth y Wi‑Fi; los emuladores no funcionan para BLE/Wi‑Fi

Comprobación rápida: flutter doctor -v debería mostrar todas las marcas verdes para las toolchains de Android / iOS.


3. Verificación del entorno​

Ejecuta lo siguiente para asegurarte de que tu entorno está listo:

flutter doctor -v

Asegúrate de que:

  • El SDK de Flutter está actualizado.
  • La toolchain de Android está instalada y licenciada.
  • Un dispositivo físico está conectado y reconocido (flutter devices).

Si el Android toolchain muestra advertencias, acepta las licencias de Android:

flutter doctor --android-licenses

4. Estructura del directorio del proyecto​

mobile/
├── sdk/
│ ├── flutter/ ← The Flutter SDK package (sensecraft_voice)
│ │ ├── lib/ ← SDK source
│ │ ├── example/ ← ** The demo app (you are here) **
│ │ └── ...
│ ├── android/ ← Native Kotlin SDK (optional)
│ └── ios/ ← Native Swift SDK (optional)
├── app/ ← Full production SenseCraft Voice app
└── docs/ ← Documentation

La app de ejemplo depende del SDK mediante una dependencia de ruta en sdk/flutter/example/pubspec.yaml:

dependencies:
sensecraft_voice:
path: ..

5. Ejecución de la app de ejemplo​

macOS / Linux​

cd mobile/sdk/flutter/example
flutter pub get
flutter run

Pasos específicos de iOS (antes de flutter run)​

  1. Abre ios/Runner.xcworkspace en Xcode.
  2. Selecciona el target Runner → Signing & Capabilities.
  3. Elige tu propio Apple Developer Team (el equipo de Seeed no está comprometido).
  4. Habilita la capacidad Hotspot Configuration.
  5. Ejecuta desde la terminal con flutter run.

Windows – solución alternativa entre unidades​

Si tu proyecto está en una unidad **distinta de C:**, Gradle de Android puede fallar con 'other' has different root.
Solución: Copia la carpeta example/ a tu unidad C:\ y ajusta pubspec.yaml para usar una ruta absoluta al SDK.
Consulta Solución de problemas → Fallos de compilación para más detalles.


6. Uso de la app de demostración​

6.1 Primera conexión​

Interfaz de transcripción

  1. Enciende el dispositivo Clip y asegúrate de que no esté conectado a otro teléfono.
  2. Inicia la app: verás una lista de dispositivos vacía y un panel de registro.
  3. Concede permisos de Bluetooth (y de Ubicación en Android 12L‑).
  4. Toca Scan: la app encuentra dispositivos BLE con "Clip" en su nombre.
  5. Toca un dispositivo descubierto para conectarte. Acepta el aviso de emparejamiento si aparece.
  6. Espera a que el registro muestre Connected. MTU=185 – el canal AT está listo.

6.2 Referencia de botones (después de la conexión)​

BotónComando ATAcción
VersionAT+VERSIONMostrar versión de firmware
StatusAT+GSTATMostrar batería, espacio libre y estado de grabación
RecordAT+STARTIniciar una nueva grabación (modo normal)
StopAT+STOPDetener la grabación; se muestran el ID de sesión y el número de archivos
ListAT+LISTListar archivos grabados para la sesión actual
BLE DLAT+DOWNLOADDescargar la última sesión por BLE (más lento)
WiFi syncAT+WIFI=ON + UDPHabilitar AP, unir el teléfono y transferir por UDP (rápido)
OTASMP/mcumgrElegir un archivo de firmware y flashearlo
Disconnect–Cerrar BLE y restablecer la interfaz

Flujo de trabajo: Grabar → Detener → WiFi sync (más rápido) o BLE DL (sin configuración de Wi‑Fi).

Interfaz de transcripción


7. Solución de problemas​

Fallos de compilación​

SíntomaCausaSolución
java.lang.IllegalArgumentException: 25.0.2Java 25 instalado (demasiado nuevo)Instala JDK 17 y ejecuta flutter config --jdk-dir="<path-to-jdk17>"
'other' has different rootProyecto en una unidad distinta de C: (Windows)Copia example/ a C:\Users\<you>\clip_demo; actualiza pubspec.yaml con la ruta absoluta al SDK
Building with plugins requires symlink supportModo de desarrollador desactivado (Windows)Settings → Privacy & Security → For Developers → activa Developer Mode
Could not find com.android.tools.build:gradle:8.xFalta el Android SDKEjecuta flutter doctor --android-licenses y acepta todo

Problemas de conexión​

SíntomaCausaSolución
No aparece ningún Clip en el escaneoClip apagado / fuera de alcance / ya conectadoApaga y enciende el Clip; mantenlo dentro de 2 m; desconecta otros dispositivos
Escaneo atascadoPermisos de Bluetooth denegadosReinstala y concede todos los permisos; en Android 12L‑, asegúrate de que la Ubicación esté activada
El emparejamiento falla después del restablecimiento de fábricaEnlace Bluetooth obsoletoElimina el enlace en los ajustes de Bluetooth del sistema → vuelve a intentarlo
Los botones no hacen nada después de conectarCanal AT no listoEspera 2–3 s a que se estabilicen las notificaciones; prueba primero Version

Problemas de sincronización por Wi‑Fi​

SíntomaCausaSolución
La sincronización falla inmediatamenteGrabación aún activaDetén primero la grabación
El teléfono no logra unirse al APFalta permiso o credenciales incorrectasAndroid: concede Nearby Wi‑Fi Devices (13+) o Fine Location (12L‑); iOS: acepta el aviso para unirte al hotspot
La sincronización se detieneEl teléfono cambia a otra redPermanece cerca del Clip; desactiva temporalmente la conexión automática a redes conocidas

Registro (logging)​

El SDK registra mediante SdkLog. En la app de demostración, los registros se imprimen en la terminal y en el panel de registro en pantalla. Vincula un registrador personalizado con:

SdkLog.bind((level, message, error, stack) {
// handle log
});

Referencia de API (Flutter SDK)​

8. Descripción general y arquitectura​

Los SDK de SenseCraft Voice se comunican con un dispositivo reSpeaker Clip mediante BLE (comandos AT/JSON + descarga de archivos) y su AP Wi‑Fi (transferencia de archivos binarios por UDP). No se requiere clave de API ni backend: los SDK se comunican directamente con el dispositivo.

Interfaz de transcripción

Paridad entre SDK​

Los tres SDK (Flutter, Android, iOS) exponen las mismas capacidades:

CapacidadFlutterAndroidiOS
Escanear/conectar/desconectar por BLESenseCraftVoiceClientSenseCraftVoiceClientSenseCraftVoiceClient
Gestión de MTUMtuManagerMtuManagerMtuManager
Transporte AT(JSON)AtTransportAtTransportAtTransport
Control de grabaciónRecordingSessionRecordingSessionRecordingSession
Eventos/estado del dispositivoDeviceEvent/DeviceStatusDeviceEvent/DeviceStatusDeviceEvent/DeviceStatus
Descarga por BLE + combinaciónRecordingSession.download*RecordingSession.download*RecordingSession.download*
Control de hotspot Wi‑FiWifiHotspotConnectorWifiHotspotConnectorWifiHotspotConnector
Transferencia UDP por Wi‑FiWifiTransferClientWifiTransferClientWifiTransferClient
Sincronización rápida por Wi‑FiWifiFastSyncSessionWifiFastSyncSessionWifiFastSyncSession
Actualización de firmware OTAOtaSessionOtaSessionOtaSession
Fachada de permisosSenseCraftVoiceBlePermissionsSenseCraftVoicePermissionsSenseCraftVoiceBlePermissions

Capa de SDK vs capa de producto​

CapaAlcanceEn el SDK
Protocolo del dispositivoBLE GATT, AT(JSON), sincronización rápida por UDP, OTASí
Sesión de alto nivelInicio/detención/listado/descarga de RecordingSessionSí
Lógica de productoBase de datos de grabaciones, Portal JWT, flujo de transcripciónNo

Requisitos de la plataforma​

PlataformaRestricciones
FlutterDart >=3.6.0, Flutter >=3.27.0, dependencia: flutter_blue_plus ^1.36.1
AndroidAPI 24+, JDK 17, Android SDK 36, Kotlin 2.1.0
iOSiOS 13+, macOS 10.15+, Swift 5.9, CoreBluetooth + Network + opcional iOSMcuManagerLibrary

9. Constantes de protocolo transversales​

UUIDs BLE GATT​

NombreUUIDPropósito
clipAtService6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EServicio primario
commandRxCharacteristic6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EEscritura: comandos AT
responseTxCharacteristic6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotificación: respuestas JSON
fileDataCharacteristic6E400004-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotificación: tramas de datos de archivo
batteryService0000180F-0000-1000-8000-00805F9B34FBServicio de batería estándar
batteryLevelCharacteristic00002A19-0000-1000-8000-00805F9B34FBNivel de batería %
deviceInfoService0000180A-0000-1000-8000-00805F9B34FBInformación de dispositivo estándar
smpService00001530-1212-EFDE-1523-785FEABCD123Servicio OTA SMP/mcumgr
smpCharacteristicDA2E7828-FBCE-4E01-AE9E-261174997C48Característica SMP

Tipos de tramas de datos de archivo BLE​

ConstanteValorSignificado
kClipFrameData0x01Trama DATA: type(1) + seq(2 LE) + len(2 LE) + payload
kClipFrameFileStart0x10FILE_START: type(1) + nameLen(1) + name + size(4 LE)
kClipFrameFileEnd0x11FILE_END: type(1) + crc32(4 LE)
kClipFrameTransferDone0x12TRANSFER_DONE: type(1) + sessionIdLen(1) + id + fileCount(4 LE)
kClipDataHeaderSize5Cabecera DATA: type + seq + len

Tipos de tramas UDP​

ConstanteValorSignificado
FRAME_DATA0x01Fragmento de datos de archivo con CRC (Dart/Kotlin) / frameData (Swift)
FRAME_FILE_ACK0x03ACK(0x00) o NACK(0x01)
FRAME_FILE_START0x10Inicio de una transferencia de archivo
FRAME_FILE_END0x11Fin de un archivo con CRC32 del dispositivo
FRAME_TRANSFER_DONE0x12Transferencia de sesión completada
FRAME_AT_RESP0x20Respuesta de comando AT (JSON con longitud prefijada)
FRAME_HEARTBEAT0x30Keepalive con marca de tiempo LE de 4 bytes
Puerto UDP8089Puerto predeterminado del AP del dispositivo

Referencia de comandos AT​

Comando ATRespuestaPropósito
AT+VERSION{"ok":true,"data":{"version":"..."}}Versión de firmware
AT+TIME?{"ok":true,"data":{"time":<unix_s>}}Leer hora del dispositivo
AT+TIME=<unix_s>{"ok":true}Establecer hora del dispositivo
AT+NAME?{"ok":true,"data":{"name":"..."}}Leer nombre del dispositivo
AT+NAME=<name>{"ok":true}Establecer nombre del dispositivo (1‑32 bytes UTF‑8)
AT+NAME=CLEAR{"ok":true}Borrar nombre del dispositivo
AT+GSTAT{"ok":true,"data":{"state":"idle","battery":85,...}}Estado del dispositivo
AT+PAIR?{"ok":true,"data":{"status":"paired","addr":"..."}}Estado de emparejamiento
AT+PAIR=reset{"ok":true}Restablecer emparejamiento
AT+START{"ok":true,"data":{"session":"..."}}Iniciar grabación (modo normal)
AT+START=enhanced{"ok":true,"data":{"session":"..."}}Iniciar grabación (modo mejorado)
AT+STOP{"ok":true,"data":{"session":"...","duration":120,"file_count":5}}Detener grabación
AT+PAUSE{"ok":true}Pausar grabación
AT+RESUME{"ok":true}Reanudar grabación
`AT+MODE=normalenhanced`{"ok":true,"data":{"mode":"..."}}
AT+MARK[=<note>]{"ok":true,"data":{"session":"...","count":3,"offset":45}}Añadir marcador
AT+LIST[=<sessionId>]{"ok":true,"data":{"items":[...],"total":10}}Listar archivos
AT+MARKS=<sessionId>[?<page>&]{"ok":true,"data":{"bookmarks":[...],"total":5}}Listar marcadores
AT+DOWNLOAD=<sessionId>[:<startFile>]Inicia tramas de notificación de datos de archivoIniciar transferencia de archivos
AT+CANCEL{"ok":true}Cancelar grabación o transferencia
AT+DELETE=<sessionId>{"ok":true}Eliminar sesión remota
AT+PURGE{"ok":true}Eliminar todos los archivos remotos
AT+FACTORY=confirm{"ok":true}Restablecimiento de fábrica
AT+WIFI?{"ok":true,"data":{"ap_running":true,"ssid":"ClipAP_XXXX",...}}Consultar punto de acceso
AT+WIFI=ON{"ok":true,"data":{"ssid":"ClipAP_XXXX","password":"...",...}}Habilitar punto de acceso
AT+WIFI=OFF{"ok":true}Deshabilitar punto de acceso
`AT+LOG=offinfodebug`

10. SDK de Flutter​

Paquete: sensecraft_voice v0.1.0
Punto de entrada: lib/sensecraft_voice.dart

Dependencias​

PaqueteVersiónPropósito
flutter_blue_plus^1.36.1Transporte BLE
permission_handler^11.4.0Permisos en tiempo de ejecución
mcumgr_flutter^0.8.1Actualización de firmware OTA
flutter_archive^6.0.3Extracción ZIP (OTA)
path_provider^2.1.5Directorio temporal para OTA
uuid^4.5.1Nombres de directorio temporal (OTA)
crypto^3.0.6SHA‑256/MD5 (OTA)
wifi_iot^0.3.19+1Conexión a hotspot Wi‑Fi
path^1.9.0Manipulación de rutas
Tipos reexportados de flutter_blue_plus​

BluetoothAdapterState, BluetoothBondState, BluetoothCharacteristic, BluetoothConnectionState, BluetoothDevice, Guid, ScanResult


Interfaz de transcripción

10.1 Capa BLE​

SenseCraftVoiceClient​

Administrador BLE de nivel superior: escanear, conectar, desconectar.

class SenseCraftVoiceClient {
Stream<List<ScanResult>> get scanResults;
Stream<bool> get isScanning;
Stream<BluetoothAdapterState> get adapterState;

Future<void> turnOnAdapter();
Future<BluetoothAdapterState> getCurrentAdapterState();

Future<void> startScan({
Duration timeout = const Duration(seconds: 12),
bool filterByService = false,
});
Future<void> stopScan();

Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectByDeviceId(String deviceId);
Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectByDeviceIdAndVerify(
String deviceId, {
int attempts = 3,
Duration retryGap = const Duration(milliseconds: 450),
Duration verifyTimeout = const Duration(seconds: 4),
});

Future<SenseCraftVoiceConnection> connect(ScanResult result);
Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectAndVerify(
ScanResult result, {
int attempts = 3,
Duration retryGap = const Duration(milliseconds: 450),
Duration verifyTimeout = const Duration(seconds: 4),
});

Future<bool> verifyAtLinkReady(
SenseCraftVoiceConnection conn, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 4),
});
Future<bool> verifyAtLinkReadyWithRetry(
SenseCraftVoiceConnection conn, {
int attempts = 3,
Duration gap = const Duration(milliseconds: 450),
Duration timeout = const Duration(seconds: 4),
});

Future<void> disconnect(SenseCraftVoiceConnection conn);
}
SenseCraftVoiceConnection​

Un enlace BLE activo a un dispositivo Clip.

class SenseCraftVoiceConnection {
final BluetoothDevice device;
final BluetoothCharacteristic commandRx; // Write: AT commands
final BluetoothCharacteristic responseTx; // Notify: JSON replies
final BluetoothCharacteristic fileData; // Notify: file‑data frames
final MtuManager mtu;
final Stream<int>? batteryLevelStream; // BLE Battery Level (0..100)

SenseCraftVoiceConnection({
required BluetoothDevice device,
required BluetoothCharacteristic commandRx,
required BluetoothCharacteristic responseTx,
required BluetoothCharacteristic fileData,
required MtuManager mtu,
Stream<int>? batteryLevelStream,
});

AtTransport createAtTransport();
}
SenseCraftVoiceBleUuids​
class SenseCraftVoiceBleUuids {
static final Guid clipAtService;
static final Guid commandRxCharacteristic;
static final Guid responseTxCharacteristic;
static final Guid fileDataCharacteristic;
static final Guid batteryService;
static final Guid batteryLevelCharacteristic;
static final Guid deviceInfoService;
static final Guid smpService;
static final Guid smpCharacteristic;
}
SenseCraftVoiceBlePermissions​
class SenseCraftVoiceBlePermissions {
static Future<bool> ensureGranted();
}

MtuManager​

class MtuManager {
final BluetoothDevice device;

MtuManager(BluetoothDevice device);

int get mtu; // Negotiated MTU (default 23)
int get payloadSize; // max(mtu - 3, 1)

Future<void> startListening();
Future<bool> requestHighMtu({int mtu = 185, int timeoutSeconds = 6});
Future<void> dispose();
}
ClipFileData (análisis de una notificación BLE)​
const int kClipFrameData = 0x01;
const int kClipFrameFileStart = 0x10;
const int kClipFrameFileEnd = 0x11;
const int kClipFrameTransferDone = 0x12;
const int kClipDataHeaderSize = 5;

sealed class ClipFileDataParsed {}
class ClipParsedRaw { Uint8List bytes; }
class ClipParsedData { int seq; Uint8List payload; }
class ClipParsedFileStart { String filename; int fileSize; }
class ClipParsedFileEnd { int crc32; }
class ClipParsedTransferDone { String sessionId; int fileCount; }
class ClipParsedInvalid { String reason; }

ClipFileDataParsed parseClipFileDataNotify(List<int> data);
BleTransferFrameHandler​

Máquina de estados para rastrear el progreso de descarga de archivos por BLE.

class BleTransferFrameState {
bool useFraming = false;
String? currentFilename;
int currentFileDeclaredSize = 0;
int bytesThisFile = 0;
int fileCrc = 0;
int nextSeq = 0;
int fileCompleteCount = 0;
}

sealed class BleTransferFrameResult {}
// Invalid(String reason), Raw(Uint8List), UnexpectedRaw(int)
// FileStart(filename, fileSize), Data(seq, payload, dup, jump, orphan)
// FileEndOk(filename, localCrc, deviceCrc, fileCompleteCount, ...)
// FileEndStale(filename, deviceCrc)
// FileEndCrcMismatch(filename, localCrc, deviceCrc, resyncStartFile)
// TransferDone(sessionId, fileCount)

class BleTransferFrameHandler {
static String sanitizeFilename(String name);
static String orphanFilenameBeforeFileStart({
required String? effectiveStartFile,
required int fileCompleteCount,
});
static int? partNumberFromFilename(String name);

static BleTransferFrameResult handle({
required List<int> bytes,
required BleTransferFrameState state,
String? effectiveStartFile,
});
}
TransferJsonEvent / TransferJsonEventParser​
sealed class TransferJsonEvent {}
class TransferJsonFileComplete { String filename; String sessionId; }
class TransferJsonTransferComplete { int files; String sessionId; }
class TransferJsonOther { String event; }

class TransferJsonEventParser {
static TransferJsonEvent? parse(Map<String, dynamic> msg);
}

class TransferJsonTransferCompletePolicy {
static bool looksLikeSessionComplete({...});
static bool shouldIgnoreEmptyTransferComplete({...});
}

10.2 Transporte AT​

AtTransport​
class AtTransport {
final BluetoothCharacteristic commandRx;
final BluetoothCharacteristic responseTx;
final BluetoothCharacteristic fileData;
final MtuManager mtu;

AtTransport({
required BluetoothCharacteristic commandRx,
required BluetoothCharacteristic responseTx,
required BluetoothCharacteristic fileData,
required MtuManager mtu,
});

Stream<List<int>> get responseNotifyBytes;
Stream<List<int>> get fileDataBytes;
Stream<Map<String, dynamic>> get jsonMessages;

Future<void> setFileDataNotify(bool enabled, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 2),
});

Future<Map<String, dynamic>> send(
String atCommand, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
bool withoutResponse = false,
Duration interChunkDelay = const Duration(milliseconds: 16),
});

Future<void> writeCommandOnly(
String atCommand, {
bool withoutResponse = false,
Duration interChunkDelay = const Duration(milliseconds: 16),
});

static bool isStopAckShape(Map<String, dynamic> m);
static bool looksLikeGstatOkReply(Map<String, dynamic> m);
}
JsonObjectFramer​
class JsonObjectFramer {
Iterable<String> feed(String chunk);
}

10.3 Sesión / Grabación​

RecordingSession​

API de alto nivel para grabación y gestión de dispositivos.

class RecordingSession {
final SenseCraftVoiceConnection connection;
final AtTransport at;

RecordingSession({required this.connection, required this.at});

String? get activeSessionId;
Stream<DeviceEvent> get deviceEvents;

// Recording control
Future<RecordingStartInfo> start({
RecordingMode mode = RecordingMode.normal,
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<RecordingStopInfo> stop({
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<RecordingControlInfo> pause({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<RecordingControlInfo> resume({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<void> cancel();

// Device info
Future<DeviceStatus> getStatus({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<DeviceRuntimeInfo> readRuntimeInfo({
Duration versionTimeout = const Duration(seconds: 5),
Duration timeTimeout = const Duration(seconds: 4),
Duration statusTimeout = const Duration(seconds: 4),
Duration pairTimeout = const Duration(seconds: 6),
});

Future<bool> syncDeviceTime({
DateTime? time,
Duration timeout = const Duration(seconds: 4),
Duration minInterval = Duration.zero,
bool force = false,
});

Future<bool> resetPairing({
Duration timeout = const Duration(seconds: 6),
});

static const int userDeviceNameMaxBytes = 32;
static const String userDeviceNameClearToken = 'CLEAR';
static bool isValidUserDeviceName(String name);

Future<String> getUserDeviceName({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<void> setUserDeviceName(
String? name, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

// Bookmarks & file listing
Future<DeviceBookmarkMarkResult> mark({
String? note,
Duration timeout = const Duration(seconds: 10),
});

Future<List<DeviceFileMeta>> listFiles({
String? sessionId,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<List<DeviceFileMeta>> listAllFiles({
int perPage = 10,
int maxPages = 100,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<List<DeviceBookmark>> listBookmarks({
required String sessionId,
int perPage = 10,
int maxPages = 100,
Duration timeout = const Duration(seconds: 6),
});

// Session management
Future<bool> deleteSession({
required String sessionId,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<bool> purgeSessions({
Duration timeout = const Duration(seconds: 10),
}) async { /* AT+PURGE */ }

Future<bool> factoryReset({
Duration timeout = const Duration(seconds: 10),
}) async { /* AT+FACTORY=confirm */ }

// BLE download
Stream<DownloadEvent> download({
required String sessionId,
String? startFile,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy = const DownloadStartRetryPolicy(),
});

Future<DownloadSessionResult> downloadToDirectory({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
});

Future<DownloadSessionResult> downloadToDirectoryWithResume({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
int dbReceivedBytes = 0,
int maxAttempts = 3,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
Duration retryDelay = const Duration(milliseconds: 600),
});

Future<DownloadMergeResult> downloadMergeAndMaybeDeleteSession({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
int dbReceivedBytes = 0,
int maxAttempts = 3,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
Duration retryDelay = const Duration(milliseconds: 600),
String? mergedPath,
bool deleteRemoteSessionAfterMerge = false,
bool deleteLocalPartsAfterMerge = false,
});

Future<DownloadFinalizeResult> downloadMergeFetchBookmarksAndMaybeDeleteSession({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
int dbReceivedBytes = 0,
int maxAttempts = 3,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
Duration retryDelay = const Duration(milliseconds: 600),
String? mergedPath,
bool deleteRemoteSessionAfterMerge = false,
bool deleteLocalPartsAfterMerge = false,
bool saveBookmarksJson = true,
String? bookmarksPath,
int bookmarksPerPage = 10,
int bookmarksMaxPages = 100,
Duration bookmarksTimeout = const Duration(seconds: 6),
});

Future<bool> deleteSessionAfterLocalVerification({
required String sessionId,
required String mergedPath,
int? expectedBytes,
int? verifiedBytes,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
Duration statusTimeout = const Duration(seconds: 5),
double minCompletionRatio = 0.95,
});

// Static helpers
static int? canonicalTransferExpectedBytes({int? dbExpected, required int transferredTotal});
static bool localMergedFileCompleteForDelete({
required int actualSize, int? expectedBytes, int? verifiedBytes,
double minCompletionRatio = 0.95,
});
static String bookmarksSidecarPathForMergedFile(String mergedPath);
static Future<String> writeBookmarksJsonSidecar({
required String path, required List<DeviceBookmark> bookmarks,
});
}
Modelos de resultados de grabación​
class RecordingStartInfo {
final String sessionId;
final RecordingMode? mode;
final Map<String, dynamic> raw;
}

class RecordingStopInfo {
final String? sessionId;
final int? durationSeconds;
final int? fileCount;
final Map<String, dynamic> raw;
}

class RecordingControlInfo {
final String? sessionId;
final int? durationSeconds;
final Map<String, dynamic> raw;
factory RecordingControlInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}
Modelos de eventos y resultados de descarga​
sealed class DownloadEvent {}
class DownloadStarted { String sessionId; int? totalFiles; int? totalBytes; }
class DownloadFileStarted { String filename; int fileSize; }
class DownloadFileProgress { String filename; int received; int total; }
class DownloadFileCompleted { String filename; Uint8List bytes; int crc32; }
class DownloadTransferDone { String sessionId; int fileCount; }

enum DownloadStartFailureKind { sessionNotFound, transferBusy, other }

class DownloadStartRetryPolicy {
final int maxAttempts; // >= 1
final Duration retryDelay;
final bool retrySessionNotFound;
final bool cancelBusyTransfer;
final bool skipCancelWhenDeviceRecording;
final Duration cancelTimeout;
final Duration cancelSettleDelay;
final Duration statusTimeout;

const DownloadStartRetryPolicy({...});
const DownloadStartRetryPolicy.resilient({
this.maxAttempts = 4,
this.cancelBusyTransfer = true,
...
});
bool shouldRetry(DownloadStartFailureKind kind);
}

class DownloadedFileArtifact { String filename; String path; int sizeBytes; int crc32; }
class DownloadSessionResult {
String sessionId; String directory; int? totalFiles; int? totalBytes;
int completedFiles; int completedBytes; DownloadTransferDone? transferDone;
List<DownloadedFileArtifact> files;
bool get isComplete;
}
class DownloadMergeResult {
DownloadSessionResult download; String mergedPath; int mergedBytes;
bool deletedRemoteSession; bool deletedLocalParts;
}
class DownloadFinalizeResult {
DownloadMergeResult merge; List<DeviceBookmark> bookmarks;
String? bookmarksPath; bool bookmarksSaved;
String get mergedPath; int get mergedBytes;
bool get deletedRemoteSession; bool get deletedLocalParts;
}

RecordingException​

class RecordingException implements Exception {
final String message;
final Map<String, dynamic>? raw;
final String? code;
const RecordingException(this.message, {this.raw, this.code});
}

10.4 Punto de acceso Wi‑Fi y transferencia​

WifiHotspotConnector​
class WifiHotspotConnector {
final AtTransport at;

WifiHotspotConnector({required AtTransport at});

Future<WifiHotspotInfo> queryStatus();
Future<WifiHotspotInfo> enable();
Future<void> disable();
Future<bool> connectToHotspot(WifiHotspotInfo info);
Future<void> disconnectFromHotspot(WifiHotspotInfo info);
Future<void> forceWifiUsage(bool force);
}
WifiTransferClient​
typedef WifiTransferProgress = void Function(int received, int total);
typedef WifiPingResult = ({bool ok, bool networkUnreachable});

class WifiTransferClient {
final WifiHotspotInfo hotspot;

WifiTransferClient(WifiHotspotInfo hotspot);

Future<bool> ping();
Future<WifiPingResult> pingDetailed();

Future<int> downloadSession({
required String sessionId,
required String sessionDir,
String? startFile,
WifiTransferProgress? onFileProgress,
void Function(int fileIndex, int totalFiles, int overallBytes)? onOverallProgress,
bool Function()? shouldCancel,
});

void dispose();
}
ClipUdpSyncClient​
const int udpFrameData = 0x01;
const int udpFrameFileAck = 0x03;
const int udpFrameFileStart = 0x10;
const int udpFrameFileEnd = 0x11;
const int udpFrameTransferDone = 0x12;
const int udpFrameAtResp = 0x20;
const int udpFrameHeartbeat = 0x30;

class ClipUdpSyncClient {
ClipUdpSyncClient({Duration receiveTimeout = const Duration(seconds: 5)});

bool get isConnected;
bool get lastFailureUnreachable;

Future<void> connect(String host, int port);
Future<Map<String, dynamic>> sendAtCommand(String command, {
Duration? timeout,
int maxSkips = 64,
});
Future<bool> ping();

Future<int> downloadSession({
required String sessionId,
required String sessionDir,
String? startFile,
bool Function()? shouldCancel,
void Function(String currentFile, int filesDone, int totalFiles,
int receivedBytes, int? totalBytes)? onProgress,
});
}
WifiFastSyncSession​
enum WifiBleFallbackReason { phoneWifiDisconnected, phoneOnOtherWifi, transferFailed }
enum WifiVerifyFailureKind { networkUnreachable, timedOut }

class WifiVerifyFailure implements Exception {
WifiVerifyFailureKind kind;
WifiHotspotInfo hotspot;
}

class WifiBatchItem {
String recordingId; String sessionId; String sessionDir;
int? expectedBytes; String? startFile; int resumeByteOffset;
}

typedef WifiBatchResolveStartFile = Future<String?> Function(String recordingId, String sessionId);

class WifiFastSyncBatchResult {
int succeeded; int failed; bool userCancelled; bool abortedForRecording;
WifiBleFallbackReason? bleFallbackReason; WifiHotspotInfo? fallbackHotspot;
bool get shouldFallBackToBle;
bool get isOverallSuccess;
}

class WifiFastSyncSession {
final AtTransport at;

WifiFastSyncSession({required AtTransport at});

WifiHotspotInfo? get hotspot;
WifiTransferClient? get transferClient;
WifiHotspotConnector? get connector;
bool get isPrepared;

Future<void> forceWifiUsage(bool force);
Future<WifiHotspotInfo> enableHotspot();
Future<bool> connectPhone();
Future<WifiHotspotInfo> prepare({bool joinPhone = true, bool requirePhoneJoin = false});
Future<void> teardown({bool disconnectPhone = true, bool disableHotspot = true});

Future<WifiFastSyncBatchResult> downloadBatch({
required List<WifiBatchItem> items,
WifiBatchResolveStartFile? resolveStartFile,
bool joinPhone = true,
bool requirePhoneJoin = false,
bool disconnectPhoneAfter = true,
bool disableHotspotAfter = true,
});

Future<int> downloadSession({
required String sessionId,
required String sessionDir,
String? startFile,
WifiTransferProgress? onFileProgress,
void Function(int fileIndex, int totalFiles, int overallBytes)? onOverallProgress,
bool Function()? shouldCancel,
bool disableHotspotAfter = true,
bool disconnectPhoneAfter = true,
});
}
Utilidades de red Wi‑Fi​
bool isDeviceApNetworkUnreachable(Object error);
bool isWifiUdpTransientSocketError(Object error);
bool isWifiApReachabilitySocketNoise(Object error, {StackTrace? stackTrace});

10.5 Actualización de firmware OTA​

OtaFirmwareProcessor​
class OtaFirmwareException implements Exception {
final String message;
}

class OtaFirmwareProcessor {
static Future<List<Image>> processZip(Uint8List zipData);
static Future<List<Image>> processBin(Uint8List binData);
static Future<List<Image>> processFile(File file);

@visibleForTesting
static void validateManifestFileEntry({
required String fileName,
required Uint8List data,
required Map<String, dynamic> entry,
});
}

Note: Image is mcumgr.Image from the mcumgr_flutter package.

OtaSession​
enum OtaPhase { idle, preparing, uploading, validating, resetting, success, failed, cancelled }

class OtaProgress {
OtaPhase phase;
double progress; // 0.0..1.0
int bytesSent;
int totalBytes;
String message;
}

class OtaSession {
final String deviceId;

OtaSession({required String deviceId});

Stream<OtaProgress> get events;
OtaPhase get phase;
Object? get lastError;
StackTrace? get lastStackTrace;

Future<bool> upgrade(
File firmwareFile, {
FirmwareUpgradeConfiguration? configuration,
});

Future<bool> upgradeImages(
List<Image> images, {
FirmwareUpgradeConfiguration? configuration,
});

Future<void> cancel();
Future<void> dispose();
}

10.6 Modelos y utilidades​

Modelos​
enum RecordingMode { normal, enhanced }

class Device {
String id; String name; String? sn; String model;
int? batteryPercent; RecordingMode recordingMode; String? firmwareVersion;
bool hasFirmwareUpdate; bool isOnline; DateTime? lastSeen;
DateTime createdAt; DateTime updatedAt;
}

class DeviceFileMeta {
String deviceId; String path; String name;
int sizeBytes; int durationSeconds; int bookmarkCount; DateTime? createdAt;
String get recordingId; // "${deviceId}_$path"
}

class WifiHotspotInfo {
bool enabled; String ssid; String password; String ip; int port; int? channel;
String get baseUrl; // "http://$ip:$port"
bool get isValid;
factory WifiHotspotInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}

class DeviceBookmark {
int offsetSeconds; String note; Map<String, dynamic> raw;
Map<String, dynamic> toJson();
factory DeviceBookmark.fromJson(Map<String, dynamic> raw, {String? defaultSessionId});
}

class DeviceBookmarkMeta {
String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds; String? note;
Map<String, dynamic> raw;
}

class DeviceBookmarkMarkResult {
bool ok; String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds;
Map<String, dynamic> raw;
}

class DeviceTimeInfo {
int? unixSeconds; DateTime? date; Map<String, dynamic> raw;
factory DeviceTimeInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}
Estado y eventos del dispositivo​
class DeviceStatus {
String state; bool isRecording; String? sessionId;
int? batteryPercent; bool? isCharging; int? freeSpaceBytes;
int? bitrate; RecordingMode? recordingMode; int? recordingSeconds;
String? firmwareVersion; Map<String, dynamic> raw;
factory DeviceStatus.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}

class DeviceRuntimeInfo {
String? firmwareVersion; Object? rawDeviceTime; DateTime? deviceTime;
DeviceStatus? status; String? pairStatus; String? pairAddress;
Map<String, dynamic>? versionReply; Map<String, dynamic>? timeReply;
Map<String, dynamic>? statusReply; Map<String, dynamic>? pairReply;

String? get state; bool? get isRecording; String? get sessionId;
int? get batteryPercent; String? get formattedDeviceTime; bool get hasAnyData;
}

enum DeviceRecordingState { idle, recording, paused, transmitting, wifiSync, error, unknown }
extension DeviceRecordingStateX {
String? get id; // stable lowercase string
static DeviceRecordingState parse(Object? raw);
}

sealed class DeviceEvent {
Map<String, dynamic> raw;
}
class DeviceRecordingStateEvent { DeviceRecordingState state; String? sessionId; int? durationSeconds; RecordingMode? mode; }
class DeviceBookmarkEvent { String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds; String? note; }
class DeviceBatteryLowEvent { int? level; }
class DeviceStorageLowEvent { int? freeMb; }
class DeviceErrorEvent { int? code; String? message; }
class DeviceConnectedEvent { String? address; }
class DeviceDisconnectedEvent { String? reason; }
class DeviceUnknownEvent { String name; }

DeviceEvent? parseDeviceEvent(Map<String, dynamic> msg);
String? formatDeviceAtTime(Object? raw);
DateTime? parseDeviceAtTime(Object? raw);
Utilidades para reanudar/fusionar sesiones​
int? partNumberFromSessionOpusFilename(String name);
int compareSessionOpusPartFilename(String a, String b);
bool isCanonicalCompleteSessionOpusSlice(String filename);

class SessionOpusSliceInventory {
List<File> orderedCompleteSlices; List<int> missingIndices;
int maxIndex; List<File> allArtifacts; List<int> duplicateIndices;
}

SessionOpusSliceInventory inventorySessionOpusParts(List<File> nonEmptyParts);

Future<File?> mergeSessionOpusPartFiles(
List<File> parts, String mergedPath, {bool Function()? shouldCancel, void Function(int)? onProgress});

Future<File?> mergeSessionOpusPartsInDirectory(
String sessionDirPath, String mergedPath, {bool Function()? shouldCancel, void Function(int)? onProgress});

Future<int> sumCompleteSessionOpusSliceBytes(String sessionDirPath);
Future<int> sumSessionOpusPartBytes(String sessionDirPath);

class SessionResumeMarkers {
String? startFile; int resumeByteOffset; int resumeFileIndex;
}

int resumeFileIndexFromStartFile(String? startFile);
Future<int> resolveResumeByteFloor({required String sessionDirPath, int dbReceivedBytes = 0});
Future<SessionResumeMarkers> resolveSessionResumeMarkers({
required String sessionDirPath, String? startFile, int dbReceivedBytes = 0,
});
Future<String?> resolveSessionResumeStartFile({
required String sessionDirPath, String? preferredStartFile,
});
Utilidades​
// SdkLog logger facade
class SdkLog {
static void bind(void Function(SdkLogLevel level, String message, Object? error, StackTrace? stackTrace)? handler);
static void d(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void i(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void w(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void e(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
}

enum SdkLogLevel { debug, info, warning, error }

// CRC32
const int kSessionOpusMergeBufferBytes = 1024 * 1024;
const int kSessionOpusMergeProgressEveryBytes = 4 * 1024 * 1024;

// Transfer progress helpers (in transfer_progress.dart)
// - wifiAligned / uncappedRatio / branchLabel / sessionTransferBytesComplete

Soporte técnico y debate sobre productos​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...