Saltar al contenido principal

Preguntas frecuentes sobre reSpeaker Flex

Esta página contiene respuestas verificadas para reSpeaker Flex. Cada respuesta indica la variante de producto y el modo de firmware al que se aplica, junto con la fecha en que se verificó por última vez con las fuentes oficiales actuales.

Antes de comenzar​

  • Confirma la variante exacta del producto y el modo de firmware (USB o I2S) en el que se está ejecutando el dispositivo.
  • Comprueba la versión actual del firmware antes de aplicar pasos específicos de versión.
  • Las respuestas de esta página se verificaron por última vez el 2026-08-31; vuelve a comprobar las fuentes oficiales enlazadas si la estás leyendo más tarde.

Documentación y uso​

¿Dónde puedo descargar los archivos mecánicos 2D y 3D de ReSpeaker Flex?​

Se aplica a: Integración mecánica de una placa base ReSpeaker Flex XVF3800 con una matriz de micrófonos Linear-4 o Circular-4

Última verificación: 2026-09-01

Utiliza la sección oficial de recursos de Flex. Publica archivos DXF y STEP para la matriz Circular-4, la matriz Linear-4 y la placa base; selecciona los archivos específicos de la geometría para el hardware que se está integrando.

Requisitos previos:

  • La geometría exacta de micrófonos utilizada por el diseño
  • Software CAD compatible con DXF y STEP
  • Hardware físico para revisión y comprobaciones de ajuste
  1. Abre la sección Resources de la página actual de introducción de Flex.
  2. Descarga los archivos DXF y STEP correspondientes a Linear-4 o Circular-4 junto con los archivos de la placa base.
  3. Importa los archivos en la herramienta CAD y verifica los orificios de montaje, las posiciones de los conectores y la geometría de la matriz frente a las unidades físicas.
  4. Mantén separados los modelos Circular-4 y Linear-4; son disposiciones mecánicas diferentes.

Criterios de éxito:

  • Los archivos DXF y STEP seleccionados se importan correctamente
  • Los modelos coinciden con la geometría de la matriz y con las características físicas de montaje y de conectores utilizadas en el diseño

Notas:

  • Los archivos públicos por sí solos no validan la acústica de la carcasa, las tolerancias de fabricación ni una instalación personalizada de micrófonos a 45 grados.

Referencias:

¿Cómo verifico I2S full-dúplex entre ReSpeaker Flex y XIAO ESP32S3?​

Se aplica a: ReSpeaker Flex XVF3800 Linear-4 o Circular-4 con XIAO ESP32S3 usando la ruta I2S integrada

Última verificación: 2026-09-01

Ejecuta la prueba oficial de I2S de Flex con el firmware I2S de 16 kHz que coincida con la geometría. El sketch abre el periférico I2S del XIAO en modo de transmisión y recepción, escribe una señal de prueba de 440 Hz, lee muestras de micrófono e imprime I2S RX PASS! cuando la ruta de recepción supera su comprobación documentada de recuento de muestras.

Requisitos previos:

  • Una imagen I2S oficial de 16 kHz que coincida con la geometría Linear-4 o Circular-4
  • Arduino IDE configurado para XIAO ESP32S3
  • Las dependencias requeridas por la prueba I2S oficial actual de Flex
  1. Confirma que el XMOS de Flex está ejecutando la imagen I2S oficial de 16 kHz para la geometría de micrófonos conectada.
  2. Abre la página actual de prueba I2S de ReSpeaker Flex con XIAO ESP32S3 y sube su sketch a través del puerto USB del XIAO.
  3. Abre el Monitor Serie a 115200 baudios y deja que finalicen la primera y la segunda comprobación de recepción opcional.
  4. Confirma que la prueba informa de más de 16 000 muestras válidas e imprime I2S RX PASS!.
  5. Para una comprobación audible de grabar-almacenar-reproducir, ejecuta el ejemplo oficial separado de grabación y reproducción a 16 kHz después de que la prueba de enlace haya pasado.

Criterios de éxito:

  • El periférico I2S se inicializa sin error
  • La prueba oficial imprime I2S RX PASS!
  • El ejemplo opcional de grabación y reproducción captura y reproduce un búfer de audio corto

Notas:

  • Esta prueba valida las rutas digitales de transmisión y recepción documentadas; no demuestra un umbral de palabra de activación, el rendimiento de la cancelación de eco acústico ni la compatibilidad entre altavoz y carcasa.
  • No ejecutes el sketch de 16 kHz sin cambios con un perfil de firmware de 48 kHz.

Referencias:

Conectividad y detección​

¿Por qué el script de control de ReSpeaker Flex informa No device found?​

Se aplica a: ReSpeaker Flex XVF3800 Linear-4 y Circular-4 conectados a un host Windows, Linux o macOS para control USB

Última verificación: 2026-08-31

El script Python oficial actual de Flex admite el control USB de Flex. No device found significa que su exploración USB no devolvió ningún dispositivo que coincidiera con el ID de proveedor 0x2886 y cualquier filtro PID opcional; no significa que Flex no sea compatible. Comprueba el puerto USB de XMOS, las dependencias, el modo de firmware y la imagen USB específica de la geometría.

Requisitos previos:

  • El archivo python_control/xvf_host.py actual del repositorio oficial de ReSpeaker Flex
  • Python 3.6 o posterior, pyusb y la compatibilidad con libusb de la plataforma; el script actual también requiere libusb-package en Windows
  • Un cable de datos USB en buen estado conectado al puerto USB-C de XMOS cerca del botón RST
  1. Conecta el host al puerto USB-C XMOS de Flex cerca del botón RST, no a un puerto USB de XIAO, y confirma que el host detecta un dispositivo USB.
  2. Instala las dependencias documentadas por la guía de Flex. Usa python -m pip install pyusb; en Windows instala también libusb-package, y en Linux o macOS asegúrate de que la biblioteca libusb del sistema esté disponible.
  3. Ejecuta python python_control/xvf_host.py VERSION desde el repositorio actual de Flex sin forzar un PID antiguo. El script actual busca el VID 0x2886 en todos los PID cuando se omite --pid.
  4. Si no se encuentra ningún dispositivo y la placa puede estar ejecutando I2S o firmware incorrecto, apágala, mantén pulsado el botón Boot, vuelve a conectar la alimentación y confirma ambas particiones DFU con dfu-util -l (usa sudo en Linux).
  5. Flashea una imagen USB actual de Flex con dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/firmware.bin. Selecciona un nombre de archivo que comience por respeaker_flex_usb_c para Circular-4 o respeaker_flex_usb_l para Linear-4, y selecciona el perfil de frecuencia de muestreo/canales requerido del directorio oficial actual.
  6. Después de que la placa se reinicie, ejecuta de nuevo el comando VERSION.

Criterios de éxito:

  • El script imprime Connected device con un VID/PID de ReSpeaker
  • El comando VERSION devuelve la versión de firmware de Flex

Notas:

  • No utilices la conclusión obsoleta de que solo el producto USB XVF3800 más antiguo admite control por host; la documentación y el código oficiales de Flex ahora proporcionan una herramienta USB específica para Flex.
  • El modo seguro (Safe Mode) en Flex utiliza el botón Boot. Admite la recuperación USB DFU cuando el firmware USB normal está ausente o no responde.
  • El directorio de firmware oficial actual contiene imágenes v1.0.3 codificadas por geometría: c denota Circular-4 y l denota Linear-4. Nunca flashees una imagen que no coincida con la geometría.

Referencias:

Problemas de hardware​

¿Qué cable FPC está documentado para la matriz de micrófonos de ReSpeaker Flex?​

Se aplica a: La conexión de la matriz de micrófonos entre la placa base de ReSpeaker Flex y la matriz Linear-4 o Circular-4

Última verificación: 2026-09-01

La guía oficial de Flex documenta una interfaz FPC con llave de 24 pines y paso de 0,5 mm y un cable plano de 20 cm incluido con el producto. Haz coincidir la orientación de los contactos y la construcción de los extremos, así como el número de pines y el paso; la guía pública no califica un cable genérico para flexión dinámica repetida.

Requisitos previos:

  • El cable suministrado, o un reemplazo cuya orientación mecánica completa de contactos se haya confirmado frente a ambos conectores
  • Alimentación desconectada de la placa base de Flex
  1. Abre la pestaña de bloqueo de cada conector FPC.
  2. Identifica el lado de contactos expuestos y el lado con refuerzo del cable.
  3. Inserta el cable de modo que sus contactos expuestos miren hacia los contactos metálicos dentro de cada conector y, a continuación, cierra ambas pestañas de bloqueo sin forzarlas.
  4. Alimenta la placa y utiliza la captura oficial o la prueba I2S para verificar la conexión de la matriz de micrófonos antes de instalarla en una carcasa.

Criterios de éxito:

  • El cable se asienta completamente y ambas pestañas de bloqueo se cierran sin fuerza
  • La matriz conectada produce datos de captura válidos en la prueba oficial seleccionada

Notas:

  • La página pública actual no especifica el grosor del extremo de contacto, contactos en el mismo lado frente a lados opuestos como un código de adquisición independiente, ni una clasificación de ciclos de flexión repetida.
  • No afirmes que todos los cables de 24 pines y paso de 0,5 mm son intercambiables o adecuados para movimiento continuo.

Referencias:

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...