Saltar al contenido principal

Controlar reSpeaker Flex mediante GPIO con Xiao ESP32S3

Objetivo​

Esta guía explica cómo leer y controlar pines GPIO en el procesador de voz XVF3800 usando la interfaz I2C. Aprenderás a:

  • Leer los estados de los pines GPI y GPO
  • Comprender los mapeos de GPIO y su propósito
reSpeaker Flex XVF3800 Lineal con XIAO ESP32S3 reSpeaker Flex XVF3800 Circular con XIAO ESP32S3

Descripción general de GPIO​

Nombre de pinDirecciónFunción
X1D09Entrada (RO)Estado del botón de arranque / GPI0
X1D13Entrada (RO)Flotante / GPI1
X1D34Entrada (RO)Flotante / GPI2
X0D11Salida (RW)Flotante / GPO, compartido con SPI MOSI
X0D30Salida (RW)Control de SD/FAULT
X0D31Salida (RW)Control de PA / amplificador
X0D32Salida (RW)XMOS GPIO 1
X0D33Salida (RW)XMOS GPIO 2
X0D39Salida (RW)Flotante / GPO, compartido con SPI MISO

Leer estados de pines GPO​

Objetivo: Comprobar los niveles lógicos de todos los GPIO con capacidad de salida (GPO). Aspectos destacados del código:

  • Envía una solicitud de lectura usando:
    • ID de recurso: 20 (GPO)
    • ID de comando: 0 (GPO_READ_VALUES)
  • Lee los estados de 5 pines GPO en orden: X0D11 → X0D30 → X0D31 → X0D33 → X0D39
  • Incluye un byte de estado para validar la respuesta
#include <Wire.h>

#define XMOS_ADDR 0x2C // I2C 7-bit address

#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define GPO_SERVICER_RESID_GPO_READ_VALUES 0
#define GPO_GPO_READ_NUM_BYTES 5

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
Wire.begin();
delay(1000);
Serial.println("XVF3800 GPO Read Test Starting...");
}

void loop() {
uint8_t gpo_values[GPO_GPO_READ_NUM_BYTES] = {0};
uint8_t status = 0xFF;

bool success = read_gpo_values(gpo_values, &status);

if (success) {
Serial.print("I2C Communication SUCCESS. Status byte: 0x");
Serial.print(status, HEX);
Serial.print(" | GPO Output Values: ");
for (uint8_t i = 0; i < GPO_GPO_READ_NUM_BYTES; i++) {
Serial.print("0x");
Serial.print(gpo_values[i], HEX);
Serial.print(" ");
}
Serial.println();
} else {
Serial.println("Failed to read GPO values.");
}

delay(1000);
}

bool read_gpo_values(uint8_t *buffer, uint8_t *status) {
const uint8_t resid = GPO_SERVICER_RESID;
const uint8_t cmd = GPO_SERVICER_RESID_GPO_READ_VALUES | 0x80;
const uint8_t read_len = GPO_GPO_READ_NUM_BYTES;

// Step 1: Write command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(read_len + 1);
uint8_t result = Wire.endTransmission();

if (result != 0) {
Serial.print("I2C Write Error: ");
Serial.println(result);
return false;
}

// Step 2: Read response (status + payload)
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, (uint8_t)(read_len + 1));
if (Wire.available() < read_len + 1) {
Serial.println("I2C Read Error: Not enough data received.");
return false;
}

*status = Wire.read();
for (uint8_t i = 0; i < read_len; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}

return true;
}


Leer estados de pines GPI​

Objetivo: Comprobar los estados de los GPIO con capacidad de entrada (por ejemplo, estado del botón de silencio). Aspectos destacados del código:

  • Envía un comando a:
    • ID de recurso: 36 (IO_CONFIG)
    • ID de comando: 6 (GPI_VALUE_ALL)
  • Recibe 3 GPI que representan el estado de X1D09, X1D13 y X1D34
#include <Wire.h>

#define XMOS_ADDR 0x2C // I2C 7-bit address of XVF3800

// Resource and command IDs for GPI
#define IO_CONFIG_SERVICER_RESID 36
#define IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_READ_VALUES 0
#define GPI_READ_NUM_BYTES 3 // From header: IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_READ_VALUES_NUM_VALUES

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
Wire.begin();
delay(1000);
Serial.println("XVF3800 GPI Read Test Starting...");
}

void loop() {
uint8_t gpi_values[GPI_READ_NUM_BYTES] = {0};
uint8_t status = 0xFF;

bool success = read_gpi_values(gpi_values, &status);

if (success) {
Serial.print("I2C Communication SUCCESS. Status byte: 0x");
Serial.print(status, HEX);
Serial.print(" | GPI Input Values: ");
for (uint8_t i = 0; i < GPI_READ_NUM_BYTES; i++) {
Serial.print("0x");
Serial.print(gpi_values[i], HEX);
Serial.print(" ");
}
Serial.println();
} else {
Serial.println("Failed to read GPI values.");
}

delay(1000);
}

bool read_gpi_values(uint8_t *buffer, uint8_t *status) {
const uint8_t resid = IO_CONFIG_SERVICER_RESID;
const uint8_t cmd = IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_READ_VALUES | 0x80; // Read command
const uint8_t read_len = GPI_READ_NUM_BYTES;

// Step 1: Send the command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(read_len + 1); // +1 for status byte
uint8_t result = Wire.endTransmission();

if (result != 0) {
Serial.print("I2C Write Error: ");
Serial.println(result);
return false;
}

// Step 2: Read response (status + payload)
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, (uint8_t)(read_len + 1));
if (Wire.available() < read_len + 1) {
Serial.println("I2C Read Error: Not enough data received.");
return false;
}

*status = Wire.read(); // first byte is status
for (uint8_t i = 0; i < read_len; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}

return true;
}

Una vez que pulses el botón de arranque, el estado cambiará.

pir

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...