Saltar al contenido principal

ChatGPT - BeagleY-AI

Introducción

Este proyecto integra funcionalidades de entrada de voz, respuesta de modelo grande y salida de voz utilizando un BeagleY-AI. Emplea el ReSpeaker Lite como dispositivo de entrada y salida de audio, permitiendo una interacción fluida con ChatGPT y servicios de conversión de voz a texto.

Hardware Requerido

Comenzando

Consulta la documentación de inicio para configurar tu BeagleY-AI primero, conecta tu BeagleY-AI a la red.

nota

Asegúrate de que tu versión de python sea más reciente que python3.7.1.
Para verificar la versión:

python3 --version

Instalar Librerías

sudo apt update
sudo apt install python3-pip python3-dev
sudo apt install portaudio19-dev
sudo apt install ffmpeg -y
sudo apt-get install flac
pip3 install pyaudio
pip3 install speechrecognition
pip3 install openai
pip3 install playsound

  • Ejecuta el siguiente comando para configurar ReSpeaker Lite:
pw-metadata -n settings 0 clock.force-rate 16000
tip

Comando para ajustar el volumen de ReSpeaker Lite:

alsamixer

Código

Este código de Python implementa un asistente de voz simple que escucha una palabra de activación, reconoce comandos de voz del usuario, los convierte a texto, genera una respuesta usando GPT-4, y luego convierte la respuesta a voz y la reproduce.

El dispositivo primero espera la palabra de activación, luego escucha el comando del usuario. Una vez que se recibe el comando, el programa genera una respuesta usando GPT-4 y la reproduce como voz. Si no logra reconocer el comando tres veces, regresa a escuchar la palabra de activación, necesitarás decir la palabra de activación nuevamente para iniciar una nueva sesión de interacción de voz.

  • Paso1: Configurar clave API
export OPENAI_API_KEY= 'your-api-key-here'
  • Paso2: Crea un nuevo archivo de python e ingresa el siguiente código:
import speech_recognition as sr
from openai import OpenAI
from pathlib import Path
from pydub import AudioSegment
import os


client = OpenAI()

def text_to_speech(text):
speech_file_path = Path(__file__).parent / "speech.mp3"
response = client.audio.speech.create(
model="tts-1",
voice="alloy",
input=text
)

response.stream_to_file(speech_file_path)
audio = AudioSegment.from_mp3("speech.mp3")
audio.export("speech.wav", format="wav")
cmdline = 'aplay ' + " speech.wav"
os.system(cmdline)


# Inicializar reconocedor
recognizer = sr.Recognizer()
microphone = sr.Microphone()

# Definir la palabra de activación
WAKE_WORD = "hi"

def listen_for_wake_word():
with microphone as source:
recognizer.adjust_for_ambient_noise(source, duration=0.5)
print("Escuchando palabra de activación...")

while True:
audio = recognizer.listen(source)
# audio = recognizer.listen(source, timeout=5, phrase_time_limit=5)
try:
text = recognizer.recognize_google(audio).lower()
if WAKE_WORD in text:
print(f"Palabra de activación '{WAKE_WORD}' detectada.")
text_to_speech("hola, ¿en qué puedo ayudarte?")
return True
except sr.UnknownValueError:
continue
except sr.RequestError as e:
print(f"No se pudieron solicitar resultados; {e}")
continue

i=0
def listen_for_command():
global i
with microphone as source:
print("Escuchando comando...")
# audio = recognizer.listen(source)
audio = recognizer.listen(source, timeout=5, phrase_time_limit=5)
try:
command = recognizer.recognize_google(audio)
print(f"Dijiste: {command}")
i=0
return command
except sr.UnknownValueError:
print("No se pudo entender el audio")
i = i+1
except sr.RequestError as e:
print(f"No se pudieron solicitar resultados; {e}")
i = i+1


def get_gpt_response(prompt):
completion = client.chat.completions.create(
model="gpt-4o-mini",
messages=[
{"role": "system", "content": "Tu nombre es speaker, puedes responder todo tipo de preguntas para mí"},
{"role": "user", "content": prompt}
]
)

content_string = completion.choices[0].message.content
paragraphs = content_string.split('\n\n')
combined_content = ' '.join(paragraphs)
return combined_content


def main():
global i
while 1:
flag = listen_for_wake_word()
while flag == True:
user_input = listen_for_command()
if i==3:
flag = False
i = 0
if user_input:
gpt_response = get_gpt_response(user_input)
print(f"GPT dice: {gpt_response}")
text_to_speech(gpt_response)


if __name__ == "__main__":
main()
  • Paso 3: Ejecuta el archivo de Python.
python LLM_beagle.py

¡Ahora ya tienes todo configurado, intenta despertarlo con Hi y hablar con él!

Loading Comments...