Saltar al contenido principal

Preguntas frecuentes sobre reSpeaker Lite

Esta página contiene respuestas verificadas para reSpeaker Lite. Cada respuesta indica la variante de producto y el modo de firmware al que se aplica, junto con la fecha en que se verificó por última vez frente a las fuentes oficiales actuales.

Antes de comenzar​

  • Confirma la variante exacta del producto y el modo de firmware (USB o I2S) en el que se está ejecutando el dispositivo.
  • Comprueba la versión actual del firmware antes de aplicar pasos específicos de versión.
  • Las respuestas de esta página se verificaron por última vez el 2026-08-31; vuelve a comprobar las fuentes oficiales enlazadas si estás leyendo esto más tarde.

Documentación y uso​

¿Dónde puedo descargar el archivo STEP de ReSpeaker Lite?​

Se aplica a: Integración mecánica de una placa ReSpeaker Lite que coincida con el modelo publicado v1.1

Última verificación: 2026-09-01

Descarga el modelo público ReSpeakerLitev1.1.step desde la sección oficial de recursos de ReSpeaker Lite. Es un modelo de placa v1.1, no un conjunto completo de Voice Assistant Kit, altavoz o carcasa.

Requisitos previos:

  • La revisión de hardware impresa en la propia placa ReSpeaker Lite
  • Software CAD compatible con STEP
  1. Abre la sección Resources de la página de introducción de ReSpeaker Lite.
  2. Descarga ReSpeakerLitev1.1.step desde el enlace oficial del archivo.
  3. Importa el archivo en la herramienta CAD y compara los orificios de montaje, el contorno de la placa y las ubicaciones de los conectores con la revisión física de la placa.
  4. Solicita aclaraciones antes del lanzamiento si el diseño depende de un altavoz a nivel de kit, carcasa, tolerancia o detalle de keep-out que no esté presente en el archivo.

Criterios de éxito:

  • El modelo STEP se importa correctamente
  • Sus características de montaje y conectores coinciden con la placa v1.1 medida que se usa en el diseño

Notas:

  • No trates el modelo de placa v1.1 como un modelo de conjunto para el Voice Assistant Kit completo ni como autoritativo para otra revisión de hardware.

Referencias:

Se aplica a: ReSpeaker Lite con XIAO ESP32S3 antes de solucionar problemas de ausencia de audio de micrófono o reproducción I2S

Última verificación: 2026-09-01

Ejecuta la prueba I2S oficial de ReSpeaker Lite con un firmware I2S de 16 kHz coincidente. El sketch escribe una señal de prueba, lee muestras de la matriz de micrófonos e imprime I2S RX pass! cuando más de 16 000 de las 32 000 muestras recibidas no son ni cero ni 0xFFFF.

Requisitos previos:

  • Firmware I2S oficial de 16 kHz de ReSpeaker Lite instalado en el XMOS/XU316
  • Arduino IDE configurado para XIAO ESP32S3
  • Una conexión de datos USB al puerto XIAO ESP32S3
  1. Abre la página actual oficial de la prueba I2S de ReSpeaker Lite y copia su sketch sin cambiar los pines I2S documentados ni la frecuencia de 16 000 Hz.
  2. Sube el sketch al XIAO ESP32S3 y abre el Monitor Serie a 115200 baudios.
  3. Deja que la prueba complete su primera lectura y, si es necesario, su segunda lectura.
  4. Registra el resultado final I2S RX pass! o I2S RX fail! antes de cambiar ESPHome, la aplicación o la configuración de hardware.

Criterios de éxito:

  • El sketch inicializa I2S e imprime I2S RX pass!
  • El flujo de muestras recibidas no es completamente cero ni 0xFFFF

Notas:

  • Una prueba fallida es evidencia de que la comprobación del enlace I2S documentada ha fallado; por sí sola no demuestra que la placa esté defectuosa ni autoriza un diagnóstico de sustitución.
  • Esta prueba de 16 kHz no debe usarse sin cambios con un perfil de firmware de 48 kHz.

Referencias:

Conectividad y detección​

¿Por qué ReSpeaker Lite no aparece como dispositivo de audio USB en Windows?​

Se aplica a: ReSpeaker Lite independiente o ReSpeaker Lite con XIAO ESP32S3 cuando el modo previsto es audio USB en Windows

Última verificación: 2026-08-31

Conecta Windows al puerto USB-C XMOS de ReSpeaker Lite y asegúrate de que el XMOS esté ejecutando firmware USB. El firmware I2S es para la comunicación con XIAO ESP32S3 y no se espera que se enumere como el dispositivo de sonido USB normal de ReSpeaker Lite.

Requisitos previos:

  • Un cable de datos USB en buen estado conectado al puerto USB-C XMOS de ReSpeaker Lite
  • La imagen de firmware USB oficial cuando se requiere audio USB
  1. Confirma que el cable está conectado al puerto USB-C XMOS de ReSpeaker Lite, y no solo al puerto USB de XIAO ESP32S3.
  2. Confirma que el firmware XMOS es la variante USB. Si es la variante I2S, flashea el firmware USB actual usando el procedimiento DFU oficial.
  3. Si el Administrador de dispositivos muestra ReSpeaker Lite con una advertencia después de flashear el firmware USB, desinstala ese dispositivo, selecciona la opción para eliminar su software de controlador cuando se ofrezca y apaga y enciende la placa. Windows debería reinstalar el controlador de audio USB.
  4. Abre la configuración de Sonido de Windows y selecciona ReSpeaker Lite como dispositivo de entrada.

Criterios de éxito:

  • El Administrador de dispositivos de Windows muestra ReSpeaker Lite sin un icono de advertencia
  • La configuración de Sonido de Windows lista ReSpeaker Lite como entrada de audio y una grabación de prueba contiene voz

Notas:

  • Este FAQ público se limita intencionadamente a la detección de audio USB en Windows. Los fallos de puerto COM y de carga de sketches pertenecen a un FAQ de programación de XIAO independiente.
  • Una entrada USB-JTAG o serie de XIAO no es evidencia de que la interfaz de audio USB de XMOS esté activa.

Referencias:

¿Cómo recupero el XIAO ESP32S3 cuando su puerto desaparece o un sketch no se carga?​

Se aplica a: ReSpeaker Lite Voice Assistant Kit con XIAO ESP32S3 cuando falta el puerto de XIAO o un sketch de Arduino se compila pero no se carga

Última verificación: 2026-09-01

Conecta el ordenador al puerto USB de XIAO ESP32S3, pon el XIAO en modo BootLoader y carga un sketch mínimo de Blink. Esto restaura la ruta de programación de XIAO; es independiente de la actualización del firmware de audio XU316 de ReSpeaker Lite a través del otro puerto USB con dfu-util.

Requisitos previos:

  • Un cable de datos USB en buen estado conectado al puerto USB de XIAO ESP32S3
  • Arduino IDE con el paquete de placas ESP32 actual y XIAO ESP32S3 seleccionado
  1. Confirma que el cable está conectado al puerto USB de XIAO ESP32S3, no al puerto de audio y DFU XMOS/XU316 de ReSpeaker Lite.
  2. Mantén pulsado el botón BOOT de XIAO, conecta el puerto USB de XIAO al ordenador y luego suelta BOOT.
  3. Selecciona el nuevo puerto visible de XIAO en Arduino IDE y carga File > Examples > 01.Basics > Blink.
  4. Pulsa Reset una vez y confirma que el sketch Blink se ejecuta. Si el puerto sigue sin aparecer, guarda el error de carga completo, el sistema operativo, la placa seleccionada y el puerto seleccionado antes de solicitar soporte.

Criterios de éxito:

  • Aparece un puerto de programación para XIAO ESP32S3
  • El sketch Blink se carga correctamente y se ejecuta después del reinicio

Notas:

  • Los botones USR y Mute de la placa portadora no sustituyen al botón BOOT de XIAO.
  • Este procedimiento no cambia el firmware de audio USB/I2S de ReSpeaker Lite.

Referencias:

Firmware y software​

¿Cómo soluciono un fallo de compilación de ESPHome para ReSpeaker Lite con XIAO ESP32S3?​

Se aplica a: ReSpeaker Lite con XIAO ESP32S3 usando la integración comunitaria de ESPHome enlazada por el Wiki oficial de Seeed

Última verificación: 2026-08-31

Parte desde la configuración actual en el repositorio mantenido por la comunidad enlazado por el Wiki de Seeed y usa una versión de ESPHome que cumpla con su min_version actual. La línea final main.cpp.o Error 1 solo informa de que un objetivo de compilación ha fallado; no identifica la causa raíz.

Requisitos previos:

  • Una copia de seguridad de tus sustituciones, credenciales Wi-Fi, claves de API y otros secretos locales
  • Acceso al registro completo de ESPHome Device Builder o del comando de compilación en línea de comandos
  1. Abre el config/respeaker-satellite-dashboard-example.yaml ascendente actual y la configuración base que importa. No comiences desde la instantánea YAML larga en línea del Wiki.
  2. Comprueba esphome.min_version en la base ascendente actual y actualiza ESPHome si es necesario. Es 2026.6.0 en la fecha de verificación, pero upstream puede aumentarla más adelante.
  3. Vuelve a aplicar solo tus sustituciones y secretos al ejemplo actual. Evita copiar bloques de componentes antiguos a la nueva configuración a menos que hayas verificado que siguen siendo necesarios.
  4. Elimina la salida de compilación anterior con la acción de compilación limpia de ESPHome o el comando CLI de limpieza correspondiente y luego compila de nuevo la configuración actual.
  5. Si la compilación sigue fallando, encuentra el primer error de configuración o de compilador por encima de la línea final de fallo del objetivo en la terminal. Guarda ese error, el registro circundante, la versión de ESPHome y la revisión de la configuración ascendente antes de solicitar ayuda.

Criterios de éxito:

  • ESPHome acepta la configuración actual sin un error de versión mínima o de validación de configuración
  • La compilación se completa y produce un artefacto de firmware flasheable para el XIAO ESP32S3

Notas:

  • La integración enlazada está mantenida por la comunidad, advierte de que son posibles cambios incompatibles y puede evolucionar de forma independiente de la instantánea en línea del Wiki.
  • La min_version ascendente actual, y no una versión fijada permanentemente en este FAQ, es el límite mínimo de compilación autorizado.
  • Una línea de terminal main.cpp.o Error 1 por sí sola es insuficiente para el diagnóstico; diferentes errores anteriores pueden terminar con el mismo resumen de fallo de destino.

Referencias:

Problemas de audio​

¿Por qué los ejemplos I2S de ReSpeaker Lite reproducen ruido estático fuerte en lugar de audio?​

Se aplica a: ReSpeaker Lite con XIAO ESP32S3 ejecutando los ejemplos oficiales de grabación/reproducción I2S o de generador de flujo

Última verificación: 2026-09-01

Primero haz que la frecuencia de muestreo del sketch coincida con el firmware I2S instalado. El ejemplo oficial de grabación/reproducción está configurado para 16 000 Hz, mientras que el repositorio oficial de firmware también proporciona imágenes etiquetadas explícitamente para 48 kHz. Ejecutar el sketch de 16 kHz con una imagen de 48 kHz puede hacer que el flujo sea inutilizable o suene como estática.

Requisitos previos:

  • El nombre de archivo exacto del firmware I2S de ReSpeaker Lite instalado
  • El ejemplo oficial actual y su configuración de AudioInfo
  • Un altavoz o auricular verificado como correcto conectado a una salida documentada
  1. Confirma que el XMOS/XU316 está ejecutando firmware I2S, no firmware USB.
  2. Comprueba el nombre de archivo exacto del firmware en el directorio oficial. Un nombre de archivo que contenga 48k requiere una configuración I2S de 48 000 Hz; la imagen I2S estándar v1.0.9 usa la ruta de ejemplo de 16 000 Hz.
  3. Para una imagen de 48 kHz, cambia el ejemplo a AudioInfo info(48000, 2, 32). Para la imagen estándar de 16 kHz, conserva AudioInfo info(16000, 2, 32).
  4. Reconstruye y sube el sketch a través del puerto USB del XIAO ESP32S3, luego repite la prueba de reproducción o loopback.

Criterios de éxito:

  • La frecuencia de muestreo configurada coincide con el perfil indicado por la imagen de firmware instalada
  • La prueba produce audio de loopback inteligible o un tono generado limpio en lugar de estática a escala completa

Notas:

  • No fijes una versión antigua de la biblioteca AudioTools solo porque se usó en un caso; la evidencia pública actual del producto establece el límite de frecuencia de muestreo, no un requisito permanente de versión de una biblioteca de terceros.
  • Si hacer coincidir la frecuencia no resuelve el síntoma, ejecuta la prueba oficial de enlace I2S por separado antes de diagnosticar el hardware.

Referencias:

Problemas de hardware​

¿Qué salidas de audio están disponibles en ReSpeaker Lite?​

Se aplica a: ReSpeaker Lite independiente y ReSpeaker Lite con XIAO ESP32S3 cuando la reproducción de audio está configurada

Última verificación: 2026-09-01

ReSpeaker Lite proporciona un conector de altavoz en la placa documentado para la ruta de altavoz amplificado de 5 W y una salida de 3,5 mm para auriculares o un altavoz activo. La descripción de hardware oficial actual también indica que al insertar un conector de 3,5 mm se silencia la ruta del altavoz JST y se conmuta la salida al dispositivo externo.

Requisitos previos:

  • Una aplicación de reproducción o ruta de firmware que envíe audio a ReSpeaker Lite
  • Unos auriculares, altavoz activo o altavoz adaptado a la ruta de conector documentada
  1. Apaga el sistema antes de cambiar la conexión del altavoz.
  2. Usa el conector de 3,5 mm para auriculares o un altavoz activo, o usa el conector de altavoz de la placa para la ruta de altavoz amplificado documentada.
  3. Enciende el sistema y comienza la reproducción a un volumen bajo.
  4. Si el altavoz JST queda en silencio después de insertar un conector de 3,5 mm, retira el conector para volver a la ruta JST predeterminada.

Criterios de éxito:

  • La reproducción es audible desde la salida seleccionada
  • Insertar un dispositivo de 3,5 mm conmuta la reproducción fuera de la ruta del altavoz JST según lo documentado

Notas:

  • La presencia de un conector de salida no demuestra que la aplicación host haya habilitado la reproducción o seleccionado el modo de firmware correcto.
  • Este FAQ no recomienda un modelo de altavoz de terceros ni un pinout de conector no verificados.

Referencias:

¿Puedo alimentar ReSpeaker Lite directamente desde una batería de litio de una sola celda?​

Se aplica a: ReSpeaker Lite independiente y ReSpeaker Lite con XIAO ESP32S3 alimentado sin un host USB normal

Última verificación: 2026-09-01

No consideres la entrada directa de una batería de una sola celda como una opción admitida. El contrato de alimentación publicado de ReSpeaker Lite es de 5 V a través de USB o de la almohadilla de alimentación externa de 5 V. Si se requiere una batería, regúlala a 5 V estables antes de conectar la placa.

Requisitos previos:

  • Una fuente regulada de 5 V dimensionada para la placa y cualquier carga de altavoz conectada
  • Polaridad verificada y una masa común
  • La fuente de alimentación desconectada durante el cableado
  1. Configura y mide la salida del regulador antes de conectar ReSpeaker Lite; debe ser un 5 V estable.
  2. Con la alimentación desconectada, conecta 5 V regulados y masa a la conexión de alimentación externa documentada, o usa una fuente USB de 5 V compatible.
  3. Aplica la alimentación y confirma que el indicador de encendido se enciende.
  4. Verifica la interfaz prevista: enumeración USB para firmware USB o la prueba oficial de I2S para una configuración I2S embebida.

Criterios de éxito:

  • La entrada se mantiene en 5 V durante el arranque y la carga prevista
  • La placa se alimenta de forma consistente y completa la comprobación funcional USB o I2S esperada

Notas:

  • La documentación pública actual no publica un voltaje mínimo de entrada más bajo, una curva de caída del regulador ni un contrato para alimentar la placa a través de un pin de 3V3. No infieras esos valores a partir de información privada de esquemáticos.

Referencias:

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...