Saltar al contenido principal

ChatGPT - Raspberry Pi

Este proyecto integra funcionalidades de entrada de voz, respuesta de modelo grande y salida de voz utilizando una Raspberry Pi 5. Emplea el ReSpeaker Lite como dispositivo de entrada y salida de audio, permitiendo una interacción fluida con ChatGPT y servicios de conversión de voz a texto.

Hardware Requerido

Comenzando

Consulta la documentación de introducción para configurar tu Raspberry Pi primero, conecta tu Pi a la red.

nota

Asegúrate de que tu versión de python sea más reciente que python3.7.1.
Para verificar la versión:

python3 --version

Instalar Bibliotecas

sudo apt update
sudo apt install python3-pip python3-dev
sudo apt install portaudio19-dev
pip3 install pyaudio
pip3 install speechrecognition
pip3 install openai
pip3 install playsound
  • Para Raspberry Pi 5, ejecuta el siguiente comando para configurar ReSpeaker Lite:
pw-metadata -n settings 0 clock.force-rate 16000

Para un cambio permanente, descomenta y edita la línea default.clock.rate en /etc/pipewire/pipewire.conf (cópialo primero desde /usr/share/).

tip

Comando para ajustar el volumen del ReSpeaker Lite:

alsamixer

Código

Este código de Python implementa un asistente de voz simple que escucha una palabra de activación, reconoce comandos de voz del usuario, los convierte a texto, genera una respuesta usando GPT-4, y luego convierte la respuesta a voz y la reproduce.

El dispositivo primero espera la palabra de activación, luego escucha el comando del usuario. Una vez que se recibe el comando, el programa genera una respuesta usando GPT-4 y la reproduce como voz. Si no logra reconocer el comando tres veces, regresa a escuchar la palabra de activación, necesitarás decir la palabra de activación nuevamente para iniciar una nueva sesión de interacción de voz.

  • Paso1: Configurar clave API
export OPENAI_API_KEY= 'your-api-key-here'
  • Paso2: Crea un nuevo archivo de python e ingresa el siguiente código:
import speech_recognition as sr
from openai import OpenAI
from pathlib import Path
from pydub import AudioSegment
import os


client = OpenAI()

def text_to_speech(text):
speech_file_path = Path(__file__).parent / "speech.mp3"
response = client.audio.speech.create(
model="tts-1",
voice="alloy",
input=text
)

response.stream_to_file(speech_file_path)
audio = AudioSegment.from_mp3("speech.mp3")
audio.export("speech.wav", format="wav")
cmdline = 'aplay ' + " speech.wav"
os.system(cmdline)


# Initialize recognizer
recognizer = sr.Recognizer()
microphone = sr.Microphone()

# Define the wake word
WAKE_WORD = "hi"

def listen_for_wake_word():
with microphone as source:
recognizer.adjust_for_ambient_noise(source, duration=0.5)
print("Listening for wake word...")

while True:
audio = recognizer.listen(source)
# audio = recognizer.listen(source, timeout=5, phrase_time_limit=5)
try:
text = recognizer.recognize_google(audio).lower()
if WAKE_WORD in text:
print(f"Wake word '{WAKE_WORD}' detected.")
text_to_speech("hi,what can i do for you?")
return True
except sr.UnknownValueError:
continue
except sr.RequestError as e:
print(f"Could not request results; {e}")
continue

i=0
def listen_for_command():
global i
with microphone as source:
print("Listening for command...")
# audio = recognizer.listen(source)
audio = recognizer.listen(source, timeout=5, phrase_time_limit=5)
try:
command = recognizer.recognize_google(audio)
print(f"You said: {command}")
i=0
return command
except sr.UnknownValueError:
print("Could not understand the audio")
i = i+1
except sr.RequestError as e:
print(f"Could not request results; {e}")
i = i+1


def get_gpt_response(prompt):
completion = client.chat.completions.create(
model="gpt-4o-mini",
messages=[
{"role": "system", "content": "Your name is speaker, you can answer all kinds of questions for me"},
{"role": "user", "content": prompt}
]
)

content_string = completion.choices[0].message.content
paragraphs = content_string.split('\n\n')
combined_content = ' '.join(paragraphs)
return combined_content


def main():
global i
while 1:
flag = listen_for_wake_word()
while flag == True:
user_input = listen_for_command()
if i==3:
flag = False
i = 0
if user_input:
gpt_response = get_gpt_response(user_input)
print(f"GPT says: {gpt_response}")
text_to_speech(gpt_response)


if __name__ == "__main__":
main()
  • Paso 3: Ejecuta el archivo de Python.
python openai.py

¡Ahora ya está todo listo, intenta despertarlo con Hi y hablar con él!

Loading Comments...