Saltar al contenido principal

Prueba RGB

Funcionalidad

La luz RGB en la placa ReSpeaker Lite utiliza el chip WS2812 y se controla a través del pin GPIO1. El proyecto recorre diferentes colores (rojo, verde, azul y blanco) para asegurar que la luz RGB esté funcionando correctamente.

Código

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

// Define parameters for the LED strip
#define PIN 1 // Pin connected to the RGB LED
#define NUMPIXELS 1 // Number of LEDs

Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // Initialize the LED strip object

void setup() {
// Initialize the serial monitor for debugging
Serial.begin(115200);

// Initialize the RGB LED strip
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to the off state
}

void loop() {
// Red color test
Serial.println("Red color test");
strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 0, 0)); // Set the first pixel to red
strip.show(); // Update the strip display
delay(1000); // Delay for 1 second

// Green color test
Serial.println("Green color test");
strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 255, 0)); // Set the first pixel to green
strip.show();
delay(1000);

// Blue color test
Serial.println("Blue color test");
strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // Set the first pixel to blue
strip.show();
delay(1000);

// White color test
Serial.println("White color test");
strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 255, 255)); // Set the first pixel to white
strip.show();
delay(1000);

// Turn off the LED
Serial.println("Turn off the LED");
strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 0)); // Turn off the first pixel
strip.show();
delay(1000);
}

pir

Configuración

strip.setPixelColor: establece el color del LED en la tira.

strip.show: aplica los cambios de color al LED.

Loading Comments...