Saltar al contenido principal

Detección de Palabras Clave

Este proyecto demuestra cómo realizar detección de palabras clave utilizando la placa reSpeaker Lite y TensorFlow Lite. El ReSpeaker Lite es una placa de audio con un microcontrolador XIAO ESP32S3 integrado, que cuenta con un micrófono de doble canal y altavoz. El proyecto utiliza la biblioteca reSpeaker Lite, que está construida sobre el framework AudioTools, e integra con TensorFlow Lite para clasificación de audio.

Biblioteca Requerida

Funcionalidad

  • Captura audio desde la interfaz I2S utilizando la placa reSpeaker Lite
  • Realiza detección de palabras clave utilizando un modelo TensorFlow Lite pre-entrenado
  • Clasifica el audio capturado en categorías predefinidas: silence, unknown, yes, y no
  • Proporciona una función de callback para responder a comandos detectados
  • Utiliza el framework AudioTools para procesamiento y transmisión de audio
  • AudioLogger fácil de usar para depuración y monitoreo

Código

Abre el sketch streams-i2s-tflite.ino en el IDE de Arduino.

Sube el sketch a tu placa reSpeaker Lite.

#include "AudioTools.h"
#include "AudioLibs/TfLiteAudioStream.h"
#include "model.h" // tensorflow model

I2SStream i2s; // Audio source
TfLiteAudioStream tfl; // Audio sink
const char* kCategoryLabels[4] = {
"silence",
"unknown",
"yes",
"no",
};
StreamCopy copier(tfl, i2s); // copy mic to tfl
int channels = 1;
int samples_per_second = 16000;

void respondToCommand(const char* found_command, uint8_t score,
bool is_new_command) {
// if (is_new_command) {
char buffer[80];
sprintf(buffer, "Result: %s, score: %d, is_new: %s", found_command, score,
is_new_command ? "true" : "false");
Serial.println(buffer);
// }
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Warning);

// setup Audioi2s input
auto cfg = i2s.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.channels = channels;
cfg.sample_rate = samples_per_second;
cfg.use_apll = false;
cfg.buffer_size = 512;
cfg.buffer_count = 16;
i2s.begin(cfg);

// Setup tensorflow output
auto tcfg = tfl.defaultConfig();
tcfg.setCategories(kCategoryLabels);
tcfg.channels = channels;
tcfg.sample_rate = samples_per_second;
tcfg.kTensorArenaSize = 10 * 1024;
tcfg.respondToCommand = respondToCommand;
tcfg.model = g_model;
tfl.begin(tcfg);
}

void loop() { copier.copy(); }

Abre el Monitor Serie para ver la salida y cualquier mensaje de registro.

pir

Configuración

i2s: Crea una instancia de la clase I2SStream para capturar audio desde la interfaz I2S.

tfl: Crea una instancia de la clase TfLiteAudioStream para procesar el audio capturado utilizando TensorFlow Lite.

kCategoryLabels: Define las etiquetas de categoría para los resultados de clasificación.

copier: Crea un objeto StreamCopy para copiar los datos de audio desde el stream I2S al stream TensorFlow Lite.

channels: Especifica el número de canales de audio (1 para mono).

samples_per_second: Especifica la frecuencia de muestreo de la entrada de audio.

respondToCommand: Una función de callback que se invoca cuando se detecta un comando. Recibe el comando detectado, puntuación, y una bandera indicando si es un comando nuevo.

Personalización

  • Puedes modificar el array kCategoryLabels para definir tu propio conjunto de etiquetas de categoría para los resultados de clasificación.

  • La función respondToCommand puede ser personalizada para realizar acciones específicas basadas en los comandos detectados.

  • El modelo TensorFlow Lite puede ser reemplazado con tu propio modelo entrenado actualizando el archivo model.h.

Recurso

Biblioteca TensorFlow Lite

Loading Comments...