Saltar al contenido principal

Convertidor CSV

Este proyecto demuestra cómo capturar datos de audio desde la interfaz I2S utilizando la placa reSpeaker Lite y convertirlos a formato CSV para análisis o procesamiento posterior. El reSpeaker Lite es una placa de audio con un microcontrolador XIAO ESP32S3 integrado, que cuenta con un micrófono de doble canal y altavoz.

Funcionalidad

  • Captura datos de audio desde la interfaz I2S
  • Convierte los datos de audio capturados a formato CSV
  • Transmite los datos CSV a través de la interfaz serie para procesamiento posterior
  • Utiliza el framework AudioTools para procesamiento y transmisión de audio
  • AudioLogger fácil de usar para depuración y monitoreo

Código

#include "AudioTools.h"

AudioInfo info(16000, 2, 32);
I2SStream i2sStream; // Access I2S as stream
CsvOutput<int32_t> csvStream(Serial);
StreamCopy copier(csvStream, i2sStream); // copy i2sStream to csvStream

// Arduino Setup
void setup(void) {
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

auto cfg = i2sStream.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.copyFrom(info);
cfg.i2s_format = I2S_STD_FORMAT; // or try with I2S_LSB_FORMAT
cfg.is_master = false; // this module nees a master clock if the ESP32 is master
cfg.use_apll = false; // try with yes
i2sStream.begin(cfg);

// make sure that we have the correct channels set up
csvStream.begin(info);

}

// Arduino loop - copy data
void loop() {
copier.copy();
}

Configuración

info: Define la configuración de audio, incluyendo la frecuencia de muestreo, número de canales (2 para estéreo, 1 para mono), y el número de bits por muestra (32 bits).

i2sStream: Crea una instancia de la clase I2SStream para acceder a la interfaz I2S como un flujo.

csvStream: Crea un objeto CsvOutput para convertir los datos de audio a formato CSV y transmitirlos a través de la interfaz serie.

copier: Crea un objeto StreamCopy para copiar los datos de audio desde el flujo I2S al flujo CSV.

cfg: Configura el flujo I2S con los ajustes deseados, como el formato de audio, modo maestro/esclavo, y uso de APLL.

Abre el Serial Plotter para ver las ondas de salida.

pir

Loading Comments...