Preguntas frecuentes sobre reSpeaker XVF3000
Esta página contiene respuestas verificadas para el reSpeaker XVF3000. Cada respuesta indica la variante de producto y el modo de firmware al que se aplica, junto con la fecha en que se verificó por última vez con las fuentes oficiales actuales.
Antes de comenzar
- Confirma la variante exacta del producto y el modo de firmware (USB o I2S) en el que se está ejecutando el dispositivo.
- Comprueba la versión de firmware actual antes de aplicar pasos específicos de versión.
- Las respuestas de esta página se verificaron por última vez el 2026-11-02; vuelve a comprobar las fuentes oficiales enlazadas si estás leyendo esto más tarde.
Conectividad y detección
¿El XVF3000 proporciona un número de serie único para la identificación del dispositivo?
Se aplica a: reSpeaker USB 4-Mic Array XVF3000 v3.0/v3.2 y ReSpeaker Mic Array v2.0 que ejecutan el firmware USB de audio oficial en hosts Linux, Windows o macOS
Última verificación: 2026-11-02
No. El firmware USB oficial del XVF3000 no expone un número de serie único: iSerialNumber está vacío, DFU informa serial="UNKNOWN", y tuning.py solo expone la versión de firmware y los parámetros del DSP. Para instalaciones fijas, identifica el dispositivo por su ruta de puerto USB en el host. Si el identificador debe permanecer con el dispositivo, utiliza un producto con un número de serie programado de fábrica como el XVF3800, o firmware personalizado con un número de serie escrito en producción.
Requisitos previos:
- Acceso a los descriptores USB del host y al puerto USB físico utilizado por el dispositivo
- Una aplicación en el host o un registro de inventario que pueda almacenar el puerto del dispositivo o el identificador de instancia
- Confirma que el dispositivo no tiene número de serie de fábrica:
lsusb -v -d 2886:0018 | grep iSerialdebería devolveriSerial 0, ydfu-util -ldebería informarserial="UNKNOWN". - En Linux, lee la ruta de puerto estable con
udevadm info -q property -n /dev/bus/usb/001/002 | grep ID_PATH. El número de nodo de dispositivo puede cambiar, peroID_PATHpermanece igual mientras el dispositivo siga en ese puerto. Para ALSA, usa/dev/snd/by-path/, noby-idni el índice de tarjeta. - En Windows usa el identificador de instancia del dispositivo, y en macOS usa el USB Location ID. Registra ese valor junto con la etiqueta de activo de la unidad.
- Para una instalación fija, vincula la ruta de puerto registrada con el ID de activo en la aplicación del host o en la base de datos de inventario. Si el identificador debe leerse desde el propio dispositivo, utiliza un producto con número de serie de fábrica como el XVF3800, o planifica firmware personalizado y un paso de producción que escriba el número de serie.
Criterios de éxito:
- El dispositivo no informa ningún número de serie de fábrica (
iSerial 0y DFUserial="UNKNOWN"). - El host resuelve la misma ruta de puerto después de reconectar el dispositivo al mismo puerto.
- La aplicación asigna esa ruta de puerto a la unidad física prevista o al registro de activo.
Notas:
- La ruta de puerto identifica el puerto USB, no el dispositivo; mover el dispositivo a otro puerto u host requiere volver a vincularlo.
- No uses
version,bcdDevice, el ángulo DOA, RT60 o el nivel de ruido de fondo como identificador único; estos valores se comparten entre unidades o cambian con el entorno. - Los nombres
by-idde ALSA y los índices de tarjeta no son estables cuando se conectan varios dispositivos idénticos.
Referencias:
- Wiki de ReSpeaker USB 4-Mic Array XVF3000 v3.0/v3.2
- Herramienta oficial de sintonización XVF3000 (tuning.py)
- Preguntas frecuentes sobre reSpeaker XVF3800: número de serie único del dispositivo
Sintonización de algoritmos
¿Cómo puedo inspeccionar los controles de sintonización DSP integrados en ReSpeaker Mic Array v2.0?
Se aplica a: ReSpeaker Mic Array v2.0 con XVF3000 y el firmware oficial correspondiente
Última verificación: 2026-09-01
Utiliza la herramienta tuning.py del repositorio oficial usb_4_mic_array. La Wiki actual de la v2.0 documenta python tuning.py -p para listar los parámetros disponibles y muestra lecturas y escrituras de parámetros, pero no proporciona un preset universal ni una distancia de captación garantizada para todas las salas ruidosas.
Requisitos previos:
- Confirma que el hardware es ReSpeaker Mic Array v2.0 y no otra revisión de ReSpeaker
- Instala la dependencia de control USB y el controlador del host requeridos por la guía oficial
- Conserva un registro de los valores de parámetros iniciales y utiliza una prueba de audio repetible
- Clona el repositorio oficial
respeaker/usb_4_mic_arrayy entra en su directorio. - Ejecuta
python tuning.py -ppara imprimir los nombres de parámetros, tipos, rangos, modo de acceso y descripciones expuestas por el firmware activo. - Usa la forma documentada
python tuning.py <PARAMETER>para leer un valor, y cambia solo un parámetro escribible cuyo rango público y significado se muestren. - Repite la misma prueba de voz, distancia, ruido y sala después de cada cambio individual; conserva el cambio solo si el resultado capturado mejora sin introducir una regresión.
Criterios de éxito:
- La lista de parámetros se devuelve sin error de control USB
- El valor seleccionado se vuelve a leer y las grabaciones de antes y después se comparan bajo las mismas condiciones de prueba
Notas:
- La tabla de parámetros públicos es una referencia de interfaz, no una receta validada de sintonización para salas ruidosas.
- Una mala captación a una distancia concreta no demuestra por sí sola un defecto de hardware; primero se deben controlar la colocación del micrófono, el ruido de fondo, la reverberación, el firmware y la ruta de captura del host.
Referencias:
- Guía de sintonización y tabla de parámetros de ReSpeaker Mic Array v2.0
- Repositorio oficial de herramientas XVF3000 USB 4-Mic Array
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.