Saltar al contenido principal

Guía de Despliegue del Cliente Conversacional en el Borde reSpeaker XVF3800 + Agora ten-framework

Objetivo: Hacer que el ESP32S3 funcione junto con reSpeaker XVF3800 y construir un enlace de voz bidireccional estable y de baja latencia mediante Agora RTC. Código fuente: https://github.com/Seeed-Projects/seeed-respeaker-agora-tenframework Seeed-Projects: https://github.com/Seeed-Projects/seeed-respeaker-agora-tenframework

Introducción

En este tutorial, te guiaremos para usar Seeed XIAO ESP32-S3 con reSpeaker XVF3800 para la captura y reproducción de audio, y usar Agora RTC para completar la conexión de audio en tiempo real entre el dispositivo y el backend. El backend se ejecuta como un AI Agent. El proyecto proporciona un método de configuración estandarizado (.env / property.json), admite despliegue con un clic mediante Docker, autenticación dinámica de tokens y proveedores enchufables (ASR/LLM/TTS se pueden reemplazar según sea necesario). Completa automáticamente el ciclo completo de ASR → LLM → TTS, y transmite el habla sintetizada de vuelta al dispositivo para su reproducción, ofreciendo una experiencia conversacional de baja latencia de “di una vez, recibe una respuesta”.

pir

Elige tu Backend

Esta guía proporciona dos opciones de backend. Elige la que se adapte a tu escenario:

OpciónIdeal paraServidor necesarioEnlace
Agora Conversational AI Agent v2 (Cloud, direct)Puesta en marcha más rápida / infraestructura mínimaNo👉 Ir a la versión Agent v2
TEN Framework (Self-hosted, pluggable ASR/LLM/TTS)Pipeline personalizado / cambio de proveedor / funciones avanzadasSí (Docker)Estás aquí ✅

Tabla de Contenidos

  1. Agora Assistant – Guía de Inicio Rápido
  2. Arquitectura del Sistema
  3. Requisitos Previos
  4. Actualización de Firmware
  5. Despliegue en el Servidor
  6. Despliegue en el lado ESP32
  7. Validación y Pruebas
  8. FAQ
  9. Referencias

Agora Assistant – Quick Start Guide

Descripción General de la Arquitectura

  1. Detección de Palabra de Activación (Wake Word) – Escucha continuamente una frase de activación predefinida.
  2. Speech-to-Text (STT) – Convierte el habla del usuario en texto usando un motor de reconocimiento de voz.
  3. LLM con RAG – Recupera contexto relevante de una base de datos vectorial y usa un LLM para generar una respuesta inteligente.
  4. Text-to-Speech (TTS) – Convierte la respuesta generada en voz natural.

Estructura Principal de Directorios

ai_agents/
├── esp32-client/ # XIAO ESP32-S3 edge side: capture/play audio + Agora connection + conversation interaction
├── server/ # Server side: AI Agent orchestration / LLM / ASR / TTS, etc. (works with edge side)
├── agents/ # TEN Agent examples and extensions
├── playground/ # Web frontend UI
├── .env.example # Environment variable template
├── docker-compose.yml # Docker compose file
└── Dockerfile # Docker image build file

Arquitectura del Sistema

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ System Architecture │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
│ │ ESP32-S3 Device │ │ AI Agent Server │ │
│ │ (Edge Side) │ │ (Backend) │ │
│ ├─────────────────┤ ├─────────────────────────┤ │
│ │ • Microphone In │ ──── Agora RTC ──→ │ • ASR Speech Recognition│ │
│ │ • Wi-Fi │ Real-time audio │ • LLM Large Language │ │
│ │ • Speaker Out │ ←── Agora RTC ──── │ • TTS Speech Synthesis │ │
│ └─────────────────┘ └─────────────────────────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Workflow:
1. ESP32-S3 connects to the network and joins an Agora channel
2. The edge side captures microphone audio and publishes it to Agora
3. The server receives audio and runs the ASR → LLM → TTS pipeline
4. The backend sends response audio back; the device plays it, enabling real-time voice conversation

Requisitos Previos

Requisitos de Hardware

HardwareNotas
Seeed Studio XIAO ESP32-S3Placa controladora principal
ReSpeaker XVF3800Placa de expansión de audio (matriz de micrófonos + interfaz de altavoz)
AltavozAl menos un altavoz para reproducir las respuestas de la IA
Cable de datos USB-CPara grabar el firmware y alimentar el dispositivo

ReSpeaker XVF3800

Cuentas y Claves API

Antes del despliegue, necesitas registrarte y obtener claves API para los siguientes servicios:

🔹 Agora – Obligatorio

  1. Visita https://console.agora.io/
  2. Regístrate para obtener una cuenta gratuita
  3. Crea un nuevo proyecto
  4. Copia el App ID y el App Certificate

🔹 Deepgram (ASR) – Obligatorio

  1. Visita https://console.deepgram.com/
  2. Regístrate para obtener una cuenta gratuita (hay cuota gratuita disponible)
  3. Ve a la página de API Keys
  4. Crea una nueva API key

🔹 OpenAI (LLM) – Obligatorio

  1. Visita https://platform.openai.com/
  2. Regístrate y añade un método de pago
  3. Ve a la página de API Keys
  4. Crea una nueva secret key

🔹 Cartesia (TTS) – Obligatorio

  1. Visita https://cartesia.ai/sonic
  2. Regístrate para obtener una cuenta gratuita (hay cuota gratuita disponible)
  3. Ve a API Key → New API Key
  4. Copia la API key

Requisitos de Software

SoftwareVersiónPropósito
Docker DesktopÚltimaDespliegue del servidor en contenedores
GitÚltimaClonar el repositorio
ESP-IDFv5.2.3Framework de desarrollo para ESP32
ESP-ADFv2.7Framework de desarrollo de audio para ESP32

Actualización de Firmware

Para lograr la mejor experiencia de reproducción, recomendamos actualizar el firmware XMOS a la versión más reciente.

Descargar Firmware

Puedes descargar el firmware desde aquí.

Pasos de Actualización

En tu ordenador, conecta ReSpeaker XMOS XVF3800 with XIAO ESP32S3 y ejecuta la herramienta de actualización de firmware, luego selecciona el firmware.

Para una guía detallada, consulta esta página

Importante

La actualización de firmware es un paso obligatorio y se recomienda encarecidamente para obtener la mejor experiencia de audio y estabilidad.

Despliegue en el Servidor

Despliegue en Windows (Recomendado)

Paso A: Instalar y Configurar Docker Desktop (solo la primera vez)

  1. Descargar e instalar Docker Desktop

    Visita https://www.docker.com/products/docker-desktop/ para descargar e instalar.

  2. Opciones de instalación

    • Marca Use WSL 2 instead of Hyper-V (si está disponible)
  3. Verificar la instalación

    • Abre Docker Desktop después de la instalación
    • Espera hasta que el icono de la bandeja muestre Docker is running
  4. (Recomendado) Habilitar la Integración con WSL

    • Docker Desktop → SettingsResourcesWSL Integration
    • Habilita tu distribución WSL de uso habitual (por ejemplo, Ubuntu)

Paso B: Clonar el repositorio y configurar las variables de entorno

  1. Abrir PowerShell o Windows Terminal

  2. Clonar el repositorio

    git clone https://github.com/Seeed-Projects/seeed-respeaker-agora-tenframework.git
    cd esp32-client-agora/ai_agents
  3. Copiar la plantilla de entorno

    PowerShell:

    Copy-Item .env.example .env

    CMD:

    copy .env.example .env
  4. Editar el archivo .env y rellenar tus claves API

    Abre .env con Notepad o VS Code y actualiza los campos clave:

    # ==============================
    # Agora RTC (Required)
    # ==============================
    AGORA_APP_ID=your_agora_app_id
    AGORA_APP_CERTIFICATE=your_agora_app_certificate

    # ==============================
    # Deepgram ASR (Required)
    # ==============================
    DEEPGRAM_API_KEY=your_deepgram_api_key

    # ==============================
    # OpenAI LLM (Required)
    # ==============================
    OPENAI_API_KEY=your_openai_api_key
    OPENAI_MODEL=gpt-4o
    OPENAI_PROXY_URL= # Optional: set if you need a proxy

    # ==============================
    # Cartesia TTS (Required)
    # ==============================
    Cartesia_TTS_KEY=your_cartesia_api_key

    # ==============================
    # Server config (usually no changes needed)
    # ==============================
    LOG_PATH=/tmp/ten_agent
    LOG_STDOUT=true
    GRAPH_DESIGNER_SERVER_PORT=49483
    SERVER_PORT=8080
    WORKERS_MAX=100

Paso C: Iniciar los servicios de Docker

docker compose up -d

Comprobar el estado de los contenedores (opcional):

docker compose ps

Deberías ver una salida similar a:

NAME            STATUS    PORTS
ten_agent_dev running 0.0.0.0:3000->3000/tcp, 0.0.0.0:49483->49483/tcp

Paso D: Entrar en el contenedor y ejecutar el ejemplo

  1. Entrar en el contenedor

    docker exec -it ten_agent_dev bash
  2. Instalar y ejecutar el ejemplo de Asistente de Voz

    cd agents/examples/voice-assistant
    task install
    task run
  3. Esperar a que el servicio se inicie

    Cuando veas registros como los siguientes, el servicio se está ejecutando:

    [INFO] Server started on port 8080
    [INFO] Waiting for connections...

Paso E: Verificar los servicios

Comandos comunes

# View container logs
docker compose logs -f

# Stop services
docker compose down

# Restart services
docker compose restart

# Full cleanup (including volumes)
docker compose down -v

Despliegue en Linux/Mac

Paso 1:Instalar Docker

Ubuntu/Debian:

sudo apt update
sudo apt install docker.io docker-compose
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
sudo usermod -aG docker $USER
# Log out and log back in to take effect

macOS:

# Install Docker Desktop via Homebrew
brew install --cask docker
# Then launch the Docker Desktop app

Paso 2:Clonar y configurar

git clone https://github.com/zhannn668/esp32-client-agora.git
cd esp32-client-agora/ai_agents
cp .env.example .env

Paso 3:Editar las variables de entorno

nano .env
# or use vim
vim .env

Rellena tus claves de API (consulta la sección de Windows anterior).

Paso 4:Iniciar los servicios

docker compose up -d
docker exec -it ten_agent_dev bash
cd agents/examples/voice-assistant
task install
task run

Despliegue en el lado ESP32

Configuración del entorno de desarrollo

Instalar ESP-IDF (v5.2.3)

Windows
  1. Descargar el instalador offline de ESP-IDF v5.2.3

    https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v5.2.3/esp32/get-started/windows-setup.html

  2. Ejecutar el instalador

    • Elige una ruta de instalación (por defecto recomendado: C:\Espressif)
    • Después de la instalación, aparecerá un acceso directo “ESP-IDF 5.2 PowerShell” en el menú Inicio
  3. Verificar la instalación

    Abre “ESP-IDF 5.2 PowerShell” y ejecuta:

    idf.py --version
Linux
# Create an install directory
mkdir -p ~/esp
cd ~/esp

# Clone ESP-IDF
git clone -b v5.2.3 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git

# Install toolchain
cd esp-idf
./install.sh esp32s3

# Configure environment variables (add to ~/.bashrc)
echo 'alias get_idf=". $HOME/esp/esp-idf/export.sh"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Instalar ESP-ADF (v2.7)

Windows
  1. Clonar ESP-ADF

    En ESP-IDF PowerShell:

    cd C:\Espressif\frameworks
    git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-adf.git
    cd esp-adf
    git checkout v2.7
    git submodule update --init --recursive
  2. Configurar la variable de entorno ADF_PATH

    Opción 1: Configuración del sistema

    • Abre “System Properties” → “Advanced” → “Environment Variables”
    • Crea una nueva variable de usuario: ADF_PATH = C:\Espressif\frameworks\esp-adf

    Opción 2: Línea de comandos

    setx ADF_PATH "C:\Espressif\frameworks\esp-adf"

    Importante: Reinicia ESP-IDF PowerShell después de configurarla.

Linux
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-adf.git
cd esp-adf
git checkout v2.7
git submodule update --init --recursive

# Add env var
echo 'export ADF_PATH=$HOME/esp/esp-adf' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Aplicar el parche de IDF

ESP-ADF requiere aplicar un parche de FreeRTOS a ESP-IDF:

cd $IDF_PATH
git apply $ADF_PATH/idf_patches/idf_v5.2_freertos.patch

Modificar la configuración de pines de la placa ESP-ADF (¡Crítico!)

Debido a que el pinout de ReSpeaker XVF3800 difiere del Korvo-2 V3 por defecto, debes modificar la configuración de la placa en el framework:

Ubicación del archivo:

  • Windows: C:\Espressif\frameworks\esp-adf\components\audio_board\esp32_s3_korvo2_v3\board_pins_config.c
  • Linux/Mac: $ADF_PATH/components/audio_board/esp32_s3_korvo2_v3/board_pins_config.c
Important
  • Este archivo está en el directorio del framework ESP-ADF, no en el directorio de tu proyecto.
  • Los cambios afectarán a todos los proyectos que usen esta configuración de placa.
  • Se recomienda hacer una copia de seguridad del archivo original primero: cp board_pins_config.c board_pins_config.c.backup

Actualizar pines I2C – Busca get_i2c_pins() y cámbialo a:

esp_err_t get_i2c_pins(i2c_port_t port, i2c_config_t *i2c_config)
{
// ReSpeaker XVF3800 I2C configuration
i2c_config->sda_io_num = GPIO_NUM_5; // ReSpeaker I2C SDA
i2c_config->scl_io_num = GPIO_NUM_6; // ReSpeaker I2C SCL
return ESP_OK;
}

Actualizar pines I2S – Busca get_i2s_pins() y cámbialo a:

esp_err_t get_i2s_pins(int port, board_i2s_pin_t *i2s_config)
{
// ReSpeaker XVF3800 I2S configuration
i2s_config->bck_io_num = GPIO_NUM_8; // BCLK
i2s_config->ws_io_num = GPIO_NUM_7; // WS/LRCK
i2s_config->data_out_num = GPIO_NUM_44; // DOUT
i2s_config->data_in_num = GPIO_NUM_43; // DIN
i2s_config->mck_io_num = -1; // Disable MCLK
return ESP_OK;
}

Descargar Agora IoT SDK

  1. Descargar el SDK

    https://rte-store.s3.amazonaws.com/agora_iot_sdk.tar

  2. Extraer en el directorio components

    cd esp32-client-agora/ai_agents/esp32-client/components
    tar -xvf agora_iot_sdk.tar

Inicializar el submódulo esp32-camera

cd esp32-client-agora
git submodule update --init --recursive

Compilar y grabar

Configurar parámetros del Agente de IA

Edita ai_agents/esp32-client/main/app_config.h. Si usas una IP de LAN, asegúrate de que el ESP32 y el servidor estén en la misma LAN; si usas una IP pública, puedes ignorar esto.

#pragma once

// ==============================
// AI Agent server configuration
// ==============================
// Change to your Server IP (the computer running Docker)
#define TENAI_AGENT_URL "http://192.168.x.x:8080"

// ==============================
// Agent graph selection
// ==============================
#define CONFIG_GRAPH_OPENAI // Use OpenAI graph

// ==============================
// Greeting and prompt
// ==============================
#define GREETING "Can I help You?"
#define PROMPT ""

// ==============================
// Graph configuration
// ==============================
#if defined(CONFIG_GRAPH_OPENAI)
#define GRAPH_NAME "voice_assistant"
#define V2V_MODEL "gpt-realtime"
#define LANGUAGE "en-US"
#define VOICE "ash"
#endif

// ==============================
// Agent identity configuration
// ==============================
#define AI_AGENT_NAME "tenai0125-11"
#define AI_AGENT_CHANNEL_NAME "test_channel_12345" // Channel name
#define AI_AGENT_USER_ID 12345 // User ID

// ==============================
// Audio codec configuration
// ==============================
#define CONFIG_USE_G711U_CODEC

// ==============================
// Agora App ID
// ==============================
#define AGORA_APP_ID "your_agora_app_id"

Compilar firmware

  1. Abrir la terminal de ESP-IDF

    • Windows: “ESP-IDF 5.2 PowerShell”
    • Linux/Mac: ejecuta get_idf
  2. Entrar en el directorio del proyecto

    cd esp32-client-agora/ai_agents/esp32-client
  3. Configurar el chip de destino

    idf.py set-target esp32s3
  4. Configurar Wi-Fi y FreeRTOS

    idf.py menuconfig

    Configura los siguientes elementos:

    • Configuración de Wi-Fi:

      Agora Demo for ESP32 --->
      (your WiFi SSID) WiFi SSID
      (your WiFi password) WiFi Password
    • Habilitar compatibilidad retroactiva de FreeRTOS:

      Component config --->
      FreeRTOS --->
      Kernel --->
      [*] configENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY
  5. Compilar

    idf.py build

    Si tiene éxito verás:

    Project build complete. To flash, run:
    idf.py flash

Grabar firmware

  1. Conectar la placa

    • Conecta XIAO ESP32-S3 a tu ordenador mediante un cable USB-C
  2. Identificar el puerto serie

    • Windows: Device Manager → Ports, busca el puerto COM (por ejemplo, COM3)
    • Linux: normalmente /dev/ttyUSB0 o /dev/ttyACM0
    • macOS: normalmente /dev/cu.usbmodem*
  3. Grabar y monitorizar

    # Windows
    idf.py -p COM3 flash monitor

    # Linux/Mac
    idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor

    Problema de permisos en Linux: si ves “permission denied”, ejecuta:

    sudo usermod -aG dialout $USER
    # then log out and log back in
  4. Indicación de grabación exitosa

    Ver registros como los siguientes indica éxito:

    Hard resetting via RTS pin...
    Connecting...

Validación y pruebas

Comprobar los registros de arranque del ESP32

Cuando se inicie correctamente, la salida serie debería incluir estos registros clave:

I (xxxx) wifi: connected with YourWiFi, aid = 1
got ip: 192.168.x.x

~~~~~Initializing AIC3104 Codec~~~~
W (xxxx) AIC3104_NG: Found device at address 0x18
AIC3104 detected, page register = 0x00
~~~~~AIC3104 Codec initialized successfully~~~~

I (xxxx) AUDIO_PIPELINE: Pipeline started
~~~~~agora_rtc_join_channel success~~~~
Agora: Press [SET] key to join the Ai Agent ...

Lista de verificación de éxito

ElementoSignificado
WiFi connectedWi-Fi conectado correctamente
got ip: xxx.xxx.xxx.xxxDirección IP obtenida
Found device at address 0x18AIC3104 detectado
AIC3104 Codec initialized successfullyCódec inicializado correctamente
agora_rtc_join_channel successCanal RTC unido correctamente

Ejecutar una prueba de conversación por voz

  1. Pulsa el botón SET en la placa para iniciar el Agente de IA
  2. Habla al micrófono
  3. Observa los registros serie; deberías ver registros de envío/recepción de audio
  4. El altavoz reproduce la respuesta de la IA

Preguntas frecuentes (FAQ)

Problemas del lado del servidor

P1: Los contenedores de Docker no se inician

R: Comprueba lo siguiente:

  1. Asegúrate de que Docker Desktop se está ejecutando
  2. Comprueba si el puerto ya está en uso: netstat -an | grep 8080
  3. Ver registros detallados: docker compose logs

P: Comando task no encontrado después de entrar en el contenedor

R: Asegúrate de que estás usando la imagen correcta. Ejecuta docker compose pull para actualizar la imagen.

Problemas del lado del ESP32

P2: Error de compilación i2c driver install error

R: Conflicto del controlador I2C. Asegúrate de que el código usa la API I2C heredada (driver/i2c.h) en lugar de la nueva (driver/i2c_master.h).

P: Tiempo de espera de I2C en tiempo de ejecución ESP_ERR_TIMEOUT

R: Posibles causas:

  1. Problema de cableado de hardware: comprueba las líneas/cables I2C
  2. Configuración de pines incorrecta: verifica que board_pins_config.c se haya actualizado correctamente
  3. Dirección I2C incorrecta: comprueba la dirección escaneada en los registros

Registros de depuración:

W (xxxx) AIC3104_NG: Scanning I2C bus...
W (xxxx) AIC3104_NG: Found device at address 0x??

Si la dirección no es 0x18, debes cambiar AIC3104_ADDR en aic3104_ng.h.

P: Sin salida de audio

R: Comprueba:

  1. Si AIC3104 se inicializa correctamente (comprueba los registros serie)
  2. Si los pines I2S están configurados correctamente
  3. Si el altavoz está conectado correctamente

P: Error de búfer de red Not enough space

R: Este es un problema de red en tiempo de ejecución y normalmente se puede ignorar temporalmente:

  1. Comprueba la calidad de la red
  2. Reduce la tasa de bits de audio
  3. Aumenta el tamaño del búfer de red

P: Siguen apareciendo errores después de modificar board_pins_config.c

R:

  1. Confirma que editaste la ruta de archivo correcta
  2. Ejecuta idf.py fullclean para una limpieza completa
  3. Vuelve a compilar con idf.py build

Referencias

Documentación oficial

RecursoEnlace
Guía de programación ESP-IDFhttps://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v5.2.3/esp32s3/
Guía de programación ESP-ADFhttps://docs.espressif.com/projects/esp-adf/zh_CN/latest/
Documentación de Agora RTChttps://docs.agora.io/en/rtc/overview/product-overview
Documentación de TEN Frameworkhttps://doc.theten.ai
Guía de firmware de ReSpeaker XVF3800https://wiki.seeedstudio.com/cn/respeaker_xvf3800_introduction/

Servicios de API

ServicioConsola
Agorahttps://console.agora.io/
Deepgramhttps://console.deepgram.com/
OpenAIhttps://platform.openai.com/
ElevenLabshttps://elevenlabs.io/

Hojas de datos de chips

Hoja de datosEnlace
Hoja de datos TI AIC3104https://www.ti.com/product/TLV320AIC3104
Wiki de XIAO ESP32-S3https://wiki.seeedstudio.com/es/xiao_esp32s3_getting_started/

Repositorios del proyecto

RepositorioEnlace
TEN Frameworkhttps://github.com/TEN-framework/ten-framework
ESP32 Client Agorahttps://github.com/zhannn668/esp32-client-agora

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestro producto. Estamos aquí para ofrecer soporte y hacer que tu experiencia sea lo más fluida posible. Ofrecemos múltiples canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...